NPN- vs PNP-Transistor: Hauptunterschiede, Funktionsprinzipien und Anwendungen
10 min
- NPN- vs. PNP-Transistor: Direkter Vergleich
- Was ist ein Bipolartransistor (BJT)?
- Was ist ein NPN-Transistor?
- Was ist ein PNP-Transistor?
- Wie man NPN- und PNP-Transistoren identifiziert
- NPN- vs. PNP-Transistor: Warum sind NPN-Transistoren häufiger?
- Low-Side- vs. High-Side-Schalten mit NPN- und PNP-Transistoren
- NPN- vs. PNP-Transistor: Stromsenken und Stromquellen
- Häufige Anwendungen von NPN- und PNP-Transistoren
- Beliebte Beispiele für NPN- und PNP-Transistoren
- NPN- vs. PNP-Transistor: Wie man wählt
- Häufig gestellte Fragen zu NPN- und PNP-Transistoren
- Fazit
Sowohl NPN- als auch PNP-Transistoren sind Bipolartransistoren (BJTs), die zum Schalten und Verstärken verwendet werden. Sie haben den gleichen Dreischichtaufbau, arbeiten jedoch mit entgegengesetzten Strom- und Spannungspolaritäten.
Die Verwechslung der beiden ist eine häufige Ursache für Konstruktionsfehler, von einem Relais, das nie schaltet, bis zu einer High-Side-Last, die dauerhaft eingeschaltet bleibt.
Dieser Leitfaden erläutert die Struktur, Symbole, das Schaltverhalten und die Auswahlkriterien, die Sie benötigen, um den richtigen Transistor für Ihre Schaltung auszuwählen.
NPN- vs. PNP-Transistor: Direkter Vergleich
| Parameter | NPN-Transistor | PNP-Transistor |
|---|---|---|
| Struktur | N-P-N | P-N-P |
| Majoritätsladungsträger | Elektronen | Löcher |
| Stromfluss (eingeschaltet) | Kollektor zu Emitter | Emitter zu Kollektor |
| Einschaltbedingung | Basis 0,7 V über Emitter | Basis 0,7 V unter Emitter |
| Symbolpfeil | Nach außen | Nach innen |
| Typische Schaltposition | Low-Side | High-Side |
| Relative Schaltgeschwindigkeit | Schneller | Etwas langsamer |
| Herstellungshäufigkeit | Häufiger | Weniger häufig |
Was ist ein Bipolartransistor (BJT)?
Ein BJT ist ein Halbleiterbauelement mit drei Anschlüssen, das aus drei dotierten Schichten aufgebaut ist. Die Anschlüsse sind:
- Emitter (E): liefert Ladungsträger
- Basis (B): dünne mittlere Schicht, die das Bauelement steuert
- Kollektor (C): sammelt die Ladungsträger
Warum BJT bipolar genannt wird
BJTs nutzen sowohl Elektronen als auch Löcher für die Leitung. Dieser Dual-Carrier-Betrieb unterscheidet BJTs von unipolaren Bauelementen wie MOSFETs, die nur einen Trägertyp verwenden. Wenn Sie Transistortechnologien für Ihr nächstes Systemdesign vergleichen, kann ein detaillierter Vergleich von BJT vs. MOSFET helfen zu klären, welches aktive Bauteil Ihre Schaltungsziele erfüllt.
Was ist ein NPN-Transistor?
NPN-Transistorstruktur
Ein NPN-Transistor hat eine dünne P-Typ-Schicht zwischen zwei N-Typ-Schichten (Kollektor und Emitter). Elektronen sind der Majoritätsladungsträger.
Wie ein NPN-Transistor funktioniert
- Die Basis muss etwa 0,7 V positiver als der Emitter sein, um den Transistor einzuschalten.
- Im eingeschalteten Zustand tritt der Strom am Kollektor ein und am Emitter aus.
- Ein kleiner Basisstrom steuert einen viel größeren Kollektor-Emitter-Strom.
NPN-Transistorsymbol

Abbildung: NPN-Transistorsymbol mit Kollektor, Basis und Emitter, wobei der Pfeil von der Basis weg zeigt.
Der Pfeil am Emitter zeigt nach außen, von der Basis weg. Dies ist der schnellste Weg, einen NPN-Transistor in einem Schaltplan zu identifizieren.
Was ist ein PNP-Transistor?
PNP-Transistorstruktur
Ein PNP-Transistor hat eine dünne N-Typ-Schicht zwischen zwei P-Typ-Schichten. Löcher sind der Majoritätsladungsträger.
Wie ein PNP-Transistor funktioniert
- Die Basis muss etwa 0,7 V unter dem Emitter liegen, um den Transistor einzuschalten.
- Im eingeschalteten Zustand fließt der Strom vom Emitter zum Kollektor.
- Ein kleiner Basisstrom (der aus der Basis fließt) steuert den größeren Emitter-Kollektor-Strom.
PNP-Transistorsymbol

Abbildung: PNP-Transistorsymbol mit Kollektor, Basis und Emitter, wobei der Pfeil zur Basis zeigt.
Der Pfeil zeigt nach innen, zur Basis, das Spiegelbild des NPN-Symbols.
![]()
Abbildung: Vergleich der internen Halbleiterschichtstruktur von NPN- und PNP-Transistoren.
Wie man NPN- und PNP-Transistoren identifiziert
Die Pfeilregel:
- NPN = Pfeil zeigt Nicht nach innen (Pfeil zeigt nach außen)
- PNP = Pfeil zeigt nach innen (Pfeil zeigt nach innen)
Dies ist der schnellste Weg, ein Transistorsymbol in einem Schaltplan zu lesen, ohne ein Datenblatt zu prüfen.

Abbildung: Vergleich der Stromflussrichtung in NPN- und PNP-Transistoren
Die Stromflussrichtung folgt der gleichen Regel wie der Pfeil: NPN leitet vom Kollektor zum Emitter, PNP leitet vom Emitter zum Kollektor.
NPN- vs. PNP-Transistor: Warum sind NPN-Transistoren häufiger?
Höhere Elektronenmobilität
Elektronen bewegen sich schneller durch Silizium als Löcher. Dieser einzelne Unterschied in der Ladungsträgermobilität liegt den meisten praktischen Unterschieden zwischen NPN- und PNP-Verhalten zugrunde.
Schnellere Schaltgeschwindigkeit
Der Mobilitätsvorteil führt zu kürzeren Anstiegs- und Abfallzeiten, weshalb NPN-Bauteile in folgenden Bereichen dominieren:
- Digitale Logik-Schnittstellen
- Eingebettete Systeme
- Mikrocontroller-Ausgangsstufen
Einfacheres massebezogenes Design
Die meisten PCB-Designs beziehen sich auf eine gemeinsame Masseleitung. Ein NPN-Transistor, der eine Last gegen Masse schaltet, fügt sich natürlich in dieses Layout ein, was ein Grund dafür ist, dass Low-Side-Schalten mit NPN zum Standardansatz in Allzweckschaltungen geworden ist, insbesondere wenn man die Vor- und Nachteile der Wahl zwischen Oberflächenmontage und Durchsteckmontage für aktive Bauteile abwägt.
Low-Side- vs. High-Side-Schalten mit NPN- und PNP-Transistoren
NPN-Transistor Low-Side-Schalten

Abbildung: Schaltplan eines NPN-Transistors, der eine Last auf der Low-Side schaltet, wobei die Last an VCC angeschlossen ist und der Transistor gegen Masse schaltet.
Die Last befindet sich zwischen der Versorgungsschiene und dem Kollektor. Der Emitter des Transistors ist mit Masse verbunden, sodass der Transistor den Rückweg schaltet.
PNP-Transistor High-Side-Schalten

Abbildung: Schaltplan eines PNP-Transistors, der eine Last auf der High-Side schaltet, wobei der Transistor an VCC angeschlossen ist und die Last mit Masse verbunden ist.
Der Transistor befindet sich zwischen der Versorgungsschiene und der Last. Der PNP schaltet die Versorgungsseite, was die einzig praktikable Option ist, wenn der andere Anschluss der Last fest mit Masse verbunden ist.
Wann welche Konfiguration verwendet werden sollte
| Anwendung | Empfohlen |
|---|---|
| MCU-gesteuertes Relais | NPN |
| LED-Treiber | NPN |
| Spannungsschienen-Schalten | PNP |
| Batteriebetriebene Laststeuerung | PNP |
NPN- vs. PNP-Transistor: Stromsenken und Stromquellen
Diese Unterscheidung ist in der industriellen Automatisierung und SPS-Verdrahtung am wichtigsten, wo Sensorausgänge und SPS-Eingänge die gleiche Polarität haben müssen.
Stromsenken (NPN-Transistor)
In einer Senkenkonfiguration zieht der Transistor die Signalleitung im aktiven Zustand auf 0 V. Der Strom fließt in das Bauelement.
Stromquellen (PNP-Transistor)
In einer Quellenkonfiguration legt der Transistor im aktiven Zustand eine positive Spannung auf die Signalleitung. Der Strom fließt aus dem Bauelement zur Last.
Warum SPS-Eingänge oft NPN- oder PNP-Sensoren spezifizieren
Ein SPS-Eingangsmodul ist intern für nur eine Polarität verdrahtet, entweder einen Pull-Up (für NPN-/Senken-Sensoren) oder einen Pull-Down (für PNP-/Quellen-Sensoren). Der Anschluss des falschen Sensortyps an einen nicht passenden Eingang wird nicht korrekt registriert und kann bei mancher Hardware einen Verdrahtungsfehler verursachen. Bestätigen Sie vor der Verdrahtung immer den Sensorausgangstyp anhand der Spezifikation des SPS-Eingangsmoduls.
Häufige Anwendungen von NPN- und PNP-Transistoren
NPN-Transistoranwendungen
- LED-Schalten
- Relais-Ansteuerung
- Logikpegel-Schaltkreise
- Mikrocontroller-GPIO-Schnittstelle
NPN-Transistoren in Mikrocontroller-Projekten
NPN-Transistoren sind die Standardwahl für die Ansteuerung von Relais, Motoren und Hochstrom-LEDs von Arduino-, ESP32- und STM32-Boards. Ein logisch-hoher GPIO-Ausgang kann die Basis direkt über einen Strombegrenzungswiderstand ansteuern und die Last auf der Low-Side gegen Masse schalten. Aus diesem Grund verwenden die meisten Tutorials für Transistor-Schaltkreise für Anfänger NPN als NPN-Transistorbeispiel.
Bei der Auswahl von SMD-Gehäusen für kompakte Platinenaufbauten ist es eine wesentliche Layout-Fertigkeit zu wissen, wie man SMD-Transistorcodes entschlüsselt.
PNP-Transistoranwendungen
- High-Side-Leistungsschalter
- Leistungsmanagement- und Lasttrennschaltungen
- Komplementäre Verstärkerstufen
Ein gängiges PNP-Transistorbeispiel ist ein High-Side-Lastschalter, der eine batteriebetriebene Schaltung trennt, um den Bereitschaftsstrom zu reduzieren.
NPN- und PNP-Transistoren: Komplementäres Gegentakt-Design
NPN- und PNP-Transistoren werden häufig in Gegentakt-Ausgangsstufen gepaart, wobei jedes Bauelement eine Hälfte eines AC- oder bidirektionalen Signalzyklus übernimmt. Diese komplementäre Anordnung ist in Audioverstärkerausgängen und Motortreiberstufen üblich.
Beliebte Beispiele für NPN- und PNP-Transistoren
| NPN-Transistor | PNP-Äquivalent |
|---|---|
| 2N3904 | 2N3906 |
| BC547 | BC557 |
| 2N2222 | 2N2907 |
| S8050 | S8550 |
Diese komplementären Paare haben ähnliche Spannungs- und Stromwerte, aber entgegengesetzte Polarität, was sie als Drop-in-Ersatz nützlich macht, wenn ein Design die entgegengesetzte Schaltrichtung benötigt.
Überprüfen Sie die JLCPCB-Bauteilbibliothek, um die Verfügbarkeit der Komponenten zu bestätigen und die Beschaffung zu vereinfachen. Mit dem PCB-Bestückungsservice von JLCPCB können gängige Kleinleistungs-BJTs automatisch beschafft und bestückt werden, was Ihnen hilft, schneller vom Design zur Produktion zu gelangen.
Bereit, Ihre Schaltung zu bauen?
Für Projekte, die eine PCB-Bestückung erfordern, können Sie Ihre Designs einfach auf die JLCPCB-Plattform hochladen, auf der Angebotsseite eine sofortige Preisvoranschlag erhalten und JLCPCB Ihr Design mit den korrekten, verifizierten Transistoren bestücken lassen. Jetzt Angebot einholen
NPN- vs. PNP-Transistor: Wie man wählt
| Anforderung | Empfohlene Wahl |
|---|---|
| Schnelles Schalten | NPN |
| MCU-Steuerung | NPN |
| Massebezogenes Schalten | NPN |
| High-Side-Laststeuerung | PNP |
| Komplementäre Verstärkerstufe | Beide |
Häufig gestellte Fragen zu NPN- und PNP-Transistoren
F: Kann ich einen PNP-Transistor durch einen NPN-Transistor ersetzen?
Nein. Sie erfordern entgegengesetzte Basis-Vorspannungspolaritäten (positive Basis-Emitter-Spannung für NPN; negative für PNP) und entgegengesetzte Stromrichtungen. Das Ersetzen eines durch den anderen erfordert eine Neukonstruktion des Vorspannungsnetzwerks.
F: Warum ist ein NPN-Transistor schneller?
Seine Majoritätsladungsträger sind Elektronen, die in Silizium eine etwa zwei- bis dreimal höhere Mobilität aufweisen als die Löcher, die als Majoritätsträger in PNP-Transistoren verwendet werden, was zu schnelleren Zustandsübergängen führt.
F: Was bedeuten die Pfeile auf Transistorsymbolen?
Der Pfeil befindet sich am Emitteranschluss und zeigt den konventionellen Stromfluss im leitenden Zustand an: nach außen (von der Basis weg) für NPN und nach innen (zur Basis hin) für PNP.
F: Welcher Transistor ist besser für Arduino-Projekte geeignet?
NPN-Transistoren. Sie lassen sich leichter direkt von einem logisch-hohen Ausgang eines Mikrocontrollers (5V oder 3,3V) über einen einfachen Widerstand ansteuern, um Lasten auf der massebezogenen Low-Side zu schalten.
F: Können NPN- und PNP-Transistoren zusammen verwendet werden?
Ja. Sie werden häufig in Gegentakt-Ausgangskonfigurationen (z. B. in Verstärkern und Motortreibern) gepaart, wobei der NPN die positive Halbwelle und der PNP die negative Halbwelle übernimmt.
F: Warum sind PNP-Transistoren weniger verbreitet?
Ihre geringere Ladungsträgermobilität macht sie langsamer als NPNs. Darüber hinaus verwenden gängige Systemdesigns standardmäßig Low-Side-Schalten, wo massebezogene NPN-Konfigurationen einfacher und effizienter zu steuern sind.
F: Was ist der Spannungsabfall über einem Transistor?
Ein in Durchlassrichtung vorgespanter Basis-Emitter-Übergang fällt etwa 0,7 V ab. Wenn er als Schalter vollständig gesättigt ist, fällt die Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung (Vce(sat)) auf einen sehr niedrigen Wert von 0,1 V bis 0,3 V, abhängig von der Last.
F: Ist ein MOSFET besser als ein Transistor?
Keiner ist universell besser. MOSFETs sind spannungsgesteuerte Bauelemente mit geringeren Leistungsverlusten bei hohen Strömen (ideal für Leistungsschaltungen), während BJTs stromgesteuert, billiger und einfacher für niederstromige Signale sind.
F: Was passiert, wenn der Basiswiderstand weggelassen wird?
Der in Durchlassrichtung vorgespannte Basis-Emitter-Übergang verhält sich wie eine offene Diode und zieht unbegrenzten Strom. Dies wird wahrscheinlich den ansteuernden GPIO-Steuerpin durchbrennen, den Transistor zerstören oder beides.
F: Ersetzen MOSFETs BJTs?
Ja, in Hochstrom-Leistungsstufen, Prozessorkernen und modernen Netzteildesigns. BJTs bleiben jedoch unersetzlich für niederstromiges Signalschalten, spezielle Analog-/HF-Schaltungen und hochgradig kostenempfindliche Systeme.
Fazit
NPN- und PNP-Transistoren erfüllen ähnliche Schalt- und Verstärkungsrollen, unterscheiden sich jedoch in Ladungsträgertyp, Stromrichtung und Basis-Vorspannungspolarität.
Für die meisten Mikrocontroller- und Embedded-Designs ist ein NPN-Transistor die einfachste Wahl. Wenn eine Last auf der positiven Versorgungsschiene geschaltet werden muss, wird ein PNP-Transistor zur besseren Lösung.
Das Verständnis des Unterschieds zwischen Low-Side- und High-Side-Schalten ist oft der entscheidende Faktor bei der Auswahl zwischen den beiden.
Weiterlernen
Was ist ein 100nF-Kondensator und wie wählt man den richtigen aus
Die wichtigsten Erkenntnisse Wert: Ein 100nF-Kondensator hat eine Nennkapazität von 0,1 µF bzw. 100.000 pF, und alle drei Bezeichnungen beschreiben denselben Bauteilwert. Kennzeichnung: Viele bedrahtete Keramik- und Folienkondensatoren verwenden den dreistelligen Code 104, während die meisten SMD-MLCCs unbeschriftet sind. Hauptverwendung: Seine häufigste Funktion ist die lokale Entkopplung an einem IC-Stromversorgungspin, wo er schnelle Transientenströme liefert und hochfrequentes Rauschen gegen Masse......
Was ist System-in-Package? Architektur, Vorteile und Anwendungen in der modernen Elektronik
System in Package (SiP) ist ein Ansatz der Halbleitergehäusetechnik, der mehrere ICs, passive Bauelemente und Verbindungsleitungen in einem einzigen Gehäuse vereint und so ein vollständiges funktionales Teilsystem in der Grundfläche einer einzigen Komponente bereitstellt. SiP ist zu einer grundlegenden Technologie in Smartphones, drahtlosen Modulen, Wearables und IoT-Geräten geworden. Es ermöglicht Ingenieuren, einen Prozessor, Speicher, HF-Schaltungen und Leistungsverwaltung in einer kompakten, vorge......
Vollständiger Leitfaden für SMD-Induktivitäten: Abmessungen, Gehäuse und Tipps für das PCB-Design
Die Größe von SMD-Induktivitäten beeinflusst weit mehr als nur den Platz auf der Leiterplatte. Die Gehäuseabmessungen wirken sich direkt auf die Strombelastbarkeit, das Sättigungsverhalten, den DCR und die EMV-Eigenschaften aus. Die Wahl des falschen Gehäuses kann einen kostspieligen Platinen-Neudesign bedeuten, nicht nur Ineffizienz. Eine Herausforderung besteht darin, dass SMD-Induktivitätsgehäusegrößen mehrere Benennungskonventionen verwenden und die grundlegende Unterscheidung zwischen HF-Chip-Ind......
Leitfaden zu Diodentypen: So wählen Sie die richtige Diode für PCB- und Produktdesign
Die moderne Elektronik ist auf hochspezialisierte Diodentypen für die Leistungsumwandlung, den ESD-Schutz, die Signaldetektion und das Hochfrequenzschalten angewiesen. Die Wahl der falschen Diode reduziert nicht nur die Effizienz, sondern erzeugt auch überschüssige Wärme, führt zu Schaltverlusten und kann empfindliche Schaltungen bei Spannungsspitzen sogar beschädigen. Die Wahl der richtigen Komponente gewährleistet eine zuverlässige Platine, ob Sie nun einen Prototyp verdrahten oder auf die Kleinseri......
Vollständiger Leitfaden für SMD-Diodengehäusegrößen: Gehäuseabmessungen, Diagramme und Auswahltipps
Die Wahl des falschen SMD-Diodengehäuses fällt meist erst spät auf, entweder während des Layouts, wenn die Footprints nicht übereinstimmen, oder während des Tests, wenn die Sperrschichttemperatur über die sicheren Grenzen steigt. Die Gehäusegröße bestimmt, wie viel Strom eine Diode führen kann, wie effizient sie Wärme abführt und ob Ihre Bestückungslinie sie zuverlässig löten kann. Dieser Leitfaden beschreibt die gängigen SMD-Diodengehäusefamilien (SMA, SMB, SMC, SOD-123, SOD-323, SOD-523 und SOD-923)......
LED-Größen erklärt: Vollständige LED-Größentabelle, Typen, Abmessungen und Anwendungen
LEDs gibt es in verschiedenen Gehäusetypen, und die Wahl der falschen LED-Größe beeinflusst Helligkeit, PCB-Fläche, thermische Leistung und Montageverfahren. Ob Sie eine Anzeige-LED auf einem Breadboard platzieren, eine LED-Streifen-Platine entwerfen oder ein COB-Modul für einen Spot spezifizieren – die Größe ist die erste Entscheidung, die richtig getroffen werden muss. Dieser Leitfaden behandelt alle wichtigen LED-Größenkategorien, Durchsteck-Bauformen, SMD-Gehäusecodes, COB-Modulgrößen und den Unte......