Keramikkondensator-Typen erklärt: C0G, X7R, X5R und Y5V – So treffen Sie die richtige Auswahl
16 min
- Was sind Keramikkondensatoren?
- SMD-MLCC vs. Durchsteck-Keramikkondensator
- Keramikkondensator-Klassen erklärt
- Gängige Keramikkondensator-Typen
- So wählen Sie den richtigen Keramikkondensator-Typ
- X7R vs. X5R vs. C0G: Welches Dielektrikum wählen
- Der DC-Vorspannungseffekt bei Keramikkondensatoren
- Alterung von Keramikkondensatoren und piezoelektrische Effekte
- Dielektrikumscodes von Keramikkondensatoren verstehen
- Häufig gestellte Fragen zu Keramikkondensatoren
- Fazit
Zwei Keramikkondensatoren können denselben Kapazitätswert, dieselbe Spannungsfestigkeit und dieselbe Bauform haben, sich aber auf einer bestromten Platine völlig unterschiedlich verhalten. Der Grund dafür ist das Dielektrikum, nicht die Zahl auf dem Etikett. Die Arten von Keramikkondensatoren werden durch das Dielektrikum definiert, das in Codes wie C0G, X7R, X5R und Y5V erfasst wird.
Dieser Leitfaden entschlüsselt diese Codes, vergleicht die Dielektrikumsklassen, erklärt die DC-Vorspannungs- und Alterungseffekte, die Entwickler überraschen, und gibt Ihnen eine praktische Methode an die Hand, um das richtige Bauteil für jede Aufgabe auszuwählen.
Was sind Keramikkondensatoren?
Ein Keramikkondensator verwendet ein keramisches Material als Dielektrikum, das zwischen Metallelektroden eingebettet ist. Sie sind ungepolt, daher ist die Kondensator-Polarität auf der Platine kein Problem, und sie bieten einen sehr niedrigen äquivalenten Serienwiderstand (ESR) und eine sehr niedrige äquivalente Serieninduktivität (ESL), weshalb sie bei der Hochfrequenz-Entkopplung dominieren.
Mehrschicht-Keramikkondensatoren (MLCCs) sind die am meisten produzierten und am häufigsten verwendeten Kondensatoren in der modernen Elektronik, mit einer jährlichen Produktion in Billionenhöhe. Sie stapeln Dutzende bis Hunderte dünner dielektrischer Schichten parallel in einem einzigen Chip, wodurch ein Bauteil von der Größe eines Reiskorns in den Mikrofarad-Bereich gelangt.
"Arten von Keramikkondensatoren" kann zweierlei bedeuten: die Bauform (ein SMD-MLCC gegenüber einem bedrahteten Durchsteckbauteil) oder die Dielektrikumsklasse und der Code (C0G gegenüber X7R). Beides ist wichtig, und dieser Leitfaden behandelt beides, beginnend mit der Bauform.

Abbildung: Ein Mehrschicht-Keramikkondensator mit gestapelten keramischen Dielektrikumsschichten und ineinandergreifenden Metallelektroden, die mit den gegenüberliegenden Endanschlüssen verbunden sind.
SMD-MLCC vs. Durchsteck-Keramikkondensator
Keramikkondensatoren gibt es in einigen wenigen physischen Formen, aber zwei decken die überwältigende Mehrheit der Designs ab. Die Wahl zwischen ihnen hängt oft von einer Bewertung der Einschränkungen von SMD- gegenüber Durchsteckmontage für Ihr Platinenlayout ab.
SMD-MLCC
Der SMD-MLCC ist das Arbeitstier der modernen Elektronik. Er packt eine hohe Kapazitätsdichte in kompakte Chip-Gehäuse (0402, 0603, 0805 und größer) und verarbeitet hohe Frequenzen außergewöhnlich gut. Wenn eine Platine Bypass- und Entkopplungskondensatoren hat, sind es mit ziemlicher Sicherheit SMD-MLCCs.
Durchsteck- (THT) und Spezial-Keramikkondensator
Durchsteck-Keramikkondensatoren tauschen kleine physische Abmessungen gegen mechanische Haltbarkeit und Hochspannungsfestigkeit ein:
- Keramische Scheibenkondensatoren: Die klassische orange-braune bedrahtete Scheibe ist ein einschichtiges Durchsteckbauteil. Sie ist unter hoher Spannung sehr widerstandsfähig und bleibt ein Grundnahrungsmittel in AC-Netzteilen, zur EMV-Unterdrückung und in sicherheitsbewerteten (Klasse X/Y) Netzleitungsfiltern.
- Radial bedrahtete MLCCs: Standard-MLCC-Blöcke, die mit Drahtanschlüssen und schützendem Epoxidharz versehen sind, und so eine hohe Kapazitätsdichte in Durchsteck-Bauformen bringen.
- Spezialtypen: Durchführungskondensatoren für die Signal Filterung bei Panelmontage und Hochspannungs-"Türknauf"-Keramikkondensatoren für Hochleistungs-HF-Systeme.

Abbildung: Vergleich eines SMD-Mehrschicht-Keramikkondensators, eines durchsteckbaren keramischen Scheibenkondensators und eines keramischen Hochspannungs-Türknaufkondensators.
Keramikkondensator-Klassen erklärt
Wenn Ingenieure "Arten von Keramikkondensatoren" sagen, meinen sie normalerweise die durch die Stabilität definierten Dielektrikumsklassen. Die Klassen tauschen Stabilität gegen Dichte: Je stabiler das Dielektrikum, desto weniger Kapazität erhalten Sie in einer gegebenen Größe.
- Klasse 1 Dielektrika sind paraelektrisch. Sie bieten hervorragende Stabilität, sehr geringe Verluste und im Wesentlichen keine Alterung, aber nur eine bescheidene Kapazitätsdichte, sodass die Werte klein bleiben (Picofarad bis niedriger Nanofarad-Bereich). C0G (NP0) ist das dominierende Klasse-1-Dielektrikum.
- Klasse 2 Dielektrika sind ferroelektrisch, basierend auf Bariumtitanat. Sie packen weit mehr Kapazität in das gleiche Volumen, wodurch Sie Mikrofarad in einem winzigen Chip erhalten, aber sie driften mit Temperatur und Spannung, altern im Laufe der Zeit und können mikrofonisch sein. X7R und X5R sind die Arbeitstiere.
- Klasse 3 Dielektrika sind High-K-Sperrschicht-Typen mit der höchsten Dichte und der schlechtesten Stabilität von allen. Sie sind im modernen SMD-Design weitgehend veraltet. Y5V und Z5U sind die bekannten Beispiele.
Eine Anmerkung zu Normen
Die Klassifizierung unterscheidet sich je nach Normungsorganisation. Nach EIA RS-198 werden Y5V und Z5U als Klasse-2-High-K-Dielektrika eingruppiert. Nach IEC 60384 und in vielen veröffentlichten Artikeln werden dieselben Materialien als Klasse 3 bezeichnet. Die Materialien und das Verhalten sind identisch; nur die Bezeichnung ändert sich.
| Klasse | Dielektrikumstyp | Stabilität | Kapazitätsdichte | Gängige Codes | Typische Anwendungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Klasse 1 | Paraelektrisch | Hervorragend | Niedrig | C0G, NP0 | HF, Timing, Präzisionsanalog |
| Klasse 2 | Ferroelektrisch | Gut | Hoch | X7R, X5R, X8R | Entkopplung, Bypass, Bulk |
| Klasse 3 | High-K ferroelektrisch | Schlecht | Sehr hoch | Y5V, Z5U | Unkritische Bulk, Legacy |
Gängige Keramikkondensator-Typen
Nachdem die Codes entschlüsselt sind, erfahren Sie hier, wie sich die Dielektrika, die Sie tatsächlich spezifizieren werden, in der Praxis verhalten.
C0G (NP0) Kondensatoren
Ein Klasse-1-Dielektrikum mit nahezu Null-Temperaturdrift, keiner messbaren Alterung und einem vernachlässigbaren DC-Vorspannungseffekt. Es ist auch frei von Mikrofonie. Der Nachteil ist die geringe Kapazitätsdichte, daher reichen die Werte von Picofarad bis in den niedrigen Nanofarad-Bereich.
- Verwenden für: HF-Schaltungen, Oszillatoren, Resonatoren, Filter, Präzisionsanalog und Timing.
- Vermeiden für: Hochkapazitive Bulk-Speicherung und Entkopplung, wo der Wert physikalisch nicht verfügbar ist.
X7R Kondensatoren
Der Allzweck-Standard. X7R deckt -55°C bis +125°C mit ±15% Änderung ab, balanciert Stabilität gegen Dichte gut aus und erreicht den Mikrofarad-Bereich. Unter allen MLCC-Dielektrikumstypen bleibt X7R die am weitesten verbreitete Wahl für die allgemeine Entkopplung. Es ist die Standardwahl bei der Implementierung eines Bypass-Kondensators in PCB-Layouts für Entkopplungs- und Spannungsschienen-Bypass-Anwendungen. Beachten Sie, dass es DC-Vorspannungsverlust und Alterung unterliegt.
- Verwenden für: Allgemeine Entkopplung, Bypass und Spannungsschienen-Filterung auf den meisten PCBs.
X5R Kondensatoren
Eng verwandt mit X7R, mit derselben ±15%-Toleranz, aber einer reduzierten oberen Temperaturgrenze von +85°C. Die gelockerte Temperaturspezifikation ermöglicht es Herstellern, mehr Kapazität in ein kleineres Gehäuse zu packen, daher gewinnt X5R in platzbeschränkten Consumer- und Mobil-Designs, bei denen die Platine nie zu heiß wird.
- Verwenden für: Kompakte Unterhaltungselektronik und mobile Geräte mit moderaten Betriebstemperaturen.
X6S, X7S und X8R Kondensatoren
Neuere Klasse-2-Formulierungen für den Automobil- und Industriebereich. Sie bieten entweder einen größeren Temperaturbereich oder ein engeres Verhalten bei Temperatur. X7S hält ±22% von -55°C bis +125°C, und X8R erweitert die obere Grenze auf +150°C. Achten Sie in diesen Familien auf AEC-Q200 qualifizierte Bauteile für Automobilanwendungen.
- Verwenden für: Automobil, Industrie und Hochtemperaturumgebungen.
Y5V Kondensatoren
Das High-K-Extrem: enorme Kapazitätsdichte in einem winzigen Gehäuse, mit schwerwiegenden Stabilitätseinbußen. Ein Y5V-Bauteil kann in seinem Bereich von -30°C bis +85°C von +22% bis -82% schwanken und ist hochgradig empfindlich gegenüber DC-Vorspannung. Behandeln Sie den angegebenen Wert als lockere Obergrenze, nicht als Garantie.
- Verwenden für: Kostenempfindliche, unkritische Bulk-Speicherung, bei der der genaue Wert keine Rolle spielt.
Z5U Kondensatoren
Ein veraltetes High-K-Dielektrikum mit einem engen Bereich von +10°C bis +85°C und schlechter Stabilität. Es taucht immer noch in älteren Designs auf, wird aber zunehmend durch bessere Klasse-2-Bauteile verdrängt.
Gängige Keramikdielektrika auf einen Blick
| Dielektrikum | Beste Verwendung | Stabilität | DC-Vorspannungsempfindlichkeit | Temperaturbereich |
|---|---|---|---|---|
| C0G / NP0 | HF, Timing, Präzision | Hervorragend | Sehr niedrig | -55°C bis +125°C |
| X7R | Allgemeine Entkopplung | Gut | Mäßig | -55°C bis +125°C |
| X5R | Kompakte Elektronik | Gut | Mäßig | -55°C bis +85°C |
| X7S | Automobil, Industrie | Mäßig | Mäßig | -55°C bis +125°C |
| Y5V | Unkritische Bulk | Schlecht | Hoch | -30°C bis +85°C |
| Z5U | Legacy-Schaltungen | Schlecht | Hoch | +10°C bis +85°C |
So wählen Sie den richtigen Keramikkondensator-Typ
Nach genügend Platinen-Inbetriebnahmen wird die Dielektrikumsauswahl zu einer schnellen mentalen Checkliste und nicht zu einer Datenblatt-Suche.
In unseren eigenen Designs verwenden wir standardmäßig X7R für fast alle MCU- und Digital-Entkopplungen und wechseln nur zu C0G, wenn die Kapazität direkt eine Frequenz, eine Zeitkonstante oder eine analoge Präzisionsspezifikation festlegt. Wenn Platz die bindende Einschränkung ist und die Platine kühl läuft, wechseln wir zur Dichte hin zu X5R. Hier ist der Rest des Arbeitsablaufs:
- Für HF- und Oszillatorschaltungen: Greifen Sie zu C0G (NP0). Wenn der Kapazitätswert eine Frequenz oder eine Filterecke festlegt, benötigen Sie Null Drift und keine Vorspannungsabhängigkeit. Nichts anderes kommt in Frage.
- Für Entkopplung und Spannungsschienen: Standardmäßig X7R verwenden. Es liefert Mikrofarad an stabiler Bypass-Kapazität über den gesamten industriellen Temperaturbereich und hält nach Spannungsderating unter Vorspannung gut stand. Dies deckt die überwältigende Mehrheit der digitalen Entkopplung ab.
- Für kompakte Consumer-Geräte: Verwenden Sie X5R, wenn die Platinentemperatur unter +85°C bleibt und Sie maximale Kapazität im kleinsten Gehäuse benötigen. Es ist der Standard für Mobil- und Consumer-Anwendungen.
- Für Hochtemperatur- und Automobilanwendungen: Spezifizieren Sie X7R, X7S oder X8R und bestehen Sie auf AEC-Q200 qualifizierten Bauteilen für alles unter der Haube oder im Motorraum.
- Für unkritische Bulk-Speicherung: Y5V ist nur akzeptabel, wenn der Wert wirklich keine Rolle spielt und die Kosten dominieren. Dimensionieren Sie es großzügig, denn was aufgedruckt ist, ist nicht das, was Sie bekommen.
Die einzige Regel, die alles zusammenhält: Ziehen Sie die DC-Vorspannungs- und Temperaturkurven für die tatsächliche Teilenummer heran, bevor Sie die Stückliste festlegen. Der angegebene Wert ist ein Ausgangspunkt, kein Versprechen.
Empfohlene Keramikkondensator-Typen nach Anwendung
| Anwendung | Empfohlenes Dielektrikum |
|---|---|
| HF-Schaltungen | C0G (NP0) |
| Oszillatoren und Timing | C0G (NP0) |
| Präzisionsanalog | C0G (NP0) |
| MCU- und Digital-Entkopplung | X7R |
| Netzteil-Bypass | X7R |
| Smartphones und Wearables | X5R |
| Automobil und Hochtemperatur | X7R / X8R |
| Unkritische Bulk-Speicherung | Y5V |
Wenn Ihr Design bereit für die Fertigung ist, können Sie sowohl SMD-Dielektrika als auch bedrahtete Durchsteck-Optionen über die umfangreiche JLCPCB Bauteilebibliothek beziehen. Die Beschaffung Ihrer Bauteile und die Fertigung Ihrer PCBs über dasselbe Ökosystem stellt sicher, dass die von Ihnen sorgfältig spezifizierten Komponenten genau diejenigen sind, die auf der endgültigen Baugruppe landen.
X7R vs. X5R vs. C0G: Welches Dielektrikum wählen
Kurze Antwort: Für die meisten PCB-Designs ist X7R die beste Standardwahl. Verwenden Sie C0G, wenn die Kapazitätsstabilität kritisch ist, und X5R, wenn die maximale Kapazitätsdichte wichtiger ist als der Temperaturbereich.
Diese drei Dielektrika decken die große Mehrheit realer Designs ab, und die meisten Suchanfragen nach "Keramikkondensator-Typ" fragen eigentlich danach, wie sie sich unterscheiden. Hier sind sie im direkten Vergleich.
X7R vs. X5R vs. C0G Vergleich
| Eigenschaft | C0G (NP0) | X7R | X5R |
|---|---|---|---|
| Klasse | 1 | 2 | 2 |
| Stabilität | Hervorragend | Gut | Gut |
| Temperaturbereich | -55°C bis +125°C | -55°C bis +125°C | -55°C bis +85°C |
| DC-Vorspannung | Minimal | Mäßig | Mäßig (höher in kleinen Gehäusen) |
| Alterung | Keine | Logarithmisch | Logarithmisch |
| Max. Kapazität | Niedrig | Hoch | Sehr hoch |
| Beste Verwendung | HF, Timing | Allgemeine Entkopplung | Kompakte Entkopplung |
Wichtigste Erkenntnis
Wählen Sie C0G, wenn sich der Wert nicht ändern darf, X7R, wenn Sie eine stabile Bulk-Entkopplung über den gesamten industriellen Temperaturbereich benötigen, und X5R, wenn Sie maximale Kapazität im kleinsten Gehäuse benötigen und die Platine unter +85°C bleibt.
Wenn Sie sich unsicher sind, welches Dielektrikum Sie wählen sollen, beginnen Sie mit X7R. Wechseln Sie zu C0G, wenn Stabilität wichtig ist, oder zu X5R, wenn der Platz auf der Platine kritisch ist.

Abbildung: Vergleich der Kapazitätsabweichung in Abhängigkeit von der Temperatur für C0G-, X7R-, X5R- und Y5V-Keramikdielektrika, wobei C0G nahezu flach und Y5V dramatisch schwankt.
Der DC-Vorspannungseffekt bei Keramikkondensatoren
Warum ein 10-µF-Kondensator möglicherweise keine 10 µF hat
Dies ist die Falle, in die Ingenieure tappen, die die Kapazität nur anhand des angegebenen Werts dimensionieren. Klasse-2- und Klasse-3-Keramiken sind ferroelektrisch, und das Anlegen einer DC-Spannung polarisiert das Dielektrikum und sättigt seine Domänen. Mit steigender Vorspannung fällt die effektive Kapazität, oft drastisch. Der angegebene Wert wird bei nahezu null Volt gemessen, nicht bei Ihrer Betriebsspannung.
Der Effekt ist bei den High-K-Dielektrika schlimmer. Ein Y5V-Kondensator, der nur mit der Hälfte seiner Nennspannung betrieben wird, kann allein durch DC-Vorspannung etwa 30% bis 50% seiner Nennkapazität verlieren. Addieren Sie Temperaturdrift und Alterung hinzu, und ein mit 10 µF gekennzeichnetes Bauteil kann in der Schaltung weit unter der Hälfte davon liefern, wobei die schlimmsten Fälle unter wenige Mikrofarad fallen. X7R und X5R verhalten sich viel besser als Y5V, sind aber nicht immun, und der Verlust steigt in kleineren Gehäusegrößen, die mehr Kapazität in weniger Volumen zwängen, steil an.
Ein Kondensator, der mit 10 µF gekennzeichnet ist, sollte als Ausgangswert behandelt werden, nicht als garantierter Wert unter Betriebsbedingungen.
Abbildung: Zeigt, dass die effektive Kapazität für C0G flach bleibt, aber für X7R, X5R und insbesondere Y5V stark abfällt, wenn die DC-Vorspannung in Richtung der Nennspannung ansteigt.
Tipps für Entwickler
- Spannung aggressiv deraten: Die Wahl eines Bauteils mit einer Nennspannung von etwa dem Doppelten Ihrer Betriebsspannung hält Sie auf dem flacheren, besser vorhersagbaren Teil der Vorspannungskurve.
- Parameter mit Hersteller-Tools überprüfen: Überprüfen Sie immer die DC-Vorspannungskurve des Herstellers, nicht nur den Kopfwert. Tools wie Murata SimSurfing und KEMET K-SIM zeichnen die effektive Kapazität gegenüber der Vorspannung für die genaue Teilenummer auf.
- Layout-Abmessungen bei Bedarf anpassen: Gehen Sie zu einer größeren Gehäusegröße über oder schalten Sie mehrere Bauteile parallel, wenn die Kapazität unter Vorspannung gehalten werden muss.
Alterung von Keramikkondensatoren und piezoelektrische Effekte
Alterungseigenschaften von Keramikkondensatoren
Klasse-2- und Klasse-3-Dielektrika verlieren im Laufe der Zeit an Kapazität, da die Kristallstruktur des Bariumtitanats relaxiert. Der Verlust ist logarithmisch, ausgedrückt als Prozentsatz pro Dekadenstunde (pro 10-facher Zeitzunahme). Typische veröffentlichte Raten liegen bei etwa 2% bis 2,5% pro Dekadenstunde für X7R und X5R und bei etwa 7% pro Dekadenstunde für Y5V, sodass ein Y5V-Bauteil über Jahre hinweg etwa ein Drittel seiner Kapazität verlieren kann. C0G altert als paraelektrisches Material nicht auf diese Weise. Die Alterung wird zurückgesetzt, wenn ein Bauteil über seine Curie-Temperatur erhitzt wird – zum Beispiel während der SMT-Reflow-Phase –, sodass die Uhr im Grunde bei der Bestückung neu startet.
Piezoelektrischer Effekt und Mikrofonie bei Keramikkondensatoren
Klasse-2- und Klasse-3-Keramiken sind schwach piezoelektrisch. Mechanische Vibration erzeugt eine kleine Spannung, und umgekehrt lässt eine AC-Spannung das Bauteil physisch flexen. Auf einer Platine, die Audiosignale führt, zeigt sich dies als hörbares Rauschen, der sogenannte "singende Kondensator". Wo es darauf ankommt, in Audiopfaden und empfindlichen analogen Frontends, greifen Sie zu C0G, das immun ist, oder wenden Sie Layout- und Montageminderungsmaßnahmen an.

Abbildung: Zeigt das piezoelektrische Verbiegen eines Klasse-2-Keramikkondensators auf einer PCB, der Schall abstrahlt, den Effekt des singenden Kondensators.
Dielektrikumscodes von Keramikkondensatoren verstehen
Die kryptischen dreistelligen Codes sind nicht zufällig. Sie codieren den Betriebstemperaturbereich und die Kapazitätsstabilität. Klasse 1 und Klasse 2/3 verwenden zwei unterschiedliche Codierungssysteme, was viele Referenzen durcheinanderbringt.
EIA-Code für Klasse 2 und Klasse 3
Für Klasse-2- und Klasse-3-Bauteile ist das Format Buchstabe, Zahl, Buchstabe:
- Erster Buchstabe = niedrigste Betriebstemperatur
- Zweite Zahl = höchste Betriebstemperatur
- Dritter Buchstabe = maximale Kapazitätsänderung über diesen Bereich
EIA-Code-Decoder für Klasse-2- und Klasse-3-Kondensatoren
| Niedertemperatur-Buchstabe | Hochtemperatur-Zahl | Kapazitätsänderungs-Buchstabe |
|---|---|---|
| Z = +10°C | 2 = +45°C | A = ±1,0% |
| Y = -30°C | 4 = +65°C | B = ±1,5% |
| X = -55°C | 5 = +85°C | C = ±2,2% |
| 6 = +105°C | D = ±3,3% | |
| 7 = +125°C | E = ±4,7% | |
| 8 = +150°C | F = ±7,5% | |
| 9 = +200°C | P = ±10% | |
| R = ±15% | ||
| S = ±22% | ||
| T = +22 / -33% | ||
| U = +22 / -56% | ||
| V = +22 / -82% |
Beispiel: Decodierung von X7R und X5R
X7R decodiert zu X (-55°C) niedrig, 7 (+125°C) hoch, R (±15%). Ein X7R-Kondensator arbeitet also von -55°C bis +125°C mit einer Kapazitätsänderung von nicht mehr als ±15%.
Decodieren Sie X5R auf die gleiche Weise, und Sie erhalten -55°C bis +85°C, ±15%. Der einzige Unterschied zwischen den beiden ist die obere Temperaturgrenze. Eine separate numerische Kennzeichnung wie 104 gibt den Wert in Picofarad an;
Sehen Sie sich unser detailliertes Tutorial zum Lesen von SMD-Kondensatorcodes an, um eine vollständige Aufschlüsselung der Kennzeichnungssysteme zu erhalten.
Codes für Klasse-1-Keramikkondensatoren (C0G und NP0)
Klasse 1 verwendet ein anderes Schema, das auf dem Temperaturkoeffizienten in parts per million per Grad C (ppm/°C) basiert.
Für praktische Zwecke benötigen Sie nur das Ergebnis: C0G ist 0 ±30 ppm/°C, was einer Änderung von weniger als ±0,3% von -55°C bis +125°C entspricht, mit vernachlässigbarer Hysterese. (Für Neugierige: Das erste Zeichen ist die signifikante Stelle des Koeffizienten, die mittlere Ziffer ein Multiplikator, das letzte Zeichen die ppm/°C-Toleranz.)
Genauigkeitshinweis:
C0G ist die moderne EIA-Bezeichnung, und NP0 (negative-positive-zero) ist der ältere Name für dasselbe Dielektrikum. Sie sind identisch. Einige Leitfäden kehren dies um; sie liegen falsch. Das IEC 60384-Äquivalent ist CG.

Abbildung: Decodierung des Klasse-1-Keramikkondensatorcodes C0G in seine signifikante Stelle des Temperaturkoeffizienten, den Multiplikator und die Toleranz, was 0 plus/minus 30 ppm pro Grad C ergibt.
Häufig gestellte Fragen zu Keramikkondensatoren
F: Sind Keramikkondensatoren gepolt?
Nein. Keramikkondensatoren sind vollständig ungepolt. Im Gegensatz zu Tantal- oder Aluminium-Elektrolytkondensatoren, die bei falschem Einbau katastrophal ausfallen, haben Keramikkondensatoren symmetrische Metallelektroden und können ohne Probleme in jeder physischen Ausrichtung auf einer PCB platziert werden.
F: Was ist der gebräuchlichste Keramikkondensator-Typ?
Der Klasse-2-X7R-MLCC ist der am weitesten verbreitete Keramikkondensator in der modernen Elektronik. Er bietet die beste praktische Balance zwischen Kapazitätsdichte, Temperaturstabilität, Kosten und Gesamtleistung für die allgemeine Entkopplung.
F: Was ist der Unterschied zwischen X7R und X5R?
Der Hauptunterschied ist die maximale Betriebstemperatur. X7R ist bis +125°C spezifiziert, während X5R auf +85°C begrenzt ist. Aufgrund dieser gelockerten Grenze kann X5R eine höhere Kapazitätsdichte in kleineren Gehäusen (wie 0201 oder 0402) erreichen.
F: Warum misst mein 10-µF-Keramikkondensator in der Schaltung viel niedriger?
Dies ist auf den DC-Vorspannungseffekt zurückzuführen. Klasse-2- und Klasse-3-Keramiken sind ferroelektrisch; das Anlegen einer DC-Spannung polarisiert das Material und reduziert seine Fähigkeit, auf AC-Signale zu reagieren, was zu einem dramatischen Abfall der effektiven Kapazität bei Betriebsspannung führt.
Fazit
Das Dielektrikum eines Keramikkondensators definiert seine tatsächliche Leistung weit mehr als der Nennwert. Verwenden Sie Klasse 1 C0G für Präzision, Klasse 2 X7R/X5R für Standard-Entkopplung und berücksichtigen Sie immer DC-Vorspannung und Alterung.
Wenn Ihr Design produktionsreif ist, hilft der PCB-Bestückungsservice von JLCPCB sicherzustellen, dass die von Ihnen spezifizierten Kondensatoren auch auf der endgültigen Platine bestückt werden. Sie können Komponenten sofort aus der JLCPCB Bauteilebibliothek beziehen und die Projektkosten mit dem Online-Kalkulationstool überprüfen.
Weiterlernen
Was ist ein 100nF-Kondensator und wie wählt man den richtigen aus
Die wichtigsten Erkenntnisse Wert: Ein 100nF-Kondensator hat eine Nennkapazität von 0,1 µF bzw. 100.000 pF, und alle drei Bezeichnungen beschreiben denselben Bauteilwert. Kennzeichnung: Viele bedrahtete Keramik- und Folienkondensatoren verwenden den dreistelligen Code 104, während die meisten SMD-MLCCs unbeschriftet sind. Hauptverwendung: Seine häufigste Funktion ist die lokale Entkopplung an einem IC-Stromversorgungspin, wo er schnelle Transientenströme liefert und hochfrequentes Rauschen gegen Masse......
Was ist System-in-Package? Architektur, Vorteile und Anwendungen in der modernen Elektronik
System in Package (SiP) ist ein Ansatz der Halbleitergehäusetechnik, der mehrere ICs, passive Bauelemente und Verbindungsleitungen in einem einzigen Gehäuse vereint und so ein vollständiges funktionales Teilsystem in der Grundfläche einer einzigen Komponente bereitstellt. SiP ist zu einer grundlegenden Technologie in Smartphones, drahtlosen Modulen, Wearables und IoT-Geräten geworden. Es ermöglicht Ingenieuren, einen Prozessor, Speicher, HF-Schaltungen und Leistungsverwaltung in einer kompakten, vorge......
Vollständiger Leitfaden für SMD-Induktivitäten: Abmessungen, Gehäuse und Tipps für das PCB-Design
Die Größe von SMD-Induktivitäten beeinflusst weit mehr als nur den Platz auf der Leiterplatte. Die Gehäuseabmessungen wirken sich direkt auf die Strombelastbarkeit, das Sättigungsverhalten, den DCR und die EMV-Eigenschaften aus. Die Wahl des falschen Gehäuses kann einen kostspieligen Platinen-Neudesign bedeuten, nicht nur Ineffizienz. Eine Herausforderung besteht darin, dass SMD-Induktivitätsgehäusegrößen mehrere Benennungskonventionen verwenden und die grundlegende Unterscheidung zwischen HF-Chip-Ind......
Leitfaden zu Diodentypen: So wählen Sie die richtige Diode für PCB- und Produktdesign
Die moderne Elektronik ist auf hochspezialisierte Diodentypen für die Leistungsumwandlung, den ESD-Schutz, die Signaldetektion und das Hochfrequenzschalten angewiesen. Die Wahl der falschen Diode reduziert nicht nur die Effizienz, sondern erzeugt auch überschüssige Wärme, führt zu Schaltverlusten und kann empfindliche Schaltungen bei Spannungsspitzen sogar beschädigen. Die Wahl der richtigen Komponente gewährleistet eine zuverlässige Platine, ob Sie nun einen Prototyp verdrahten oder auf die Kleinseri......
Vollständiger Leitfaden für SMD-Diodengehäusegrößen: Gehäuseabmessungen, Diagramme und Auswahltipps
Die Wahl des falschen SMD-Diodengehäuses fällt meist erst spät auf, entweder während des Layouts, wenn die Footprints nicht übereinstimmen, oder während des Tests, wenn die Sperrschichttemperatur über die sicheren Grenzen steigt. Die Gehäusegröße bestimmt, wie viel Strom eine Diode führen kann, wie effizient sie Wärme abführt und ob Ihre Bestückungslinie sie zuverlässig löten kann. Dieser Leitfaden beschreibt die gängigen SMD-Diodengehäusefamilien (SMA, SMB, SMC, SOD-123, SOD-323, SOD-523 und SOD-923)......
LED-Größen erklärt: Vollständige LED-Größentabelle, Typen, Abmessungen und Anwendungen
LEDs gibt es in verschiedenen Gehäusetypen, und die Wahl der falschen LED-Größe beeinflusst Helligkeit, PCB-Fläche, thermische Leistung und Montageverfahren. Ob Sie eine Anzeige-LED auf einem Breadboard platzieren, eine LED-Streifen-Platine entwerfen oder ein COB-Modul für einen Spot spezifizieren – die Größe ist die erste Entscheidung, die richtig getroffen werden muss. Dieser Leitfaden behandelt alle wichtigen LED-Größenkategorien, Durchsteck-Bauformen, SMD-Gehäusecodes, COB-Modulgrößen und den Unte......