Schablonentechnologie
Erkunden Sie Schablonentechnologien wie Nanobeschichtung, gerahmte/rahmenlose Strukturen und deren Auswirkungen auf die Druckqualität.
Neueste Beiträge
Schablonentechnologie
Leitfaden zur Reinigung von SMT-Schablonen: Verfahren, Häufigkeit und Tipps
Wichtige Erkenntnisse zur SMT-Schablonenreinigung Die SMT-Schablonenreinigung entfernt Lotpastenrückstände von den Aperturwänden und der Schablonenunterseite und hält die Pastenübertragungseffizienz zwischen 80 % und 100 %. Branchenanalysen zufolge sind über 60 % der SMT-Fehler auf den Pastendruckschritt zurückzuführen – die meisten davon lassen sich auf ein Versagen bei der Schablonenreinigung zurückführen. Zwei Phasen sind wichtig: die Reinigung unter dem Sieb (zwischen den Zyklen, typischerweise al......
Jul 20, 2026
Schablonentechnologie
Tipps zum SMT-Schablonendesign zur Verbesserung der Lötpastenablage
Die Lotpastenapplikation durch eine Schablone ist eine Methode zur Massenproduktion von Baugruppen. Selbst mit fortschrittlichen Bestückungsautomaten und Reflow-Profilen lassen sich Defekte wie Brückenbildung, Tombstoning und unzureichende Lötstellen häufig auf ein schlechtes Schablonendesign zurückführen. Ein korrektes Schablonendesign hilft dabei, gleichmäßige und qualitativ hochwertige Lötstellen zu erzielen. Da die Bauteilgrößen immer kleiner werden und die Schaltungsdichten zunehmen, bietet JLCPC......
May 26, 2026
Schablonentechnologie
Wie funktioniert das Elektropolieren bei Leiterplatten-Schablonen
Um eine optimale Freigabe der Lotpaste zu gewährleisten, müssen Leiterplattenschablonenhersteller hochwertige Oberflächenbehandlungen anbieten. Eine Methode zur Verbesserung der Funktionalität von Schablonen ist das Elektropolieren. Wie verbessert Elektropolieren PCB-Schablonen und was ist es? Die kontinuierliche Anwendung von Laserstrahlen während des PCB-Schablonenherstellungsprozesses führt dazu, dass die Öffnungs- bzw. Aperturwand rau wird. Dies geschieht, weil das Blechmaterial durch den Laserstr......
May 26, 2026
Schablonentechnologie
Ein Leitfaden für Anfänger zu Step-Up- und Step-Down-Schablonen
Wie allgemein bekannt ist, bewegen sich Unternehmen inzwischen in Richtung 2-nm-Technologie, und die Elektronik befindet sich derzeit auf ihrem Höhepunkt. Auch die Bauteilgrößen auf Leiterplatten (PCBs) sind innerhalb eines Zeitraums von zehn Jahren drastisch geschrumpft. Von 1206-Bauteilen haben sich BGAs zu 0402, 0201 und noch kleineren Bauformen entwickelt. Aufgrund der geringen Bauteilgrößen und der Anforderungen an einen hohen Durchsatz können während des Lötprozesses Defekte wie Tombstoning, Brü......
May 26, 2026
Schablonentechnologie
SAM vs. Keramik: Auswahl der richtigen Nanobeschichtung für Ihre Leiterplatten-Schablone
Mit der Weiterentwicklung von SMT-Designs werden in der Elektronik engere Rasterabstände und kleinere Bauteile eingeführt. Traditionelle Schablonendienste können für größere SMD-Pads verwendet werden, aber mit fortschreitender Innovation kommen nano-beschichtete Schablonen auf den Markt. Nanobeschichtungen sind hydrophob und oleophob und stoßen Wasser, Öl und Lötpaste-Flussmittel ab. Einige Vorteile der Verwendung dieser Beschichtungen sind eine verbesserte Transfer-Effizienz, ein reduzierter Bedarf (......
Jan 27, 2026
Schablonentechnologie
Wann sollten elektrogeformte Schablonen gewählt werden?
Eine hochwertige PCB-Schablone ist notwendig für die präzise Aufbringung von Lötpaste. Die Bestellung einer PCB-Schablone ist bei JLCPCB einfach, unabhängig davon, ob Sie an Kleinserien oder Prototypen arbeiten. Das Elektroformverfahren beinhaltet das Abscheiden von Atomen nacheinander, um Metall, Schablonen oder Bauteile zu erzeugen. Dieses Verfahren verwandelt einen Mandrel oder eine Master-Oberfläche in eine extrem genaue Kopie. Ein weiteres bemerkenswertes Merkmal des Elektroformens ist seine Repr......
Jan 27, 2026
Schablonentechnologie
Wie funktioniert das Elektropolieren bei Leiterplatten-Schablonen?
Um eine optimale Freisetzung der Lötpaste zu gewährleisten, müssen PCB-Schablonenhersteller über hochwertige Oberflächen verfügen. Eine Methode zur Verbesserung der Funktionalität von Schablonen ist das Elektropolieren. Wie verbessert Elektropolieren PCB-Schablonen und was ist das? Die kontinuierliche Anwendung von Laserstrahlen während des PCB-Schablonenherstellungsprozesses führt dazu, dass die Öffnungs- oder Aperturwand rau wird. Dies geschieht, weil das Blechmaterial durch den Laserstrahl geschmol......
Jan 27, 2026
Schablonentechnologie
Arten von Löt-Schablonen: lasergeschnitten, galvanisch geformt und geätzt
Ich habe in der Vergangenheit bereits viel über Schablonen (Stencils) gesprochen; sie sind großartige Werkzeuge für einen Elektronikdesigner. Zu diesem Zeitpunkt weiß jeder, dass sie einfach ein dünnes Stück Stahl sind, das als Maske für Lötpaste dient. Sobald sie aufgetragen sind, können die Bauteile platziert und das Board erhitzt werden, und die Leiterplatte ist fertig! Ganz einfach. Obwohl es einige Schritte gibt, auf die wir achten müssen, wie das thermische Profil der Lötpaste und den Heizprozes......
Jan 27, 2026
Schablonentechnologie
Die Geheimnisse der Herstellung von nanobeschichteten Schablonen entschlüsseln
Herstellungsprozess von nanobeschichteten Schablonen Die Herstellung von nanobeschichteten Schablonen umfasst eine Reihe von Präzisionsschritten, darunter Konstruktion und Entwurf, Laserschneiden, Polieren, Abscheidung der Nanobeschichtung und Qualitätskontrolle. Im Folgenden wird jeder Prozessschritt im Detail beschrieben: 1. Konstruktion und Entwurf (1) Datenerfassung: Exakte Daten werden aus kundenseitig bereitgestellten Design-Dateien (z. B. Gerber-Dateien, PCB-Layouts) oder physischen Mustern gew......
Dec 27, 2025