SMT-Schablonen
Erkunden Sie Schablonenherstellung, Materialien, Apertur-Regeln, Dickenauswahl und Druckverfahren zur Optimierung des Lotpastentransfers und der Bestückungsausbeute.
Neueste Beiträge
Handlöttechniken
Wie man SMD-LEDs lötet: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Lötkolben, Heißluft und Reflow
Wichtigste Erkenntnisse Zuerst Polarität und Ausrichtung prüfen: Bestimmen Sie Anode und Kathode, bevor Sie Hitze anwenden, denn eine verkehrt eingebaute SMD-LED leuchtet nicht, und die Korrektur erfordert einen weiteren Thermischen Zyklus. Die Methode an die Aufgabe anpassen: Ein feiner Lötkolben eignet sich für eine oder wenige LEDs, Heißluft ist am besten für Rework und den Austausch einzelner Bauteile, und Lotpaste mit Reflow ist am schnellsten für komplette Platinen. Lot und Hitze minimal halten:......
Oct 19, 2026
SMT-Schablonendruck
SMT-Schablonenlagerung & Lebensdauer: Wie man Schablonen lagert und ihre Lebensdauer verlängert
Die wichtigsten Erkenntnisse Sauber und trocken lagern: Entfernen Sie jegliche Paste und jegliches Flussmittel und trocknen Sie dann beide Seiten und die Öffnungen vollständig, bevor ein Stencil zurück ins Regal kommt. Unterstützen, niemals lose stapeln: Bewahren Sie ein Stencil flach mit vollständiger Auflage oder aufrecht in einem Gestell auf, in einem sauberen, trockenen Bereich mit stabiler Temperatur, fern von Staub und Sonnenlicht. Stencils laufen nicht ab wie Paste: Die Lebensdauer wird durch S......
Oct 16, 2026
SMT-Schablonendruck
Lötpasten-Schablonendefekte: Ursachen und Lösungen für eine höhere SMT-Ausbeute
Normalerweise ist die Leiterplatten-Schablone für etwa 60 % bis 70 % aller SMT-Fehler verantwortlich. Diese Zahl überrascht die Leute. Das sollte sie nicht. Die Schablone steuert gleichzeitig Lotpastenvolumen, Ablagegeometrie und Positionsgenauigkeit. Wenn sie falsch ist, zahlt alles nachgelagerte dafür. Der Denkwandel, der gute Ingenieure von großartigen unterscheidet, ist einfach: Hören Sie auf, die PCB-Schablone als ein Blech mit Löchern darin zu sehen. Sie ist ein Präzisions-Fluidabgabesystem. Jed......
Aug 13, 2026
Handlöttechniken
Druckfehler bei Lotpaste: Wie Präzisionsschablonen Montagefehler verhindern
Wichtige Erkenntnisse 70%-Regel: Ungefähr 70% der SMT-Fehler entstehen im Lotpastendruck, was ihn zum kritischsten zu optimierenden Prozess macht. Ursachen: Fehler wie Brückenbildung, unzureichende Lotpaste, Fehlausrichtung und Verlaufen werden durch Schablonenspannung, Prozessparameter (Druck, Geschwindigkeit) und Pastenchemie/Umgebung verursacht. Flächenverhältnis ist wichtig: Die Einhaltung eines Apertur-Flächenverhältnisses (AR) über 0,66 (gemäß IPC-7525) ist entscheidend, um eine ordnungsgemäße P......
Jul 20, 2026
Schablonentechnologie
Leitfaden zur Reinigung von SMT-Schablonen: Verfahren, Häufigkeit und Tipps
Wichtige Erkenntnisse zur SMT-Schablonenreinigung Die SMT-Schablonenreinigung entfernt Lotpastenrückstände von den Aperturwänden und der Schablonenunterseite und hält die Pastenübertragungseffizienz zwischen 80 % und 100 %. Branchenanalysen zufolge sind über 60 % der SMT-Fehler auf den Pastendruckschritt zurückzuführen – die meisten davon lassen sich auf ein Versagen bei der Schablonenreinigung zurückführen. Zwei Phasen sind wichtig: die Reinigung unter dem Sieb (zwischen den Zyklen, typischerweise al......
Jul 20, 2026
Handlöttechniken
Manuelles Bestücken: Eine kostengünstige SMT-Alternative
Wichtige Erkenntnisse für manuelles Bestücken Beim manuellen Bestücken werden SMD-Bauteile mit einem handgeführten Vakuumstift und einem Positioniertisch von Hand platziert, was in der Prototypenmontage Pinzetten ersetzt. Es ist am kosteneffektivsten für Produktionsserien von 1 bis 50 Platinen, bei denen sich die Anschaffungskosten von über 10.000 $ für eine automatisierte SMT-Bestückungsmaschine nicht rechtfertigen lassen. Ein kompletter manueller Arbeitsplatz kostet zwischen 300 und 500 $, vergliche......
Jul 15, 2026
Schablonentechnologie
Tipps zum SMT-Schablonendesign zur Verbesserung der Lötpastenablage
Die Lotpastenapplikation durch eine Schablone ist eine Methode zur Massenproduktion von Baugruppen. Selbst mit fortschrittlichen Bestückungsautomaten und Reflow-Profilen lassen sich Defekte wie Brückenbildung, Tombstoning und unzureichende Lötstellen häufig auf ein schlechtes Schablonendesign zurückführen. Ein korrektes Schablonendesign hilft dabei, gleichmäßige und qualitativ hochwertige Lötstellen zu erzielen. Da die Bauteilgrößen immer kleiner werden und die Schaltungsdichten zunehmen, bietet JLCPC......
May 26, 2026
Schablonentechnologie
Wie funktioniert das Elektropolieren bei Leiterplatten-Schablonen
Um eine optimale Freigabe der Lotpaste zu gewährleisten, müssen Leiterplattenschablonenhersteller hochwertige Oberflächenbehandlungen anbieten. Eine Methode zur Verbesserung der Funktionalität von Schablonen ist das Elektropolieren. Wie verbessert Elektropolieren PCB-Schablonen und was ist es? Die kontinuierliche Anwendung von Laserstrahlen während des PCB-Schablonenherstellungsprozesses führt dazu, dass die Öffnungs- bzw. Aperturwand rau wird. Dies geschieht, weil das Blechmaterial durch den Laserstr......
May 26, 2026
Schablonentechnologie
Ein Leitfaden für Anfänger zu Step-Up- und Step-Down-Schablonen
Wie allgemein bekannt ist, bewegen sich Unternehmen inzwischen in Richtung 2-nm-Technologie, und die Elektronik befindet sich derzeit auf ihrem Höhepunkt. Auch die Bauteilgrößen auf Leiterplatten (PCBs) sind innerhalb eines Zeitraums von zehn Jahren drastisch geschrumpft. Von 1206-Bauteilen haben sich BGAs zu 0402, 0201 und noch kleineren Bauformen entwickelt. Aufgrund der geringen Bauteilgrößen und der Anforderungen an einen hohen Durchsatz können während des Lötprozesses Defekte wie Tombstoning, Brü......
May 26, 2026
Schablonentechnologie
SAM vs. Keramik: Auswahl der richtigen Nanobeschichtung für Ihre Leiterplatten-Schablone
Mit der Weiterentwicklung von SMT-Designs werden in der Elektronik engere Rasterabstände und kleinere Bauteile eingeführt. Traditionelle Schablonendienste können für größere SMD-Pads verwendet werden, aber mit fortschreitender Innovation kommen nano-beschichtete Schablonen auf den Markt. Nanobeschichtungen sind hydrophob und oleophob und stoßen Wasser, Öl und Lötpaste-Flussmittel ab. Einige Vorteile der Verwendung dieser Beschichtungen sind eine verbesserte Transfer-Effizienz, ein reduzierter Bedarf (......
Jan 27, 2026
Schablonentechnologie
Wann sollten elektrogeformte Schablonen gewählt werden?
Eine hochwertige PCB-Schablone ist notwendig für die präzise Aufbringung von Lötpaste. Die Bestellung einer PCB-Schablone ist bei JLCPCB einfach, unabhängig davon, ob Sie an Kleinserien oder Prototypen arbeiten. Das Elektroformverfahren beinhaltet das Abscheiden von Atomen nacheinander, um Metall, Schablonen oder Bauteile zu erzeugen. Dieses Verfahren verwandelt einen Mandrel oder eine Master-Oberfläche in eine extrem genaue Kopie. Ein weiteres bemerkenswertes Merkmal des Elektroformens ist seine Repr......
Jan 27, 2026
Schablonentechnologie
Wie funktioniert das Elektropolieren bei Leiterplatten-Schablonen?
Um eine optimale Freisetzung der Lötpaste zu gewährleisten, müssen PCB-Schablonenhersteller über hochwertige Oberflächen verfügen. Eine Methode zur Verbesserung der Funktionalität von Schablonen ist das Elektropolieren. Wie verbessert Elektropolieren PCB-Schablonen und was ist das? Die kontinuierliche Anwendung von Laserstrahlen während des PCB-Schablonenherstellungsprozesses führt dazu, dass die Öffnungs- oder Aperturwand rau wird. Dies geschieht, weil das Blechmaterial durch den Laserstrahl geschmol......
Jan 27, 2026
Schablonentechnologie
Arten von Löt-Schablonen: lasergeschnitten, galvanisch geformt und geätzt
Ich habe in der Vergangenheit bereits viel über Schablonen (Stencils) gesprochen; sie sind großartige Werkzeuge für einen Elektronikdesigner. Zu diesem Zeitpunkt weiß jeder, dass sie einfach ein dünnes Stück Stahl sind, das als Maske für Lötpaste dient. Sobald sie aufgetragen sind, können die Bauteile platziert und das Board erhitzt werden, und die Leiterplatte ist fertig! Ganz einfach. Obwohl es einige Schritte gibt, auf die wir achten müssen, wie das thermische Profil der Lötpaste und den Heizprozes......
Jan 27, 2026
Schablonentechnologie
Die Geheimnisse der Herstellung von nanobeschichteten Schablonen entschlüsseln
Herstellungsprozess von nanobeschichteten Schablonen Die Herstellung von nanobeschichteten Schablonen umfasst eine Reihe von Präzisionsschritten, darunter Konstruktion und Entwurf, Laserschneiden, Polieren, Abscheidung der Nanobeschichtung und Qualitätskontrolle. Im Folgenden wird jeder Prozessschritt im Detail beschrieben: 1. Konstruktion und Entwurf (1) Datenerfassung: Exakte Daten werden aus kundenseitig bereitgestellten Design-Dateien (z. B. Gerber-Dateien, PCB-Layouts) oder physischen Mustern gew......
Dec 27, 2025
- 1
- 2