STM32 vs ESP32: Ein tiefer technischer Vergleich für Embedded- und IoT-Design
14 min
- Warum den STM32 wählen, wenn der ESP32 günstiger ist?
- STM32 vs. ESP32: Leistungsvergleich
- STM32 vs. ESP32: Stromverbrauch
- STM32 vs. ESP32: Konnektivität
- STM32 vs. ESP32 für industrielle und IoT-Anwendungen
- STM32 vs. ESP32 Peripherie
- STM32 vs. ESP32: Entwicklungserfahrung
- Warum viele kommerzielle Produkte sowohl STM32 als auch ESP32 verwenden
- FAQs
- Fazit: STM32 vs. ESP32 — Welchen sollten Sie wählen?
Die Wahl zwischen STM32 und ESP32 ist nicht nur eine Frage des Preises. Viele Ingenieure beginnen mit dem gleichen Zweifel: Wenn der ESP32 günstiger ist und bereits WLAN/Bluetooth hat, warum sollte dann jemand immer noch den STM32 wählen?
Die wirkliche Antwort hängt davon ab, was Ihr Produkt leisten muss. Wenn Sie ein vernetztes Smart-Home-Gerät bauen, ist der ESP32 möglicherweise der schnellste und kostengünstigste Weg. Wenn Ihr Design jedoch deterministische Steuerung, präzise ADC-Abtastung, energiesparenden Betrieb, industrielle Schnittstellen, Motorsteuerung oder langfristige Verfügbarkeit erfordert, rechtfertigt der STM32 oft seine höheren Kosten.
Dieser Leitfaden geht über einen Anfänger-Vergleich hinaus. Wir werden STM32 vs. ESP32 aus einer praktischen technischen Perspektive vergleichen, einschließlich Leistung, Stromverbrauch, Peripherie, Konnektivität, industrielle Anwendungsfälle, Entwicklungsablauf und warum viele kommerzielle Produkte beide Chips zusammen verwenden.

Abbildung: STM32-Mikrocontroller und ein ESP32-Wireless-Modul
Warum den STM32 wählen, wenn der ESP32 günstiger ist?
Diese Frage wird auf Reddit häufig gestellt. Hier ist die Antwort, die Ihnen die Datenblätter nicht geben.
Wo der STM32 den Preis rechtfertigt
- Deterministische Steuerung: Die Interrupt-Latenz des Cortex-M ist begrenzt, was für Motor-FOC, SMPS-Rückkopplung und Sicherheitsverriegelungen erforderlich ist.
- Analogleistung: Die 12-Bit-ADCs des STM32 sind von Kante zu Kante linear; STM32H7-Geräte können durch Hardware-Überabtastung eine effektive Auflösung von bis zu 16 Bit erreichen. ESP32-ADCs sind oberhalb von ~2,5 V nichtlinear.
- Industrielle Kommunikation: Native CAN/CAN-FD-, RS485-Hardwareunterstützung, Ethernet-MAC. ESP32 hat TWAI (nur CAN 2.0).
- Sicherheitskritische Zertifizierung: IEC 60730 Klasse B (Haushaltsgeräte), AEC-Q100 (Automobil), medizinische Werkzeuge.
- Langzeitverfügbarkeit: ST garantiert eine Lebensdauer von 7-20 Jahren mit formeller EOL-Ankündigung.
Wo der ESP32 das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis bietet
- WLAN-Produkte: ESP32-C3 für 2 $ ersetzt STM32 für 1,50 $ + WLAN-Modul für 3 $ + Antenne + Zertifizierung.
- Smart Home (Matter/Thread): ESP32-C6/H2 hat die Funkmodule integriert.
- Schnelles Prototyping: Arduino IDE + WLAN in 20 Minuten.
- Unterhaltungselektronik: Vorzertifizierte Module, keine HF-Kenntnisse erforderlich.
STM32 vs. ESP32: Leistungsvergleich
CPU-Leistung
Rohe CoreMark-Werte zeigen die wahre Leistungsfähigkeit:
| Chip | Takt | CoreMark | Pro MHz |
|---|---|---|---|
| STM32H7 (M7F) | 480 MHz | 2010 | 4,19 |
| STM32U5 (M33) | 160 MHz | 651 | 4,07 |
| STM32L4 (M4F) | 80 MHz | ~273 | 3,41 |
| ESP32-S3 (LX7, 1 Kern) | 240 MHz | 613 | 2,56 |
| ESP32 (LX6, 1 Kern) | 240 MHz | 504 | 2,10 |
| ESP32-C3 (RISC-V) | 160 MHz | 407 | 2,54 |

Abbildung: Zeigt CoreMark-Leistungsvergleiche zwischen STM32- und ESP32-Chips.
Echtzeitverarbeitung
Der Cortex-M NVIC behandelt Interrupts in einer begrenzten, vorhersagbaren Anzahl von Zyklen, was für PID-Regelkreise, Encoder-Auslesung und synchrone ADC-Abtastung entscheidend ist. Der Dual-Core des ESP32 hilft beim Durchsatz, aber in vielen WLAN-Anwendungen wird ein erheblicher Teil des Rechenbudgets eines Kerns durch Netzwerkaufgaben verbraucht, was den verfügbaren Spielraum für deterministischen Steuercode verringert.
Leistung in realen Projekten
- Motorsteuerung: STM32G4 mit HRTIM bewältigt mehrphasige FOC bei 30 kHz deterministisch. ESP32 führt durch Funk-Interrupts zu Jitter.
- Audio-DSP / FFT: STM32F4/H7 mit FPU + DSP-Befehle gewinnen.
- MQTT-Gateway: ESP32 gewinnt, WLAN-Stack ist auf dem Chip.
- 9-DOF-Sensorfusion: STM32F4 erreicht sauber 1 kHz; ESP32-S3 schafft es ohne WLAN.
Abschließende Erkenntnis: STM32 gewinnt bei Single-Thread-, deterministischen und DSP-intensiven Aufgaben. ESP32 gewinnt bei netzwerkgebundenen Aufgaben.
STM32 vs. ESP32: Stromverbrauch
Hier trennt sich der STM32 um Größenordnungen vom ESP32.
Einheitlicher Stromverbrauchsvergleich
| Plattform / Modus | Stromaufnahme aktiv | Stromaufnahme Tiefschlaf | Hinweise zum realen Betrieb |
|---|---|---|---|
| STM32L4 (Ultra-Low-Power) | ~100 µA/MHz (Run-Modus, 3,3 V) | ~1,86 µA (Stop 2 + RTC) | Optimiert für batteriebetriebene Sensoren, die durch Interrupts aufwachen. |
| STM32U5 (Hohe Effizienz) | ~19 µA/MHz (SMPS aktiv) / ~110 µA/MHz (LDO) | ~0,3 µA (Shutdown) / ~1 µA (Standby + RTC) | Verfügt über den Low Power Background Autonomous Mode (LPBAM). |
| STM32F446 (Mainstream) | ~120 µA/MHz (Standard-Run-Modus) | ~20 µA (Typischer Stop-Modus) | Gebaut für DSP und Hochgeschwindigkeitsverarbeitung, nicht für langen Schlaf. |
| ESP32 Classic (Drahtlos) | 20-31 mA @ 80 MHz (nur CPU) / 180-240 mA (WLAN TX) | ~10 µA (Tiefschlaf + RTC) | Die aktive Stromaufnahme steigt während der HF-Übertragung stark an. |
| ESP32-C3 (RISC-V Drahtlos) | ~15-25 mA @ 80 MHz (nur CPU) / 80-130 mA (BLE TX) | ~5 µA (Tiefschlaf) | Hochgradig kosteneffizienter vernetzter Knoten mit reduziertem aktivem Footprint. |
Hinweis
Ein praktischer Hinweis aus den ESP32-Foren: Viele Benutzer messen 50-300 µA im Tiefschlaf auf Entwicklungsboards, weil der USB-UART-Chip, LEDs und der LDO Strom ziehen. Um die Datenblattwerte zu erreichen, benötigen Sie eine benutzerdefinierte Platine mit nur dem Modul.
Batterielebensdauer in realen Anwendungen
- Umweltsensor (CR2032, 10-Minuten-LoRa-Aufwachen): STM32WL ~3 Jahre. ESP32 + LoRa-Modul ~3 Monate.
- Smart Meter (Netz + Backup-Batterie): STM32L4 Watchdog läuft jahrelang mit Backup; ESP32 nur nützlich, wenn das Netz eingeschaltet ist.
- GPS-Logger (2x AA, 5-Minuten-Intervall): STM32L4 + GPS ~12 Monate. ESP32 + GPS ~2 Monate.
Abschließende Erkenntnis: Knopfzelle oder jahrelang mit Batterie? STM32. Netz oder großer LiPo? ESP32 ist in Ordnung.
STM32 vs. ESP32: Konnektivität
WLAN und Bluetooth
ESP32 gewinnt eindeutig. Jeder klassische ESP32 wird mit 802.11 b/g/n + BT Classic + BLE 4.2 ausgeliefert. ESP32-C6 fügt Wi-Fi 6, Thread und Zigbee auf einem Chip hinzu. Module wie WROOM-32E und ESP32-S3-WROOM sind vorzertifiziert (FCC/CE/IC), was Monate an Compliance-Arbeit spart.
STM32 hat bei Mainstream-Teilen kein integriertes WLAN. Sie fügen entweder ein Modul hinzu, oft einen ESP32, der als WLAN-Co-Prozessor verwendet wird, oder wählen die drahtlose STM32-Reihe: STM32WB (BLE 5.2 + Zigbee/Thread) und STM32WL (LoRa, Sub-GHz). Für reines WLAN benötigt STM32 immer Hilfe.
Drahtloses Ökosystem und Zertifizierung
Für kommerziell ausgelieferte IoT-Produkte sind das drahtlose Ökosystem und der Zertifizierungspfad genauso entscheidend wie die rohe Hardwareleistung. Vorgefertigte ESP32-Module übernehmen das physische HF-Routing, die Anpassungsnetzwerke und die Abschirmung vollständig auf dem Modul. Noch wichtiger ist, dass Espressif die erheblichen Anschaffungskosten für FCC-, CE- und IC-Konformitätszertifizierungen übernimmt.
Darüber hinaus sind neuere Chips wie der ESP32-C6 und ESP32-H2 native Plattformen für moderne Smart-Home-Standards und integrieren Unterstützung für Matter-, Zigbee- und Thread-Protokolle.
Während die STM32WB- und STM32WL-Reihen eine außergewöhnliche Sub-GHz- und BLE-Kommunikation bieten, fehlt STM32 ein Single-Chip-, vorzertifiziertes WLAN-Äquivalent, was bedeutet, dass Entwickler das externe HF-Schaltungsdesign und die anschließenden behördlichen Zertifizierungen unabhängig verwalten müssen.

Abbildung: Vergleich von STM32-verkabelten industriellen Netzwerken mit ESP32-Heimautomatisierungs-Drahtloskonnektivität.
Industrielle Kommunikation
- CAN / CAN-FD: Nativ auf STM32F4/G4/H7. ESP32 hat TWAI (nur CAN 2.0).
- RS485: STM32 bietet ausgereifte Hardwareunterstützung mit automatischer Richtungssteuerung über UART. ESP32 unterstützt RS485 über dedizierte UART-RS485-Modi in ESP-IDF, aber die industrielle UART-Peripherie des STM32 ist im Allgemeinen funktionsreicher.
- Modbus RTU/TCP: Stabil auf beiden, aber zeitkritischer Modbus RTU bevorzugt STM32.
- Ethernet-MAC: STM32F4/F7/H7 integrieren Ethernet-MAC. Der klassische ESP32 enthält ebenfalls einen EMAC, benötigt aber dennoch einen externen PHY-Chip (LAN8720, IP101) und zusätzlichen Platinendesign-Aufwand, ist also nicht dasselbe wie die engere Integration des STM32.
Zusammenfassung: Drahtlos = ESP32. Verkabelt industriell = STM32.
STM32 vs. ESP32 für industrielle und IoT-Anwendungen
Die zentrale These dieses Vergleichs: STM32 ist zuerst industriell; ESP32 ist zuerst IoT. Dies zu verstehen, prägt jede Entscheidung.
Warum STM32 in industriellen Systemen dominiert
- SPSen und Automatisierungssteuerungen: STM32F4/H7 bewältigen Modbus RTU/TCP, CAN-FD und Profibus-Timing, das ESP32 unter Netzwerklast nicht garantieren kann.
- Motorantriebe und Wechselrichter: Der HRTIM und die erweiterten Timer des STM32G4 sind die Referenzplattform für BLDC/PMSM FOC. Open-Source-Firmware wie SimpleFOC zielt zuerst auf STM32 ab.
- Energiezähler und intelligente Messsysteme: STM32L4/U5 tasten ADC kontinuierlich mit Sub-Mikroampere-Budgets ab. Der Messkern bleibt aktiv; das Funkgerät, oft ein separater ESP32, wacht nur zum Senden auf.
- Industrielle IoT-Edge-Knoten: STM32WB verwaltet BLE-basierte Sensornetzwerke, während STM32WL LoRa verwaltet, beide ohne einen externen Funkchip einzubeziehen.
Warum ESP32 bei IoT-Produkten dominiert
- Smart-Home-Geräte: WLAN + BLE + Matter SDK (über ESP32-C6) in einem vorzertifizierten Modul für 2 $.
- Vernetzte Sensoren: MQTT, HTTP, HTTPS, WebSocket funktionieren alle sofort mit ESP-IDF.
- Unterhaltungselektronik: ESP32-S3 verarbeitet Kamera, Display und Cloud, eine nahezu SoC-Lösung für intelligente Geräte.
- Schnelles Prototyping: Vollständiges WLAN in einem Arduino-Sketch mit 20 Zeilen. STM32 mit externem WLAN benötigt Tage, um dies zu replizieren.
STM32 vs. ESP32 Peripherie
ADC und Analog
STM32-ADCs sind typischerweise 12-Bit, während STM32H7-Geräte durch Hardware-Überabtastung eine effektive Auflösung von bis zu 16 Bit erreichen können. Sie verfügen über mehrere Sample-and-Hold-Einheiten, Hardware-Überabtastung und DMA-Scan-Modi. G4 und H7 haben duale/triple ADCs für synchrone Stromabtastung, was für die Motorsteuerung unerlässlich ist.
ESP32 hat zwei 12-Bit-SAR-ADCs, ist aber bekanntermaßen oberhalb von 2,5 V nichtlinear. Produktionsdesigns verwenden externe ADCs (ADS1115, MCP3424), wenn Genauigkeit wichtig ist.
PWM und Motorsteuerung
Die erweiterten Timer des STM32 (TIM1, TIM8) erzeugen 6 synchronisierte PWM-Kanäle mit hardwaregestützter Totzeit, Break-Eingängen und Encoder-Modus. Der HRTIM des STM32G4 hat eine Auflösung von 184 ps und wird in SMPS und mehrphasigen DC-DC-Wandlern verwendet.
Die LEDC-Peripherie des ESP32 ist für LED-Dimmung und Servo-PWM geeignet, hat aber keine Totzeit, keinen Break-Eingang und keine Encoder-Schnittstelle.
USB, CAN, Erweiterte Schnittstellen
- USB Host/Device/OTG: STM32F4/F7/H7/U5 und ESP32-S2/S3.
- CAN-FD: Nur STM32.
- Kamera (DCMI): Parallele Schnittstelle STM32H7; ESP32 verwendet I2S-Slave-Modus.
- 5 V Toleranz: Viele STM32-Pins sind 5 V tolerant. ESP32-GPIOs sind streng 3,3 V, was bedeutet, dass ein 5 V-Signal den Chip beschädigt. Das erwischt jeden Neuling.
Zusammenfassung: Die Peripherie des STM32 ist bei Analog- und Steuerungsaufgaben eine Klasse über ESP32.
STM32 vs. ESP32: Entwicklungserfahrung
Toolchain und Arbeitsablauf
STM32 verwendet STM32CubeIDE + STM32CubeMX für die grafische Pin-/Taktkonfiguration plus HAL/LL-Bibliotheken. PlatformIO und Arduino-STM32 decken den Hobbybereich ab.
ESP32 verwendet ESP-IDF (FreeRTOS-basiert, offiziell) oder Arduino-ESP32 für schnelles Prototyping. ESPHome und MicroPython bieten Optionen auf höherer Ebene.
Lernkurve: ESP32 gewinnt die ersten zwei Wochen. STM32 gewinnt die nächsten sechs Monate; sobald Sie die Arduino-Abstraktionen hinter sich gelassen haben, gibt CubeMX die volle Kontrolle über die Peripherie, ohne die GUI zu verlassen.
FreeRTOS und Zephyr-Unterstützung
FreeRTOS ist fest in ESP-IDF integriert, jede ESP32-App läuft bereits darauf, Tasks werden auf Kerne verteilt. ESP-IDF selbst ist um FreeRTOS-Konzepte herum aufgebaut, während STM32-Projekte je nach Anwendungskomplexität mit oder ohne RTOS entwickelt werden können. Auf STM32 ist FreeRTOS eine optionale Middleware, die über CubeMX hinzugefügt wird.
Zephyr RTOS unterstützt beide, aber STM32 hat eine tiefere Upstream-Abdeckung mit vollständiger Device-Tree-Unterstützung über die F-, L-, G-, H-, U-, WB-, WL-Familien hinweg. ESP32 (Xtensa)-Unterstützung existiert, hinkt aber hinterher. Für langfristige Industrieprojekte ist Zephyr + STM32 der sauberere Weg.
Middleware und Ökosystem
Die Toolchain ist nur der Anfang, Middleware und SDK-Ökosystem bestimmen oft die tatsächliche Projektgeschwindigkeit.
STM32-Ökosystem:
- TouchGFX, ein eingebettetes GUI-Framework für Displays
- X-CUBE Middleware-Pakete (USB, LPWAN, Motorsteuerung, Azure IoT)
- Azure RTOS (ThreadX, FileX, NetX Duo), lizenzkostenfrei, von Microsoft unterstützt
- Zephyr RTOS mit tiefer STM32 Device-Tree-Unterstützung
- ST Motor Control Workbench, FOC-Abstimmungs-GUI, gebunden an STM32G4/F4
ESP32-Ökosystem:
- ESP-IDF-Komponentenregister mit Hunderten von community-gepflegten Treibern
- Matter SDK (esp-matter), die offizielle Implementierung auf Chipebene
- ESP RainMaker, ein Cloud-Backend für Consumer-IoT-Produkte, serverlos
- ESPHome, eine in YAML definierte Firmware für Smart-Home-Geräte; riesige Home-Assistant-Community
- Arduino-ESP32 mit Tausenden von Bibliotheken, sofortiger Einstieg
STM32-Middleware tendiert zu industriellen Zertifizierungspfaden. ESP32-Middleware ist für die schnelle Auslieferung vernetzter Produkte gebaut.
Debugging-Tools
- ST-Link Debugging (STM32): Standard-SWD (Serial Wire Debug)-Arbeitsablauf mit erschwinglichen ST-Link-Programmierern (oft etwa 3 $ auf offiziellen Nucleo-Evaluierungsboards) oder Premium-Optionen wie Segger J-Link und ULINK. Dies ermöglicht hardwarenahe Echtzeit-Breakpoints, Variablenbeobachtung und Speicherinspektion ohne Anhalten der Kernausführung.
- USB-JTAG-Debugging (ESP32): Neuere ESP32-S3- und RISC-V-C-Serie-Chips unterstützen natives JTAG-Debugging direkt über eine USB-C-Schnittstelle. Ältere Modelle benötigen einen externen ESP-Prog-Debugger für Hardware-Breakpoints, was die meisten Entwickler dazu veranlasst, standardmäßig Print-Anweisungs-Debugging über serielle USB-CDC zu verwenden.
Zusammenfassung: ESP32 ist schneller beim ersten Blinken. STM32 ist schneller, sobald Sie echtes Debugging benötigen.

Abbildung: Ein professionelles Hardware-Debugging-Setup mit Testinstrumenten und einem STM32-Evaluierungsboard.
Warum viele kommerzielle Produkte sowohl STM32 als auch ESP32 verwenden
Die hybride Architektur
Um die spezifischen Einschränkungen beider Chips zu überwinden, teilen Ingenieure die funktionale Arbeitslast oft auf eine dedizierte Co-Prozessor-Topologie auf:
- STM32 übernimmt: Echtzeit-Regelkreise, hochgeschwindigkeits-Analogsensorerfassung (über ADC/DMA), strenge hardwaregestützte Sicherheitsverriegelungen und präzise hochfrequente Motor- oder Netzteil (SMPS)-PWM-Steuerung.
- ESP32 übernimmt: Komplexe 2,4-GHz-WLAN- und Bluetooth-Protokollstapel, sichere Cloud-Transaktionsnachrichten (MQTT/HTTPS), Hintergrund-Over-The-Air (OTA)-Firmware-Auslieferung und nahtloses BLE-Pairing mit mobilen Apps.
Die beiden kommunizieren über UART oder SPI, wobei der STM32 typischerweise als Master und der ESP32 als "drahtloses Modem" fungiert.
Reale Produkte, die beide verwenden
- Intelligente Haushaltsgeräte: STM32 für Motor + Sicherheit, ESP32 für App-Konnektivität.
- EV-Ladegeräte: STM32 für CCS/CHAdeMO + Sicherheit, ESP32 für OCPP-Cloud.
- Intelligente Stromzähler: STM32 für Messtechnik, ESP32 für WLAN-Berichterstattung.
- Industrielle Gateways: STM32 für Modbus/CAN-Feldseite, ESP32 für Cloud-Uplink.
Diese Aufteilung ermöglicht es jedem Chip, das zu tun, was er am besten kann, und ermöglicht es, den drahtlosen Stack zu aktualisieren, ohne die Steuerungsfirmware zu berühren.
FAQs
F: Können STM32 und ESP32 auf einer benutzerdefinierten Platine zusammenarbeiten?
Ja. Dies ist ein gängiges kommerzielles Designmuster. Der STM32 dient als primärer Mikrocontroller für sicherheitskritische und Echtzeit-Regelkreise, während der ESP32 als dedizierter drahtloser Co-Prozessor fungiert, der über SPI oder UART kommuniziert.
F: Ist der ESP32 5V-tolerant?
Nein. ESP32-GPIO-Pins arbeiten streng bei 3,3 V. Um ESP32 ohne Beschädigung des Siliziums mit 5-V-Sensoren oder -Aktoren zu verbinden, müssen Sie externe Pegelwandler verwenden. Viele STM32-Pins hingegen bieten native 5-V-Toleranz.
F: Verwenden professionelle Ingenieure FreeRTOS auf STM32 oder ESP32?
Ja. FreeRTOS ist auf dem ESP32 Standard, da das offizielle ESP-IDF-Framework nativ darum herum aufgebaut ist. Auf dem STM32 verwenden Profis FreeRTOS oder ThreadX, um komplexe Zustandsmaschinen und Netzwerk-Stacks zu verwalten, bevorzugen aber Bare-Metal-Ausführung für hochfrequente Regelkreise.
F: Ist Zephyr besser als FreeRTOS für STM32 und ESP32?
Zephyr wird oft für große STM32-Projekte bevorzugt, da seine Device-Tree-Architektur, standardisierten Treiber und das herstellerunabhängige Ökosystem die langfristige Wartbarkeit verbessern. FreeRTOS bleibt die häufigste Wahl auf dem ESP32, da ESP-IDF darum herum aufgebaut ist und volle Unterstützung für WLAN- und Bluetooth-Funktionen bietet.
Fazit: STM32 vs. ESP32 — Welchen sollten Sie wählen?
Es gibt keinen universellen Gewinner in der Debatte STM32 vs. ESP32. Die richtige Wahl hängt davon ab, ob Ihr Produkt hauptsächlich ein Echtzeit-Steuerungssystem oder ein vernetztes IoT-Gerät ist.
Wählen Sie STM32, wenn Ihr Projekt deterministisches Timing, präzise analoge Messung, Motorsteuerung, energiesparende Schlafmodi, industrielle Kommunikation, sicherheitsrelevantes Design oder langfristige Produktverfügbarkeit benötigt. STM32 ist besser geeignet für Anwendungen wie Motorantriebe, SPSen, Messgeräte, industrielle Steuerungen, medizinische Geräte, batteriebetriebene Sensoren und Systeme der Automobilklasse.
Wählen Sie ESP32, wenn Ihr Projekt auf drahtloser Konnektivität, Cloud-Kommunikation, Smart-Home-Integration, schnellem Prototyping oder kostengünstigem Consumer-IoT basiert. Mit integriertem WLAN, Bluetooth, Matter, Thread und vorzertifizierten Modulen ist ESP32 oft die bessere Wahl für MQTT-Gateways, intelligente Haushaltsgeräte, vernetzte Sensoren, Home-Assistant-Geräte und Unterhaltungselektronik.
Für viele kommerzielle Produkte ist die beste Antwort nicht STM32 oder ESP32, sondern STM32 und ESP32. Eine gängige Architektur besteht darin, den STM32 die Echtzeitsteuerung, ADC-Abtastung, Sicherheitsverriegelungen und industrielle E/A übernehmen zu lassen, während der ESP32 WLAN, Bluetooth, OTA-Updates, Cloud-Nachrichten und das Pairing mit mobilen Apps übernimmt. Dieses hybride Design ermöglicht es jedem Chip, das zu tun, was er am besten kann.
Hinweis
Kurz gesagt: STM32 gewinnt, wenn Präzision, Determinismus, Energieeffizienz und industrielle Zuverlässigkeit zählen. ESP32 gewinnt, wenn drahtlose Konnektivität, Markteinführungsgeschwindigkeit und Kosten am wichtigsten sind.
Weiterlernen
Was ist ein 100nF-Kondensator und wie wählt man den richtigen aus
Die wichtigsten Erkenntnisse Wert: Ein 100nF-Kondensator hat eine Nennkapazität von 0,1 µF bzw. 100.000 pF, und alle drei Bezeichnungen beschreiben denselben Bauteilwert. Kennzeichnung: Viele bedrahtete Keramik- und Folienkondensatoren verwenden den dreistelligen Code 104, während die meisten SMD-MLCCs unbeschriftet sind. Hauptverwendung: Seine häufigste Funktion ist die lokale Entkopplung an einem IC-Stromversorgungspin, wo er schnelle Transientenströme liefert und hochfrequentes Rauschen gegen Masse......
Was ist System-in-Package? Architektur, Vorteile und Anwendungen in der modernen Elektronik
System in Package (SiP) ist ein Ansatz der Halbleitergehäusetechnik, der mehrere ICs, passive Bauelemente und Verbindungsleitungen in einem einzigen Gehäuse vereint und so ein vollständiges funktionales Teilsystem in der Grundfläche einer einzigen Komponente bereitstellt. SiP ist zu einer grundlegenden Technologie in Smartphones, drahtlosen Modulen, Wearables und IoT-Geräten geworden. Es ermöglicht Ingenieuren, einen Prozessor, Speicher, HF-Schaltungen und Leistungsverwaltung in einer kompakten, vorge......
Vollständiger Leitfaden für SMD-Induktivitäten: Abmessungen, Gehäuse und Tipps für das PCB-Design
Die Größe von SMD-Induktivitäten beeinflusst weit mehr als nur den Platz auf der Leiterplatte. Die Gehäuseabmessungen wirken sich direkt auf die Strombelastbarkeit, das Sättigungsverhalten, den DCR und die EMV-Eigenschaften aus. Die Wahl des falschen Gehäuses kann einen kostspieligen Platinen-Neudesign bedeuten, nicht nur Ineffizienz. Eine Herausforderung besteht darin, dass SMD-Induktivitätsgehäusegrößen mehrere Benennungskonventionen verwenden und die grundlegende Unterscheidung zwischen HF-Chip-Ind......
Leitfaden zu Diodentypen: So wählen Sie die richtige Diode für PCB- und Produktdesign
Die moderne Elektronik ist auf hochspezialisierte Diodentypen für die Leistungsumwandlung, den ESD-Schutz, die Signaldetektion und das Hochfrequenzschalten angewiesen. Die Wahl der falschen Diode reduziert nicht nur die Effizienz, sondern erzeugt auch überschüssige Wärme, führt zu Schaltverlusten und kann empfindliche Schaltungen bei Spannungsspitzen sogar beschädigen. Die Wahl der richtigen Komponente gewährleistet eine zuverlässige Platine, ob Sie nun einen Prototyp verdrahten oder auf die Kleinseri......
Vollständiger Leitfaden für SMD-Diodengehäusegrößen: Gehäuseabmessungen, Diagramme und Auswahltipps
Die Wahl des falschen SMD-Diodengehäuses fällt meist erst spät auf, entweder während des Layouts, wenn die Footprints nicht übereinstimmen, oder während des Tests, wenn die Sperrschichttemperatur über die sicheren Grenzen steigt. Die Gehäusegröße bestimmt, wie viel Strom eine Diode führen kann, wie effizient sie Wärme abführt und ob Ihre Bestückungslinie sie zuverlässig löten kann. Dieser Leitfaden beschreibt die gängigen SMD-Diodengehäusefamilien (SMA, SMB, SMC, SOD-123, SOD-323, SOD-523 und SOD-923)......
LED-Größen erklärt: Vollständige LED-Größentabelle, Typen, Abmessungen und Anwendungen
LEDs gibt es in verschiedenen Gehäusetypen, und die Wahl der falschen LED-Größe beeinflusst Helligkeit, PCB-Fläche, thermische Leistung und Montageverfahren. Ob Sie eine Anzeige-LED auf einem Breadboard platzieren, eine LED-Streifen-Platine entwerfen oder ein COB-Modul für einen Spot spezifizieren – die Größe ist die erste Entscheidung, die richtig getroffen werden muss. Dieser Leitfaden behandelt alle wichtigen LED-Größenkategorien, Durchsteck-Bauformen, SMD-Gehäusecodes, COB-Modulgrößen und den Unte......