Fortgeschrittene Verpackungstechnik & Integration
Entdecken Sie modernste Techniken für hochdichte Bestückung, Miniaturisierung und die multifunktionale Integration von Leiterplatten.
Ausgewählte Beiträge
Fortgeschrittene Verpackungstechnik & Integration
Alles, was Sie über die BGA-Technologie in der Leiterplattenbestückung wissen müssen
BGA (Ball Grid Array) ist eine fortschrittliche Gehäusetechnologie, die in der SMT-Bestückung (Surface Mount Technology) eingesetzt wird. Sie stellt einen bedeutenden Fortschritt in der elektronischen Fertigung dar und spiegelt den hohen Entwicklungsstand moderner Verpackungstechniken wider. BGA-Gehäuse verfügen über eine Vielzahl kugelförmiger Lötanschlüsse (Lötperlen) auf der Unterseite des Chips, die eine hohe Zahl an Verbindungspunkten ermöglichen. Diese Struktur unterstützt das Ziel einer hochdic......
Jun 16, 2025
Neueste Beiträge
Fortgeschrittene Verpackungstechnik & Integration
Ein vollständiger Leitfaden zu Package-Substraten: Materialien, Struktur, Typen und Unterschiede zu PCBs
Die wichtigsten Erkenntnisse Definition: Ein Package-Substrat ist der fein gerasterte organische Träger, der einen nackten Die mit der Systemplatine verbindet. Kein PCB: Substrate werden um ein Vielfaches feiner verdrahtet als fortschrittliche HDI und verwenden völlig andere Dielektrika. Materialien: BT-Harzkern trägt Wire-Bond- und CSP-Anwendungen, während glasfreie ABF-Build-up-Folie Flip-Chip trägt. Prozess: Halbadditive Galvanisierung, nicht Ätzen, ermöglicht Leiterbahnen im einstelligen Mikromete......
Oct 20, 2026
Fortgeschrittene Verpackungstechnik & Integration
Verbesserung der Wärmeableitung: Der intelligente Einsatz von Wärmeleitpads im PCB-Design
Wichtige Erkenntnisse Die Optimierung des PCB-Thermal-Pad-Designs und der Via-Arrays ist entscheidend, um Halbleiterausfälle zu verhindern, die durch die geringe Wärmeleitfähigkeit von FR4 verursacht werden. Durch die Implementierung eines Via-Abstands von 1,0–1,2 mm und die Begrenzung von Lötstellenhohlräumen auf unter 25 % mithilfe segmentierter Schablonen können Designer lokale Hotspots eliminieren und die Zuverlässigkeit der Platine vom Prototyp bis zur Serienproduktion steigern. Haben Sie sich je......
Aug 03, 2026
Fortgeschrittene Verpackungstechnik & Integration
Design-Überlegungen für die Entwicklung Ihrer eigenen Traum-Tastatur-Platine (PCB)
Wenn es darum geht, Ihre Traum-Tastatur zu bauen, spielt das PCB-Design eine entscheidende Rolle für das Gesamterlebnis. Indem Sie verschiedene Designaspekte berücksichtigen und fundierte Entscheidungen treffen, können Sie sicherstellen, dass Ihre kundenspezifische Tastaturplatine Ihren individuellen Anforderungen entspricht und optimale Leistung bietet. In diesem Artikel werden wir wichtige Designüberlegungen untersuchen, die Ihnen helfen, Ihre Traum-Tastaturplatine zu bauen. Vorteile eines optimalen......
Jun 25, 2026
Fortgeschrittene Verpackungstechnik & Integration
Technische Anleitung: BGA-Designregeln
Mit dem Fortschritt der Elektronikindustrie steigt die Chipintegration stetig an, die Anzahl der IO-Pins nimmt schnell zu und der Stromverbrauch wächst entsprechend, was zu strengeren Anforderungen an die Gehäusetechnik integrierter Schaltungen führt. Um den Anforderungen dieser Entwicklung gerecht zu werden, wird die Ball Grid Array (BGA)-Gehäusetechnologie eingeführt. Diese Technologie beinhaltet die Erzeugung einer Anordnung von Lötkugeln auf der Unterseite des Gehäusesubstrats als I/O-Schnittstell......
Jun 25, 2026
Fortgeschrittene Verpackungstechnik & Integration
Ein vollständiger Leitfaden zu IC-Gehäusen: Typen, Eigenschaften, PCB-Designregeln und Auswahltipps
Was ist ein IC-Gehäuse? Ein IC-Gehäuse ist die physische Umhüllung, die einen integrierten Schaltkreis oder ein elektronisches Bauteil beherbergt und mechanischen Schutz, elektrische Verbindungen sowie Wärmemanagement bietet. Es stellt sicher, dass das Bauteil zuverlässig auf einer Leiterplatte (PCB) montiert und in Schaltungen integriert werden kann. Wichtige Funktionen eines IC-Gehäuses: 1. Mechanischer Schutz: Schützt den Chip vor physischen Beschädigungen und Umwelteinflüssen. 2. Elektrische Verbi......
Jun 25, 2026
Fortgeschrittene Verpackungstechnik & Integration
Wichtige Überlegungen für das Design von Tastenfeld-Leiterplatten
Was ist eine Tastatur-Leiterplatte (Keypad PCB)? Eine Tastatur-Leiterplatte ist eine Platine, die die für den Betrieb einer Tastatur erforderlichen elektronischen Komponenten beherbergt. Sie dient als Grundlage für die Verbindung von Schaltern, Mikrocontrollern und anderen Elementen, die die Benutzereingabe ermöglichen. Das Design einer Tastatur-Leiterplatte beeinflusst maßgeblich deren Leistung, Zuverlässigkeit und Gesamtfunktionalität. Tastatur-Leiterplatten werden häufig in Alltagsprodukten wie Fer......
Jun 25, 2026
Fortgeschrittene Verpackungstechnik & Integration
Leiterplatte für Batterien: Was Sie wissen müssen
In der Welt der Elektronik hat eine Batterie-PCB-Platine eine wichtige Aufgabe. Sie ist in vielen Geräten zu finden, darunter Smartphones, Laptops und Elektroautos. Diese Platine ist dafür ausgelegt, die Stromversorgung zu verwalten, die Batterie zu schützen und den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts sicherzustellen. Werfen wir einen genaueren Blick darauf, was eine Batterie-PCB-Platine ist und warum sie so wichtig ist. Was ist eine PCB-Platine für eine Batterie? Eine Batterie-PCB-Platine ist eine spe......
Jun 25, 2026
Fortgeschrittene Verpackungstechnik & Integration
Ultimativer Leitfaden für QFN-Gehäuse
Quad Flat No-Lead (QFN)-Gehäuse sind eine Art von IC-Gehäusen, die klein, leicht und flach sind. Sie werden auch als Chip-Scale-Gehäuse bezeichnet, da die Anschlüsse auch nach der Montage sichtbar und kontaktierbar sind. Sie haben an der Unterseite des Gehäuses Elektrodenpads anstelle von Anschlüssen und ein Wärmepad, das eine gute thermische Leistung bietet. QFN-Gehäuse werden in verschiedenen Branchen eingesetzt, darunter mobile Geräte und Automobilelektronik. Bei den vielen wichtigen Entscheidungen......
Jun 25, 2026
Fortgeschrittene Verpackungstechnik & Integration
Was ist Chip-on-Board (COB)-Technologie: Ein vollständiger Leitfaden
In diesem Tutorial erhalten wir ein detailliertes Konzept von "Chip On Board" oder COB. Wenn Sie sich jemals gefragt haben, wie günstigere, langlebigere und kompaktere elektronische Geräte hergestellt werden, ist die Antwort die Chip-on-Board-Technologie. Chip on Board ist eine Lösung von der Chip-Herstellung bis zum Prototyping und zur Entwicklungsplatine. Heute werden wir ein tiefes Verständnis von COB und gewinnbringende Einblicke in die Zukunft der elektronischen Miniaturisierung vermitteln. Ein f......
Jun 25, 2026
Fortgeschrittene Verpackungstechnik & Integration
Was ist Chip-on-Board (COB) im PCB-Design? Vollständiger Leitfaden zu Vorteilen und Herstellungsprozess
In diesem Tutorial erhalten wir ein detailliertes Konzept von "Chip On Board" oder COB. Wenn Sie sich jemals gefragt haben, wie günstigere, langlebigere und kompakte elektronische Geräte hergestellt werden, ist die Antwort die Chip-on-Board-Technologie. Chip on Board ist eine Lösung von der Chip-Herstellung bis zum Prototyping und zur Entwicklungsplatine. Heute werden wir ein tiefes Verständnis von COB und gewinnbringende Einblicke in die Zukunft der elektronischen Miniaturisierung vermitteln. Ein fer......
Jun 25, 2026
Fortgeschrittene Verpackungstechnik & Integration
Kleinere und intelligentere Leiterplatten durch eingebettete Komponenten
Haben Sie jemals eine Smartwatch oder ein Paar kabellose Ohrhörer geöffnet und in den winzigen Chip hineingeschaut, der darin Platz findet, und sich gefragt, wie Ingenieure so viel in eine so kleine Box packen können? Die Oberflächentechnologie ist viel ausgefeilter geworden, es gibt 0201- und sogar 01005-Gehäuse, aber es gibt eine harte Grenze für die Anzahl der Komponenten, die auf der Oberfläche der Platine platziert werden können. Genau hier kommen eingebettete Komponenten ins Spiel: Widerstände, ......
Jun 25, 2026
Fortgeschrittene Verpackungstechnik & Integration
DIY-IoT-Arduino-PCB: Eine maßgeschneiderte Plattform für smarte Projekte erstellen
Die aufregende Reise zum eigenen Arduino-PCB-Design eröffnet eine Welt voller Möglichkeiten – sie erlaubt es Technikbegeisterten, einzigartige Lösungen zu entwickeln und kreative Projekte zum Leben zu erwecken. Dieses Vorhaben beinhaltet eine intensive Auseinandersetzung mit dem Schaltplan-Design für Arduino, eine sorgfältige Auswahl der Komponenten, eine strategische PCB-Layoutplanung, Überlegungen zur Shield-Kompatibilität sowie den entscheidenden Aspekt der Stromversorgung. In diesem spannenden Pro......
Jun 23, 2025
Fortgeschrittene Verpackungstechnik & Integration
Alles, was Sie über die BGA-Technologie in der Leiterplattenbestückung wissen müssen
BGA (Ball Grid Array) ist eine fortschrittliche Gehäusetechnologie, die in der SMT-Bestückung (Surface Mount Technology) eingesetzt wird. Sie stellt einen bedeutenden Fortschritt in der elektronischen Fertigung dar und spiegelt den hohen Entwicklungsstand moderner Verpackungstechniken wider. BGA-Gehäuse verfügen über eine Vielzahl kugelförmiger Lötanschlüsse (Lötperlen) auf der Unterseite des Chips, die eine hohe Zahl an Verbindungspunkten ermöglichen. Diese Struktur unterstützt das Ziel einer hochdic......
Jun 16, 2025
- 1
- 2