JLCPCB Blog
Praktische PCB-Anleitungen und Fertigungseinblicke, um Ihr nächstes Projekt zu vereinfachen.
Beliebte Artikel
Fortgeschrittene Verpackungstechnik & Integration
Alles, was Sie über die BGA-Technologie in der Leiterplattenbestückung wissen müssenJun 16, 2025
Designgrundlagen & Schaltpläne
Die Rolle der Impedanz im Leiterplattendesign
Jun 27, 2025
Branchenanwendungen
Integration des Raspberry Pi in das PCB-Design für innovative Projekte
Jun 16, 2025
Design Tools & Best Practices
Verbesserung Ihrer Schaltungsdesign-Fähigkeiten: Tipps und Techniken zur Leistungsoptimierung
Jun 30, 2025
Leiterplatten Design
Siebdruck im PCB-Design
Die Rolle der Impedanz im Leiterplattendesign
Erstellung hochwertiger Schaltpläne: Ein professioneller und vereinfachter Workflow
Verbesserung Ihrer Schaltungsdesign-Fähigkeiten: Tipps und Techniken zur Leistungsoptimierung
Optimale Impedanzwahl für Hochgeschwindigkeits-Schnittstellen
Mehr über Leiterplatten Design ansehen
Leiterplattenbestückung
Leitfaden zu den zehn am häufigsten verwendeten elektronischen Bauteilen
Typen und Gehäuseformen von SMD-Elektronikbauteilen
Umfassender Leitfaden zum ESP32-Mikrocontroller – Die treibende Kraft hinter IoT-Innovationen
Integration des Raspberry Pi in das PCB-Design für innovative Projekte
Umfassender Leitfaden zur Integration von Arduinos und Leiterplatten
Mehr über Leiterplattenbestückung ansehen
Leiterplattenfertigung
Wie Maschinen den PCB-Siebdruck revolutionieren?
Schnelllieferungs-PCB: So erhalten Sie hochwertige Prototypen in kurzer Zeit
Ihr Experte für Leiterplattenherstellung – Schnell, Präzise und ISO-zertifiziert
Mehr über Leiterplattenfertigung ansehen
Fortschrittliche Leiterplatten
Alles, was Sie über die BGA-Technologie in der Leiterplattenbestückung wissen müssen
DIY-IoT-Arduino-PCB: Eine maßgeschneiderte Plattform für smarte Projekte erstellen
Der ultimative Leitfaden zu Flexiblen Leiterplatten (FPC): Arten, Design und Anwendungen
Mehr über Fortschrittliche Leiterplatten ansehen
Neueste Beiträge
Fortgeschrittene Verpackungstechnik & Integration
Ein vollständiger Leitfaden zu Package-Substraten: Materialien, Struktur, Typen und Unterschiede zu PCBs
Die wichtigsten Erkenntnisse Definition: Ein Package-Substrat ist der fein gerasterte organische Träger, der einen nackten Die mit der Systemplatine verbindet. Kein PCB: Substrate werden um ein Vielfaches feiner verdrahtet als fortschrittliche HDI und verwenden völlig andere Dielektrika. Materialien: BT-Harzkern trägt Wire-Bond- und CSP-Anwendungen, während glasfreie ABF-Build-up-Folie Flip-Chip trägt. Prozess: Halbadditive Galvanisierung, nicht Ätzen, ermöglicht Leiterbahnen im einstelligen Mikromete......
Oct 20, 2026
Design Tools & Best Practices
Ein praktischer Leitfaden für ODB-Dateien in der PCB-Fertigung
Die wichtigsten Erkenntnisse Alles in einem: ODB++ kombiniert Artwork, Netlist, Stackup und Bohrspannen in einem einzigen Paket. Weniger Fehler: Eingebettete Netlists ermöglichen es der CAM-Software, Fehler vor der Produktion zu erkennen. Prüfungen vor dem Export: DRCs bereinigen, den Boardumriss schließen und Bohrspannen in einem Viewer überprüfen. Best Practice: Verwenden Sie Gerber für schnelle Angebote und halten Sie ODB++ für technische Rückfragen bereit. Ein Gerber-Layer könnte einfach sagen: „Z......
Oct 20, 2026
Design Tools & Best Practices
EasyEDA Pro vs KiCad: GPT-6 Astra PCB-Design im Vergleich
Wichtigste Erkenntnisse Was verglichen wird: Zwei Versionen desselben TPA3116D2-Stereo-Verstärkerprojekts, die jeweils von GPT-6 Astra in einem anderen EDA-Tool erstellt wurden. Der Vergleich konzentriert sich darauf, was man mit dem gelieferten Projekt anschließend tatsächlich tun kann. Massekupfer: Im EasyEDA-Pro-Projekt ist das Massekupfer als 28 feste gefüllte Bereiche gespeichert. In KiCad bleibt es als zwei native Kupferzonen erhalten, die nach Layoutänderungen automatisch neu gefüllt werden kön......
Oct 20, 2026
Designgrundlagen & Schaltpläne
Maximierung der Schaltungszuverlässigkeit mit PCB-Testpunkten und intelligentem DFT
Die wichtigsten Erkenntnisse Frühe Fehlererkennung: Testpunkte reduzieren die Diagnosezeit drastisch und verhindern kostspielige Feldausfälle. Standard-Pad-Größe: Verwenden Sie 1,0 mm große flache Kupferpads mit 2,54 mm Abstand für optimalen Prüfadapterkontakt. Hochgeschwindigkeitssignale schützen: Halten Sie Abzweigleitungen kurz, um kapazitive Belastung und Resonanz zu vermeiden. Einseitiger Zugang: Platzieren Sie alle Testpads auf der Unterseite, um die Prüfadaptorkosten zu senken. Der richtige Tes......
Oct 20, 2026
Design Tools & Best Practices
KI-Tools für das PCB-Design: Welches Tool passt zu Ihrer Workflow-Phase?
KI-Tools können jetzt bei PCB-Architektur, Schaltplanerstellung, Komponentenauswahl, Platzierung, Routing und Designverifizierung unterstützen. Allerdings zielen verschiedene Tools auf unterschiedliche Phasen des PCB-Workflows ab. Dieser Leitfaden vergleicht KI-Tools für das PCB-Design basierend darauf, was sie tatsächlich tun, welche Eingaben sie erfordern und wo sie in einen realen Engineering-Workflow passen. In diesem Leitfaden erfahren Sie: Die 6 Arten von KI-PCB-Tools und die jeweils benötigte E......
Oct 19, 2026
Handlöttechniken
Wie man SMD-LEDs lötet: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Lötkolben, Heißluft und Reflow
Wichtigste Erkenntnisse Zuerst Polarität und Ausrichtung prüfen: Bestimmen Sie Anode und Kathode, bevor Sie Hitze anwenden, denn eine verkehrt eingebaute SMD-LED leuchtet nicht, und die Korrektur erfordert einen weiteren Thermischen Zyklus. Die Methode an die Aufgabe anpassen: Ein feiner Lötkolben eignet sich für eine oder wenige LEDs, Heißluft ist am besten für Rework und den Austausch einzelner Bauteile, und Lotpaste mit Reflow ist am schnellsten für komplette Platinen. Lot und Hitze minimal halten:......
Oct 19, 2026