Grundlagen des PCB-Designs & Schaltpläne
Verstehen Sie den Aufbau von Schaltplänen, Symbolregeln, Verbindungslogik und wie das Front-End-Design Funktion und Zuverlässigkeit der Leiterplatte prägt.
Ausgewählte Beiträge
Designgrundlagen & Schaltpläne
Siebdruck im PCB-Design
Einführung: Siebdruck ist im Leiterplattendesign von entscheidender Bedeutung. Er ist nicht nur ein dekoratives Element, sondern auch eine notwendige Komponente für die Montage und Funktionalität von Leiterplatten. Die Siebdruckschicht, die üblicherweise weiß ist, druckt wichtige Informationen wie Testpunkte, Polaritätskennzeichnungen und Bauteilbeschriftungen auf die Oberfläche der Leiterplatte. Dieser Artikel behandelt den Wert des Siebdrucks im Leiterplattendesign, die verschiedenen Arten, Anwendun......
Jun 27, 2025
Neueste Beiträge
Designgrundlagen & Schaltpläne
Maximierung der Schaltungszuverlässigkeit mit PCB-Testpunkten und intelligentem DFT
Die wichtigsten Erkenntnisse Frühe Fehlererkennung: Testpunkte reduzieren die Diagnosezeit drastisch und verhindern kostspielige Feldausfälle. Standard-Pad-Größe: Verwenden Sie 1,0 mm große flache Kupferpads mit 2,54 mm Abstand für optimalen Prüfadapterkontakt. Hochgeschwindigkeitssignale schützen: Halten Sie Abzweigleitungen kurz, um kapazitive Belastung und Resonanz zu vermeiden. Einseitiger Zugang: Platzieren Sie alle Testpads auf der Unterseite, um die Prüfadaptorkosten zu senken. Der richtige Tes......
Oct 20, 2026
Designgrundlagen & Schaltpläne
Warum eine saubere PCB-Netzliste die Grundlage für eine erfolgreiche Fertigung ist
Wichtige Erkenntnisse Eine saubere PCB-Netzliste ist die Grundlage für eine erfolgreiche Fertigung. Sie dient als einzige Quelle der Wahrheit, die den Schaltplan und das physische PCB-Layout miteinander verbindet. Durch die Sicherstellung genauer Bauteildaten, Netzverbindungen und Versionskontrolle werden kostspielige Fehler vermieden, die Ausbeute verbessert und eine zuverlässige Produktion ermöglicht. Die Beherrschung der IPC-D-356-Netzlisten-Best Practices hilft Ingenieuren, Risiken zu reduzieren u......
Jul 31, 2026
Designgrundlagen & Schaltpläne
Hierarchisches Design: Komplexe PCB-Projekte besser handhabbar machen
Wichtige Erkenntnisse Hierarchisches Design verwandelt komplexe PCB-Projekte von überwältigenden Ein-Blatt-Alpträumen in gut organisierte, modulare und handhabbare Systeme. Durch die Aufteilung großer Schaltpläne in funktionale Blöcke mit klaren Schnittstellen können Ingenieure die Organisation erheblich verbessern, Fehler reduzieren, die Wiederverwendbarkeit erhöhen und eine reibungslosere Zusammenarbeit ermöglichen. Dieser Ansatz vereinfacht nicht nur das Debugging und Layout, sondern führt auch zu ......
Jul 09, 2026
Designgrundlagen & Schaltpläne
Was sind S-Parameter im Hochfrequenzdesign?
S-Parameter (Streuparameter) sind eines der wichtigsten Werkzeuge im Hochfrequenz-Design zur Bewertung von Schaltungen. In der HF- und Mikrowellentechnik sind die Signalfrequenzen so hoch, dass ein einfacher Kupferdraht das Signal nicht mehr ideal führen kann und die Wahrscheinlichkeit von Informationsverlusten stark zunimmt. Spannungen und Ströme lassen sich unter diesen Bedingungen nicht mehr zuverlässig messen. Stattdessen beschreibt man das Systemverhalten mit sogenannten Streuparametern (S-Parame......
Jan 06, 2026
Designgrundlagen & Schaltpläne
FR4-Leiterplatten-Designrichtlinien: Bewährte Verfahren und wichtige Überlegungen | JLCPCB
Bei der Entwicklung elektrischer Leiterplatten sind Überlegungen zum Substratmaterial unerlässlich. Der Grund dafür ist, dass Leiterplatten ohne geeignete PCB-Materialien nicht hergestellt werden können. Bei der Entwicklung und Produktion von Leiterplatten muss das Substratmaterial ebenso berücksichtigt werden wie die Kupferschichten, der Bestückungsdruck (Silkscreen) und die Oberflächenveredelung. Allgemein gesprochen müssen für PCB-Substrate nichtleitende Materialien wie Porzellan, Marlon, FR4 und ä......
Jan 06, 2026
Designgrundlagen & Schaltpläne
Schaltzeichen: Der Schlüssel zum Verständnis elektrischer und elektronischer Schaltpläne
Schaltzeichen sind in elektrischen und elektronischen Schaltplänen unerlässlich, um komplexe Schaltungen und Bauteile in standardisierter und vereinfachter Form darzustellen. Diese Symbole sind für Ingenieure, Elektriker und Techniker von entscheidender Bedeutung, da sie die Funktionsweise einer Schaltung auch ohne zusätzliche Dokumentation verständlich machen. Die universelle Anerkennung dieser Symbole gewährleistet eine einheitliche Interpretation über Sprach- und Regionsgrenzen hinweg und unterstüt......
Oct 24, 2025
Designgrundlagen & Schaltpläne
Erstellung hochwertiger Schaltpläne: Ein professioneller und vereinfachter Workflow
Die Beherrschung der Kunst, hochwertige Schaltpläne zu erstellen, ist für PCB-Hobbyisten und Ingenieure von entscheidender Bedeutung. Ein Schaltplan dient als Blaupause, die die Komponenten und Verbindungen eines elektrischen Schaltkreises visuell darstellt. In diesem Expertenleitfaden zeigt Ihnen JLCPCB, wie Sie einen präzisen und professionellen Schaltplan erstellen, und vermittelt Ihnen das notwendige Wissen und die passenden Werkzeuge für den Erfolg Ihrer PCB-Entwürfe. Abschnitt 1: Was ist ein Sch......
Jun 30, 2025
Designgrundlagen & Schaltpläne
Die Rolle der Impedanz im Leiterplattendesign
Die Impedanz ist ein komplexer Parameter, der eine entscheidende Rolle im Leiterplattendesign spielt, insbesondere in Hochgeschwindigkeits- und Hochfrequenzschaltungen. Die Impedanz stellt den gesamten Widerstand dar, den eine Leiterbahn einer Leiterplatte Wechselstromsignalen (AC) entgegensetzt, die entlang ihrer Länge übertragen werden. Die Impedanz beeinflusst die Signalqualität in Hochgeschwindigkeits-Leiterplatten erheblich. Im Gegensatz zu idealen Leitern mit null Impedanz weisen reale Leiterbah......
Jun 30, 2025
Designgrundlagen & Schaltpläne
Siebdruck im PCB-Design
Einführung: Siebdruck ist im Leiterplattendesign von entscheidender Bedeutung. Er ist nicht nur ein dekoratives Element, sondern auch eine notwendige Komponente für die Montage und Funktionalität von Leiterplatten. Die Siebdruckschicht, die üblicherweise weiß ist, druckt wichtige Informationen wie Testpunkte, Polaritätskennzeichnungen und Bauteilbeschriftungen auf die Oberfläche der Leiterplatte. Dieser Artikel behandelt den Wert des Siebdrucks im Leiterplattendesign, die verschiedenen Arten, Anwendun......
Jun 30, 2025
Designgrundlagen & Schaltpläne
LEDs (Leuchtdioden) und ihre Integration in Leiterplatten
Leuchtdioden (LEDs) sind zu einem Eckpfeiler der modernen Elektronik geworden und beleuchten alles von Haushaltsbeleuchtung bis hin zu komplexen industriellen Systemen. Ihre Integration in Leiterplatten ist für verschiedene Anwendungen unerlässlich und bietet effiziente Beleuchtungslösungen, die sowohl vielseitig als auch zuverlässig sind. Dieser Artikel untersucht die grundlegenden Aspekte von LEDs, ihre Geschichte, Typen, Anwendungen und die entscheidenden Überlegungen beim Leiterplattendesign, das ......
Jun 27, 2025