Wie Ingenieure die Spannungsfestigkeit von Kondensatoren für PCB-Schaltungen auswählen
14 min
- Übersichtstabelle der Kondensator-Spannungsfestigkeiten
- So wählen Sie die richtige Kondensator-Spannungsfestigkeit
- Kann ich einen Kondensator mit höherer Spannungsfestigkeit verwenden?
- Einfluss der Kondensator-Spannungsfestigkeit auf die MLCC-Kapazität (DC-Bias-Effekt)
- Auswahl der Kondensator-Spannungsfestigkeit nach Anwendung
- Auswahl der richtigen Kondensatorspannung für gängige Versorgungsspannungen
- Gängige Kondensator-Spannungsfestigkeiten und ihre Verwendung
- Häufige Fehler bei der Wahl der Kondensator-Spannungsfestigkeit
- Häufig gestellte Fragen (FAQs)
- Fazit
Die Wahl der Spannungsfestigkeit eines Kondensators mag auf einem Schaltplan trivial erscheinen, aber sie beeinflusst maßgeblich die Zuverlässigkeit, die Baugröße und die BOM-Kosten. Wählt man sie zu niedrig, fällt der Kondensator aus. Wählt man sie unbedacht zu hoch, verschwendet man Platz und (bei MLCCs) verliert man möglicherweise Kapazität, von der man gar nicht wusste, dass man sie hatte. Die Abwägung dieser Faktoren ist entscheidend für eine erfolgreiche Hardware-Entwicklung.
In diesem Leitfaden erfahren Sie:
- Wie man die Spannungsderating anwendet (die 1,5x- und 2x-Regeln)
- Wie man die richtige Spannungsfestigkeit für 3,3 V-, 5 V-, 12 V-, 24 V- und 48 V-Versorgungsspannungen auswählt
- Warum Kondensatoren mit höherer Spannungsfestigkeit oft eine bessere reale Leistung bieten
Übersichtstabelle der Kondensator-Spannungsfestigkeiten
Welche Spannungsfestigkeit sollte ich für einen Kondensator verwenden? Hier ist die schnelle Antwort:
| Schaltungsspannung | Typische Kondensator-Spannungsfestigkeit | Empfohlene Spannungsfestigkeit | Beispielanwendungen |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 6,3 V - 10 V | 10 V | STMM32/ ESP32 Entkopplung (3,3 V) |
| 5 V | 10 V - 16 V | 16 V | 5V-Versorgung (USB-Strom, Logik) |
| 12 V | 25 V | 25 V | 12V-Versorgung (Abwärtswandler/LED) |
| 24 V | 35 V - 50 V | 50 V | 24V-Industrieversorgung |
| 48 V | 63 V - 100 V | 100 V | 48V-PoE/ Telekommunikation |
Faustregel
Verwenden Sie eine Kondensator-Spannungsfestigkeit, die mindestens 1,5x-2x höher ist als die höchste Spannung, die in der Schaltung auftreten kann, einschließlich Einschaltspitzen und transienter Überspannungen. Runden Sie dann auf den nächsten Standardwert auf (6,3 V, 10 V, 16 V, 25 V, 35 V, 50 V, 63 V, 100 V).
So wählen Sie die richtige Kondensator-Spannungsfestigkeit
Schritt 1: Bestimmen Sie die maximale Betriebsspannung
Ermitteln Sie die maximale Dauerbetriebsspannung im ungünstigsten Fall, nicht nur die Nennspannung der Versorgung:
- Eine 3,3-V-Versorgung von einem LDO kann während Transienten auf 3,45 V ansteigen
- Eine 5-V-USB-Versorgung ist mit 4,75-5,25 V spezifiziert, wobei Rauschen aus vorgelagerten Schaltungen sie noch höher treiben kann
- Eine 12-V-Versorgung von einem Abwärtswandler kann beim Einschalten auf 13-14 V überschwingen
Schritt 2: Wenden Sie das Spannungsderating an
| Kondensatortyp | Empfohlenes Derating | Äquivalente Regel |
|---|---|---|
| Keramik (X7R / X5R) | 80% von VR | ~1,25x Versorgungsspannung |
| Aluminium-Elektrolyt | 80% von VR (kommerziell); 50% für lange Lebensdauer | 1,25x-2x Versorgungsspannung |
| Tantal (MnO2) | 50% von VR | 2x Versorgungsspannung |
| Polymer-Tantal/ Nioboxid | 80% von VR | ~1,25x Versorgungsspannung |
| Folie (AC-Betrieb) | 50-60% von VR | 1,67-2x Versorgungsspannung |
| Tatsächliche Versorgungsspannung | Empfohlene Spannungsfestigkeit |
|---|---|
| 3,3 V | 6,3 V - 10 V |
| 5 V | 10 V - 16 V |
| 12 V | 25 V |
| 24 V | 50 V |
Die 1,5x-Regel ist eine schnelle mentale Kontrolle für Keramik- und Elektrolytkondensatoren. Die 2x-Regel gilt streng für MnO2-Tantalkondensatoren und jeden Knoten, der hochinduktiven Transienten ausgesetzt ist.
Schritt 3: Berücksichtigen Sie Spannungsspitzen und Transienten
- Relais-Spulen/ Magnetventile: Das Schalten eines 12-V-Relais ohne Freilaufdiode erzeugt Gegenspannungsspitzen von 50-150 V
- Gleichstrommotoren: Ähnlicher induktiver Rückstoß plus kontinuierliches Bürstenrauschen
- Automotive (ISO 7637-2 / ISO 16750-2 Lastabwurf): Ein ungeklemmter Lastabwurfpuls einer 12-V-Lichtmaschine erreicht ~100 V; eine zentrale Unterdrückung begrenzt Spitzen auf 35 V in einem 12-V-System und 58 V in einem 24-V-System, was deutlich über der Nennspannung liegt
Klemmen Sie für diese verrauschten Knoten die Transienten mit einer TVS-Diode oder einem MOV vor und dimensionieren Sie den Kondensator auf die geklemmte Spannung.
Schritt 4: Überprüfen Sie die Datenblattanforderungen
- AMS1117: Empfiehlt einen 22-uF-Tantal-Kondensator am Ausgang für die Stabilität; die absolute maximale Eingangsspannung beträgt 15 V, was bedeutet, dass der Eingangskondensator bei Speisung aus einer 12-V-Versorgung mit >= 25 V ausgelegt sein sollte.
- STM32 (AN4488): Erfordert einen 100-nF-X7R-Entkopplungskondensator pro VDD-Pin, platziert innerhalb weniger Millimeter vom Pin, plus einen 4,7-10-uF-Stützkondensator pro Versorgungsgruppe. Diese dienen als lokale Entkopplungskomponenten. ST empfiehlt mindestens die 2-fache Versorgungsspannung für die Spannungsfestigkeit des Entkopplungskondensators.
- LM7805 / 78xx: Das Datenblatt fordert 0,33 uF am Eingang und 0,1 uF am Ausgang, Keramik, nahe an den Pins; einen 10-100-uF-Stütz-Elektrolytkondensator vorgeschaltet, wenn die Quelle weit entfernt ist.
- Abwärtswandler (z. B. AP1507): Der Applikationshinweis von Diodes Inc. spezifiziert einen Eingangskondensator mit etwa 1,5-facher maximaler Eingangsspannung und einen Ausgangskondensator mit >= 1,5-facher Ausgangsspannung.
Kann ich einen Kondensator mit höherer Spannungsfestigkeit verwenden?
Ja, und das ist in der Regel vorteilhaft. Das Ersetzen eines Kondensators mit höherer Spannungsfestigkeit, aber exakt gleicher Kapazität und Dielektrikumstyp ist in fast allen Fällen elektrisch sicher.
Vorteile höherer Spannungsfestigkeiten (Zuverlässigkeit & Effektive Kapazität)
- Größere Zuverlässigkeitsreserve: Betrieb bei einem kleineren Bruchteil der maximalen Nennspannung
- Geringerer Leckstrom aufgrund reduzierter elektrischer Belastung
- Bessere effektive Kapazität bei MLCCs (wird als nächstes erklärt)
Nachteile: Größe, Kosten und geringere Kapazitätsdichte
- Größere physische Baugröße
- Höhere Komponentenkosten (10 V → 50 V Keramik sind typischerweise 2-4x teurer)
- Geringere Kapazitätsdichte bei gleichem Footprint
| Ersatz | Sicher? |
|---|---|
| 10 V → 16 V | Ja |
| 16 V → 25 V | Ja |
| 25 V → 50 V | Normalerweise (Footprint, ESR für Schaltanwendungen prüfen) |
| 50 V → 100 V | Normalerweise (Größe nimmt zu) |
Einfluss der Kondensator-Spannungsfestigkeit auf die MLCC-Kapazität (DC-Bias-Effekt)
Dies ist die häufigste versteckte Ursache für Schaltungsinstabilität auf bestückten Platinen.
Der MLCC-DC-Bias-Effekt erklärt (Kapazitätsverlust bei Gleichspannung)
Keramiken der Klasse II (X5R, X7R, Y5V) verwenden ferroelektrische Bariumtitanat-Dielektrika. Wenn Sie eine Gleichspannung an diese Materialien anlegen, polarisiert und sättigt dies die Kristalldomänen, wodurch die effektive Permittivität und damit die effektive Kapazität reduziert wird. Je näher die Vorspannung an die Nennspannung herankommt, desto schlimmer wird dieser Verlust.
Dielektrika der Klasse I (C0G / NP0) sind nicht ferroelektrisch und im Wesentlichen immun, obwohl sie in kleinen SMD-Gehäusen auf niedrige Werte (<=100 nF) beschränkt sind.
Wie DC-Bias die effektive Kapazität reduziert (Reale Messdaten)
Ein 10-uF-6,3-V-X5R-0805-Kondensator, der mit 5 V vorgespannt ist, zeigt aufgrund des DC-Bias-Effekts einen Kapazitätsverlust von etwa -60%, sodass Ihnen nur noch etwa 4 uF effektive Kapazität bleiben (Murata-Herstellerdaten, zitiert über passive-components.eu). Die Streuung des Verlusts zwischen verschiedenen Herstellern für äquivalente X7R-Bauteile reicht von -35% bis -65% bei Nennspannung.
| Kondensator | Betriebsvorspannung | Effektive Kapazität |
|---|---|---|
| 10 uF 6,3 V X5R (0805) | 3,3 V | ~5-7 uF (~50-70% Retention) |
| 10 uF 6,3 V X5R (0805) | 5 V | ~4 uF (~40% Retention) |
| 10 uF 25 V X7R (1206) | 5 V | ~8,5-9,5 uF (~85-95% Retention) |
| 10 uF 25 V X7R (1206) | 12 V | ~7 uF (~70% Retention) |
Die Lösung
Verwenden Sie einen 10-uF-25-V-X7R-Kondensator anstelle eines 10-uF-10-V-X5R-Kondensators an einer 5-V-Versorgung. Das 25-V-Bauteil behält bei 5 V etwa 85-95% seiner Kapazität.
Abbildung: DC-Bias-Kurven, die die Kapazitätsretention in Abhängigkeit von der angelegten Spannung für 10-uF-MLCCs mit 6,3 V X5R, 10 V X5R und 25 V X7R vergleichen. Sie zeigen, dass Bauteile mit höherer Spannungsfestigkeit deutlich mehr effektive Kapazität bewahren.
Auswahl der Kondensator-Spannungsfestigkeit nach Anwendung
Mikrocontroller (STM32, ESP32, RP2040)
Betrieben mit 3,3 V. Standard: 100 nF X7R pro VDD-Pin, 10 V Nennspannung, plus 4,7-10 uF Stützkondensator pro Versorgungsgruppe.
Ein 6,3-V-Kondensator hat keine Derating-Reserve und leidet unter starkem DC-Bias-Verlust. Standardmäßig sollten 10 V oder 16 V Keramikkondensatoren verwendet werden.
Linearregler (AMS1117, LM7805)
Dimensionieren Sie den Eingangskondensator für die Eingangs-Versorgungsspannung:
- AMS1117-3.3 gespeist von 12 V → Eingangskondensator mit >= 25 V Nennspannung
- Ausgangskondensator am 3,3-V-Ausgang → 10 V oder 16 V
Abwärtswandler
Eingangskondensatoren sehen die volle Eingangsspannung plus erhebliche hochfrequente Schaltwelligkeit.
Für einen 12 V → 5 V Abwärtswandler: 25 V X7R am Eingang und 10 V oder 16 V X7R am Ausgang. Befolgen Sie stets das Datenblatt des Wandlers für die Mindestkapazität und ESR-Anforderungen.
Stromversorgungen
- 5 V Versorgungen → 10-16 V Kondensatoren
- 12 V Versorgungen → 25 V Kondensatoren
- 24 V Versorgungen → 50 V Kondensatoren mit TVS, wenn sie exponiert sind
Motor- und Relaisschaltungen
Gehen Sie immer von induktivem Rückstoß aus. Mindestens das 2-fache der Versorgungsspannung.
An einer 12-V-Relais-Versorgung: 25-35 V Kondensatoren plus eine Freilaufdiode, die so nah wie möglich an der Spule platziert ist.

Abbildung: Entscheidungsdiagramm zur Auswahl der Kondensator-Spannungsfestigkeit
Auswahl der richtigen Kondensatorspannung für gängige Versorgungsspannungen
3,3 V Versorgung: 6,3 V oder 10 V?
Verwenden Sie 10 V. Ein 6,3-V-Kondensator an einer 3,3-V-Versorgung hat weniger als 2-fache Sicherheitsmarge, und bei 3,3 V kann ein X5R-6,3-V-Kondensator bereits 30-50% seiner Nennkapazität durch DC-Bias verlieren. Das 10-V-Bauteil hat bei den meisten gängigen Werten die gleiche physische Größe und kostet nur einen Bruchteil eines Cents mehr. Standardmäßig 10 V; verwenden Sie 16 V für Tantalkondensatoren und sicherheitskritische Leitungen.
5 V Versorgung: 10 V oder 16 V?
Beide funktionieren elektrisch, aber 16 V wird stark bevorzugt. Ein 10-V-Kondensator an einer 5-V-Versorgung liegt genau bei 50% der Nennspannung (was akzeptabel ist), aber ein 16-V-Kondensator liegt bei 31%, was eine viel bessere Kapazitätsretention bei X7R-Bauteilen ergibt (typischerweise 90%+ gegenüber 60-70% für 10 V X5R bei 5 V). Für Stütz-Elektrolytkondensatoren an einer 5-V-Versorgung sind 10 V das absolute Minimum; 16 V ist der sicherere Standard.
12 V Versorgung: 16 V oder 25 V?
Verwenden Sie 25 V, nicht 16 V. Eine 12-V-Versorgung überschwingt häufig auf 13-14 V während Einschaltvorgängen. Ein 16-V-Kondensator, der bei 14 V betrieben wird, läuft bei 87,5% seiner Nennspannung und überschreitet damit die sichere Derating-Schwelle von 80%. Ein 25-V-Kondensator bei 14 V liegt komfortabel bei 56%, weit innerhalb der Sicherheitsmargen. Diese Unterscheidung ist besonders wichtig für die Ausgangs-Stützfilterung bei 12-V-Abwärtswandlern.
24 V Versorgung: 35 V oder 50 V?
Verwenden Sie 50 V. Eine 24-V-Versorgung mit induktivem Schalten kann leicht auf 28-30 V ansteigen. Ein 35-V-Kondensator bei 30 V liegt bei 86% seiner Nennspannung ohne nennenswerte Reserve. Ein 50-V-Kondensator bei 30 V liegt bei 60%, weit innerhalb des sicheren Betriebsbereichs. Verwenden Sie für 24-V-Industrieschaltungen mit Relais- oder Magnetventil-Schaltungen mindestens 50 V (63 V oder 100 V, wenn keine transienten Spannungsbegrenzer vorhanden sind).
Gängige Kondensator-Spannungsfestigkeiten und ihre Verwendung
| Spannungsfestigkeit | Typische Anwendungen |
|---|---|
| 6,3 V | Entkopplung auf engem Raum an 3,3-V-Versorgungen (mit Vorsicht verwenden aufgrund des DC-Bias-Risikos) |
| 10 V | 3,3 V und 5 V Logik, MCU-Entkopplung, LDO-Ausgänge |
| 16 V | 5 V Schaltungen, USB-Geräte, Sensormodule |
| 25 V | 12 V Stromversorgungsschienen, Abwärtswandler-Eingänge, Automotive 12 V mit TVS |
| 35 V | 24 V Industrielogik, 12 V Versorgungen mit zusätzlicher Reserve |
| 50 V | 24 V Systeme, Industrieelektronik, Snubber, Audio-Kopplung |
| 63 V - 100 V | 48 V Telekommunikation / PoE, LED-Treiber, Leistungselektronik |
| >= 200 V | Netzteil-SMPS, Motorantriebe, EV-Traktionswechselrichter |
Abbildung: Standard-Kondensator-Spannungsfestigkeiten von 6,3 V bis 100 V mit typischer PCB-Anwendung.
Häufige Fehler bei der Wahl der Kondensator-Spannungsfestigkeit
Exakte Übereinstimmung mit der Versorgungsspannung
Ein 5-V-Kondensator an einer 5-V-Versorgung ist der häufigste Anfängerfehler. Er lässt keine Reserve für Welligkeit, Überschwinger oder eine Abweichung der Versorgungsspannung auf 5,25 V. Eine 5-V-Versorgung benötigt einen 10-V- oder 16-V-Kondensator, niemals ein 5-V- oder 6,3-V-Bauteil.
Ignorieren von Einschaltüberspannungen
Stützkondensatoren an ungeregelten AC-DC-Versorgungen und batteriegespeisten Designs sehen ihre höchste Spannung beim Einschalten unter geringer Last. Dimensionieren Sie Ihre Komponenten immer auf diese Spitzenspannung, nicht auf die stationäre Nennbetriebsspannung.
Ignorieren des MLCC-DC-Bias
Die Spezifikation eines 10-uF-6,3-V-X5R-Kondensators für eine 5-V-Entkopplungsposition in der Erwartung von 10 uF tatsächlicher Kapazität ist der mit Abstand häufigste Fehler in der Stromversorgungsintegrität beim PCB-Design. Beachten Sie den obigen MLCC-Abschnitt, um sicherzustellen, dass Sie diese Falle vermeiden.
Alles überdimensionieren
Reflexartig drei oder vier Spannungsstufen nach oben zu springen (z. B. Verwendung eines 100-V-Kondensators an einer 3,3-V-Versorgung) verschwendet Platinenfläche, verkompliziert das Routing und erhöht die BOM-Kosten drastisch. Verwenden Sie die Standard-Derating-Regeln, um den perfekten Mittelweg zu finden.
Ignorieren der Datenblätter des Kondensators
Einige LDOs erfordern eine Mindestkapazität und bestimmte ESR-Bereiche (Ersatzserienwiderstand). LDOs mit geringem Ruhestrom (Low-IQ) werden gelegentlich instabil oder oszillieren mit Keramikkondensatoren mit zu niedrigem ESR am Ausgang. Lesen Sie immer den Stabilitätsabschnitt des Reglers, bevor Sie die Komponentenauswahl abschließen.
Bezugsquelle Hinweis: Die Konsolidierung Ihres Designs auf eine oder zwei gängige Spannungsfestigkeiten (typischerweise 16 V und 50 V für Allzweckplatinen) vereinfacht die Beschaffung und die SMT-Bestückung. Die umfangreiche Lagerbestandsbibliothek von JLCPCB führt ein umfangreiches Inventar bei 10 V, 16 V, 25 V und 50 V, was Rollenwechsel reduziert und die Bestückungseinrichtungskosten senkt.

Bereit für die Fertigung Ihres Designs?Jetzt Angebot einholen
- Wenn Sie bereit sind, vom Design zur Produktion überzugehen, können Sie Ihre Gerber- und BOM-Dateien sofort auf die Angebotsseite hochladen, um eine sofortige Schätzung zu erhalten.
- JLCPCB bietet hochmoderne rohe PCB-Fertigung zusammen mit nahtlosen PCB-Bestückungsdienstleistungen sowohl für schnelle Prototypen als auch für große Produktionsserien.
Häufig gestellte Fragen (FAQs)
F: Wie wirkt sich die AC-Welligkeitsspannung auf die Auswahl der DC-Kondensatorspannung aus?
Die Spitzenwert-Gleichspannung plus die Spitzenwert-Wechselspannung der Welligkeit darf die Nenn-Gleichspannung niemals überschreiten. Hohe Welligkeitsströme erzeugen auch interne Wärme; wählen Sie Niedrig-ESR-Kondensatoren, die 1,5x bis 2x höher als die kombinierte Spitzenspannung ausgelegt sind, um die thermische Belastung zu bewältigen.
F: Warum haben größere MLCC-Gehäusegrößen (wie 1206 vs. 0402) eine bessere DC-Bias-Stabilität?
Bei identischen Nennwerten haben physisch größere Kondensatoren dickere interne dielektrische Schichten. Dies reduziert die interne elektrische Feldstärke (V/um) bei einer gegebenen Vorspannung, verhindert die Sättigung von Bariumtitanat und bewahrt die Kapazität.
F: Wie wirkt sich die Umgebungstemperatur auf die Lebensdauer von Aluminium-Elektrolytkondensatoren aus?
Die Betriebslebensdauer verdoppelt sich mit jedem Temperaturabfall von 10 °C. Hohe Spannungsbelastung beschleunigt dies, indem sie Leckströme und interne Selbsterwärmung erhöht, was das Austrocknen des Elektrolyten beschleunigt. Ein Derating auf 50-80% schützt den Kondensator in heißen Umgebungen.
F: Welche Risiken bestehen beim Ersetzen eines Tantal-Kondensators durch einen Keramikkondensator?
MLCCs haben einen extrem niedrigen ESR. Viele ältere Regler (wie LDOs) verlassen sich auf den höheren ESR eines Kondensators, um ihre Rückkopplungsschleifen zu stabilisieren. Das Ersetzen durch einen MLCC kann hochfrequente Oszillationen verursachen, es sei denn, ein kleiner Serienwiderstand wird hinzugefügt.
F: Was ist der Unterschied zwischen Betriebsspannung (WVDC) und dielektrischer Prüfspannung (DWV)?
WVDC ist die maximale kontinuierliche Gleichspannung, die ein Kondensator während seiner Lebensdauer sicher verarbeiten kann. DWV ist eine kurzfristige, werkseitige Prüfspannung (oft 1,5x bis 2,5x WVDC), die für Sekunden angelegt wird, um Fertigungsfehler oder Risse zu identifizieren.
Fazit
Die Spannungsfestigkeit eines Kondensators ist genauso wichtig wie sein Kapazitätswert. Die Auswahl der richtigen Nennspannung verbessert die Zuverlässigkeit, reduziert die elektrische Belastung und verhindert unerwartete Ausfälle. Wenden Sie ein angemessenes Derating an (1,5x-2x für Keramik- und Elektrolytkondensatoren, 2x für MnO2-Tantalkondensatoren), berücksichtigen Sie Einschaltüberspannungen und induktive Transienten und überprüfen Sie stets die Komponentenanforderungen im Datenblatt des Geräts.
Weiterlernen
Was ist ein 100nF-Kondensator und wie wählt man den richtigen aus
Die wichtigsten Erkenntnisse Wert: Ein 100nF-Kondensator hat eine Nennkapazität von 0,1 µF bzw. 100.000 pF, und alle drei Bezeichnungen beschreiben denselben Bauteilwert. Kennzeichnung: Viele bedrahtete Keramik- und Folienkondensatoren verwenden den dreistelligen Code 104, während die meisten SMD-MLCCs unbeschriftet sind. Hauptverwendung: Seine häufigste Funktion ist die lokale Entkopplung an einem IC-Stromversorgungspin, wo er schnelle Transientenströme liefert und hochfrequentes Rauschen gegen Masse......
Was ist System-in-Package? Architektur, Vorteile und Anwendungen in der modernen Elektronik
System in Package (SiP) ist ein Ansatz der Halbleitergehäusetechnik, der mehrere ICs, passive Bauelemente und Verbindungsleitungen in einem einzigen Gehäuse vereint und so ein vollständiges funktionales Teilsystem in der Grundfläche einer einzigen Komponente bereitstellt. SiP ist zu einer grundlegenden Technologie in Smartphones, drahtlosen Modulen, Wearables und IoT-Geräten geworden. Es ermöglicht Ingenieuren, einen Prozessor, Speicher, HF-Schaltungen und Leistungsverwaltung in einer kompakten, vorge......
Vollständiger Leitfaden für SMD-Induktivitäten: Abmessungen, Gehäuse und Tipps für das PCB-Design
Die Größe von SMD-Induktivitäten beeinflusst weit mehr als nur den Platz auf der Leiterplatte. Die Gehäuseabmessungen wirken sich direkt auf die Strombelastbarkeit, das Sättigungsverhalten, den DCR und die EMV-Eigenschaften aus. Die Wahl des falschen Gehäuses kann einen kostspieligen Platinen-Neudesign bedeuten, nicht nur Ineffizienz. Eine Herausforderung besteht darin, dass SMD-Induktivitätsgehäusegrößen mehrere Benennungskonventionen verwenden und die grundlegende Unterscheidung zwischen HF-Chip-Ind......
Leitfaden zu Diodentypen: So wählen Sie die richtige Diode für PCB- und Produktdesign
Die moderne Elektronik ist auf hochspezialisierte Diodentypen für die Leistungsumwandlung, den ESD-Schutz, die Signaldetektion und das Hochfrequenzschalten angewiesen. Die Wahl der falschen Diode reduziert nicht nur die Effizienz, sondern erzeugt auch überschüssige Wärme, führt zu Schaltverlusten und kann empfindliche Schaltungen bei Spannungsspitzen sogar beschädigen. Die Wahl der richtigen Komponente gewährleistet eine zuverlässige Platine, ob Sie nun einen Prototyp verdrahten oder auf die Kleinseri......
Vollständiger Leitfaden für SMD-Diodengehäusegrößen: Gehäuseabmessungen, Diagramme und Auswahltipps
Die Wahl des falschen SMD-Diodengehäuses fällt meist erst spät auf, entweder während des Layouts, wenn die Footprints nicht übereinstimmen, oder während des Tests, wenn die Sperrschichttemperatur über die sicheren Grenzen steigt. Die Gehäusegröße bestimmt, wie viel Strom eine Diode führen kann, wie effizient sie Wärme abführt und ob Ihre Bestückungslinie sie zuverlässig löten kann. Dieser Leitfaden beschreibt die gängigen SMD-Diodengehäusefamilien (SMA, SMB, SMC, SOD-123, SOD-323, SOD-523 und SOD-923)......
LED-Größen erklärt: Vollständige LED-Größentabelle, Typen, Abmessungen und Anwendungen
LEDs gibt es in verschiedenen Gehäusetypen, und die Wahl der falschen LED-Größe beeinflusst Helligkeit, PCB-Fläche, thermische Leistung und Montageverfahren. Ob Sie eine Anzeige-LED auf einem Breadboard platzieren, eine LED-Streifen-Platine entwerfen oder ein COB-Modul für einen Spot spezifizieren – die Größe ist die erste Entscheidung, die richtig getroffen werden muss. Dieser Leitfaden behandelt alle wichtigen LED-Größenkategorien, Durchsteck-Bauformen, SMD-Gehäusecodes, COB-Modulgrößen und den Unte......