This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

現代のPCB設計における丸みを帯びたコーナーの賢い利点

初出公開日 Nov 21, 2026, 更新日 Nov 21, 2026

1 min

目次
  • PCB製造における丸みを帯びた角の理解
  • 丸みを帯びた角を使用する主な利点
  • 効果的な丸みを帯びた角のための設計上の考慮事項
  • 製造上の課題と精密なソリューション
  • JLCPCBの精密な丸みを帯びた角の製造における専門知識
  • PCBの丸みを帯びた角に関するFAQ
  • 結論

重要なポイント

  • 丸みを帯びた角は応力集中を軽減し、欠け、ひび割れ、層間剥離を防ぎます。
  • 安全性、取り扱い性が向上し、同じ半径を持つ筐体への完璧なフィットを実現します。
  • 小型基板にはR0.5~R1.0 mm、標準的な設計にはR1.0~R2.0 mmを使用してください。
  • 内側の角はルータービットの限界(最小R0.5 mm)を守る必要があります。外側の角はより柔軟です。
  • 0.3~0.5 mmのエッジクリアランスを維持し、パネライゼーションにはマウスバイト付きのCNCルーティングを使用してください。
  • 追加コストはかかりません — 信頼性とプロフェッショナルな外観のために強く推奨します。

筐体から新しい基板を取り出したとき、角がわずかに丸みを帯びていることに気づいたことはありませんか?それは美的な偶然ではありません。丸みを帯びた角(ラウンドコーナー)は意図的な設計上の決定であり、それ自体が複数の機械的および製造上の課題に対処するものです。問題は、鋭い90度の角が応力の集中点になることです。パネル分離時に欠け、振動でひび割れ、リボンケーブルに引っかかり、組み立て時に不注意な親指を切ることさえあります。

smart advant. july 1 (3)

これらの角を曲線にすることで、力が分散され、エッジでのラミネートの損傷が防止され、基板の取り扱いが容易になります。ここでは、現代の基板における丸みを帯びた角の役割、それが提供する利点、半径の使用を規定するいくつかの設計原則、設計ソフトウェアで丸みを帯びた角を描く方法、そしてファブリケーターがその形状をどのようにしてきれいで再現性のあるエッジに変換するかについて議論しましょう。さあ、始めましょう。

PCB製造における丸みを帯びた角の理解

利点について議論する前に、基板外形 に何を追加するのか、そしてなぜそれがそこにあるのかの詳細に入りましょう。

丸みを帯びた角とは何か、およびその主な目的

丸みを帯びた角(フィレットまたはラジアス角とも呼ばれる)とは、基板上の硬い直角が指定された半径の円弧に変えられたものです。設計では、基板の外形を定義するレイヤー上に存在します。例えば、KiCadの`Edge.Cuts`レイヤー、Altiumのボード形状レイヤー、EasyEDAのボードアウトラインレイヤーなどです。

smart advant. july 1 (1)

半径はR0.5、R1.0、R2.0などのようにミリメートルで記述されます。数値が大きいほど曲線は緩やかになります。PCBの丸みを帯びた角の主な機能は、次の4つに集約されます:

  • 応力緩和: 円弧によって応力が分散され、機械的負荷が単一点に集中するのではなく緩和されます。
  • 曲線エッジによるエッジ保護: 曲線エッジは、ルーティング作業や取り扱い中の欠け、ひび割れ、層間剥離を防ぎます。
  • 安全な取り扱い: 組み立て時に指を切ったりワイヤーに引っ掛かったりする鋭い点がありません。
  • 機械的フィット: 基板は内側に同じ半径を持つ成形筐体に収まり、平らに設置されます。

要約すると、角を丸めることは、機械的故障のカテゴリー全体に対する低コストの保険です。

さまざまな業界における一般的な用途

内部に収める製品の丸みを帯びた形状を模倣した消費者向け製品であれ、過酷な作業環境の避けられない振動に耐えなければならない堅牢な産業用基板であれ、丸みを帯びた角はどこにでもあります!一般的な市場とこの機能を使用する理由:

  • 消費者向けデバイス: 曲面プラスチック筐体との外観的な一致とエッジツーエッジの形状。
  • 航空宇宙: 自動車および航空宇宙における耐振動性と長期的な機械的信頼性。
  • 医療およびウェアラブル: 安全で引っ掛かりのない取り扱いと丸みを帯びた製品の人間工学。
  • LED照明および電源モジュール: 押し出しアルミニウムチャネルおよびヒートシンクへのきれいな挿入。

この形状は繰り返し現れます:丸みを帯びた角は通常単なる装飾ではなく、実際の機械的または人間工学的な必要性です。

丸みを帯びた角を使用する主な利点

設計レビューの中で最も重要な部分に移りましょう。丸みを帯びた角の利点を列挙すると、それがどれほど重要かがわかります。

機械的強度の向上と応力分散

smart advant. july 1 (6)

鋭い角は典型的な応力集中点です。基板が曲がるとき、それがパネル分離中であれ、実装中であれ、落下時であれ、機械的応力がその単一の頂点に蓄積し、ひび割れが形成されやすい場所です。丸みを帯びた角は応力点を減少させ、それによって角での銅のひび割れや浮きのリスクを軽減します。これはエンジニアが金属ブラケットの内側の角をフィレット加工するのと同様です。基板が振動や繰り返しの撓みにさらされる場合、この一つの変更が、耐用年数を生き残るか、基板の角にヘアラインクラックが発生するかの違いを生むことがあります。

安全性、美観、組み立て取り扱いの向上

正直なところ、小さなナイフの先のように見える鋭い角を持つ基板を扱いたい人は誰もいません。丸みを帯びた角は、オペレーターの安全な組み立てを確保し、近くのハーネス、ガスケット、リボンケーブルの保護を向上させます。品質に対する印象の面もあります。きれいにラジアス加工されたエッジはより仕上がりが良く、よりプロフェッショナルに見えます。特に顧客が手に取る製品の場合、ピックアンドプレース中にツーリングに引っ掛かる可能性が低くなります。指の怪我が減り、小さなディテールで大きな印象を与えます。

輸送および日常使用時の耐久性向上

トレイや輸送チューブ内で基板がぶつかり合うときに最初に欠けるのは鋭い角であり、小さな欠けが時間とともに層間剥離やトレースのひび割れを引き起こす可能性があります。丸みを帯びた角ははるかに寛容です。他の物体との衝撃で引っ掛かる可能性のある脆弱な点がないため、輸送、保管、および現場での長年の使用中もエッジが良好に保たれます。

角を丸めることの効果を簡単に比較してみましょう:

特性鋭い90°の角丸みを帯びた角
応力集中高い(単一点)低い(円弧に沿って分散)
欠け/ひび割れリスク高い低減
取り扱いの安全性悪い(鋭い点)良い(滑らかなエッジ)
筐体へのフィット成形半径部分に隙間面一の設置
パネル分離のきれいさバリが発生しやすいよりきれいなエッジ

効果的な丸みを帯びた角のための設計上の考慮事項

半径を追加するのは簡単ですが、正しい半径を正しい方法で追加するにはいくつかの設計上の考慮事項が必要です。これらを正しく行えば、基板はDFMの問い合わせなしで直接製造に進むことができます。

最適な半径の選択と配置のガイドライン

最適な半径に影響を与える要因は通常2つあります:収まる筐体と基板のサイズです。基板が成形ケース内に実装される場合、基板が面一に収まるように、角の半径をケース内側のフィレットと同じにしてください。

smart advant. july 1 (2)

一般的に言えば、基板が大きいほど、無駄なく収容できる半径も大きくなります。良い出発点は:

用途 / 基板サイズ推奨される角の半径備考
小型/ウェアラブル(< 30 mm)R0.5 – R1.0 mm貴重なエッジ領域を保持
標準的な消費者向け(30~100 mm)R1.0 – R2.0 mm汎用的な良い選択
大型/産業用(> 100 mm)R3.0 – R5.0 mm大きな筐体の半径に合わせる
基板内部のスロット/カットアウト≥ ルータービットの半径工具より鋭くすることはできない

従うことができる配置のヒント:

  1. 銅、パッド、トレースが円弧から少なくともN(ノーマル)エッジクリアランス(0.3~0.5 mm)離れていることを確認してください。
  2. キーイングやデータムフィーチャーのために正方形を保つ必要がある場合を除き、四隅すべてを丸めてください。
  3. カットアウトやノッチのために内部を切り抜く場合、角はルーティングビットより鋭くできないことに留意してください(これについては後で詳しく説明します!)。

パネライゼーションと基板外形ルールとの統合

丸みを帯びた角はパネライゼーションと直接連動しています。曲線エッジはフライス加工する必要があるため、丸みを帯びた角を持つ基板は、直線しか切断できないブレイクアウェイタブまたはマウスバイトで切り離されます。パネルをレイアウトする際は、ルータービットが各角を完全に回れるスペースを確保してください。ブレイクアウェイタブは円弧ではなく直線エッジセグメントに設定してください。これにより、パネル分離後に曲線の角が汚れたりバリが発生したりするのを防ぎます。また、基板外形が単一の重複しない閉じた輪郭であることを確認してください。穴や重複または複製された外観セグメントは、製造遅延の頻繁な原因です。

設計ソフトウェアを使用した丸みを帯びた角の正確な実装

すべての主要な設計ソフトウェアパッケージで、丸みを帯びた角を実現する方法はいくつかあります。重要なのは、CAMが機械的エッジとして認識できるように、指定された基板外形レイヤー上で円弧を描くことです。

  • KiCad: Edge. Cutレイヤー上で、ラインツールを使用して外形を描き、交差する2つのラインセグメントを選択し、右クリックして「Fillet Lines」をクリックし、半径(例:1.0 mm)を入力します。円弧はArcツールで描くこともできます。
  • Altium Designer: ボードプランニングモードで、基板の形状を設定し、「Design Board Shape」を使用して各角に円弧を配置するか、Arcツールを使用して機械レイヤーに円弧を描き、半径を数値で指定します。
  • EasyEDA: ボードアウトラインレイヤーを使用して外形を描くか、Arcツールを使用するか、角丸長方形を配置して角の半径を設定します。EasyEDAは製造との関係が密接で、注文前に外形を確認するのに便利です。

どのツールを使用していても、半径の数値を必ず入力してください。目分量で測るのではなく、外形の設計ルールチェックを行い、Gerberに問題なくエクスポートされることを確認してください。

製造上の課題と精密なソリューション

角を描くだけでは半分に過ぎません。その円弧が実際のエッジに変換されるとき、いくつかの製造上の現実が関わってきます。

smart advant. july 1 (5)

CNCルーティング技術と公差管理

CNCマシンでは、回転するルータービットが基板外形に沿って丸みを帯びた角を形成します。最も重要な要素はビットの半径です。内側(凹)の角は、それを形成する切削工具より鋭くすることはできません。一般的な外形ビットは直径約1.0mmであり、したがって形成できる最小の内側半径は約R0.5mmです。それより急な角度を要求すると、ルーターは内側の角に到達できず、代わりにビットの半径を持つ角が得られます。

基板の外側の角(凸)の半径にはそのような制限がなく、ほぼ任意の半径に曲げることができます。高品質のCNCルーティングでは、一般的な基板外形の寸法公差は約±0.2 mmです。優れたファブリケーターは、送り速度、スピンドル速度、ビットの摩耗を管理してその数値を維持し、エッジにバリが発生したり層間剥離が起こったりするのを防ぎます。

一貫した角の品質のための品質保証

一貫した角をもたらすのは運ではなく、規律ある検査です。ルーティング後、基板は寸法精度、滑らかなエッジ、欠け、およびラミネートの浮き領域について検査されます。一般的なQA手順は通常以下を含みます:

  • 初品の寸法検査: 半径と外形の寸法がノギスまたはCMMを使用してGerberと比較検査されます。
  • 外観およびエッジ検査: オペレーターがIPC-A-600の許容基準に照らして、バリ、欠け、層間剥離についてエッジを検査します。
  • タブおよびマウスバイトのレビュー: ブレイクアウェイポイントがきれいであることを確認し、角に応力がかからないようにします。

初品で公差外の角を発見するコストは、量産実行後よりもはるかに低いです。

JLCPCBの精密な丸みを帯びた角の製造における専門知識

何をすべきかを知ることは一つのことです。すべての基板で再現性のあるシャープな角を実現することは別のことです。ここが優れた製造パートナーの出番です。

smart advant. july 1 (4)

厳しい公差能力を備えた高度なCNC設備

JLCPCBは最新のCNCマシンでの基板外形ルーティングをサポートしており、 基板外形公差 は約±0.2 mmで、1 mmのルーティングビットを使用する場合、約R0.5 mmの内側半径での基板外形ルーティングをサポートできます。この精度により、丸みを帯びた角が近似値ではなく、描いたとおりに正確に現れます。制御されたスピンドル速度と新しいツーリングを使用することで、エッジがきれいでバリがなく、基板が手作業でのやすりがけを必要とせずに筐体に直接収まることを保証します。

最適化された基板外形のためのプロフェッショナルなDFMフィードバック

すべての注文は、自動および人手による設計製造性(DFM)レビューを経ます。ルータービットが切断できるより小さい内側半径を持つ外形、開いた輪郭、曲線上にうまく収まらないブレイクアウェイタブは、生産プロセスが始まる前にフラグが立てられます。つまり、潜在的なスクラップランが迅速な修正になります。

5枚のプロトタイプの角は、同じルーティングプロセスと同じ検査プロセスが使用されるため、1000枚の量産バッチの角と同じです。 PCBは迅速なターンアラウンドでわずか$2からで、丸みを帯びた角の設計を安価にテストしてから、先に進んで量産することができます。JLCPCBの即時見積もりとCNCルーティングにより、きれいで正確な丸みを帯びた角を持つ基板を簡単に入手できます。

  PCBのアイデアを実現する準備はできましたか?

信頼できる業界リーダーの専門的な製造、組み立て、部品サービスで、設計を実際に動作するハードウェアに変えましょう。
ファイルをアップロードし、オプションを選択して、テスト準備完了、出荷準備完了、スケール準備完了の基板を入手してください。今すぐ見積もりを取得 >

PCBの丸みを帯びた角に関するFAQ

Q: PCBで使用できる最小の丸みを帯びた角の半径は?

内側(凹)の角の場合、最小半径はルーティングビットの半径と同じで、通常1 mmのビットで約R0.5 mmです。基板の外側の角は工具によって制限されないため、はるかにきつく丸めることができます。

Q: 丸みを帯びた角は直角の角よりコストがかかりますか?

通常はかかりません。丸みを帯びた角は基板を分離するために使用される同じCNCルーティングステップで製造されるため、半径が製造可能である限り、一般的に追加料金はありません。

Q: 丸みを帯びた角でVスコアリングを使用できますか?

いいえ。Vスコアリングは直線しか切断できないため、丸みを帯びた角にはパネル分離用のブレイクアウェイタブまたはマウスバイト付きのCNCルーティングが必要です。同じパネル上でルーティングされた角とVスコアリングされた直線エッジを混在させることは可能です。

Q: 設計ソフトウェアで丸みを帯びた角を追加するには?

基板外形レイヤーに外形を描き、フィレットを適用するか、各角に明示的な半径で円弧を配置します。KiCadではエッジでFillet Linesコマンドを使用します。Cutで、AltiumとEasyEDAでは円弧または角丸長方形を配置できます。

Q: 丸みを帯びた角にはどのくらいの基板外形公差が期待できますか?

高品質のCNCルーティングでは、約±0.2 mmの基板外形公差が期待できます。内側半径が工具が物理的に切断できる範囲内に収まるように、ファブリケーターのルーティングビットサイズを確認してください。

結論

大きな成果をもたらす小さなことの一つが、丸みを帯びた角です。外形レイヤー上のこの一つの円弧が、機械的応力を軽減し、ラミネートのエッジを保護し、オペレーターの怪我を防ぎ、基板が筐体に適切に収まることを保証します。

2つのパラメーター内に収まれば、それほど複雑ではありません:基板のサイズと筐体のサイズに合った半径を選択し、ルーティングビットが切断できる角度より小さい内側の角を要求しないことです。これらを押さえ、外形をきれいで閉じた輪郭に保ち、適切なレイヤーに円弧をエクスポートしてください。エレクトロニクスがますます小型化し、筐体がより彫刻的になるにつれて、丸みを帯びた角はまもなく例外ではなく標準になるでしょう。JLCPCBの精密CNCルーティングとDFMを通じたフィードバックにより、最初のプロトタイプから量産まで、シャープで信頼性の高い丸みを帯びた角を保証します。

J5

学び続ける