This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

高性能PCBに最適な基板材料の選び方

初出公開日 Jul 23, 2026, 更新日 Jul 23, 2026

1 min

目次
  • PCB構造における基板材料の理解
  • 基板の性能を定義する主要特性
  • 最適な基板材料の選び方
  • 異なる基板材料に関する製造上の考慮事項
  • JLCPCBの基板材料選定と製造における専門知識
  • PCB基板材料に関するFAQ
  • 結論

重要なポイント

理想的なPCB基板材料の選択(汎用用途向けの標準FR4と、高周波用途向けの高度なRogersやPTFEのバランス)は、信号損失や熱破壊を防ぐために不可欠です。ハイブリッドスタックアップは性能とコストを最適にバランスさせ、JLCPCBは試作から量産まで信頼性の高い高品質な移行を保証します。

プリント基板上のあの輝く銅配線の下に何があるのか、考えたことはありますか?その層が基板材料であり、配線を引く前に考慮すべき最も重要な要素の一つです。それは信号の伝わり方、熱の制御方法、そして最終的に製品が設定した基準を満たすかどうかに影響を与えます。

誤った種類のPCB基板材料を使用すると、高周波で大量の信号が失われたり、高電力密度設計で熱暴走が発生したり、過酷な環境で機械的故障が生じる可能性があります。最初から正しい材料を選べば、後で再設計する費用を節約できます。このガイドでは、この材料が何か、なぜ重要なのかを説明し、最も一般的な基板材料とその主要特性を比較し、次のプロジェクトに適した材料を選択するための段階的なアプローチを紹介します。さあ、始めましょう。

PCB構造における基板材料の理解

基板材料とは何か、その基本的な役割

簡単に言うと、PCBの製造に使用される絶縁性のベース材料を基板と呼びます。この非導電性のコアは銅箔を支え、機械的な剛性を与え、導体層同士を電気的に分離します。基板構造の定義という文脈では、回路基板の骨格構造と絶縁体の両方を、一つの積層部品にまとめたものと考えてください。

HP PCB 1

基板は同時に3つの重要な機能を果たします。第一に、信号の速度とインピーダンスに直接影響を与える、銅層間の絶縁材料である誘電体として機能します。第二に、部品を搭載し、はんだ付け温度に耐える機械的なプラットフォームです。第三に、パワー部品から外部環境へ熱を逃がす熱経路として使用されます。

PCB基板材料の一般的な種類

業界で主力となっているのはFR4(難燃性グレード4)です。これはガラス強化エポキシ積層板で、Dkはグレードに応じて約4.2~4.7、Tgは130~180℃です。ほとんどのデジタル、電源、汎用設計に適しています。高Tg FR4はTgが170℃を超える改良版で、鉛フリーはんだ付けプロセスに使用されます。

  • RFおよびミリ波アプリケーション向けの高周波材料として、Rogers ラミネートが提供されています。一般的なバリエーションにはRO4003C(Dk 3.38、Df 0.0027)やRO4350B(Dk 3.48、Df 0.0037)があります。これらはアンテナフィーダー、レーダーシステム、5Gインフラに不可欠なコンポーネントです。
  • フレキシブルPCBおよびリジッドフレックスPCBには、材料の選択肢としてポリイミドがあります。300℃を超える熱安定性と機械的な柔軟性を持ち、ウェアラブルエレクトロニクス、医療機器、航空宇宙用配線に使用されます。
  • どの基板よりも低い誘電損失はPTFE(テフロン)基板で実現可能であり、衛星通信やミリ波レーダー(30 GHz以上)に適しています。

基板の性能を定義する主要特性

誘電率、損失係数、熱特性

誘電率(Dk): 自由空間と比較した場合に、基板が電磁波の伝搬をどれだけ遅くするかの尺度です。Dkが低いほど、信号は速く伝搬し、インピーダンス制御が容易になります。より低く安定したDkは、高速デジタルバス(PCIe Gen5やDDR5など)におけるタイミングスキュー低減と長さ整合の容易化にもつながります。

HP PCB 4

損失正接としても知られる散逸係数(Df)は、基板に吸収されて熱に変わる信号エネルギーの量の尺度です。標準FR4のDfは約0.017~0.025で、最大約3 GHzまで良好です。一方、Rogers(Df 0.0027)やPTFE(Df 0.001未満)などの材料が必要です。熱伝導率は、基板がホットスポットから低温領域へ熱を伝達する能力です。標準FR4は約0.3W/mKしか処理できませんが、アルミニウムMCPCBは1~4W/mK、セラミック基板は20W/mK以上を処理できます。

最適な基板材料の選び方

周波数、電力、アプリケーションのニーズに材料を合わせる

適切な基板を選ぶことは、どの基板が最良かという問題ではなく、特定のアプリケーションに最適な基板はどれかという問題です。実用的な決定の枠組みを以下に示します。

伝送する信号の最大周波数を決定します。最高周波数成分が1 GHz未満であれば、標準のFR4で十分です。1 GHzを超え10 GHzまでの周波数では、高性能FR4オプションまたはハイブリッドスタックアップを検討します。10 GHz付近の周波数では、Rogers、PTFE、セラミックなどの基板を使用して挿入損失を制御する必要があります。

HP PCB 2

基板の総消費電力、ホットスポット、必要な熱放散の種類を計算します。高い電力密度(1~2W/cm²超)の場合、標準FR4では不十分な可能性があります。メタルコア基板、ヘビーカッパー構造、またはセラミックソリューションを検討してください。

コスト、性能、製造性のバランス

ハイブリッドスタックアップは実証済みの方法です。このアプローチでは、低損失が必要なRF信号層をRogersまたはPTFE材料で製造し、それをFR4コア材料の電源および低速デジタル配線層に積層します。これにより、必要な時に高周波性能を発揮し、不要な時にはコストを節約する、両方の利点が得られます。

コスト対性能に関しては、以下の点に留意してください。

数量:高性能材料の費用対効果はパネル利用率によって最適化されますが、これは高い生産量があって初めて可能になります。

短納期:標準FR4はすべての拠点で入手可能です。RogersやIsolaラミネートなどの特殊材料には、1~3週間の追加リードタイムが必要になる場合があります。

歩留まりへの影響:特定の材料は加工が難しく、製造歩留まりが低下し、実効コストが増加します。

異なる基板材料に関する製造上の考慮事項

プロセス調整と品質管理

すべての基板材料が製造現場で同じように機能するわけではありません。各材料に応じて、製造プロセス全体で調整が必要です。材料特性の違いは、まず穴あけプロセスで現れます。FR4は標準の超硬ドリルで清潔に穴あけできますが、Rogers材料は送り速度の調整が必要です。PTFEは変形しやすくきれいに切削できないため、特殊なドリル形状が必要です。セラミック基板は機械的な穴あけには全く適しておらず、レーザー加工が必要であることに注意してください。

HP PCB 3

積層パラメータも多岐にわたります。標準FR4は約175~185℃、200~400 PSIで積層されます。ハイブリッドスタックアップ(FR4とRogers)では、両方の材料の接着要件を満たすために、慎重なサイクルプロファイルが必要です。PTFEおよびセラミック基板では、銅の密着性を高めるために表面活性化が必要です。通常、PTFEにはナトリウムエッチング、セラミックにはプラズマ処理が使用されます。これを行わないと、銅のピール強度がIPC-6012要件を満たしません。

品質管理チェックポイントは以下の通りです:

  • IPC-TM-650に従ったDkの一貫性を確認するインピーダンス試験
  • めっき厚とビアバレルの完全性のマイクロセクション分析
  • ピール強度(IPC-TM-650 メソッド2.4.8準拠)
  • 熱応力試験(288℃のはんだフロートで10秒間)

JLCPCBの基板材料選定と製造における専門知識

幅広い高品質基板オプション

材料選定を実際の基板製造に変換するには、幅広い基板材料に対応できる製造パートナーが不可欠です。JLCPCBは、標準FR4から高Tg FR4、アルミコアMCPCB、Rogers高周波ラミネートまで、多種多様なPCB基板材料を取り揃えています。

これは、機能検証のために標準FR4材料で設計を試作し、その後、同じ製造エコシステム内で生産設計のためにRogersハイブリッドスタックアップに移行することを意味します。これにより、認定リスクを軽減し、ベンダー管理を簡素化できます。

試作から量産までの信頼性の高い生産

新しい基板の選択を検証するための5枚の試作基板から、5万枚の生産基板まで、JLCPCBの製造インフラは容易に拡張可能です。試作基板は1~2日で納品可能で、標準仕様で価格は2ドルからと低価格です。この迅速なターンナラウンドにより、実証済みの設計ができる前に時間とコストのかかる特殊材料を注文する必要がなく、さまざまな材料を迅速にテストできます。

量産において、JLCPCBの自動化されたプロセス制御により、試作で検証された基板性能が各生産基板に反映されることが保証されます。自動光学検査(AOI)、制御インピーダンス試験、マイクロセクション分析などの標準的な品質ゲートにより、材料やプロセスの逸脱が検出され、これらの欠陥のある基板が工場から出荷されるのを防ぎます。

PCBのアイデアを現実にする準備はできましたか?

信頼できる業界リーダーによる専門的な製造、アセンブリ、および部品サービスにより、設計を動作するハードウェアに変えましょう。
ファイルをアップロードし、オプションを選択すれば、テスト、出荷、拡張の準備が整った基板を入手できます。今すぐ見積もりを取得 >

PCB基板材料に関するFAQ

Q: 最も一般的に使用されるPCB基板材料は何ですか?

FR4は、エレクトロニクス業界で最も広く使用されているPCB基板材料です。ガラス強化エポキシ積層板であり、電気絶縁性、機械的剛性、費用対効果の優れたバランスを提供します。標準FR4は、1 GHz未満で動作する大多数のデジタル、電源、汎用回路設計に適しています。

Q: 標準FR4ではなく、Rogers材料を選ぶべきなのはどのような場合ですか?

設計にRF、マイクロ波、または約1~3 GHzを超える高速信号が含まれる場合、Rogersラミネートを検討する必要があります。Rogers材料は、FR4と比較して大幅に低い誘電損失(Dfは0.0027まで)と、より厳しいDk公差(プラスマイナス2パーセント)を提供します。

Q: ハイブリッドPCBスタックアップとは何ですか?また、それはどのような場合に有用ですか?

ハイブリッドスタックアップは、単一のPCB内で2つ以上の異なる基板材料を組み合わせます。例えば、RF配線を担う上部2つの信号層にRogers材料を使用し、内部の電源層とグランド層にFR4を使用する場合があります。このアプローチにより、重要な場所で高周波性能を発揮しながら、FR4を使用することでコストを抑えることができます。

結論

適切なPCB基板材料を選択することは、設計の信号整合性、熱管理、機械的耐久性に直接影響を与える重要なバランス調整です。標準FR4は1 GHz未満の汎用設計向けの費用対効果の高い主力材料として機能しますが、要求の厳しい高周波または高電力アプリケーションでは、信号損失や熱破壊を避けるためにRogers、PTFE、ポリイミドなどの特殊材料が必要です。性能と予算が衝突する場合、ハイブリッドスタックアップは理想的な中間点を提供し、必要な場所にのみプレミアムな高周波性能を提供しながら、全体的なコストを最適化します。

これらの材料戦略を成功裏に実行するには、深い技術的能力を持つ製造パートナーが必要です。標準FR4からRogersラミネートに至るまで豊富な在庫、厳格な自動品質管理、試作から量産へのシームレスな拡張性を提供することで、JLCPCBは製造リスクを排除し、高性能エレクトロニクスを自信を持って市場に投入するお手伝いをします。

学び続ける