This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

信頼性の高い高性能基板のためのPCBラミネート選び

初出公開日 Jul 23, 2026, 更新日 Jul 23, 2026

2 min

目次
  • すべてのPCBの基礎 – ラミネート材料を理解する
  • 一般的なPCBラミネートの種類とその特性
  • PCBラミネート選択時の重要な考慮事項
  • ラミネート選択による設計と製造への影響
  • JLCPCBのPCBラミネート選定と製造における専門知識
  • PCBラミネートに関するFAQ
  • 結論

信頼性の高い高性能基板のためのPCBラミネート選び

重要なポイント

適切なPCBラミネートを選択することは、信頼性の高い高性能基板の基盤です。材料をアプリケーションに合わせてください。5 GHz未満の基本設計には標準FR4、鉛フリーはんだ付けには高Tg FR4、高速デジタル用途には低損失材料、RFおよびミリ波用途にはRogers/PTFEを選択します。正確なインピーダンス制御のためにスタックアップを再計算しながら、安定したDk、低Df、高Tg、低Z軸CTEを常に優先してください。経験豊富なメーカーと協力することで、プロトタイプから量産まで最適な処理と一貫した結果が保証されます。

銅の配線が引かれる前、部品が配置される前に、回路基板に何が使われているのか疑問に思ったことはありませんか? 各フットプリントの下、各ビアを通して存在するのはPCBラミネート、つまり設計全体を支えるエンジニアリング材料です。見落とされがちですが、この材料が基板のリフロー耐性、インピーダンス維持、そして長期間にわたる現場での耐久性を静かに決定づけます。多くのエンジニアは部品選定と配線に時間を費やしますが、すべてはラミネートから始まります。完璧な回路図でも、ラミネートの選択を誤れば、高周波での信号損失、熱ストレスによる剥離、許容範囲外のインピーダンスなど、台無しになる可能性があります。

June PCB laminate 1.4

一方、適切なラミネートは、設計に安定した予測可能な基盤を提供します。このガイドでは、PCBラミネートとは何か、一般的なFR4から特殊な高周波材料までのさまざまな種類、そして適切なラミネート材料を選択する際に関わるさまざまな電気的・熱的要因について、ステップバイステップで詳しく説明します。また、ラミネートの選択がスタックアップ 計画、インピーダンス制御、そして実際の製造プロセスに与える影響についても考察します。

すべてのPCBの基礎 – ラミネート材料を理解する

PCBラミネートとは何か、基板構造における重要な役割

June PCB laminate 1.3

PCBラミネートは、通常はガラス繊維織物である補強材と、通常はエポキシである樹脂システムを含浸させ、硬化させ、銅箔で被覆した材料です。銅張積層板(CCL)は、片面または両面に銅箔を張ったラミネートです。ガラス繊維織物は通常、ラミネート重量の30%から50%を占め、機械的強度と靭性を付与し、寸法特性の安定化に役立ちます。樹脂はすべてを結合し、銅層間の絶縁材料として機能します。多層構造では、プリプレグと呼ばれる半硬化シートを使用して、硬化したコアをラミネートします。

ラミネート特性がPCB全体の性能に与える影響

ラミネートの特性は基板の動作に影響を与えます。以下は最も重要な特性です。

June PCB laminate 1.1

  • 誘電率 (Dk): 信号の伝搬速度とインピーダンスに影響します。安定したDkにより、トレースインピーダンスは予測可能になります。
  • 誘電正接 (Df): 誘電体損失を支配します。Dfが低いほど、高周波での信号品質が向上します。
  • ガラス転移温度 (Tg): 樹脂が軟化し始める温度です。Tg値が高いほど、より多くの熱サイクルに耐えることができます。
  • 熱膨張係数 (CTE): 加熱時の基板の膨張量を調整します。特にビアの信頼性に重要なZ軸方向で顕著です。
  • 熱伝導率: 発熱部品からの熱放散に影響します。

一般的なPCBラミネートの種類とその特性

標準FR4とその限界

ほとんどの基板では、ラミネート材料としてFR4が使用されており、それには十分な理由があります。FR4はラミネート材料のデフォルトの選択肢です。名称の「FR」はそれ自体が難燃性であることを示すのではなく、ガラス繊維とエポキシの複合材であり、安価で機械的に堅牢で、製造が容易で、難燃性であることを意味します。標準FR4のDkは約4.2~4.7、Dfは約0.017~0.025、一般的なTgは130~180°Cです。しかし、FR4にはいくつかの限界があります。誘電体損失は周波数が高くなるにつれて急激に増加し、Dkは周波数帯域全体で大きな変動があるため、高速でのインピーダンス制御が困難になります。また、ガラス繊維織物は局所的なDk変動を引き起こし、これは5 GHzを超える厳密にマッチングされた差動ペアにとって問題となります。RF、マイクロ波、および非常に高いデータレートのリンクでは、FR4では性能が不十分です。

高Tg、低損失、高周波ラミネート

標準FR4では要件を満たせない場合、いくつかの特殊な材料ファミリーが登場します。代表的な材料とその位置づけを以下の比較表に示します。

ラミネートタイプ例DkDf (@10 GHz)Tg最適な用途
標準FR4汎用FR44.2-4.70.017-0.025130-180 °Cデジタル、電源、<5 GHz
高Tg / 低損失FR4Isola 370HR3.920.025180 °C鉛フリーリフロー、多層基板
低損失高速Isola I-Speed~3.6~0.006175 °C10-30 GHz デジタル
RF / マイクロ波Rogers RO4350B3.480.0037280 °CRF、アンテナ、<30 GHz
低損失RFRogers RO4003C3.380.0027>280 °C高周波RF
PTFERogers RT/duroid 58802.200.0009N/Aミリ波、レーダー
  • 高Tgラミネート(Tg ≥ 170 °C)は、複数の鉛フリーリフロープロセス後も軟化に対する耐性を維持し、Z軸方向の膨張を最小限に抑え、スルーホールメッキを保護します。
  • 低損失ラミネートは、 低Dfを確保し、より良好なDk対周波数特性を提供し、マルチギガビットリンクでの信号整合性を維持します。
  • RogersやPTFEなどの高周波PCBラミネートは、RFおよびミリ波向けに非常に低く安定したDkと超低損失を提供し、多くのラミネートはセラミック充填またはPTFEで完全に強化されています。

また、Rogers RO4350Bは、FR4クラス材料の一般的な値である約0.4 W/mKと比較して、高い熱伝導率(約0.69 W/mK)を持ち、高密度RF設計の熱管理をサポートします。

PCBラミネート選択時の重要な考慮事項

誘電率、損失係数、熱的特性

まず、意思決定に最も重要な3つの特性を考慮してください。インピーダンスと伝搬遅延を決定するDkは、低く安定しているほど良いです。高速動作では、すべての周波数でインピーダンスと伝搬遅延が同じであることが望まれます。Df(損失正接)は、信号に対して誘電体が吸収するエネルギー量を示します。時間変動する電界では、樹脂の分極分子が熱の形でエネルギーを失います。これは誘電体損失と呼ばれ、周波数が高くなるにつれて増加します。25G bps SerDesリンクでは、Dfが0.020と0.003の違いは重要です。熱的特性が全体像を完成させます。目標として、以下の点に留意してください。

  1. Tgは、余裕を持って最高プロセス温度(PMT)を上回る必要があります。鉛フリーSAC305プロセス(ピーク約245~260°C)では、170°C以上を目指してください。
  2. Td(分解温度)は、樹脂が化学的に分解し始める温度を示し、値が高いほど、より多くのリフローサイクルに耐えます。
  3. Z軸CTEは、ビアバレルへの損傷を防ぐために70 ppm/°C未満であるべきで、Tgを超えると劇的に増加します。

アプリケーション、周波数、環境に合わせたラミネートの選定

常に「最適な」ラミネートが存在します! 民生用ガジェットとフェーズドアレイレーダーでは要件が大きく異なり、過剰仕様は無駄であり、過小仕様はリスクとなります。材料をミッションに合わせるための以下のガイドラインに従ってください。

  • 汎用デジタルおよび電源(<5 GHz): 標準または中Tg FR4がデフォルトで、コスト効率に優れています。
  • 鉛フリーアセンブリを伴う高密度多層基板: 高Tg FR4(180 °Cクラス)を熱的生存性のために使用。
  • 低損失ラミネート(I-Speedなど、低Dfで平坦なDkを持つもの)は、高速デジタル周波数(10-30 GHz)に適しています。
  • RFおよびマイクロ波(最大約60 GHz): 安定した低損失性能のために、セラミック充填またはPTFE材料。

自動車のアンダーフード、ダウンホール、航空電子機器などのアプリケーションでは、熱サイクル後の基板の生存性のために、高Tg、低吸湿性、および整合のとれたCTEが必要です。

ラミネート選択による設計と製造への影響

スタックアップ計画とインピーダンス制御

選択するラミネートとプリプレグの種類によって、層間の誘電体の高さが決まり、その高さがインピーダンスを決定します。データシートのDk値は通常、約50%の樹脂含有量に適用されることに注意してください。実際のDkとプレス後のプリプレグ厚が、実際の誘電体高さと実効Dk値を決定します。インピーダンスが制御されている場合(例:50Ωシングルエンド、90/100Ω差動)。トレース幅、絶縁体(誘電体)厚、銅箔厚を調整する必要があります。テストでインピーダンス不良が発生する一般的な理由は、スタックアップを再計算せずに別のラミネートに置き換えることです。以下はスタックアップのベストプラクティスです。

  • 広帯域高速設計には、周波数に対して平坦なDk曲線を持つラミネートを選択してください。
  • スタック内のDkを類似させ、層間で同じインピーダンスを維持します。
  • ハイブリッドスタックアップでは、ラミネート中の膨張ミスマッチを防ぐためにCTEを一致させます。
  • ガラス織物スタイルを考慮してください。より緻密で優れた織物は、微細な差動ペアの局所的なDk変動を低減します。

ラミネートタイプ別のプロセス調整

さまざまなラミネートはさまざまな方法で製造され、優れたファブリケーターは各材料に合わせてプロセスを最適化します。ここで、製造可能性が「真の」コストと歩留まりに変わります。以下は、ラミネートを使用する際に異なるプロセス変数です。

June PCB laminate 1.2

  • ラミネートサイクル: 各樹脂システムには特定の温度と圧力プロファイルが必要であり、ハイブリッドスタックは互換性のあるサイクルを共有する必要があります。
  • 穴あけ: 材料によって送り速度と回転数が異なります。セラミック充填ラミネートやRogersラミネートではドリルビットの摩耗が早く、コストが増加します。
  • デスミアと穴壁処理: 適切なメッキのために、樹脂によってプラズマ化学処理が異なります。
  • エッチング: 銅箔のプロファイルと厚さはエッチング補正に影響します。低厚さ(低Rz、2µm)は高周波での銅損失を低減しますが、慎重な取り扱いが必要です。

一般的なFR4の領域を離れると、ファブリケーション側もプロセスを変更する必要があり、多くの材料経験を持つメーカーと協力することが重要になります。

JLCPCBのPCBラミネート選定と製造における専門知識

認定された高性能ラミネートの選択

現代の PCBメーカー(JLCPCBなど)は、一般的なFR4や高TgグレードFR4から、RogersやPTFEベースの材料を含む高周波アプリケーション向けの特殊PCBラミネートまで、幅広い認定ラミネートを取り揃えています。認定されたオプションが利用可能なため、調達の手間をかけずに、アプリケーションに合わせてDk、Df、Tgを選択できます。このファミリーにより、設計者は同じサプライチェーンと文書化された材料データを使用して、低コストのFR4プロトタイプからRogersベースのRF基板へとシームレスに移行できます。

プロトタイプから量産までの一貫した高品質な結果

再現性こそがラミネート戦略の真の尺度です。プロトタイプでインピーダンスが整合していても、数千枚の基板で同じインピーダンス仕様が維持されなければなりません。これらの原則を適用して、JLCPCBの製造サービスは、同じラミネート特性、インピーダンス、信頼性を維持しながら、2ドルのプロトタイプから量産までを便利に実現します。選択した基盤は、初回品から量産まで堅固であり、生産納期は最短1~2日、統合SMTアセンブリも提供しています。

PCBのアイデアを現実にする準備はできましたか?

信頼できる業界リーダーによる専門的な製造、アセンブリ、および部品サービスにより、設計を実際のハードウェアに変えましょう。
ファイルをアップロードし、オプションを選択すれば、テスト、出荷、拡張が可能な基板を入手できます。今すぐ見積もりを取得 >

PCBラミネートに関するFAQ

Q: PCBラミネートは何でできていますか?

PCBラミネートは、通常はガラス繊維織物である補強材に、エポキシなどの樹脂システムを含浸させ、硬化させ、銅箔と接着させた複合材料です。銅で被覆されると銅張積層板となり、すべてのリジッドPCBの基本構成要素となります。

Q: 標準FR4から切り替えるべきタイミングは?

設計が約5 GHzを超える高速信号整合性を必要とする場合、複数の鉛フリーリフローサイクルに耐える必要がある場合、または過酷な熱環境で動作する場合に、特殊ラミネートに切り替えてください。低損失、高Tg、または高周波PCBラミネートは、FR4が苦手とする誘電体損失と熱的限界に対処します。

Q: ラミネートの選択はインピーダンス制御にどのように影響しますか?

ラミネートの誘電率とプレス後の誘電体高さがトレースインピーダンスを直接決定します。実際のDkは樹脂含有量とプリプレグのプレス具合に依存するため、ラミネートを変更するたびにスタックアップを再計算し、制御されたインピーダンスを許容範囲内に保つ必要があります。

Q: 鉛フリーアセンブリにはどのTgを選ぶべきですか?

ピークが約245~260°Cの鉛フリーSAC305リフローの場合は、定格170°C以上の高Tgラミネートを選択してください。より高いTgと分解温度は、Z軸方向の膨張を低減し、複数の熱サイクルにわたってメッキスルーホールを保護します。

Q: 高周波ラミネートは製造が難しいですか?

はい、RogersやPTFEなどの材料は、調整されたラミネートサイクル、異なる穴あけ送り速度と回転数、材料固有のデスミア化学処理を必要とします。セラミック充填ラミネートはドリルビットの摩耗も早いため、多くのラミネートタイプに経験のあるファブリケーターと協力することで、一貫性のある信頼性の高い結果が保証されます。

結論

適切なPCBラミネートを選択することは、信頼性が高く高性能な回路基板を実現する上で最も重要な決定の一つです。日常的なアプリケーション向けの標準FR4から、高Tg、低損失、そしてRogers RO4350BやPTFEなどの高度なRF材料まで、あなたの選択は信号整合性、熱的信頼性、インピーダンス制御、そして長期的な製品耐久性に直接影響を与えます。適切にマッチングされたラミネートは、設計がリフローに耐え、周波数全体で安定した電気的性能を維持し、過酷な環境でも優れた性能を発揮することを保証します。

主要な材料特性(Dk、Df、Tg、CTE)を理解し、それらを特定の周波数、熱、信頼性要件に合わせることで、コストのかかる故障を回避し、性能と製造可能性の両方を最適化できます。JLCPCBのような、幅広い認定ラミネートと実証済みの製造専門知識を提供する経験豊富なメーカーと協力することで、一貫した品質でプロトタイプから量産へとシームレスに移行することが容易になります。

学び続ける