PCBフットプリントの習得:信頼性の高い製造のための設計ベストプラクティス
2 min
- PCBフットプリントとは何か、なぜ重要なのか
- PCBフットプリントの主な種類と選択ガイド
- PCBフットプリント設計のベストプラクティス
- 製造設計(DFM)のためのPCBフットプリント設計
- 設計から生産まで:精密フットプリントのプロフェッショナル製造
- PCBフットプリント製造におけるJLCPCBの専門知識
- PCBフットプリントに関するFAQ
- PCBフットプリント習得の結論
重要なポイント
- PCBフットプリント(ランドパターン)は、コンポーネントのデータシート寸法を銅パッド、ソルダーマスク開口部、ペースト開口部、シルクスクリーン、クリアランスエリアに変換し、信頼性の高いはんだ付けと組立を可能にします。
- パッド寸法、間隔、レイヤー設計についてはIPC-7351規格とメーカーのDFMルールに従い、はんだブリッジ、マンハッタン現象( tombstoning)、クラックの入った接合部などの欠陥を最小限に抑えましょう。
- 電気的要件、熱性能、組立方法、生産量に基づいて、スルーホール(THT)と表面実装(SMT)のフットプリントを選択しましょう。
- 適切なパッドサイズ、ソルダーマスクダム(最小0.1 mm)、ペースト開口部設計が組立欠陥を防ぎ、一発合格率を向上させます。
- JLCPCBは、±0.1 mmの厳しい公差、検証済みのコンポーネントライブラリ、無料のDFM解析ツールを備えたワンストップの精密製造・組立を提供します。
PCBフットプリントとは何か、なぜ重要なのか
PCBフットプリントは、ランドパターンとも呼ばれ、電子部品をプリント基板に接続するための物理的なレイアウトです。コンポーネントのデータシートに記載された機械的寸法を、銅パッド、ソルダーマスク開口部、ペースト開口部、シルクスクリーンマーキング、クリアランスエリアに変換し、信頼性の高いはんだ付けと組立を可能にします。
正確なPCBフットプリントは、電子機器製造の成功の基盤です。パッドサイズ、間隔、位置合わせのわずかなずれでも、はんだブリッジ、不十分なフィレット、マンハッタン現象、または熱サイクル下での接合部クラックなどの長期的な信頼性問題を引き起こす可能性があります。大量生産では、フットプリント関連の問題が歩留まり、コスト、市場投入までの時間に直接影響します。
プロセスの早い段階で適切なPCBフットプリント設計に時間を投資するエンジニアは、リスピンを減らし、プロのメーカーと協力する際に高い一発合格率を達成します。
定義と主要コンポーネント
EasyEDAやKiCadなどのEDAツールにおける完全なPCBフットプリントには、複数の同期されたレイヤーが含まれます:
- 銅パッド:主要なはんだ付け可能エリアで、コンポーネントのリードまたは端子に合わせてサイズ設定されます。
- ソルダーマスク開口部:パッドよりわずかに大きく(JLCPCBでは通常片側0.05 mmの拡張)、位置合わせ公差を考慮しつつソルダーダムの完全性を維持します。
- はんだペースト層:ステンシル開口部を定義し、ペースト量を制御するためにパッド面積に対して縮小されることが多いです。
- シルクスクリーン:コンポーネントの外形、参照指定子、極性/ピン1インジケーター。
- カートヤード:配置および検査時の機械的クリアランスを確保するキープアウトゾーン。
これらの要素は連携して機能する必要があります。例えば、JLCPCBの標準ソルダーマスクプロセスでは、LPI(液状光画像化可能)マスクを使用し、隣接パッド間の最小ブリッジ(ダム)は0.1 mmです。パッドを近すぎる位置に設計すると、この制限に違反し、マスク欠陥やショートのリスクがあります。
正確なフットプリントがPCBの性能と信頼性をどのように決定するか
精密なPCBフットプリントは、適切なはんだフィレット形成(トゥ、ヒール、サイドフィレット)、機械的強度、電気的性能を確保します。高速回路や電力回路では、フットプリントの形状が寄生インダクタンス、キャパシタンス、熱放散に影響します。
業界の経験によると、フットプリントの不正確さは組立欠陥に大きく寄与します。IPC-7351などの規格に従うことで、コンポーネント公差と密度レベル(Least、Nominal、Most)に基づくパッド寸法の計算が標準化されます。
JLCPCBでは、全体寸法公差は±0.1 mmであり、信頼性の高いビアと穴の最小アニュラリングは通常0.15 mm以上で、ドリル偏差とメッキ要件に対応します。不十分なアニュラリングは、特に機械的応力や熱膨張下でブレイクアウトや開放回路のリスクがあります。
PCBフットプリントの主な種類と選択ガイド
スルーホール(THT)フットプリント
THTフットプリントは、アニュラリングパッドに囲まれたドリル穴が特徴です。コネクタ、大型電力部品、強力な機械的取り付けが必要な部品に適しています。
主要なパラメータには、穴径(通常リードより0.1~0.3 mm大きい)、パッド径(適切なアニュラリングを提供)、プレーン用のサーマルリリーフスポークが含まれます。JLCPCBは約0.2 mmの最小ドリル穴サイズをサポートし、信頼性の高いメッキと強度のために用途に応じて0.15~0.3 mmのアニュラリングを推奨しています。
適切なTHT設計は、ウェーブまたは手はんだ付け時の不十分な穴充填やパッドリフティングなどの問題を防ぎます。サーマルリリーフ設計は、はんだ付け時の熱放散と電力プレーンでの電気的性能のバランスを取る必要があります。
表面実装(SMT)フットプリント:QFN、BGA、ガルウィングなど
SMTフットプリントは現代の高密度設計で主流です。
- ガルウィングパッケージ(SOIC、QFP、TSSOP)は延長されたリードを持ち、目視可能なヒール・トゥフィレットとはんだ付け後の検査・リワークが容易です。
- QFNとDFNは露出したサーマルセンターを持つ底面端子パッドを使用し、ボイドを最小化するために分割ペーストパターンとサーマルビアが必要です。
- BGAとLGAは精密なボールパッドサイズ、ビア・イン・パッドオプション、慎重なスタンドオフ制御が求められます。
JLCPCBは、これらのパッケージ下でのより高密度な配線を可能にするビア・イン・パッド(より多い層数では充填・キャップ付き)などの高度な機能をサポートしています。
アプリケーションに適したフットプリントの選択
選択は、電気的要件、熱性能、組立方法、生産量のバランスを取ります。試作では、大きなパッドを持つ手はんだ付けしやすいレイアウトを優先します。自動化された大量生産では、IPC-7351ガイドラインとメーカーのDFMルールを使用してSMTプロセスウィンドウに最適化します。
常にコンポーネントのデータシートに推奨されるランドパターンから始め、密度とJLCPCBの能力(最小0.1 mmソルダーマスクブリッジ、±0.1 mm公差など)に合わせて調整します。最終決定の前に、検査アクセス、リワーク性、信号完全性の要件を考慮してください。
PCBフットプリント設計のベストプラクティス
IPC規格と重要な設計パラメータ
IPC-7351はランドパターン設計の主要な参考規格です。コンポーネント公差、はんだフィレット目標、配置精度を考慮しながら、パッド幅(X)、ギャップ(G)、全長(Z)の計算式を提供します。
エンジニアはデフォルトを信頼するのではなく、最新のデータシートに対してライブラリ部品を検証する必要があります。ピン1の向き、極性、3Dボディモデルをクロスチェックして組立エラーを防ぎましょう。
パッドサイズ、間隔、ソルダーマスク、ペースト設計ルール
最適なパッド寸法は、ブリッジのリスクなしに強固な接合のためのはんだ量のバランスを取ります。ファインピッチコンポーネントでは、JLCPCBの最小0.1 mmソルダーマスクダムをサポートするのに十分なギャップを維持してください。
| パッド幅(mm) | パッド長さ(mm) | 最小ソルダーマスクブリッジ | ペースト開口部縮小率 | |
|---|---|---|---|---|
| 0402 抵抗/コンデンサ | 0.50~0.60 | 0.55~0.70 | 0.1 mm | 80~90% |
| QFN 0.5 mmピッチ | 0.25~0.30 | 0.60~0.80 | 0.1 mm | 60~70%(分割) |
| SOIC-8 ガルウィング | 0.60~0.65 | 1.80~2.00 | 0.1 mm | 標準 |
| QFP 0.5 mmピッチ | 0.24~0.28 | 1.50~1.70 | 0.1 mm | 5~10% |
表1:IPCおよびJLCPCBの能力に準拠した一般的なSMTフットプリントパラメータ
一般的な設計ミスとその防止方法
よくあるフットプリントのミス
- ミラーリングされたフットプリントによるコンポーネントの向きの誤り
- 特に底面視パッケージでの誤ったピン番号
- 不十分なカートヤードクリアランスによる配置干渉
- ペースト層とマスク層の不一致によるはんだ付け欠陥
防止策:検証済みライブラリ(LCSC/JLCPCBのものなど)を使用し、3Dビューを有効にし、メーカールールに対して完全なDRCを実行し、発注前にJLCPCBの無料JLCDFMツールを活用しましょう。データシートの機械図面を再確認し、重要なパッケージについては紙への印刷テストを実施してください。
製造設計(DFM)のためのPCBフットプリント設計
フットプリント設計が組立歩留まりとコストに与える影響
優れたPCBフットプリント設計は、一発合格率を直接向上させ、プロジェクト全体のコストを削減します。最適化されていないパッドはブリッジやはんだ不足などの欠陥を増やし、リワークとスクラップ率を高めます。
標準化されたメーカーに合わせたフットプリントは、エンジニアリング時間を削減し、自動SMTラインのより良い活用を可能にします。
ファインピッチ、高密度、熱管理の課題
ファインピッチコンポーネント(0.4~0.5 mm)はエラーの余地がほとんどありません。ステンシル開口部のアスペクト比を維持し、露出パッド(QFNセンターパッドなど)の下に銅プレーンに接続されたサーマルビアを使用してください。JLCPCBはビア・イン・パッド技術をサポートし、高密度レイアウトでの熱管理しながら配線スペースを確保します。
適切なフットプリントレイアウトによる信号完全性の確保
対称的なパッド配置と短くマッチングされたトレース長は、高速信号と差動ペアの信号完全性を維持するのに役立ちます。フットプリント周囲のグラウンドプレーンスティッチングはEMIを低減し、低インダクタンスのリターンパスを提供します。不要なスタブを避け、パッドからトレースへのインピーダンス連続性を考慮してください。
設計から生産まで:精密フットプリントのプロフェッショナル製造
複雑なフットプリントのための高度な製造能力
プロのPCBメーカーは、ファインピッチ、高密度、多層要件を処理できる高精度プロセスを使用して、デジタルPCBフットプリント設計を物理的な基板に変換します。JLCPCBは最大32層をサポートし、±0.1 mmの厳しい全体寸法公差により、HDI設計における複雑なフットプリントを可能にします。
制御インピーダンス(±10%)や高度なビア技術などの能力により、エンジニアは配線や信号性能を損なうことなく、高密度BGAおよびQFNレイアウトを実装できます。これらの製造上の強みにより、ファインパッドやサーマル構造を含む複雑なPCBフットプリント形状であっても、Gerberファイルから完成基板へ正確に変換されます。
精密プロセス:エッチング、メッキ、ソルダーマスクの位置合わせ
製造の旅は、厳しい公差内で銅パッドを定義する精密エッチングから始まり、信頼性の高い導電性と堅牢なアニュラリングを確保するための電気メッキが続きます。JLCPCBは、ドリル位置合わせの変動があってもブレイクアウトを防ぐために、ビアと穴の周囲に約0.15 mmの最小アニュラリングを維持しています。
ソルダーマスクの適用も同様に重要です。LPIソルダーマスクを使用して、JLCPCBは片側0.05~0.1 mmの標準拡張を適用し、パッド間の最小0.1 mmソルダーマスクブリッジをサポートしています。露光と現像時の精密な位置合わせにより、パッドへのはんだマスクの侵入や、はんだショートにつながる可能性のある不十分なダムを防ぎます。これらの制御されたプロセスにより、パッド形状やクリアランスなどのPCBフットプリント機能が生産ロット全体で一貫していることが保証されます。
SMT組立の卓越性:ステンシルと配置精度
SMT組立品質は、ステンシル精度と配置精度に大きく依存します。JLCPCBは、±0.003 mmの位置決め精度を持つレーザーカットステンレス鋼ステンシルと、優れたペースト離型とブリッジ低減のためのオプションナノコーティングを活用しています。ステンシル厚(一般的に0.1~0.12 mm)と開口部設計は、理想的なはんだ量を達成するためにPCBフットプリントのペースト層に基づいて最適化されています。
自動ピックアンドプレースマシンと慎重にプロファイルされたリフローオーブンの組み合わせにより、ガルウィング、QFN、BGA、その他のパッケージタイプ全体で再現可能な結果が得られます。隠れた接合部については、X線検査で充填率とボイド率を検証します。
| 標準/最小値 | フットプリント設計へのメリット | |
|---|---|---|
| 寸法公差 | ±0.1 mm | 予測可能なパッド形状と配置 |
| ソルダーマスクブリッジ(ダム) | 0.1 mm | ショートなしのファインピッチレイアウトを可能に |
| ソルダーマスク拡張 | 片側0.05~0.1 mm | 信頼性の高いはんだフィレット形成 |
| 最小アニュラリング | 0.15 mm | ビアとTHTパッドのブレイクアウトを防止 |
| ステンシル切断精度 | ±0.003 mm | 一貫したペースト量と欠陥低減 |
| ビア・イン・パッド対応 | 6~20層で無料 | コンポーネント下のより高密度な配線 |
表2:精密なPCBフットプリントを支えるJLCPCBの主要製造能力
PCBフットプリント製造におけるJLCPCBの専門知識
1最適化されたフットプリントプロセスによるワンストップ製造・組立
JLCPCBは、PCB製造とSMT組立のシームレスなワンストップサービスを提供し、一般的なフットプリント設計ルールに特化して調整されたプロセスを備えています。この統合により、ベンダー間の受け渡しが不要になり、パッド寸法からペーストパターンまで、PCBフットプリントの詳細が試作から量産まで一貫して処理されることが保証されます。
エンジニアは、迅速なターンアラウンドオプションと、迅速な試作から中~大量生産までをサポートするスケーラブルな製造の恩恵を受けられます。
2検証済みコンポーネントライブラリと厳格な公差管理
LCSCとのパートナーシップを通じて、JLCPCBはフットプリントが実際の製造能力に事前に合わせられた膨大な検証済みコンポーネントライブラリへのアクセスを提供します。これにより、ライブラリの不一致のリスクが軽減され、設計時間が節約されます。
厳格なプロセス管理により、設計者は高密度または高信頼性のPCBフットプリントを実装する際に自信を持つことができます。
3一発合格を保証する品質保証
JLCPCBの包括的な品質システムには、自動光学検査(AOI)、隠れた接合部のX線検査、必要に応じた電気テストが含まれます。無料のDFM解析ツールが生産開始前に潜在的なフットプリント関連の問題を検出します。
これらの対策により、高い一発合格率と注文全体での一貫した品質が実現します。
JLCPCBでPCB生産を簡素化
PCB製造、組立、コンポーネントのワンストップサプライヤー。
即時見積もりから迅速な納品まで、ワークフローを合理化し、やり取りを削減し、すべてのビルドをスムーズに進行させます—試作から量産まで。無料見積もりを取得 >
PCBフットプリントに関するFAQ
Q: PCBフットプリントとは何ですか?
PCBフットプリントは、ランドパターンとも呼ばれ、電子部品を基板に接続するPCB上の物理的なレイアウトです。銅パッド、ソルダーマスク開口部、ペースト開口部、シルクスクリーンマーキング、クリアランスエリアが含まれ、これらが一体となって信頼性の高いはんだ付けと組立を可能にします。
Q: THTとSMTフットプリントの違いは何ですか?
スルーホール(THT)フットプリントは、アニュラリングパッドに囲まれたドリル穴を使用し、強力な機械的取り付けが必要なコネクタや大型電力部品に適しています。表面実装(SMT)フットプリントは、コンポーネントを基板表面に直接実装し、より高い密度と自動組立を可能にします。SMTタイプには、ガルウィング(SOIC、QFP)、底面端子(QFN、DFN)、ボールグリッドアレイ(BGA)パッケージがあります。
Q: 最も一般的なPCBフットプリント設計ミスは何ですか?
一般的なミスには、ミラーリングされたフットプリント、誤ったピン番号(特に底面視パッケージ)、不十分なカートヤードクリアランス、ペースト層とマスク層の不一致、十分なソルダーマスクダムなしで近すぎる位置に設計されたパッドなどがあります。検証済みライブラリの使用、DRCチェックの実行、JLCPCBの無料DFMツールの活用がこれらのエラーの防止に役立ちます。
Q: フットプリント設計は製造歩留まりにどのように影響しますか?
フットプリント関連の問題は一発合格率に直接影響します。不適切なパッド形状は、はんだブリッジ、不十分なフィレット、マンハッタン現象、または長期的な信頼性問題を引き起こす可能性があります。標準化されたメーカーに合わせたフットプリントは欠陥とリワークコストを削減し、最適化された設計は一貫したペースト量と信頼性の高い接合部形成を確保します。
Q: PCBフットプリント設計を規定するIPC規格は何ですか?
IPC-7351はランドパターン設計の主要な規格です。コンポーネント公差、はんだフィレット目標、配置精度を考慮しながら、パッド幅(X)、ギャップ(G)、全長(Z)の計算式を提供します。この規格は、異なるアプリケーション要件に適合する3つの密度レベル—Least、Nominal、Most—を定義しています。
PCBフットプリント習得の結論
PCBフットプリントを習得するには、データシートの詳細、IPC規格、実際の製造制約を組み合わせる必要があります。DFMを念頭に置いた設計—適切なパッド形状、十分なクリアランス、熱管理、検証済みライブラリ—により、エンジニアは試作から量産まで信頼性の高い動作をする基板を作成できます。
JLCPCBのような経験豊富なメーカーとのパートナーシップは、設計意図と物理的現実のギャップを埋めます。その精密な能力、ワンストップサービス、品質への注力により、適切に作成されたPCBフットプリントを高信頼性の電子製品に変えることができます。
現在の能力に対してフットプリントを見直し、早期にDFMチェックを実行し、次のプロジェクトで最高の結果を得るためにプロの製造と組立を活用してください。


学び続ける
Altium MCP:GPT-6とCodexを活用したAIによるPCB設計【ステップバイステップガイド】
Altium MCPは、Model Context Protocol(MCP)サーバーを介してAltium DesignerとAIアシスタントを接続します。AIはスクリーンショットを見ながら画面をクリックする代わりに、Altiumのスクリプト関数を直接呼び出します。本記事では、Codex上のGPT-6とオープンソースのeda-agentサーバーを使用し、230 VAC・10 A対応のBL0942搭載電力量計測基板を設計しました。データシートの確認から、DRC違反のない基板製造データの作成までを検証しています。 AIが部品選定、回路図作成、部品配置、配線、基板のチェックを実行し、回路構成の判断、配置方針の提示、修正の指示はエンジニアが担当しました。 本ガイドで解説する内容: Altium MCPとeda-agentサーバーの仕組み Codex上のGPT-6をAltiumに接続し、接続状態を確認する方法 AIによる部品選定、回路図作成、部品配置、配線の実行過程 出力されたデータと、エンジニアによる修正が必要だった箇所 注意事項 これらのサーバーは、第三者が独立して開発するオープンソースプロジェクトです......
PCB設計向けAIツール:あなたの設計ワークフローに最適なツールは?
AIツールは現在、PCB設計における回路構成の検討、回路図生成、部品選定、部品配置、配線、設計検証など、さまざまな工程を支援できるようになっています。 しかし、各AIツールが対応する工程や得意分野はそれぞれ異なります。 本記事では、AI PCB設計ツールについて、実際にどのような処理を行うのか、必要となる入力情報、そして実際のエンジニアリングワークフローのどの段階で活用できるのかを比較・解説します。 この記事では、以下の内容について解説します。 6種類のAI PCB設計ツールと、それぞれに必要な入力情報 PCB設計工程ごとにAIツールが実行できる内容 設計開始時点や使用中のEDAソフトに応じたツール選択方法 AIによる設計結果にもエンジニアによる検証が必要な理由 図: PCB設計ワークフローの各段階に対応したAI PCB設計ツールの分類 PCB設計向けAIツールの種類 AI PCB設計ツールは、大きく6種類に分類できます。 選択する際は、現在所有している設計情報が アイデア、要求仕様、回路図、または配置済み基板 のどの段階にあるかを基準にすると適切なツールを選択できます。 図: PCB設計における......
適切なPCB形状の選択
PCBに適切な形状を選択することは、電子デバイスの全体的な性能、製造性、美観に大きな影響を与える重要な決定です。長方形のPCBが最も一般的で汎用性がありますが、特定のアプリケーションで独自の利点を提供するさまざまな形状があります。この包括的なガイドでは、さまざまなPCB形状を探り、各形状の例を提供し、それらがどのように設計と機能性を最適化するかを紹介します。PCB形状の重要性を理解し、具体的な例を考慮することで、電子システムを強化するための情報に基づいた決定を下すことができます。 長方形PCB形状:定番の選択 長方形PCBは、実績のある選択肢であり、多様な業界で広く使用されています。その長方形の形状は、シンプルさ、製造の容易さ、標準プロセスとの互換性を提供します。この形状により、効率的な部品配置、簡単な信号配線、標準化された筐体への統合が可能になります。例えば、ハイエンドノートパソコンは通常、内部スペースの利用を最大化するために長方形のPCB形状を採用しています。長方形の形状により、プロセッサ、メモリ、ストレージ、その他のコンポーネントを効率的に配置でき、コンパクトで強力なコンピューティングデバイ......
部分的に反転したパネル化のチュートリアル
PCB設計のレイアウトエンジニアリング段階では、パネライゼーションが頻繁に採用されます。パネライゼーションとは、本質的には個々の基板をより大きな一枚の基板に組み立てることであり、Vカット、プロセスエッジ、フィデューシャル、ツーリングホール、その他のプロセス用クリアランスのためのスペースを確保します。 PCB試作時には、製造および実装の前に、Altiumで小さな基板をより大きな一枚の基板に組み立てる方が効率的であることがよくあります。 部分的反転パネライゼーション方法 今日は、PCB試作に特化した部分的反転パネライゼーション方法について詳しく見ていきましょう。基本的には、描画したPCBのTOP層をBOTTOM層に変換し、その逆も行ってパネライゼーションするものです。 全体的な手順は以下の通りです: 1. 新しいPCBファイルを作成し、完成したPCB設計を新しく作成したPCBファイルにコピーします。 2. 特殊貼り付けを実行します。 3. PCB基板全体をコピーし、選択して反転させ、時計回りに180度回転させます。 これらの手順を実行するには: 1. ファイル全体を選択します(ショートカット:S+A)......
PCB層数の決定
プリント基板(PCB)の設計を始めるとき、あなたが下すべき重要な決定の一つは、PCBの層数を決めることです。層数が異なれば、プロジェクト設計の結果に必ず影響を与えます。ここでは、その意味について説明し、PCB設計における銅層の数を決定するための簡単なガイドラインを提供します。 PCB層の理解 回路の複雑さを分析する: 回路の複雑さは、PCBの層数を決定する主要な要素です。多数の部品と複雑な配線要件を持つ複雑な回路では、必要なトレースと接続を収容するために追加の層が必要になる場合があります。 部品密度が高い回路は、通常、必要な配線を収容するためにより多くの層を必要とします。設計に複数の高速信号や敏感なアナログ信号が含まれる場合、追加の層は専用の電源プレーンとグラウンドプレーンを提供し、ノイズを低減することで信号整合性の向上に役立ちます。さらに、高速回路や敏感なアナログ信号を含む設計では、信号整合性に特別な注意が必要です。追加の層を利用して電源プレーンとグラウンドプレーンを分離し、ノイズを最小限に抑え、信号干渉やクロストークを低減することができます。 スペースの制約を考慮する: 設計をコンパクトな電子......
銅トレース設計のマスター
銅トレースは、PCB設計において電気信号の効率的な流れを確保する上で極めて重要な役割を果たします。あなたが電子工作愛好家、ホビイスト、エンジニア、学生、あるいはこの分野のプロフェッショナルであっても、銅トレース設計の原理と技術を理解することで、あなたのPCBプロジェクトを新たな高みへと引き上げることができます。本日は、JLCPCBが銅トレース設計の技術をマスターし、あなたのプロジェクトが最終的に最適な結果を達成できるようご案内します。 銅トレース設計の重要性: 銅トレースはあらゆるPCBの生命線であり、コンポーネント間で信号を伝達し、電子デバイスの機能を可能にします。適切に設計された銅トレースレイアウトは信号損失を最小限に抑え、電磁干渉(EMI)を低減し、信号整合性を向上させます。銅トレース設計をマスターすることで、PCBの全体的な性能と信頼性を高めることができます。 銅トレース設計における重要な考慮事項: a. トレース幅と間隔: 適切なトレース幅と間隔を決定することは、インピーダンス制御を維持し、信号劣化を防ぎ、電流容量要件に対応するために極めて重要です。トレース寸法を選択する際には、電流レベ......