PCB設計におけるアニュラリング:信頼性の高いビア接続と精密加工の習得
2 min
- 基本式を超えて:実際にリング幅を決定するもの
- IPC-6012アニュラリング要件:仕様が実際に述べていること
- 公差スタック分析:リングの余裕がどこに消えるか
- 配線密度とリング完全性:BGAのトレードオフ
- ティアドロップ:常に使用すべき無料の信頼性向上
- 製造の現実:ドリル加工、メッキ、検査
- DFM統合:生産前に問題を捕捉
- JLCPCBのアニュラリング製造への精密アプローチ
- 結論
- よくある質問(FAQ)
実は、皆さんに考えていただきたい質問があります。それは、PCBの最悪ケースのアニュラリングサイズを、すべての製造公差を含めて最後に実際に計算したのはいつですか、ということです。最近はない、あるいはまったくないとお答えになる方も、決してあなただけではありません。私たちは単にパッドサイズをEDAのデフォルト値や以前使用した値に合わせてスケーリングし、その数値が実際のドリル位置ずれ、層間位置合わせ誤差、エッチング補正に対応しているかどうかを確認していません。メッキされたビアバレルと各層の銅パッドの間の唯一の機械的・電気的接続は、ドリル加工されたすべての穴の周囲にあるあの薄い銅のリングなのです。

それがちょうど十分であるとき、誰もそれに気づきません。ぎりぎりの場合、間欠的な故障が発生し、それが残って数ヶ月後に生産エンジニアを悩ませることになります。今日は、教科書的な定義を超えて掘り下げていきます。実際のアニュラリングマージンを決定する公差スタックを分解し、IPC-6012のクラス要件を注意深く検討し(正当に評価し)、配線密度と製造堅牢性のトレードオフを取る設計手法についても見ていきます。
基本式を超えて:実際にリング幅を決定するもの
自分で計算できます。アニュラリングの幅は、パッド径とドリル径の差の半分です。パッド0.7mm、ドリル0.3mmであれば、どの側でも0.2mm、約8milとなります。問題は、そのような小さな計算はどちらかというと公称値であり、製造チェーン全体を経た後の値ではないということです。実際のアニュラリングは、公称値からプロセス中に蓄積されるすべての公差の合計を差し引いたものです。

リングは同時に2つの役割を果たします。電気的には、電解メッキされたバレルと各層のパッド銅との接触面積であり、ビア抵抗と通過できる実際の電流量に直接影響します。機械的には、ビアをラミネート上に固定し、熱ドリルが加わったときのパッドリフトに抵抗し、銅とFR-4の膨張率が異なるため、バレルとパッドの接触に歪みが生じます。
問題は、リングがぎりぎり十分な場合に現れます。ビアは電気試験、リフローを通過し、数週間後には問題ないように見えても、数回の熱サイクル後に間欠的なオープンが発生し始めることがあります。これは、小さな銅接続が時間とともに侵食され始めるためです。IPC 6012に準拠していても隠れたこれらのタイプの欠陥こそ、より厳しい仕様がクラス3の状況で防止するために設計された欠陥なのです。
IPC-6012アニュラリング要件:仕様が実際に述べていること
IPC-6012は3つの製品クラスにわたる最小アニュラリング要件を定義していますが、数値だけでは全体像を語りません。
| パラメータ | クラス1(一般) | クラス2(専用サービス) | クラス3(高信頼性) |
|---|---|---|---|
| 最小アニュラリング(外層) | 0.050mm(2 mil) | 0.050mm(2 mil) | 0.050mm(2 mil) |
| 最小アニュラリング(内層) | 0.050mm(2 mil) | 0.050mm(2 mil) | 0.050mm(2 mil) |
| ブレイクアウト許可(外層) | 可、90度 | 可、90度 | ブレイクアウト不可 |
| ブレイクアウト許可(内層) | 可、180度 | 可、90度 | ブレイクアウト不可 |
重要な違いは最小幅自体ではなく(クラス間で同一)、ブレイクアウト許容度です。クラス1とクラス2は、残りの円弧で最小リング幅が維持される限り、部分的なブレイクアウトを許可します。クラス3はどの層でもブレイクアウトを一切許可しません。つまり、ドリルは基板上のどこでもパッド境界内に完全に収まる必要があります。

このゼロブレイクアウト要件が、高信頼性設計でパッドサイズを大幅に大きくする理由です。単に公称配置のために設計するのではなく、最大公差蓄積があっても、どの層でもドリル穴がパッドエッジに触れないことを保証しているのです。
公差スタック分析:リングの余裕がどこに消えるか
ここが正念場です。公称アニュラリングは製造公差のスタックによって消費されます。
主な要因
- ドリル位置精度:標準CNCドリルは±0.075mm(3 mil)を達成します。高級装置は±0.025mm(1 mil)を達成できます。
- 内層のツーリングへの位置合わせ:通常±0.050mm(2 mil)で、イメージング精度と材料の寸法安定性に起因します。
- ラミネーション位置ずれ:熱と圧力により内層が±0.025~0.075mmずれることがあります。
- エッチング補正変動:横方向エッチングの変動が±0.013~0.025mm寄与します。
- ドリルとラミネーションの位置合わせ:X線ターゲティングアライメントが±0.025~0.050mm追加します。
標準的な4層基板での最悪ケースRSS(二乗和平方根)分析では、合計公差は0.10~0.15mmに達することがあります。あなたの0.20mmの公称リングは、パネル内の最悪のビアで0.05~0.10mmに縮小する可能性があります。
実用的な設計目標
この現実を踏まえ、実際に生産で機能するアニュラリング目標を以下に示します。
| 用途 | 目標リング(外層) | 目標リング(内層) | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 民生(クラス2) | 0.150mm(6 mil) | 0.175mm(7 mil) | 標準公差マージン |
| 産業(クラス2) | 0.175mm(7 mil) | 0.200mm(8 mil) | 延長寿命マージン |
| 車載/医療(クラス3) | 0.200mm(8 mil) | 0.250mm(10 mil) | ゼロブレイクアウト予算 |
| 軍事/航空宇宙(クラス3) | 0.250mm(10 mil) | 0.300mm(12 mil) | 最大信頼性マージン |
内層はラミネーションと位置合わせチェーンを通じてより多くの公差要因が蓄積されるため、より大きな目標が必要です。
配線密度とリング完全性:BGAのトレードオフ
0.8mmピッチのBGAを考えてみましょう。0.3mmドリルと0.125mmアニュラリング目標では、0.55mmパッドが必要です。隣接パッドエッジ間のギャップはわずか0.25mmです。トレース/スペース能力によっては、4/4 milルールで1本のトレースが通るか、5/5 milでは通らないかもしれません。
0.50mmパッドで0.1mmリングに落とすと、ギャップが0.30mmに広がり、追加のトレースが通せる可能性があります。しかし、配線の自由度と引き換えに製造マージンを犠牲にしました。あなたのファブリケータは、その0.1mmリングを信頼できるものにするのに十分な公差を維持できるでしょうか?
0.5mmおよび0.4mmピッチのBGAでは、マイクロビアが必須となります。レーザードリル加工されたマイクロビアは±0.013mm(0.5 mil)の位置精度を達成し、公差スタックを劇的に引き締めます。0.100mmレーザードリルで0.250mmパッドは0.075mmのアニュラリングを与え、より厳しい公差予算の後では、公称上より大きなリングを持つ機械ドリルビアよりも実際に信頼性が高くなります。
より小さなリングを追求すべき場合:ファブリケータがより厳しい位置合わせを確認できる、レーザードリルマイクロビアを使用している、またはブレイクアウトが許可されたクラス2の用途である場合。控えるべき場合:基板エッジ付近、取り付け穴周辺、大電流ビア、またはクラス3設計の場合。
ティアドロップ:常に使用すべき無料の信頼性向上
ティアドロップは、トレースとパッドの接合部にある小さな銅フィレットで、急激な幅の変化ではなく滑らかな幾何学的遷移を作り出します。熱サイクル中の界面での応力集中を軽減し、トレースが近づく方向のアニュラリングを効果的に増加させます。

ドリル位置ずれが穴を進入トレース方向に移動させた場合、ティアドロップは標準的な円形パッドでは存在しない余分な銅を提供します。KiCad、Altium、EasyEDAを含むほとんどのEDAツールは、配線後にバッチ操作としてティアドロップを適用します。このプロセスは無視できるファイルサイズの追加、ゼロの製造コスト、そして測定可能な熱サイクル改善をもたらします。これを省略する理由は本当にありません。ティアドロップをパッドへの銅ポ我们接続と組み合わせて、最大の機械的サポートを得てください。大きなポ我们に接続されたパッドは、単一トレース上の孤立したパッドよりもはるかにリフトに抵抗します。
製造の現実:ドリル加工、メッキ、検査
ドリル加工:支配的な変数
ドリル位置精度は、アニュラリング変動への単一最大の寄与因子です。機械能力を超えて、いくつかの現実世界の要因が誤差を追加します。
- ドリルビットの振れはスピンドル摩耗とともに増加し、軸精度を超える位置誤差を追加します。
- 材料の動きはドリル加工中、特に薄いまたは大きなパネルで、銅パターンに対する穴位置をずらします。
- スタック高さはマルチパネルドリル加工で、ドリルたわみにより下のパネルにより多くの誤差をもたらします。
JLCPCBのような現代のファブリケータは、自動ツール管理とSPCモニタリングを備えた高速CNCシステムを使用して、これらの変数を最小化しています。しかし、設計者は、提示された位置精度がプロセス能力を表しており、穴ごとの保証ではないことを理解すべきです。

メッキ:接続の完成
アニュラリングは、バレルメッキが各層のパッド銅と密接に接触する場合にのみ機能します。重要なプロセスチェーンは、クリーンなドリル加工(スミアや引き裂きなし)から、デスミア処理(過マンガン酸塩またはプラズマ)、無電解銅シーディング、そして最終的に指定厚さへの電解メッキ(クラス2で20~25マイクロメートル、クラス3で最低25マイクロメートル)へと続きます。
不十分なデスミアは特に厄介です。バレルメッキと内層パッド銅の間の薄い樹脂膜は、AOIでは見えない高抵抗界面を作り出し、現場運用中の抵抗ドリフトとしてのみ現れることがあります。
検査と検証
ファブリケータは補完的な方法でアニュラリング準拠を検証します:外層のAOI、内層位置合わせのX線、テストクーポンの断面マイクロセクショニング(IPC-6012のゴールドスタンダード)、および機能検証のための電気試験。JLCPCBは、注文提出時の自動DFMチェックと、プロセス内AOI、電気試験、クーポンベースのマイクロセクション分析を組み合わせて、設計から最終検査までの準拠を確保しています。
DFM統合:生産前に問題を捕捉
アニュラリング問題を解決する最もコスト効率の良い場所は設計段階です。DFMがぎりぎりのリングをフラグした場合、優先順位順に4つのオプションがあります。
- パッド径を増やす配線スペースが許せば。最もシンプルで信頼性の高い修正。
- ドリル径を減らすビア要件がより小さな完成穴を許せば。0.3mmから0.25mmに落とすと片側0.025mm追加されます。
- マイクロビアに切り替える問題のあるビアに対して。レーザードリルのより厳しい公差は、パッドサイズを変えずにリング予算を効果的に増やします。
- より厳しい位置合わせを要求するファブリケータに、通常は追加コストで。負担を製造側に移すため、最後の手段です。
JLCPCBのオンラインDFMシステムは、設計ファイルをアップロードすると自動的にアニュラリング準拠を評価し、標準プロセス公差でぎりぎりのビアをフラグします。この生産前チェックにより、製造にコミットする前に調整する機会が得られます。
JLCPCBのアニュラリング製造への精密アプローチ
高度なドリル加工と位置合わせ技術
JLCPCBのCNCドリルシステムは、すべての基板クラスで信頼性の高いアニュラリングに必要な位置精度を提供します。高精度スピンドル、自動ツール管理、リアルタイム深度制御により、クリーンで正確に配置された穴を確保し、アニュラリング品質を最大化します。ラミネーション中の厳密な内層位置合わせ制御と組み合わせることで、これらの能力は攻めのパッドサイズでも堅牢なビア接続をサポートします。
高信頼性出力のための厳格な公差管理
IPCクラス2またはクラス3準拠が必要な基板に対して、JLCPCBは製造プロセス全体を通じて厳格な公差管理を適用します。層間位置合わせはドリル加工前に仕様に対して検証されます。ドリル精度は統計的プロセス管理を通じて監視されます。そして完成基板は、すべてのビア位置でアニュラリング品質が必要な基準を満たしていることを検証するための包括的な検査を受けます。
完璧なビア構造を保証する包括的サポート
JLCPCBのDFMシステムは、設計ファイルをアップロードすると自動的にアニュラリング準拠を評価し、ファブリケータの標準公差でぎりぎりのリングを持つ可能性のあるビアをフラグします。この早期警告により、生産にコミットする前に設計を調整する機会が得られ、歩留まり問題を防ぎ、納品されるすべての基板で信頼性の高いビア接続を確保します。
結論

アニュラリング設計は、電気的信頼性、機械的完全性、製造の現実の交差点に位置します。公称計算は簡単ですが、すべての層のすべてのビアで完全な公差スタックを乗り切るリングを設計するには、規律ある分析と実践的な経験が必要です。
重要なポイント:アニュラリング目標は、IPCの最小値だけでなく、ファブリケータの実際の公差能力によって決定されるべきです。これらの最小値は完成基板の合否基準を定義するものであり、確実にそこに到達するための設計目標ではありません。適切なリングサイジングをティアドロップ、適切なDFM分析、公差予算がどこに消えるかの理解と組み合わせれば、PCB現場故障の最も一般的な原因の1つを排除できます。
これらの原則を実践する準備ができているなら、JLCPCBの厳密なドリル位置合わせ、自動DFM分析、多段階検査の組み合わせにより、すべての基板クラスで信頼性の高いアニュラリングを簡単に実現できます。設計ファイルをアップロードして即座にDFMフィードバックを取得し、ビア接続が設計通りに機能するという自信を持って生産を開始してください。

よくある質問(FAQ)
Q. PCB設計におけるアニュラリングとは何ですか?
アニュラリングは、PCBのドリル穴を囲む銅パッド領域です。その幅は(パッド径から穴径を引いた値)を2で割って計算されます。メッキされたビアバレルと各層の銅トレース間の機械的・電気的接続を提供します。
Q. 設計すべき最小アニュラリング幅は?
民生品(IPCクラス2)では、外層に最小0.15mm(6 mil)のアニュラリングを設計し、適切な製造マージンを確保してください。高信頼性用途(IPCクラス3)では、0.2mm(8 mil)以上を目標にしてください。
Q. アニュラリングのブレイクアウトの原因は?
ブレイクアウトは、ドリル穴がパッド中心から十分にずれ、ドリルが1つ以上の側でパッド境界を超えた場合に発生します。原因には、ドリル位置誤差、ラミネーション中の内層位置合わせ誤差、加工中の材料の動きが含まれます。
Q. ティアドロップは本当に信頼性を向上させますか?
はい。ティアドロップはトレースとパッドの接合部での機械的応力を軽減し、トレース方向のアニュラリングを効果的に増加させます。研究により、ティアドロップによる熱サイクル信頼性の測定可能な改善が示されています。
Q. JLCPCBはアニュラリング品質をどのように検証しますか?
JLCPCBは、注文処理中の自動DFMチェック、製造パネルのAOI、接続検証のための電気試験、サンプルクーポンの断面分析を使用しています。この多層的な品質アプローチにより、設計検証から最終検査までのアニュラリング準拠を確保しています。
学び続ける
PCB設計向けAIツール:あなたの設計ワークフローに最適なツールは?
AIツールは現在、PCB設計における回路構成の検討、回路図生成、部品選定、部品配置、配線、設計検証など、さまざまな工程を支援できるようになっています。 しかし、各AIツールが対応する工程や得意分野はそれぞれ異なります。 本記事では、AI PCB設計ツールについて、実際にどのような処理を行うのか、必要となる入力情報、そして実際のエンジニアリングワークフローのどの段階で活用できるのかを比較・解説します。 この記事では、以下の内容について解説します。 6種類のAI PCB設計ツールと、それぞれに必要な入力情報 PCB設計工程ごとにAIツールが実行できる内容 設計開始時点や使用中のEDAソフトに応じたツール選択方法 AIによる設計結果にもエンジニアによる検証が必要な理由 図: PCB設計ワークフローの各段階に対応したAI PCB設計ツールの分類 PCB設計向けAIツールの種類 AI PCB設計ツールは、大きく6種類に分類できます。 選択する際は、現在所有している設計情報が アイデア、要求仕様、回路図、または配置済み基板 のどの段階にあるかを基準にすると適切なツールを選択できます。 図: PCB設計における......
適切なPCB形状の選択
PCBに適切な形状を選択することは、電子デバイスの全体的な性能、製造性、美観に大きな影響を与える重要な決定です。長方形のPCBが最も一般的で汎用性がありますが、特定のアプリケーションで独自の利点を提供するさまざまな形状があります。この包括的なガイドでは、さまざまなPCB形状を探り、各形状の例を提供し、それらがどのように設計と機能性を最適化するかを紹介します。PCB形状の重要性を理解し、具体的な例を考慮することで、電子システムを強化するための情報に基づいた決定を下すことができます。 長方形PCB形状:定番の選択 長方形PCBは、実績のある選択肢であり、多様な業界で広く使用されています。その長方形の形状は、シンプルさ、製造の容易さ、標準プロセスとの互換性を提供します。この形状により、効率的な部品配置、簡単な信号配線、標準化された筐体への統合が可能になります。例えば、ハイエンドノートパソコンは通常、内部スペースの利用を最大化するために長方形のPCB形状を採用しています。長方形の形状により、プロセッサ、メモリ、ストレージ、その他のコンポーネントを効率的に配置でき、コンパクトで強力なコンピューティングデバイ......
部分的に反転したパネル化のチュートリアル
PCB設計のレイアウトエンジニアリング段階では、パネライゼーションが頻繁に採用されます。パネライゼーションとは、本質的には個々の基板をより大きな一枚の基板に組み立てることであり、Vカット、プロセスエッジ、フィデューシャル、ツーリングホール、その他のプロセス用クリアランスのためのスペースを確保します。 PCB試作時には、製造および実装の前に、Altiumで小さな基板をより大きな一枚の基板に組み立てる方が効率的であることがよくあります。 部分的反転パネライゼーション方法 今日は、PCB試作に特化した部分的反転パネライゼーション方法について詳しく見ていきましょう。基本的には、描画したPCBのTOP層をBOTTOM層に変換し、その逆も行ってパネライゼーションするものです。 全体的な手順は以下の通りです: 1. 新しいPCBファイルを作成し、完成したPCB設計を新しく作成したPCBファイルにコピーします。 2. 特殊貼り付けを実行します。 3. PCB基板全体をコピーし、選択して反転させ、時計回りに180度回転させます。 これらの手順を実行するには: 1. ファイル全体を選択します(ショートカット:S+A)......
PCB層数の決定
プリント基板(PCB)の設計を始めるとき、あなたが下すべき重要な決定の一つは、PCBの層数を決めることです。層数が異なれば、プロジェクト設計の結果に必ず影響を与えます。ここでは、その意味について説明し、PCB設計における銅層の数を決定するための簡単なガイドラインを提供します。 PCB層の理解 回路の複雑さを分析する: 回路の複雑さは、PCBの層数を決定する主要な要素です。多数の部品と複雑な配線要件を持つ複雑な回路では、必要なトレースと接続を収容するために追加の層が必要になる場合があります。 部品密度が高い回路は、通常、必要な配線を収容するためにより多くの層を必要とします。設計に複数の高速信号や敏感なアナログ信号が含まれる場合、追加の層は専用の電源プレーンとグラウンドプレーンを提供し、ノイズを低減することで信号整合性の向上に役立ちます。さらに、高速回路や敏感なアナログ信号を含む設計では、信号整合性に特別な注意が必要です。追加の層を利用して電源プレーンとグラウンドプレーンを分離し、ノイズを最小限に抑え、信号干渉やクロストークを低減することができます。 スペースの制約を考慮する: 設計をコンパクトな電子......
銅トレース設計のマスター
銅トレースは、PCB設計において電気信号の効率的な流れを確保する上で極めて重要な役割を果たします。あなたが電子工作愛好家、ホビイスト、エンジニア、学生、あるいはこの分野のプロフェッショナルであっても、銅トレース設計の原理と技術を理解することで、あなたのPCBプロジェクトを新たな高みへと引き上げることができます。本日は、JLCPCBが銅トレース設計の技術をマスターし、あなたのプロジェクトが最終的に最適な結果を達成できるようご案内します。 銅トレース設計の重要性: 銅トレースはあらゆるPCBの生命線であり、コンポーネント間で信号を伝達し、電子デバイスの機能を可能にします。適切に設計された銅トレースレイアウトは信号損失を最小限に抑え、電磁干渉(EMI)を低減し、信号整合性を向上させます。銅トレース設計をマスターすることで、PCBの全体的な性能と信頼性を高めることができます。 銅トレース設計における重要な考慮事項: a. トレース幅と間隔: 適切なトレース幅と間隔を決定することは、インピーダンス制御を維持し、信号劣化を防ぎ、電流容量要件に対応するために極めて重要です。トレース寸法を選択する際には、電流レベ......
PCB設計ルールのマスター:最適な結果を得るための包括的ガイド
PCB設計ルールは、プリント基板の機能性、信頼性、製造性を確保するための重要なガイドラインです。PCB設計ルールに従うことで、設計者は最適な性能を実現し、製造プロセス中および最終製品における潜在的な問題を最小限に抑えることができます。この包括的なガイドでは、PCB設計ルールの世界を深く掘り下げ、貴重な洞察、実践的なヒント、実例を提供し、成功するPCBレイアウトの作成を支援します。 I. PCB設計ルールの重要性を理解する 信号整合性と電磁両立性(EMC): 信号整合性を維持し、電磁干渉を防ぐために、設計者はプレーンとトレースの間隔、インピーダンス制御、グランド分離などの要素を考慮する必要があります。適切なトレース間隔はクロストークとノイズを低減し、コンポーネント間の明確な通信を確保するのに役立ちます。インピーダンス制御は高速設計において重要であり、PCBトレース全体にわたって信号整合性を維持します。 製造および組立プロセスの促進: 効果的なコンポーネント配置は、効率的な組立とテストに不可欠です。コンポーネントの配置と方向に関する設計ルールに従うことで、設計者はアクセシビリティ、製造の簡素化、将来の......