PCB端子台:信頼性の高いワイヤ・ツー・ボード接続のための設計エンジニアガイド
2 min
- 産業用、電源、制御プロジェクトにおけるワイヤ・トゥ・ボード接続の重要な役割
- 課題への対処:配線の緩み、はんだ接合部の故障、沿面距離
- PCB端子台とは何か?
- PCB端子台の種類
- PCB端子台を選択する際の重要な要素
- 端子台のPCB設計上の考慮事項
- 組立方法とはんだ付けのベストプラクティス
- 信頼性、性能、よくある間違い
- JLCPCBが信頼性の高いワイヤ・トゥ・ボード接続をサポートする方法
- PCB端子台に関するFAQ
- 結論
重要なポイント
- 故障モードへの対処:適切なクランプとマウントを選択し、配線の緩み、接合部の疲労、アーキングを防ぎます。
- ネジ式 vs バネ式:ネジ式ブロックは高振動環境で強力なクランプ力を提供し、バネ式ブロックは配線を迅速化します。
- 安全距離:15Vを超える電圧では、電気アーキングを防ぐために適切なクリアランス距離を確保してください。
- 最適化されたフットプリント:機械的ストレスと大電流に対処するため、より大きなアニュラーリングと2オンス銅を使用してください。
- 自動組立:選択的ウェーブはんだ付けにより、手はんだ付けによるコールドジョイントを防ぎます。
PCB端子台は、ワイヤ・トゥ・ボード接続の縁の下の力持ちです。産業用制御、電源、自動車システムなどにおいて、PCBを再加工することなく、ワイヤの接続や交換に使用できます。端子台は締め付けまたはネジ止めが可能で、手はんだ付けの不確実性を排除します。しかし、端子台には問題が生じることもあります。緩んだ配線は振動し、重量のある部品ははんだ接合部の疲労を受けやすく、沿面距離や空間距離の不足はトレース間でのアーク放電を引き起こす可能性があります。緩く締められたネジは振動して間欠的な誤動作を起こし、小さすぎるクリアランスは雨天時にアーク放電を許すかもしれません。これらの問題の早期発見は、適切なブロックタイプの選択、間隔規制の遵守、および重量のあるマウントの補強によって達成できます。優れたワイヤ・トゥ・ボードソリューションは、トレースの焼損を防ぎ、深夜のデバッグを不要にします。
産業用、電源、制御プロジェクトにおけるワイヤ・トゥ・ボード接続の重要な役割
端子台は要求の厳しいアプリケーションで真価を発揮します。これらは、単純なピンヘッダーやIDCケーブルでは対応できない大電流と過酷な環境を処理するように作られています。例えば、制御盤や産業オートメーションでは、PCB端子台は至る所にあります:モータドライブ、センサー、電源、グランドバスの接続などです。重機や航空宇宙システムでは、端子台はモータ電源や48 VDCレールを運ぶ太いゲージのワイヤを整えます。民生用電子機器でも、信頼性が重要な電源ユニットに登場します。
これらのコネクタにより、エンジニアは大ゲージのワイヤ(PCBコネクタと比較して大きい)を取り付け、大きな導体を迅速に剥がしてクランプすることができます。端子台は、多種多様なワイヤサイズとタイプに対応しているため、設計者に柔軟性を提供します。PCBを再設計することなく、単線と撚り線、異なるゲージ、異なる導体数を混在させることができます。また、メンテナンスも容易です。故障したボードをフィールド配線から取り外すために、はんだを除去する必要がなく、ダウンタイムを削減できます。
高電圧回路と低電圧回路が同じPCB上に共存する場合、適切な絶縁が不可欠です。電圧差 が15V~30Vを超える場合、設計者はIPC-2221などの規格に従って、沿面距離と空間距離を厳密に拡大する必要があります。
課題への対処:配線の緩み、はんだ接合部の故障、沿面距離
適切に設計された端子台でも、設置や設計が不適切な場合は故障する可能性があります。緩い接続は悪名高い悩みの種です。クランプされたネジ上の緩んだワイヤは、間欠的に動作したりアーク放電が発生するまで気づかれないことがあります。この問題は、機械の振動が発生しやすい機器で特に一般的です。ネジを適切にトルク管理するか、必要なレベルの振動に対応したバネクランプを提供することが重要です。他のエンジニアは、スレッドロックや撚り線へのワイヤフェルールの挿入を使用して、腐食や滑りを防いでいます。

はんだ接合部の疲労も別の問題です。大きな端子台は重く、その金属ポストは大きな熱質量を生み出します。薄いパッドや不十分なはんだは、熱サイクルや機械的ストレス下でひび割れする可能性があります。十分な銅パッドを備えたスルーホール、ウェーブはんだ付け可能なブロックを使用すると、屈曲に耐える強力なフィレットを形成するのに役立ちます。自動組立では、端子台のような重量部品は、完全な濡れを確保するために選択的はんだ付けやウェーブはんだ付け工程が施されることがよくあります。比較して、手はんだ付けはエラーが発生しやすいです。実際、JLCPCBは、手はんだ付けされたボードは、特に大きなコネクタで「コールドジョイントと不均一な濡れ」に悩まされる可能性があると指摘しています。
最後に、沿面距離と空間距離は電源アプリケーションでは決して無視できません。沿面距離は導体間の絶縁表面に沿った距離であり、空間距離は空中を通る最短距離です。これらのギャップが小さすぎると、高電圧がアーク放電する可能性があります。業界ガイドラインは最小間隔を規定しています。実際には、230 VACシステムではFR-4上で5~10 mmの沿面距離が必要になる場合があります。湿気や汚れがある場合はさらに必要です。常に関連する表を参照してください。正しい沿面距離であっても、シルクスクリーンに高電圧端子をマークし、その配線を信号トレースから遠ざけることが賢明です。あるプロジェクトでは、間隔の見落としにより、小さなスパークが近くの敏感なアナログトレースに漏れ、チームを何日も悩ませるノイズを引き起こしました。ショートするより安全に越したことはありません!
PCB端子台とは何か?
PCB端子台は、本質的に、はんだ付けを必要とせずにワイヤをボードにクランプするモジュール式の絶縁コネクタです。取り外し可能な接合点と考えてください。各ブロックには金属端子があります。ワイヤは上部に挿入して固定され、ブロックの底部はPCB銅にんだ付けまたはその他の方法で取り付けられます。この設計は、電気的接触と機械的保持の両方を提供します。固定コネクタとは異なり、端子台はワイヤ・トゥ・ボード用に設計されています。一般的なボードコネクタよりも大きな導体と高い電流を処理します。
多くの端子台は取り外し可能またはDINレール互換です。例えば、12ポジションの端子台は1つの固体部品である場合もあれば、はんだ付けされた「ヘッダー」ベースとプラグイン端子で構成される場合もあります。これらは、中間の嵩張る配線なしに、外部ケーブルからボード銅に直接電流が流れることを保証します。端子台は、PCBの端またはマウントブラケット上に配置されることが多く、シャーシ配線ハーネスと位置合わせされます。
他のコネクタとの違いと一般的なアプリケーション
端子台は、いくつかの重要な点で他のコネクタと異なります:

PCB端子台の種類
安全で高振動用途向けのネジ式端子台
ネジ式端子台(スクリューダウンまたはクランピングブロックとも呼ばれる)は、金属ネジまたはボルトを使用してワイヤを導電プレートに押し付けます。これらは古典的な設計です。ワイヤを剥がし、スロットに置き、ネジを締めて固定します。このタイプは機械的信頼性で高く評価されています。適切にトルク管理されたネジは、緩めない限り外れないため、大電流および高振動環境に最適です。実際、専門家はスルーホールネジ端子台が他のタイプよりも振動下で「より良い安定性を提供する」と指摘しています。

ネジ式ブロックには多くのピッチがあります。一般的な値は3.5 mm、5.08 mm、7.62 mmです。ピッチは受け入れ可能なワイヤの太さ/ゲージを決定します。より大きなピッチはより大きなワイヤに対応します。また、通常、UL94-V0定格の頑丈なプラスチックハウジングを備え、部品の損失を防ぐためのロックレバーやキャプティブネジが利用可能な場合が多いです。ネジ機構のため、設置に少し時間がかかりますが、接続は岩のように堅固なクランプです。
迅速な配線のためのバネクランプとプッシュインタイプ
バネ式端子台は、ネジを金属バネに置き換え、ワイヤを挿入する前に(通常はレバーを押して)作動させます。解放すると、バネが導体をクランプします。プッシュイン式ブロックも同様に機能しますが、ワイヤを挿入すると自動的にロックされる場合があります。これらの設計は配線がはるかに速く、ワイヤを挿入して放すと、パチッとはまります。これらは、フィールド変更が頻繁な制御キャビネットや壁掛け機器によく見られます。

業界ガイドによると、バネ式およびプッシュイン式ブロックは「より迅速な組立を提供し」、ワイヤが再構成される可能性のあるアプリケーションに最適です。トレードオフは、一般的に処理できる電流がやや少なく、極端な振動下ではそれほど強固に保持できない可能性があることです。ただし、優れた設計は強いバネ力を適用し、多くの場合、簡単に解放できるレバーを提供します。一般的なピッチはネジ式ブロックと同様で、3.5 mmと5.0 mmです。バネ端子を使用する場合、導体がバネ爪の下に完全に挿入されていることを確認してください。よくある間違いは、小さな尾を残すことで、バネが緩む可能性があります。また、撚り線は最大のグリップのためにバネクランプと共に使用する場合、フェルールを使用する必要があることを覚えておいてください。
メンテナンス効率のためのプラガブル端子台
プラガブル端子台は、2ピースのバネまたはネジを統合しています。PCB実装ヘッダーと取り外し可能な配線プラグで構成されます。切断するには、端子プラグを取り外すだけで、すべてのフィールドワイヤが同時に切り離されます。再接続は、プラグをヘッダーに再挿入するだけです。これは、フィールドで必要とされる場合や、ボードをホットスワップする場合に非常に便利です。

プラガブル端子台は、メンテナンスがコネクタの交換と同じくらい簡単になるように設計されています。マルチボード制御システムでは、各ボードの一部がプラガブルブロックである場合があります。これにより、ボード故障の場合、ワイヤを取り外し、ボードを交換し、ワイヤを再びはんだ付けすることなく再接続できます。ベースはスルーホールまたはSMTで、プラグはケーブル配線を容易にするために直角方向になっています。双方向嵌合のプラグもありますが、ほとんどのプラグは一方向にのみ嵌合するようにキー設定されています。
PCB端子台を選択する際の重要な要素
電気的定格、機械的強度、環境耐性
適切な端子台の選択は、電気的要件から始まります。ブロックの電流定格は、設計が運ぶ最大値を超える必要があり、通常は安全マージンを確保します。予想負荷に対して常に20~30%の安全バッファを残してください。例えば、10 Aのモータ回路では、サージを考慮して15 Aの端子台を使用する場合があります。一般的に、大電力用ブロックは15~20 mmピッチから始まり、数十アンペアを運ぶことができ、小信号ブロックは3~5 mmピッチでわずか2~5 Aの場合があります。ワイヤサイズの互換性はこれらの定格に関連しています。端子台はAWG範囲を指定します(小さなブロックでは28~16 AWG、電力ブロックでは20~6 AWG)。小さすぎるワイヤはぐらついて接続不良を引き起こし、大きすぎるワイヤは単純に挿入できません。

機械的要因には振動と衝撃が含まれます。クランプ機構は緩みに抵抗する必要があります。高振動アプリケーションでは、ロックワッシャー付きのネジタイプや二重ネジブロックが好まれることがよくあります。一部のバネ設計は、ワイヤが断続的に引っ張られると緩む可能性があるため、保持力を確認してください。また、ハウジング材料を確認してください。UL94 V-0難燃性定格のポリアミドは火災から保護し、IP定格やコンフォーマルコーティングオプションのあるブロックは湿気やほこりに耐えることができます。
チェックリスト:
- 電流と電圧の定格を確認する(30%のマージンを追加)。
- ワイヤAWG範囲をブロック仕様に合わせる。
- 機械的マウントが堅牢であることを確認する。
推奨設計パラメータ vs. 標準PCB製造限界
| 設計パラメータ | 推奨設計値 | 標準製造能力(参考:JLCPCB) | 工学的理由 / 目的 |
|---|---|---|---|
| 最小PTH穴サイズ | ピン径 + (0.2 mm~0.3 mm) | 0.2 mm | ピンの挿入を容易にし、ウェーブはんだ付け時の適切なはんだウィッキングを促進します。 |
| 最小アニュラーリング | ≥ 0.25 mm | 0.13 mm (1 oz) / 0.20 mm (2 oz) | パッドの浮きを防ぎ、ケーブルストレスに対する機械的強度を高めます。 |
| ソルダーマスクダム | ≥ 0.20 mm | 0.20 mm (緑) / 0.254 mm (カラー) | 隣接する高密度端子ピン間のはんだブリッジと短絡を防ぎます。 |
| 仕上げ銅厚 | >15 Aには2 oz (70μm)を推奨 | 1 oz (35μm) / 2 oz (70μm) | 電流容量を増やし、局所的な温度上昇/抵抗損失を低減します。 |
| NPTHへのクリアランス | 近くの銅から≥0.5 mm | 0.20 mm | 機械的マウントハードウェア/ネジへの偶発的な電気短絡を防ぎます。 |
端子台のPCB設計上の考慮事項
フットプリントレイアウトと沿面距離/空間距離規則
PCBに端子台を配置する際は、フットプリントを慎重に計画してください。メーカーのデータシートから正確なランドパターンを使用してください。パッドと穴のサイズがスルーホールブロックのIPCガイドラインに従っていることを確認してください。これは、各リードの周りに適切なアニュラーリングを確保することを意味します。例えば、IPC-2221は、耐久性を確保するために特定のアニュラーリングと製造余裕を要求しています。
標準的な高信頼性製造ガイドライン(JLCPCB製造規則など)によると、メッキスルーホール(PTH)の最小アニュラーリングは1 oz銅で0.13 mm(2 oz銅で0.2 mm)です。したがって、重負荷端子台の場合、穴サイズ + 0.5 mm~0.8 mmのパッド径が、機械的強度、電流密度、ソルダーマスク緑油ブリッジ限界の間で理想的なバランスを取ります。ワイヤの挿入と締め付けによる機械的ストレスは、主にPTHバレルとその周囲の銅パッドに伝達されます。大電流を運ぶ端子台の場合、2 oz(70 µm)仕上げ銅を使用すると、熱ストレスと抵抗損失が大幅に減少します。一方、ネジ保持に使用される非メッキ実装穴(NPTH)は、偶発的な短絡を防ぐために隣接する銅トレースから少なくとも0.5 mmのクリアランスを維持する必要があります。

間隔も同様に重要です。ブロックの導電部分と近くの導体との間に適切な空間距離と沿面距離を維持してください。経験則として、電圧差が15 Vを超えると、IPC-2221は特定の間隔を義務付けています。高電圧端子台は、次の銅フィーチャーまで数ミリメートルの空間距離が必要な場合があります。沿面距離が厳しい場合、ボードスロットやピン間の絶縁バリアを追加することで増やすことができます。Altiumの高電圧ガイドは、カットやスロットがトレースルーティングを変更せずに沿面距離経路を効果的に延長できると指摘しています。
また、ピッチと列間隔にも注意してください。多列端子台は、ボードエッジだけでなく、トレース、シルク、その他のコンポーネントへのクリアランスも必要です。可能であれば、大電流トレースをブロックの真下に配線し、薄い信号線をエッジから遠ざけて短絡を避けてください。機械的クリアランスも忘れないでください。一部のブロックには、追加の高さが必要な突出部品があります。
パッドとマウントによる機械的補強
重い端子台はPCBにかなりのストレスを与える可能性があります。それらを補強するには:
- 非メッキ実装穴を使用する:十分なスペースがある場合、シャーシまたはボードエッジへの機械的ネジ用の追加スルーホールを設計します。これらの穴には銅がないため、何も短絡しません。ネジやリベットでブロックを固定できます。これらの穴への他の銅からのクリアランスは常に少なくとも2 mm確保してください。
- 厚く、適切にメッキされたパッド:IPCパッドサイズ規則に従ってください。典型的な式は:パッド径 = 穴サイズ + 2×アニュラーリング + 製造余裕です。アニュラーリングは可能な限り大きくしてください。この銅がストレスに耐えるためです。
- 追加の銅ポア:端子列の周りに銅を追加して、補強「足」として機能させます。これらのソリッドポアはグランドに接続され、ブロック下のボードを剛性化します。ただし、銅が多すぎるとはんだ付け時に不均一な加熱を引き起こす可能性があるため、バランスの取れたレイアウトを確保してください。
組立方法とはんだ付けのベストプラクティス
スルーホールウェーブはんだ付けとSMTリフロー技術
ほとんどのスルーホール端子台では、量産においてウェーブはんだ付けが主流の方法です。ウェーブはんだ付け は、PCBの下面を溶融はんだに浸し、すべてのリードの周りに一度に堅牢なフィレットを作成します。このプロセスは非常に強力な接合部を生成し、高ピン数コネクタに理想的です。大量生産には高速ですが、ファインピッチSMT部品には限界があります。
SMT組立とウェーブはんだ付け中、端子台のような重量コネクタは、その大きな熱質量のために独自の熱的課題を提示します。不十分な熱は、特に連続銅プレーンを持つ多層ボードで、コールドはんだ接合部や不十分な濡れを引き起こす可能性があります。JLCPCBがコールドジョイントと不均一な品質の主な原因として指摘する手作業によるリワークなしで信頼性の高いはんだ接合部を実現するには、選択的ウェーブはんだ付けや最適化されたリフロー熱プロファイリングなどの自動化プロセスが好まれます。最新の組立ワークフローは、製造前にドリル・トゥ・パッドの位置合わせ、クリアランス経路、サーマルリリーフ規則を検証するために、自動光学検査(AOI)および生産前DFM(設計製造性)ツールにも依存しています。
信頼性、性能、よくある間違い
耐振動性と熱サイクルの影響
端子台は、電気的および機械的にストレスの多い環境に置かれることがよくあります。振動はネジを徐々に緩めたり、バネを疲労させたりする可能性があります。関連規格にテストされたブロックを選択して、これに対処する設計を行ってください。バネ式ブロックは緩んだネジよりも振動を減衰する傾向がありますが、ロック機構付きの締まったネジが最も安全な場合が多いです。
熱サイクルはもう一つの隠れた原因です。温度が変化すると、材料が膨張または収縮します。これははんだ接合部とネジクランプにせん断応力をかける可能性があります。時間の経過とともに、これははんだのひび割れにつながる可能性があります。これを軽減するには、可能な限り温度係数が一致する金属合金を使用してください。
沿面距離の無視や小さすぎるパッドなどのエラーを避ける
最も一般的な見落としの1つは、レイアウトでのクリアランスを忘れることです。端子台が高電圧定格であっても、近くのワイヤやボードトレースが安全距離に違反する可能性があります。CADのクリアランス規則でボード間隔を常に再確認してください。規制はもはやオプションではないことを覚えておいてください。不十分な間隔は信頼性の問題を引き起こす可能性があります。
小さすぎるパッドや穴もよくある間違いです。ドリルビットとパッド径が最悪の場合のワイヤやピンに一致することを確認してください。大きなパッドは大量はんだの問題を引き起こし、はんだ付けが困難になる可能性があります。同様に、小さなパッドは接触不足のために問題が生じる可能性があります。スルーホール設計に関するCadenceガイドは、十分なアニュラーリングの使用を強調しています。実際には、穴の周りに少なくとも0.5 mmの銅を目指してください。また、端子領域に近すぎるトレースの配線は避けてください。機械的ストレスが近すぎる隣接トレースをひび割れさせる可能性があるためです。
JLCPCBが信頼性の高いワイヤ・トゥ・ボード接続をサポートする方法
JLCPCB は、これまでに議論した端子台の課題に直接対処するいくつかのサービスを提供しています:
- 無料DFMチェック:製造前に、JLCPCBのDFMツールは、不十分な間隔やはんだ付け性などの問題を自動的にフラグできます。例えば、端子台ピンやパッド間の小さすぎるクリアランスを検出します。これらを早期に修正することで、後での高額な修正を避けることができます。
- 組立の専門知識:JLCPCBの組立サービスは、ウェーブはんだ付けとリフロープロセスの両方を処理する設備を備えています。専門家は、大きなピンに適したはんだプロファイルをプログラムする方法を知っており、混在技術ボード用の選択的はんだ付けも提供しています。
選択 + 設計 + 組立 = 信頼性。大きなネジ式端子台は、PCBランドが適切で、はんだ付けが適切な場合にのみ、その定格を満たします。逆に、安価なプラスチック端子でも、慎重に設置および確認すれば、プレミアムなものを上回る性能を発揮できます。
JLCPCBでPCB生産を簡素化
PCB製造、組立、部品のワンストップサプライヤー。
即時見積もりから迅速な配送まで、ワークフローを合理化し、やり取りを削減し、すべてのビルドをプロトタイプから量産までスムーズに進めます。即時見積もりを取得 >
PCB端子台に関するFAQ
Q: ネジ式端子台とバネ式(プッシュイン)ブロックのどちらを選ぶべきですか?
大電流、振動、太いワイヤにはネジ式端子を使用してください。これらは強力にクランプし、そのままの位置を保ちます。迅速な組立と頻繁な配線変更にはバネ式/プッシュイン式ブロックを選択してください。ネジは産業用の信頼性に優れ、バネは速度と利便性に優れています。
Q: 沿面距離とは何で、なぜ重要なのですか?
沿面距離は、2つの導体間のPCB表面に沿った最短経路です。適切な沿面距離は、高電圧または過酷な環境でのアーク放電とトラッキングを防ぎます。沿面距離が小さすぎると、短絡や安全コンプライアンスの失敗を引き起こす可能性があります。
Q: 端子台のはんだ接合部がひび割れ続けます。なぜですか?
ひび割れは通常、機械的ストレスまたは弱いはんだ接合部から生じます。小さすぎるパッド、小さなアニュラーリング、不十分なはんだ充填が一般的な原因です。重い端子台はウェーブはんだ付けを好みます。手はんだ付けには高い熱と完全なフィレットが必要です。機械的サポートが役立ちます。
Q: 組立後に端子台の接続を確認するにはどうすればよいですか?
目視検査から始め、次にマルチメーターで導通と抵抗を確認します。短時間の負荷を適用して、電圧降下や発熱を確認します。IRカメラで高温の接合部を明らかにでき、軽い引っ張りテストでクランプ強度を確認できます。
結論
信頼性の高いワイヤ・トゥ・ボード接続には、適切なコネクタを選ぶだけでは不十分です。堅牢なフットプリント設計、適切な沿面距離、高品質の組立が求められます。スマートなPCBレイアウト手法と自動DFMチェックを組み合わせることで、コールドジョイント、トレースの浮き、フィールド故障を事前に排除できます。
次の電源または産業プロジェクトを構築する準備はできましたか?今すぐ設計をJLCPCBにアップロードして、無料の自動DFM分析、精密製造、信頼性の高い組立サービスを活用してください!
学び続ける
Altium MCP:GPT-6とCodexを活用したAIによるPCB設計【ステップバイステップガイド】
Altium MCPは、Model Context Protocol(MCP)サーバーを介してAltium DesignerとAIアシスタントを接続します。AIはスクリーンショットを見ながら画面をクリックする代わりに、Altiumのスクリプト関数を直接呼び出します。本記事では、Codex上のGPT-6とオープンソースのeda-agentサーバーを使用し、230 VAC・10 A対応のBL0942搭載電力量計測基板を設計しました。データシートの確認から、DRC違反のない基板製造データの作成までを検証しています。 AIが部品選定、回路図作成、部品配置、配線、基板のチェックを実行し、回路構成の判断、配置方針の提示、修正の指示はエンジニアが担当しました。 本ガイドで解説する内容: Altium MCPとeda-agentサーバーの仕組み Codex上のGPT-6をAltiumに接続し、接続状態を確認する方法 AIによる部品選定、回路図作成、部品配置、配線の実行過程 出力されたデータと、エンジニアによる修正が必要だった箇所 注意事項 これらのサーバーは、第三者が独立して開発するオープンソースプロジェクトです......
PCB設計向けAIツール:あなたの設計ワークフローに最適なツールは?
AIツールは現在、PCB設計における回路構成の検討、回路図生成、部品選定、部品配置、配線、設計検証など、さまざまな工程を支援できるようになっています。 しかし、各AIツールが対応する工程や得意分野はそれぞれ異なります。 本記事では、AI PCB設計ツールについて、実際にどのような処理を行うのか、必要となる入力情報、そして実際のエンジニアリングワークフローのどの段階で活用できるのかを比較・解説します。 この記事では、以下の内容について解説します。 6種類のAI PCB設計ツールと、それぞれに必要な入力情報 PCB設計工程ごとにAIツールが実行できる内容 設計開始時点や使用中のEDAソフトに応じたツール選択方法 AIによる設計結果にもエンジニアによる検証が必要な理由 図: PCB設計ワークフローの各段階に対応したAI PCB設計ツールの分類 PCB設計向けAIツールの種類 AI PCB設計ツールは、大きく6種類に分類できます。 選択する際は、現在所有している設計情報が アイデア、要求仕様、回路図、または配置済み基板 のどの段階にあるかを基準にすると適切なツールを選択できます。 図: PCB設計における......
適切なPCB形状の選択
PCBに適切な形状を選択することは、電子デバイスの全体的な性能、製造性、美観に大きな影響を与える重要な決定です。長方形のPCBが最も一般的で汎用性がありますが、特定のアプリケーションで独自の利点を提供するさまざまな形状があります。この包括的なガイドでは、さまざまなPCB形状を探り、各形状の例を提供し、それらがどのように設計と機能性を最適化するかを紹介します。PCB形状の重要性を理解し、具体的な例を考慮することで、電子システムを強化するための情報に基づいた決定を下すことができます。 長方形PCB形状:定番の選択 長方形PCBは、実績のある選択肢であり、多様な業界で広く使用されています。その長方形の形状は、シンプルさ、製造の容易さ、標準プロセスとの互換性を提供します。この形状により、効率的な部品配置、簡単な信号配線、標準化された筐体への統合が可能になります。例えば、ハイエンドノートパソコンは通常、内部スペースの利用を最大化するために長方形のPCB形状を採用しています。長方形の形状により、プロセッサ、メモリ、ストレージ、その他のコンポーネントを効率的に配置でき、コンパクトで強力なコンピューティングデバイ......
部分的に反転したパネル化のチュートリアル
PCB設計のレイアウトエンジニアリング段階では、パネライゼーションが頻繁に採用されます。パネライゼーションとは、本質的には個々の基板をより大きな一枚の基板に組み立てることであり、Vカット、プロセスエッジ、フィデューシャル、ツーリングホール、その他のプロセス用クリアランスのためのスペースを確保します。 PCB試作時には、製造および実装の前に、Altiumで小さな基板をより大きな一枚の基板に組み立てる方が効率的であることがよくあります。 部分的反転パネライゼーション方法 今日は、PCB試作に特化した部分的反転パネライゼーション方法について詳しく見ていきましょう。基本的には、描画したPCBのTOP層をBOTTOM層に変換し、その逆も行ってパネライゼーションするものです。 全体的な手順は以下の通りです: 1. 新しいPCBファイルを作成し、完成したPCB設計を新しく作成したPCBファイルにコピーします。 2. 特殊貼り付けを実行します。 3. PCB基板全体をコピーし、選択して反転させ、時計回りに180度回転させます。 これらの手順を実行するには: 1. ファイル全体を選択します(ショートカット:S+A)......
PCB層数の決定
プリント基板(PCB)の設計を始めるとき、あなたが下すべき重要な決定の一つは、PCBの層数を決めることです。層数が異なれば、プロジェクト設計の結果に必ず影響を与えます。ここでは、その意味について説明し、PCB設計における銅層の数を決定するための簡単なガイドラインを提供します。 PCB層の理解 回路の複雑さを分析する: 回路の複雑さは、PCBの層数を決定する主要な要素です。多数の部品と複雑な配線要件を持つ複雑な回路では、必要なトレースと接続を収容するために追加の層が必要になる場合があります。 部品密度が高い回路は、通常、必要な配線を収容するためにより多くの層を必要とします。設計に複数の高速信号や敏感なアナログ信号が含まれる場合、追加の層は専用の電源プレーンとグラウンドプレーンを提供し、ノイズを低減することで信号整合性の向上に役立ちます。さらに、高速回路や敏感なアナログ信号を含む設計では、信号整合性に特別な注意が必要です。追加の層を利用して電源プレーンとグラウンドプレーンを分離し、ノイズを最小限に抑え、信号干渉やクロストークを低減することができます。 スペースの制約を考慮する: 設計をコンパクトな電子......
銅トレース設計のマスター
銅トレースは、PCB設計において電気信号の効率的な流れを確保する上で極めて重要な役割を果たします。あなたが電子工作愛好家、ホビイスト、エンジニア、学生、あるいはこの分野のプロフェッショナルであっても、銅トレース設計の原理と技術を理解することで、あなたのPCBプロジェクトを新たな高みへと引き上げることができます。本日は、JLCPCBが銅トレース設計の技術をマスターし、あなたのプロジェクトが最終的に最適な結果を達成できるようご案内します。 銅トレース設計の重要性: 銅トレースはあらゆるPCBの生命線であり、コンポーネント間で信号を伝達し、電子デバイスの機能を可能にします。適切に設計された銅トレースレイアウトは信号損失を最小限に抑え、電磁干渉(EMI)を低減し、信号整合性を向上させます。銅トレース設計をマスターすることで、PCBの全体的な性能と信頼性を高めることができます。 銅トレース設計における重要な考慮事項: a. トレース幅と間隔: 適切なトレース幅と間隔を決定することは、インピーダンス制御を維持し、信号劣化を防ぎ、電流容量要件に対応するために極めて重要です。トレース寸法を選択する際には、電流レベ......