This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

はんだブリッジを防止し、優れたPCB品質と信頼性を実現する方法

初出公開日 Jul 23, 2026, 更新日 Jul 23, 2026

1 min

目次
  • はんだブリッジとは何か、そしてなぜ発生するのか
  • はんだブリッジがPCBの性能と信頼性に与える影響
  • はんだブリッジのリスクを最小限に抑える設計戦略
  • 製造におけるプロセス管理とベストプラクティス
  • 高度な防止技術と代替ソリューション
  • JLCPCBのはんだブリッジ防止に対する専門的なアプローチ
  • はんだブリッジに関するFAQ
  • 結論

重要ポイント

  • はんだブリッジは、ファインピッチ部品におけるSMT不良の主な原因です。
  • 適切なソルダーマスクダム(0.075~0.1mm)、最適化されたステンシル設計、および制御されたリフロープロファイルによって防止します。
  • 優れたDFM手法とAOI+X線検査を組み合わせることで、最大限の信頼性を実現します。
  • 専門的な製造と早期のDFMレビューにより、初回歩留まりが大幅に向上し、コストのかかる手直しが削減されます。

もしあなたがファインピッチのQFNや0.4mm BGAを実装したことがあるなら、リフロー後の悲しみと、最初のリフローで不合格になった基板を目にした経験があるでしょう。半日かけて配線を追跡した後、顕微鏡の下でついに見つけました。それは、接触してはいけない2つのパッド間にある小さなはんだのブリッジでした。その小さなはんだブリッジが電源レールをグランドにショートさせており、それを修正できるファームウェアはありませんでした。最悪なのは、はんだブリッジが常に大きな塊として見えるとは限らないことです。それらのほとんどは、ファインピッチのリードの間、チップパッケージの下、またはコネクタの端に隠れており、肉眼では見えません。

Solder bridges4

それらは素晴らしい設計を台無しにし、あなたが時間と費用を費やした後、組み立ての最終段階でそれを文鎮にしてしまいます。私は、実験室と生産現場で学んだPCBのはんだブリッジ問題全体について説明したいと思います。はんだブリッジとは何か、なぜ発生するのか、そして最も重要なのは、そもそもその形成を防ぐための設計とプロセス管理についてです。この問題を解決しましょう。

はんだブリッジとは何か、そしてなぜ発生するのか

はんだブリッジの定義とその一般的な外観

はんだブリッジとは、電気的に分離しておくべき隣接する2つのパッド、リード、またはトレースを意図せずに接合してしまうはんだ付けの不良です。基本的には、開いたギャップがあるべき場所にできた金属の短絡です。肉眼で見える太い塊の場合もあれば、拡大鏡やX線でしか見えない髪の毛のように細いフィラメントの場合もあります。しかし、これらのものはどこに隠れているのでしょうか?

共通点は「近接性」です。2つのはんだ付け可能な表面が近ければ近いほど、溶融はんだがそれらの間に浸透し、固化した後もそこに留まりやすくなります。そのため、高密度でファインピッチのレイアウトは、かつてのゆったりとしたスルーホール基板よりもはるかに多くの規律を必要とします。

SMT実装プロセスにおける主な原因

はんだブリッジの形成を理解するには、SMTチェーン全体を考慮する必要があります。なぜなら、この欠陥は単一の要因で発生することはほとんどないからです。通常、ショートは多くの小さなエラーが積み重なって発生します。以下は、私が常に原因として思い当たる根本的な原因です。

Solder bridges6

  1. はんだペーストの量が多すぎる:ステンシル開口部が大きすぎる、またはオーバープリントされたため。
  2. ファインピッチパッド間にソルダーマスクダムがなく、はんだを物理的に封じ込めることができない。
  3. ピックアンドプレース工程での部品の欠けや位置ずれにより、ペーストがリード間に引きずられる。
  4. リフロープロファイルの問題:ランプが急すぎる、ピーク時間が長すぎると、ペーストがダレて融合する。

はんだブリッジがPCBの性能と信頼性に与える影響

短絡、機能障害、フィールドリターン

はんだブリッジの直接的な影響は、ハードショートです。信号ネットがブリッジを介して電源レールやグランドに接続されると、そのネットは正常に動作しなくなり、通常は他のネットにも悪影響を及ぼします。ショートが電源を横断している場合、過剰な電流が流れ、レギュレータが過熱し、極端な場合には、ショート前は正常だった部品に損傷を与える可能性があります。

しかし、一部のブリッジはすぐに基板を破壊するわけではなく、これが危険な点です。中には、簡単なベンチテストには合格するが、数週間後に現場で故障する短絡や断続的な接触を引き起こすものもあります。抵抗性ブリッジはバイアス点を変え、高速信号を劣化させたり、負荷時にデバイスをリセットさせたりする可能性があります。これらはフィールドリターンとなるユニットであり、フィールドリターンは工場で発見された不良よりもはるかにコストがかかります。AOIで見つかった基板は失う基板ですが、顧客の製品で故障した基板は、基板、輸送、診断、そして信頼の喪失を意味します。

メーカーにとってのコストと評判への影響

欠陥に関しては、二つの見方はありません。すべては数字のゲームであり、はんだブリッジは方程式の間違った側にあります!検査を逃れたブリッジは、後工程に進むにつれてコストが倍増するとよく言われます(10の法則)。組み立てで1ドル、テストで10ドル、現場で100ドルかかります。コストに加えて、ブリッジの繰り返し発生により、手直しなしで合格する基板の割合である初回歩留まりが低下します。初回歩留まりが低いと、人件費が高くなり、納期が遅れ、ライン全体が予測不能になります。その評判への打撃は、契約メーカーにとってはスクラップそのものと同じくらい重大です。

はんだブリッジのリスクを最小限に抑える設計戦略

パッド設計、ソルダーマスク拡張、部品間隔ルール

はんだブリッジを防ぐ理想的な場所は、ペーストを印刷する前のレイアウト段階です。適切なパッド形状は、溶融はんだが落ち着く明確な場所を提供し、適切な間隔ははんだの移動を防ぎます。選択肢は2つあります。ソルダーマスク定義(SMD)パッドと非ソルダーマスク定義(NSMD)パッドです。NSMDパッドは、マスク開口部よりも小さな銅を使用してBGAに一貫性のある接合部を提供しますが、問題も導入します。それは、間隔が狭い場合に問題となる露出した銅です。SMDパッドは、マスクが銅の端に重なるもので、はんだを封じ込めるのに役立つ内蔵ダムを提供するため、狭いファインピッチ領域で好まれることがよくあります。私が常に頼りにしているいくつかの信条:

Solder bridges 1

  • 隣接する2つのパッド間にソルダーマスクダムを維持する。ダムのサイズは0.075mm~0.1mmです。これは、0.4mmおよび0.5mmピッチの部品において、ブリッジの成否を分けるダムです。
  • 開口部が大きくなりすぎて隣接するパッドが1つの大きな窓にならないように、ソルダーマスク拡張を設定します。
  • IPC-7351ランドパターンガイドラインに従って部品間隔のクリアランスを使用し、シルクスクリーンで許容される範囲内で部品を近づけすぎないようにします。

DFMガイドライン 高密度およびファインピッチレイアウト向け

高密度設計では、DFM(Design for Manufacturing)の規律をピッチに合わせて「本気で取り組む」必要があります。ピッチが狭くなればなるほど、ショートは正常な接合部に近づきます。以下は、効果が期待できる実用的なDFMの習慣です。

  • IPC-7351フットプリントを使用してパッドサイズをパッケージに合わせます。ダレを避けるために、長すぎるパッドを手動で作成しないでください。
  • 高密度エリアに配線を配置する場合は、はんだ付け可能な領域の近くに銅フィーチャーが不自然に配置されないように、千鳥配置またはファンアウトします。
  • 製造業者が印刷可能な最小のソルダーマスク スリバー幅を確認します。推測しないでください。
  • ファインピッチ部品の近くにフィデューシャルマークを含めて、ピックアンドプレースとステンシルアライメントが損なわれないようにします。

製造におけるプロセス管理とベストプラクティス

ステンシル設計、はんだペースト量、リフロープロファイルの最適化

設計が良好になったところで、基板が組み立てられると、ブリッジは防止されるか、基板に直接印刷されます。それはステンシルから始まります。ステンシルがペーストの行き先を決定するからです。ここで重要な数値は面積比であり、これは開口部の面積とその壁の面積の比率です。

Solder bridges 2

経験則として、信頼性の高いペーストリリースを得るには面積比を0.66より大きくする必要があります。そうしないと、ペーストが開口部を詰まらせたり、一貫性なく転写されたりして、ブリッジの原因になります。ファインピッチ部品を作成する場合、パッドサイズに比べて開口部を小さくすることが多く、ホームプレート形状やインセット形状を使用して、ブリッジ領域のペースト量を正確に減らすことがあります。リフローは印刷後の次のステップであり、プロファイルはペーストと同じくらい重要です。制御されたランプ、安定したソーク、適切に制限されたピークにより、はんだのダレや融合を防ぎます。

早期発見のためのAOIやX線を含む検査方法

検査は、プロセスが依然として通過させてしまうブリッジを捕捉するための安全網です。見えないものは修正できないからです。AOIとX線は2つの主力であり、それぞれ異なる死角があります。AOI(自動光学検査)は、カメラと照明を使用して基板表面のブリッジ、部品欠落、極性エラーをチェックするプロセスです。

Solder bridges5

インラインで高速であり、露出したリードと目に見えるブリッジを検出するのに優れています。できないことは、パッケージの下を見ることです。ここでX線検査が役立ちます。X線検査は、BGA、QFN、および部品本体の下にアクセスできない接合部について、光学システムでは到達できないブリッジやボイドを表示します。この2つを組み合わせることで、表面欠陥にはAOI、隠れた欠陥にはX線というように、はんだブリッジが現場に出荷される前に捕捉するためのカバレッジを提供します。

高度な防止技術と代替ソリューション

ノークリーンフラックス vs 洗浄フラックスの選択と洗浄プロセス

フラックス化学は、ステンシルやリフローほど目立ちませんが、ブリッジに関しては重要であり、組み立て後の信頼性に影響を与えます。一般的なカテゴリは2つあります。ノークリーンフラックスと水溶性(洗浄)フラックスで、それぞれに長所と短所があります。

  1. ノークリーンフラックスは、基板上に残るように設計された少量の残留物(有害ではない)を残し、プロセスを容易にし、洗浄工程を必要としません。問題点は、残留物が検査での微妙なブリッジを隠蔽し、基板に適した化学的性質でない場合、高インピーダンスネットに影響を与える残留物を残す可能性があることです。
  2. 水溶性フラックスはより活性が高く、完全に除去でき、基板を清浄に保ちますが、残留フラックスは腐食性があるため、適切な洗浄が必要です。

敏感なアナログネットや高電圧ネットを含むファインピッチ部品を含む設計の場合、密接に配置されたパッド間の漏れ経路を隠蔽したり促進したりする可能性のある残留物を除去するために、適切な洗浄プロセスを使用することが不可欠です。

代替表面仕上げまたは実装方法を検討すべき場合

同じブリッジと繰り返し戦う代わりに、仕上げや実装方法を変更することが最善の解決策となる場合があります。表面仕上げは、はんだの濡れや広がりの能力に影響を与え、狭い形状でのブリッジに直接影響します。戦略の再検討が役立つ可能性のあるいくつかの状況:

  • ファインピッチおよびBGAアプリケーションでは、HASLよりもENIGのような平坦な仕上げを選択して、ファインピッチ印刷をより一貫性のあるものにします。HASLの不均一なはんだバンプは印刷を困難にします。
  • 0.4mm未満のピッチで共面性が必要な部品には、OSPまたはイマージョン仕上げを検討します。
  • 接合部が隠れており、手直しされる可能性が高い場合は、異なるパッケージの使用や、近くのスルーホール部品を含む選択的はんだ付け作業を検討して、全体的なブリッジリスクを低減します。

JLCPCBのはんだブリッジ防止に対する専門的なアプローチ

はんだ付け性リスクに焦点を当てた厳格なDFMレビュー

Solder bridges 3

メーカーJLCPCBで私が気に入っている点の1つは、ブリッジ防止が基板作成前から始まることです。彼らのエンジニアリングDFMレビューは、パッド間隔、ソルダーマスクスリバー、ファインピッチフットプリントの開口部問題など、はんだ付け性の問題を早期に発見し、それらが「簡単な編集」であって「スクラップ報告書」ではないうちに捕捉します。これは設計セクションで説明した規律であり、あなたのファイルに自動的に適用されます。これは、レイアウトが製造可能であるという希望的観測と、実際のプロセス限界に対して検証されたという知識との間のギャップです。

高度な品質システムによる高い初回歩留まり

その見返りは検査にあります。隠れた接合部(BGAやQFN)のX線チェックと表面接合部のAOIスキャンを組み合わせることで、基板が出荷される前に逃れたブリッジが確実に捕捉され、高い初回歩留まりと低いフィールドリターン率を実現します。少数のプロトタイプから量産へ移行する人にとって、DFM、SMT制御、および階層化された検査のこの組み合わせにより、はんだブリッジは存在しない問題になります。これは、上記すべての実際の実現であり、プロトタイプに優しい価格です。

PCBアイデアを現実にする準備はできましたか?

信頼できる業界リーダーによる専門的な製造、実装、および部品サービスにより、設計を動作するハードウェアに変えましょう。
ファイルをアップロードし、オプションを選択して、テスト準備完了、出荷準備完了、拡張準備完了の基板を入手してください。無料見積もりを取得 >

はんだブリッジに関するFAQ

Q: PCB上のはんだブリッジとは正確には何ですか?

はんだブリッジとは、分離しておくべき隣接する2つのパッド、リード、またはトレースを接続する、意図しないはんだのビードまたはフィラメントです。短絡を引き起こし、その位置に応じて、デッドネットから断続的なフィールド故障まで、さまざまな問題を引き起こす可能性があります。

Q: はんだブリッジの最も一般的な原因は何ですか?

通常の原因は、過剰なはんだペースト、大きすぎるまたは位置ずれしたステンシル開口部、ファインピッチパッド間の不十分なソルダーマスクダム、部品のスキュー、およびペーストをダレさせるリフロープロファイルの問題です。実際のブリッジのほとんどは、これらの要因のいくつかが積み重なって発生します。

Q: はんだブリッジが形成された後、どのように修正しますか?

ブリッジに新しいフラックスを塗布し、細い先端のアイロンとはんだウィックを使用して余分なはんだを吸い取ります。拡大鏡でギャップを検査し、接合部がはんだ不足に見える場合は少量の新しいはんだを追加し、残留物を洗浄してショートがなくなったことを確認します。

Q: ファインピッチパッド間でソルダーマスクが重要なのはなぜですか?

パッド間の薄いソルダーマスクのストリップは、ソルダーマスクダムと呼ばれ、リフロー中に溶融はんだがギャップを横切って流れるのを物理的に防ぎます。0.4mmおよび0.5mmピッチの部品では、このダムはブリッジに対する最も効果的な障壁となることがよくあります。

Q: AOIはすべてのはんだブリッジを捕捉できますか?

いいえ。AOIは露出したリードや目に見える接合部のブリッジを見つけるのに優れていますが、BGAやQFNのようなパッケージの下は見えません。これらの隠れたブリッジにはX線検査が必要であり、そのため高信頼性ラインではこの2つの方法を組み合わせて使用します。

結論

はんだブリッジは、非常に大きな問題になり得る小さな問題であり、優れた基板を破壊する可能性があり、設計、ステンシル、ペースト、リフローの学際的な点に存在します。それを防ぐ単一の設定はありませんが、むしろ、規律あるパッドとマスク形状によって有利に確率を積み重ねることです。適切な面積比に最適化されたステンシル、厳格なリフロープロファイル、そして2段階の検査です。幸いなことに、これらの管理のそれぞれは十分に理解されており、完全に再現可能です。はんだ付け性を最初のフットプリントから設計インプットとして考え、DFMレビューをAOIやX線とともに使用すれば、ブリッジは顕微鏡で追跡する謎ではなくなります。これらの原則を実装したい場合、JLCPCBのDFMチェック、製造、および精密SMT実装サービスにより、プロトタイプから量産まで、清潔でブリッジのない基板を簡単に入手できます。

100006883

学び続ける