This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

柔軟性と信頼性:フレキシブルPCBの世界を探る

初出公開日 Jun 06, 2026, 更新日 Jun 06, 2026

1 min

目次
  • フレキシブルPCBの構造と構成要素
  • フレキシブルPCBに使用される材料
  • フレキシブルPCBの種類
  • リジッドフレックスPCBとフレキシブルPCBの違い
  • フレキシブルPCBの用途
  • 柔軟性と信頼性に関するFAQ
  • 結論

重要なポイント

フレキシブルPCBは、比類のない柔軟性と信頼性を提供し、現代のコンパクトでダイナミックな電子機器設計に不可欠です。高性能ポリイミド基板、1~4層構成、超薄型25μmオプション、精密な2/2milトレースを備えたJLCPCBのフレキシブルPCBは、民生用電子機器、医療機器、ウェアラブル、自動車、航空宇宙産業において、省スペース、軽量化、繰り返し曲げ用途に優れています。純粋なフレックス基板かリジッドフレックス基板かを選ぶ場合でも、これらの多用途基板は優れた信号整合性と堅牢な機械的性能を兼ね備えており、エンジニアはより革新的で信頼性の高い製品を生み出すことができます。

フレキシブルPCB(フレックスPCBまたはFPCとも呼ばれる)は、その驚くべき柔軟性、信頼性、多用途性により、エレクトロニクス業界に革命をもたらしました。主に高性能ポリイミド(PI)またはポリエステル(PET)材料で構成され、動的な曲げ、スペース制約、高信頼性が求められるアプリケーションに適した独自の利点を提供します。柔軟な基板、導電性銅トレース、絶縁カバーレイ、保護仕上げにより、フレキシブルPCBは繰り返しの曲げや動きに耐えながら、効率的な電気信号伝送を可能にします。JLCPCBは、25μm/50μmの超薄型誘電体オプション、接着剤フリー基板、2/2milの精密トレース幅/スペース、および各種補強材を備えた1~4層のフレックスPCBをサポートし、民生用電子機器、医療機器、ウェアラブル、自動車、航空宇宙産業全体のイノベーションを推進しています。

Flex PCB


フレキシブルPCBの構造と構成要素

フレックスPCBの構造は、柔軟性と信頼性の両方を提供するために連携するいくつかの主要な構成要素で構成されています。ポリイミドまたはポリエステルで作られた基板は、柔軟なベースを形成します。導電性トレース(銅箔)は、電気信号伝送のために基板上にエッチングされます。カバーレイ(薄い柔軟なポリマーフィルム)は、トレースの絶縁と保護を提供します。さらに、ソルダーマスクまたはカバーレイは外部要因からPCBを保護し、補強材(PI、FR4、またはステンレス鋼)は、機械的サポートのために部品実装領域に追加されます。コネクタや集積回路などのコンポーネントは、SMTまたは特殊なフレックス対応技術を使用して実装できます。


フレキシブルPCBに使用される材料

JLCPCBは、フレックスPCBにおいて優れた柔軟性、熱安定性、信号整合性を確保するために、高級材料を利用しています。

導体: 高延性圧延焼鈍(RA)銅箔が動的アプリケーションに好まれます(厚さオプション:12μm、18μm、35μm)。銅は優れた導電性と低抵抗を提供します。大電流が必要な場合は、より厚い箔が利用可能です。

接着剤: ポリイミド(PI)フィルムは、その優れた熱安定性(最大280°C以上)、機械的強度、柔軟性から主要な選択肢です。JLCPCBは25μmおよび50μmの誘電体厚さオプションを提供しています。ポリエステル(PET)は、コスト重視または透明アプリケーション(最大85%の光透過率)向けに利用可能です。より優れた曲げ性能と薄型プロファイルのために、接着剤フリー構造がサポートされています。

絶縁体: JLCPCBでは、繰り返し曲げ下での柔軟性と信頼性を向上させるために、接着剤フリーの積層材が優先されます。接着剤が必要な場合、アクリル系またはエポキシ系のタイプが、機械的応力に耐えながら層とコンポーネントを接着するために使用されます。

仕上げ: ポリイミドカバーレイは、柔軟なソルダーマスクとして機能し、絶縁と保護を提供します。ENIG(無電解ニッケル置換金めっき)などの表面仕上げは、酸化から保護し、信頼性の高いはんだ付けを保証します。追加オプションとして、EMIシールドフィルムや各種補強材(PI、FR4 0.4-1.6mm、ステンレス鋼、または3M接着バッキング)があります。

JLCPCB フレックスPCB 主要仕様表:

パラメータ能力利点
層数1~4層複雑な設計をサポート
誘電体厚さ25μm / 50μm PI超薄型 & 高柔軟性
最小トレース/スペース2/2 mil高密度配線
銅厚12-35μm (RA推奨)優れた曲げ性
補強材オプションPI, FR4, ステンレス鋼部品サポート & 耐久性
曲げ半径 (静的)厚さの6倍 (1層), 12倍 (2層)信頼性の高い動的性能


フレキシブルPCBの種類

フレキシブルPCBには、さまざまなアプリケーション要件に対応するために、いくつかの種類があります。一般的に使用される種類は次のとおりです。

リジッドフレックスPCB: このタイプはリジッド部とフレックス部を組み合わせたもので、狭いスペースで曲げたり固定したりしながら電気的接続を可能にします。リジッドフレックスPCBは、リジッド基板とフレキシブル基板の両方の利点を提供し、スペースが制約されるアプリケーションにおいて、設計の柔軟性と信頼性を高めます。

高周波フレキシブルPCB: 特に高周波向けに設計された高周波フレキシブルPCBは、高速データ伝送やレーダーシステムなどのアプリケーションで使用されます。これらのPCBは、高周波での信号損失を最小限に抑え、信頼性の高い信号整合性を確保する材料と技術で構築されています。

片面フレキシブルPCB: 最もシンプルでコスト効率の高いタイプで、回路は片面のみにあります。最大の柔軟性により、基本的な相互接続や非常に動的な曲げアプリケーションに最適です。

両面フレキシブルPCB: 名前が示すように、両面フレキシブルPCBは基板の両面に回路を備えています。この設計により、限られたスペース内で部品密度を高め、より多くの相互接続が可能になります。両面フレキシブルPCBは、追加の部品や複雑な回路が必要な場合によく使用されます。

多層フレキシブルPCB: 多層フレキシブルPCBは、複数の片面および両面回路を積み重ねて組み込んだもので、限られたスペース内で複雑な設計を可能にします。これらのPCBは、複数のフレキシブル基板層とその間の導電層で構成され、ビアを介して相互接続されています。多層フレキシブルPCBは、高い部品密度と高度な機能性が要求されるアプリケーションに最適です。



リジッドフレックスPCBとフレキシブルPCBの違い

リジッドフレックスPCBとフレキシブルPCBはどちらも柔軟性を提供しますが、構造、用途、性能に根本的な違いがあります。

リジッドフレックスPCBは、リジッド(通常はFR4)部とフレキシブル(ポリイミド)部を1つの統合基板に組み合わせたものです。このハイブリッド構造により、特定の領域ではリジッドPCBの機械的安定性と部品実装耐久性を提供し、他のゾーンではフレックスPCBの曲げ性を維持します。主な利点としては、コネクタ数の削減、全体の軽量化、信号整合性の向上、コンパクトまたは3Dアセンブリにおける高い信頼性が挙げられます。ただし、製造はより複雑でコストがかかります。

一方、純粋なフレキシブルPCBは完全に柔軟であり、型にはまらない、または非常にスペースが制約された領域に適合するように曲げたり、折り畳んだり、ねじったりすることができます。これらは、動的または繰り返し曲げを必要とするアプリケーション(ウェアラブルや折り畳みデバイスなど)に優れています。JLCPCBは主に、優れた曲げ性能を持つ純粋なフレキシブルPCB(1~4層)を専門としています。主な比較:

側面リジッドフレックスPCB純粋なフレキシブルPCB (JLCPCB)
構造リジッド + フレックス部の組み合わせ完全に柔軟なPI基板
層数様々 (リジッド最大20層以上, フレックス1-4層)1~4層
最適な用途3Dパッケージング、コネクタ削減最大限の柔軟性、動的曲げ
コストと複雑さ高い低い、迅速な生産
曲げ半径フレックス部に依存厚さの6倍 (1層), 12倍 (2層), 24倍 (多層)



フレキシブルPCBの用途

フレックスPCBの多用途性により、多くの産業にわたって広く応用されています。その薄型プロファイル、軽量、動的柔軟性、高信頼性により、現代の電子製品設計に不可欠なものとなっています。主な応用分野は次のとおりです。

  • 民生用電子機器: スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、折り畳みデバイス、ウェアラブル — 省スペースと繰り返し曲げが重要な分野。
  • 医療機器: 内視鏡、ウェアラブルモニター、補聴器、生体適合性と超薄型プロファイルが必要な埋め込み型デバイス。
  • 産業機器 & IoT: 曲面や可動部に適合する必要があるセンサー、ロボット、スマートファクトリーモジュール。
  • 自動車 & 航空宇宙: 軽量化と耐振動性の恩恵を受けるダッシュボード電子機器、カメラ、アンテナ、アビオニクスシステム。
  • RF/マイクロ波 & 高周波: 5Gモジュール、レーダーシステム、高速データ伝送機器。

JLCPCBの25μm/50μmポリイミド、接着剤フリーオプション、精密製造を備えた1~4層フレックスPCBは、お客様が優れた信頼性と競争力のあるコストを維持しながら、イノベーションを加速するのに役立ちます。

PCBのアイデアを現実にする準備はできましたか?

信頼できる業界リーダーによる専門的な製造、組み立て、部品サービスにより、設計を実際のハードウェアに変えましょう。
ファイルをアップロードし、オプションを選択すれば、テスト、出荷、拡張の準備が整った基板を入手できます。無料見積もりを取得 >

柔軟性と信頼性に関するFAQ

Q: フレキシブルPCBとは何ですか?その主な利点は何ですか?

フレキシブルPCB(フレックスPCBまたはFPC)は、曲げたり、折り畳んだり、ねじったりできる柔軟なポリイミドまたはポリエステル基板で作られたプリント基板です。その主な利点には、大幅な省スペース、軽量化、動的曲げ下での優れた信頼性、そして型にはまらないコンパクトな設計に適合する能力が含まれ、現代の小型化された電子機器に最適です。

Q: JLCPCBのフレキシブルPCBでは通常どのような材料が使用されますか?

JLCPCBは主に、高性能ポリイミド(PI)フィルム(厚さ25μmまたは50μm)を基板として、圧延焼鈍銅箔(12~35μm)、ポリイミドカバーレイ、ENIG表面仕上げを使用しています。優れた柔軟性のために接着剤フリーオプションが利用可能であり、部品実装領域には各種補強材(PI、FR4、またはステンレス鋼)が用意されています。

Q: JLCPCBはフレキシブルPCBを何層まで製造できますか?

JLCPCBは1~4層のフレキシブルPCBをサポートしています。この範囲は、単純な片面動的フレックス回路から複雑な多層高密度設計まで、ほとんどのアプリケーションをカバーし、優れた曲げ性能と信頼性を維持します。

Q: フレキシブルPCBの推奨曲げ半径はどれくらいですか?

最小曲げ半径は層数に依存します:片面基板で基板厚さの約6倍、両面で12倍、多層基板で24倍です。部品とビアは補強された領域にのみ配置し、動的曲げゾーンには配置しないことを強くお勧めします。

Q: リジッドフレックスPCBと純粋なフレキシブルPCBの違いは何ですか?

純粋なフレキシブルPCBは完全に柔軟であり、最大限の曲げ性とスペース制約のある動的アプリケーションに最適です。リジッドフレックスPCBは、リジッド(FR4)部とフレキシブル(PI)部を1枚の基板に組み合わせたもので、折り畳みを可能にしながら部品に機械的安定性を提供します。JLCPCBは主に高品質の純粋なフレキシブルPCBに焦点を当てています。

Q: フレキシブルPCBはどのような業界で最も一般的に使用されていますか?

フレキシブルPCBは、その薄型プロファイル、軽量、優れた信頼性により、民生用電子機器(スマートフォン、ウェアラブル、折り畳みデバイス)、医療機器(内視鏡、モニター)、自動車・航空宇宙(カメラ、アンテナ、アビオニクス)、産業用IoT、高周波RF/マイクロ波アプリケーションで広く使用されています。

結論

結論として、フレキシブルPCBはエレクトロニクス業界に革命をもたらし、比類のない柔軟性、省スペース設計、高度な機能性を提供しています。医療機器から民生用電子機器、産業用アプリケーションに至るまで、フレキシブルPCBの多用途性は、製品設計と技術進歩に新たな可能性を切り開きました。当社の在庫にあるものを含む、幅広い高品質で信頼性の高いフレキシブルPCBにアクセスするには、JLCPCBが提供する豊富なオプションを探求し、あなたの革新的なアイデアを現実のものにしましょう!

学び続ける