This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

リジッドPCB vs フレキシブルPCB:適切な選択をするために

初出公開日 Jun 06, 2026, 更新日 Jun 06, 2026

2 min

目次
  • フレックスPCBとリジッドPCBを理解する:
  • PCB選択における考慮すべき要素:
  • アプリケーション例と使用例:
  • リジッドPCBとフレキシブルPCBに関するFAQ
  • 結論:

重要なポイント

リジッドPCBとフレキシブルPCB:適切な選択をするには、それらの基本的な違いを理解することにあります。リジッドPCBは優れた機械的安定性、費用対効果、多層化能力(JLCPCBでは最大20層以上)を提供し、従来の電子機器に最適です。一方、フレキシブルPCBは、ポリイミドベースの柔軟性(1~4層)と、最小曲げ半径や補強材配置などの重要な設計ルールにより、スペースが限られた、動的な、3次元的なアプリケーションに優れています。アプリケーションのニーズ、スペース、コスト、信頼性の要素を慎重に評価することで、設計者は最適なPCBタイプを選択し、最高のパフォーマンス、製造性、そしてプロジェクト全体の成功を達成できます。

現代のテクノロジーの世界において、プリント回路基板(PCB)は、ほぼすべての電子機器の基盤として機能しています。最も一般的な2つのタイプは、リジッドPCBとフレキシブルPCB(フレックスPCBまたはFPC)です。適切なタイプを選択するには、それぞれの独自の特性、設計上の考慮事項、製造能力、および実際のアプリケーションを明確に理解する必要があります。この記事では、JLCPCBの現在の製造能力を参考にしながら、これらの側面を詳細に探ります。

rigid  pcb and flex pcb

フレックスPCBとリジッドPCBを理解する:

リジッドPCBは、その名の通り、ガラス繊維強化エポキシなどの固体基板から作られた、曲げることのできない回路基板です。それらは剛性のある構造を持ち、コンポーネントに優れた機械的サポートを提供します。曲がらないPCBは、信頼性と堅牢性が重要な用途、例えばPCマザーボード、産業用ハードウェア、自動車用ガジェットなどで一般的に使用されます。これらの基板の柔軟性のなさは、部品の簡単な取り付けを可能にし、電子部品のはんだ付けや相互接続のための安定したステージを提供します。

一方、フレキシブルPCB(フレックスPCB)は、ポリイミド(PI)やポリエステル(PET)のような柔軟なポリマー材料を使用して製造されます。JLCPCBは、誘電体厚さ25μm(超薄型)または50μmの1~4層フレックスPCBをサポートしており、接着剤不要のオプションや透明PET(透過率最大85%)も含まれます。この柔軟性により、基板を曲げたり、折りたたんだり、狭いスペースや不規則なスペースに収めることができ、ウェアラブル、航空宇宙、医療機器などの動的またはスペースに制約のあるアプリケーションに最適です。

PCB選択における考慮すべき要素:

  • リジッドPCBとフレキシブルPCBのどちらを選択するかは、最終製品の性能、信頼性、コスト、製造性に直接影響する重要な決定です。いくつかの重要な要素を慎重に評価する必要があります:
  • アプリケーション要件:動作環境は決定的な役割を果たします。高い機械的強度、構造的安定性、耐衝撃性が必要な場合は、リジッドPCBが好まれます。フレキシブルPCBは、繰り返しの曲げ、折り畳み、または曲面への取り付けが必要なアプリケーションに最適です。例えば、振動にさらされるデバイス(自動車や産業機器など)はリジッド基板を好むかもしれませんが、動的な動きを伴うアプリケーションはフレックス回路から大きな恩恵を受けます。
  • スペース制約:現代のコンパクトな電子機器では、スペースがしばしば最大の制約となります。フレキシブルPCBは、コンポーネントの周りに曲げたり、折りたたんだり、巻き付けたりできるため、3次元アセンブリが可能になり、ここで大きな利点を発揮します。これにより、製品全体の体積を劇的に削減できます。対照的に、リジッドPCBは、従来の実装が可能な平坦で広々としたレイアウトに適しています。
  • コスト考慮事項:リジッドPCBは、一般的に製造プロセスが単純でFR-4のような材料が広く入手可能であるため、製造コストが低くなります。フレキシブルPCBは、より高価なポリイミド材料を使用し、特殊な取り扱いが必要なため、特に小~中ロット生産ではコストが増加します。しかし、大量生産の場合や、スペース節約により筐体が小さくなる場合、フレックスPCBを使用したシステム全体のコストは実際には低くなる可能性があります。JLCPCBのお客様は、層数と数量に基づいて両方のオプションの見積もりを比較する必要があります。
  • 信頼性:どちらのタイプも、適切に設計されれば高い信頼性を達成できます。ただし、フレックスPCBは曲げサイクル寿命を評価する必要があり、リジッドPCBは熱膨張、耐振動性、過酷な環境での長期的な耐久性を考慮する必要があります。標準材料の温度範囲(-40°C~125°C)、湿度、化学物質への暴露などの要因はすべて、製品の使用目的に応じてレビューする必要があります。
  • 組み立てとテスト:リジッドPCBは、自動組み立てとテストが容易です。フレキシブルPCBは、特殊な治具、場合によっては手動での取り扱い、曲げ部分のより注意深い検査が必要になる場合があります。

フレックスPCBの設計上の考慮事項:

リジッド基板とは異なり、フレキシブルPCBはその動的な機械的特性により、特別な設計ルールが必要です。曲げ時や長期使用中のトレース断線、剥離、はんだ接合部の破損を防ぐためには、適切な設計が不可欠です。

flex pcb structure

  • 曲げ半径:これは最も重要なパラメータの一つです。最小曲げ半径を超えると、銅トレースや基板に即時的または疲労による損傷を引き起こす可能性があります。JLCPCBは、静的曲げについて以下のガイドラインを推奨しています:
層数最小曲げ半径(静的)動的使用の推奨
単層厚さ × 6厚さ × 10以上
2層厚さ × 12厚さ × 20以上
多層厚さ × 24可能であれば動的曲げを避ける

一般的なJLCPCBの2層フレックスPCB(総厚約0.11mm)の場合、最小静的曲げ半径は約1.32mmです。動的アプリケーション(折りたたみ式デバイスなどでの繰り返し曲げ)では、はるかに大きな半径と、できれば接着剤不使用のポリイミド材料が必要です。

  • コンポーネント配置:コンポーネントは、可能な限り補強(スティフナー)された領域にのみ配置する必要があります。重量のあるコンポーネント、BGA、コネクタは、曲げゾーンに直接配置してはなりません。JLCPCBは、FR-4、追加のポリイミド層、またはステンレス鋼板を使用した選択的な スティフナーをサポートしており、他の部分の柔軟性を維持しながら安定した実装領域を提供します。
  • フレックス-リジッド遷移部:多くの設計では、フレキシブル部分とリジッド部分を組み合わせます(リジッド-フレックス)。これらの遷移ゾーンでは、応力集中が一般的です。ベストプラクティスには、段階的な厚さのテーパー、フィレットコーナー、ティアドロップビア、追加のカバーレイ補強が含まれます。JLCPCBは、この遷移を容易にするために、特定の領域にスティフナーを接着した基板を製造できます。
  • トレース配線とレイアウト:トレースは、可能な限り曲げ方向に対して垂直に配線する必要があります。屈曲領域では、鋭い90°の角度ではなく、丸みを帯びたトレースを使用します。より幅広のトレースとハッチングされたグランドプレーンは、柔軟性と信頼性の両方を向上させることができます。高屈曲ゾーンへのビア配置は避けてください。
  • 材料選択:JLCPCBは、優れた熱安定性(200°C以上)を提供する主要なフレキシブル材料としてポリイミド(PI)を提供しています。コスト重視の透明アプリケーションには、ポリエステル(PET)も利用可能です。高信頼性または高サイクル曲げアプリケーションには、接着剤不使用の構造が推奨されます。

これらの設計上の考慮事項がフレックスPCBの全体的な機能に与える影響は、いくら強調してもしすぎることはありません。これらの要素に適切に対処できないと、性能の問題、信頼性の問題、あるいはPCBの早期故障につながる可能性があります。

リジッドPCBの設計上の考慮事項:

リジッドPCBは、優れた機械的安定性、組み立ての容易さ、費用対効果の高さから、最も一般的に使用されるタイプの回路基板です。しかし、信号の完全性、熱性能、製造性、長期的な信頼性を確保するためには、適切な設計が依然として不可欠です。

rigid pcb structure

  • 基板サイズ:リジッドPCBにはさまざまなサイズがあり、選択するサイズはアプリケーションで利用可能なスペースに合わせる必要があります。PCBが適切に収まるように、電子部品、筐体、その他の設計上の制約の寸法を考慮することが不可欠です。
  • 実装オプション:リジッドPCBは、表面実装技術(SMT)やスルーホール技術(THT)などのさまざまな実装オプションを提供します。実装オプションの選択は、コンポーネントの種類、組み立てプロセス、必要な機械的強度などの要因によって異なります。選択したコンポーネントとの互換性と、PCBアセンブリ全体の機械的安定性を確保するために、実装方法を慎重に検討する必要があります。
  • 層スタックアップ:リジッドPCBは複数の層を持つことができ、複雑な回路設計を可能にします。層スタックアップは、信号の完全性、電力分配、熱管理を達成する上で重要な役割を果たします。PCBの性能と信頼性を最適化するために、層数、その配置、グランドプレーンと電源プレーンの使用を慎重に検討する必要があります。
  • 熱管理:リジッドPCB、特に高電力コンポーネントを搭載するものは、放熱を考慮する必要があります。技術には、より厚い銅(2オンスまたは3オンス)、サーマルビア、銅ベタ、場合によってはメタルコア(MCPCB)オプションの使用が含まれます。JLCPCBは、標準的なFR-4に加え、より優れた熱性能のために高TG FR-4材料も提供しています。
  • 製造性を考慮した設計(DFM):JLCPCBで最高の歩留まりと最低コストを達成するには、設計者は最小トレース幅/スペース(標準プロセスで3.5mil / 3.5mil)、適切なビアサイズ、十分なアニュラリング、工具穴のためのキープアウトゾーンに従う必要があります。組み立てコストを削減するために、大量生産にはパネル化が推奨されます。

これらの設計上の考慮事項が、リジッドPCBの全体的な機能性と製造性に与える影響は無視できません。設計プロセス中に行われる各決定は、最終製品の性能、信頼性、コストに大きな影響を与える可能性があります。

アプリケーション例と使用例:

フレックスPCBとリジッドPCBの実際のアプリケーションをさらに理解するために、各タイプが好まれる例をいくつか見てみましょう。

フレックスPCB:

a. ウェアラブル技術:フレックスPCBは、人体の形状に適応する能力があるため、ウェアラブルガジェットで広く使用されています。これらは、衣類、フィットネストラッカー、スマートウォッチ、医療用モニタリングデバイスへの電子機器の統合を可能にします。

b. 航空宇宙:航空宇宙産業は、その軽量性と省スペース性からフレックスPCBに大きく依存しています。これらは、衛星、航空機アビオニクス、通信システムなどのアプリケーションで使用されています。

c. 医療機器:フレックスPCBは、埋め込み型デバイス、医用画像システム、診断機器など、医療機器に広く使用されています。その柔軟性により、コンパクトな設計と医療機器への容易な統合が可能になります。

リジッドPCB:

a. 民生用電子機器:スマートフォン、タブレット、テレビ、ゲーム機などの民生用電子機器には、多くの場合リジッドPCBが含まれています。それらの安定した設計と部品実装の容易さは、大量生産とコスト効率の良い製造に適しています。

b. 自動車用電子機器:リジッドPCBは、その耐久性と振動や過酷な条件への耐性から、自動車アプリケーションで広く使用されています。これらは、エンジンコントロールユニット、インフォテインメントシステム、安全モジュールに使用されています。

c. 産業機器:リジッドPCBは、過酷な動作条件に耐える能力があるため、産業機器で好まれます。これらは、制御システム、モータードライブ、配電ユニットで使用されています。

比較と意思決定:

ここまで、フレックスPCBとリジッドPCBの両方の特性、設計上の考慮事項、アプリケーション例を探ってきました。ここで、それらの主要な属性を比較して、意思決定プロセスを支援しましょう:

柔軟性: フレックスPCBは柔軟性と不規則な形状に適合する能力を提供しますが、リジッドPCBは安定した構造を維持し、優れた機械的サポートを提供します。

スペース効率: フレックスPCBはスペースに制約のあるアプリケーションで優れており、利用可能なスペースを効率的に活用できます。リジッドPCBは、十分なスペースが利用可能なアプリケーションに適しています。

製造コスト: リジッドPCBは、その構造が単純なため、一般的に製造コストが低くなります。フレックスPCBは、追加の製造工程と材料を必要とする場合があり、比較的高価になります。

信頼性: フレックスPCBとリジッドPCBはどちらも、正しく設計・製造されれば信頼性が高くなります。ただし、動作条件、環境ストレス、設計の複雑さなどの要因が、各タイプの信頼性に影響を与える可能性があります。

属性リジッドPCBフレキシブルPCB(JLCPCB)
柔軟性なし(高安定性)優れている(曲げ可能)
スペース効率平坦なレイアウトに適するコンパクト/3D設計に優れる
重量重いはるかに軽い
製造コスト低い高い(特殊材料と工程)
耐振動性良好優れている
最大層数(JLCPCB)最大20層以上1~4層
最適なアプリケーション民生用電子機器、自動車、産業機器ウェアラブル、医療、航空宇宙

情報に基づいた決定を下すために、これらの要素をプロジェクトの特定の要件と一緒に評価することが重要です。アプリケーションのニーズ、利用可能なスペース、コスト制約、信頼性要件を考慮して、最適なPCBタイプを選択してください。

JLCPCBでPCB生産を簡素化

PCB製造、アセンブリ、部品調達のワンストップサプライヤー。
即時見積もりから迅速な納品まで、ワークフローを合理化し、やり取りを削減し、試作から量産まで全てのビルドをスムーズに進めます。無料見積もりを取得 >

リジッドPCBとフレキシブルPCBに関するFAQ

Q: リジッドPCBとフレキシブルPCBの主な違いは何ですか?

リジッドPCBは固体のFR-4材料で作られ、優れた機械的安定性とサポートを提供し、従来の平坦な設計に最適です。フレキシブルPCBはポリイミド(PI)またはPET基板を使用し、曲げたり、折りたたんだり、狭いスペースや不規則なスペースに収めることができます。JLCPCBは、リジッドPCBで最大20層以上、フレキシブルPCBで1~4層をサポートしています。

Q: リジッドPCBではなくフレキシブルPCBを選ぶべきなのはどのような場合ですか?

設計にスペース制約がある場合、3Dアセンブリが必要な場合、振動に耐える必要がある場合、または繰り返しの曲げが伴う場合(ウェアラブル、医療機器、航空宇宙アプリケーションなど)は、フレキシブルPCBを選択してください。リジッドPCBは、民生用電子機器や自動車システムなど、コスト重視、大量生産、または機械的に安定したアプリケーションに適しています。

Q: フレキシブルPCBの推奨最小曲げ半径はどれくらいですか?

JLCPCBのガイドラインによると、最小静的曲げ半径は一般的に、単層=厚さ×6、2層=厚さ×12、多層=厚さ×24です。一般的な0.11mmの2層フレックスPCBの場合、最小静的曲げ半径は約1.32mmです。動的(繰り返し)曲げには、より大きな半径が必要です。

Q: JLCPCBはリジッドPCBとフレキシブルPCBで何層まで製造できますか?

JLCPCBは、リジッドPCBで最大20層以上をサポートしていますが、フレキシブルPCBは1~4層に制限されています。信号の完全性と熱性能を確保するためには、特に多層リジッドPCBでは適切な層スタックアップ設計が重要です。

Q: リジッドPCBとフレキシブルPCBでは、どちらのタイプがより高価ですか?

リジッドPCBは、材料とプロセスがより単純なため、一般的に製造コストが低くなります。フレキシブルPCBは、特殊なポリイミド材料を使用し、追加の取り扱いが必要なため、より高価です。ただし、フレックスPCBはスペースを節約し、コンパクトな製品での組み立てを簡素化することで、システム全体のコストを削減できる場合があります。

Q: フレキシブルPCBを使用する際の最も重要な設計上の考慮事項は何ですか?

主な考慮事項には、最小曲げ半径の遵守、コンポーネントを補強領域にのみ配置すること、スムーズなフレックス-リジッド遷移部の設計、曲げ方向に対して垂直なトレース配線、必要な場所でのスティフナーの使用が含まれます。生産前に必ずJLCPCBの設計ガイドラインを確認してください。

結論:

PCBの領域において、フレックスPCBとリジッドPCBの選択は、様々な要因に依存します。各タイプに関連する特性、設計上の考慮事項、アプリケーション例を理解することは、正しい決定を下すために重要です。フレックスPCBは柔軟性とコンパクトさを提供し、不規則な形状やスペース制約のあるアプリケーションに適しています。リジッドPCBは安定性、耐久性、コスト面での利点を提供し、十分なスペースが利用可能で大量生産されるアプリケーションに適しています。

プロジェクトの要件を慎重に検討し、主要な要素を評価することで、電子設計において.

学び続ける