This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

フレキシブルPCB設計でのトレースの破断を回避する

初出公開日 May 26, 2026, 更新日 May 26, 2026

1 min

目次
  • フレキシブルPCB設計の課題を理解する
  • 考慮事項3:適切な部品配置
  • 結論

フレキシブルPCB(Flex PCBとも呼ばれる)は、優れた柔軟性と多用途性により、電子分野で圧倒的な人気を獲得しています。これらの基板は、曲げや動作に耐えながら効率的な電気信号の伝送を可能にする独自の利点を提供します。しかし、フレキシブルPCBを設計する際に、エンジニアや設計者が考慮しなければならない重要な点の1つが、トレース(配線)の断裂を防ぐことです。トレースの断裂は、信号損失、断続的な接続、最終的にはPCBの故障といった重大な問題を引き起こす可能性があります。ここでは、JLCPCBと共にフレキシブルPCB設計におけるトレース断裂を回避する方法を学びましょう!

フレキシブルPCB設計の課題を理解する

フレキシブルPCBは、曲げてさまざまな形状や用途に適合するように設計されています。この柔軟性により、適切に対処されなければトレース断裂につながる可能性のあるさまざまな課題が生じます。リジッドPCBとは異なり、フレキシブルPCBではトレースが通常直線で安定していることが多いのに対し、曲線や折り畳まれたトレースが必要になることが多く、応力や歪みに対して脆弱になります。さらに、フレキシブルPCBに使用される材料はリジッドPCBに使用されるものとは特性が異なり、時間の経過とともに疲労や機械的故障を起こしやすくなります。

考慮事項1:適切なトレース幅と間隔

フレキシブルPCBを設計する際、トレース断裂を防ぐためには適切なトレース幅と間隔を決定することが重要です。細いトレースは、PCBが曲げられたり撓ったりした際に断裂しやすくなります。設計者は、トレースの電流容量と設計の機械的要求を考慮して最適なトレース幅を決定する必要があります。トレースが必要な電流を過度な発熱なしに処理できることを確認することで、断裂のリスクを最小限に抑えることができます。

トレース幅に加えて、トレース間の適切な間隔を維持することも不可欠です。十分な間隔を確保することで、隣接するトレース間の電気的干渉やクロストークを防ぐのに役立ちます。また、ショート回路や潜在的な故障を引き起こすトレース同士の接触を避けるための絶縁も提供します。設計者は、基板の電圧レベル、信号整合の要件、PCB製造プロセスの製造能力に基づいて必要な間隔を慎重に計算する必要があります。

考慮事項2:鋭い曲げや折り畳みを最小限に抑える

フレキシブルPCBにおける鋭い曲げや折り畳みは、応力集中点を作り出し、トレースを弱めて断裂につながる可能性があります。トレース断裂を回避するためには、設計における鋭い曲げや折り畳みの数と深刻度を最小限に抑えることが重要です。代わりに、設計者は可能な限り緩やかな曲線や滑らかな遷移を目指す必要があります。

トレースにかかる応力を軽減することで、断裂のリスクを大幅に低減できます。コーナーをフィレット処理したり、曲線ルーティングを組み込んだりするような丸みの技術を使用すると、トレースに沿って応力をより均等に分散するのに役立ちます。また、メーカーが指定する最小曲げ半径を維持することが重要です。これにより、トレースが過度な歪みを受けることなく曲げに耐えられることが保証されます。

考慮事項3:適切な部品配置

フレキシブルPCBにおけるトレース断裂を防ぐためには、部品配置を慎重に検討することが不可欠です。柔軟性が必要な領域の近くに重いまたはリジッドな部品を配置すると、トレースにかかる歪みが増加し、断裂が発生する可能性があります。設計者は、設計の機械的要求を分析し、部品がフレキシブルな領域にかかる応力を最小限に抑える方法で配置されていることを確認する必要があります。

戦略的な部品配置とは、部品の重量と剛性をPCB全体に均等に分散させることを含みます。重い部品を分散させ、集中した質量を避けることで、フレキシブルな領域にかかる応力を軽減できます。これは、部品の重心とそれらがPCB全体の柔軟性に与える影響を考慮することで達成できます。

考慮事項4:適切な材料の選択

フレキシブルPCBにおけるトレース断裂を防ぐには、適切な材料を選択することが重要です。フレキシブル基板、導電性材料、保護仕上げの選択は、アプリケーションの特定の要件に基づいて行う必要があります。異なる材料には、柔軟性、機械的強度、疲労に対する耐性が異なります。

材料サプライヤーや製造業者と密接に連携することで、設計の電気的および機械的ニーズの両方を満たす最も適切な材料を特定するのに役立ちます。ポリイミドやポリエステルなどのフレキシブルPCB材料は、優れた柔軟性と耐久性を提供します。選択した材料の機械的特性、例えば曲げや伸長能力を考慮することが重要です。これにより、意図された使用状況と環境条件に耐えられることが保証されます。

考慮事項5:厳格なテストとプロトタイピング

テストとプロトタイピングは、フレキシブルPCB設計における潜在的な問題(トレース断裂を含む)を特定し、修正する上で重要な役割を果たします。プロトタイプに対して徹底的な機械的および電気的テストを実施することで、設計の弱点を検出し、量産前に必要な改善を行うことができます。

機械的テストには、フレキシブルPCBをシミュレートされた曲げ、撓み、およびその他の機械的応力にさらして、パフォーマンスと信頼性を評価することが含まれます。このテストは、実世界の条件を模倣するように設計された専門機器を使用して実行できます。電気的テストは、曲げや撓みの間もトレースがその電気的整合性と信号品質を維持することを保証します。

厳格なテストとプロトタイピングを実施することで、設計者はフレキシブルPCBの動作に関する貴重な洞察を得て、耐久性とパフォーマンスを向上させるために必要な調整を行うことができます。この反復的なプロセスにより、最終設計が意図されたアプリケーション要件に耐えられるように最適化されることが保証されます。

結論

フレキシブルPCBの設計には、トレース断裂を防ぎ、PCBの信頼性と機能を確保するために、さまざまな要因を慎重に考慮する必要があります。上記で概説した考慮事項(適切なトレース幅と間隔、鋭い曲げや折り畳みの最小化、戦略的な部品配置、適切な材料の選択、厳格なテストとプロトタイピング)を実装することで、エンジニアと設計者はトレース断裂のリスクを大幅に軽減できます。

JLCPCBでは、フレキシブルPCB設計の複雑さを理解し、高品質なPCB製造サービスを提供することに尽力しています。業界での専門知識により、お客様の特定の要件を満たす成功したフレキシブルPCB設計の達成を支援することができます。電子工学の愛好家、ホビイスト、エンジニア、学生、または電子およびPCB設計の分野の専門家であっても、私たちはあなたのプロジェクトをサポートし、卓越した結果を提供するためにここにいます。

無料見積もりを取得>>

学び続ける