This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

フレックスカバーレイがフレキシブルPCBの耐久性を保護・向上させる方法

初出公開日 Jun 06, 2026, 更新日 Jun 06, 2026

2 min

目次
  • フレキシブルPCBにおけるフレックスカバーレイの重要な役割
  • フレックスカバーレイを使用する主な利点
  • 効果的なフレックスカバーレイのための設計上の考慮事項
  • フレックスカバーレイのプロフェッショナルな製造
  • JLCPCBのフレックスカバーレイ生産における専門知識
  • FAQ

重要なポイント

フレックスカバーレイは、フレキシブルPCBの銅配線上に施される耐久性のあるポリイミドフィルム層で、ソルダーマスクのフレキシブル版として機能します。酸化、湿気、摩耗、化学薬品、短絡から配線を保護し、20万回以上の曲げサイクルに耐えても割れません。標準的なソルダーマスクと比較して、カバーレイは優れた絶縁性、気密シール性、そしてウェアラブル、スマートフォン、自動車、医療機器などの動的フレックス用途における長期的な信頼性を提供します。JLCPCBの精密カバーレイプロセスは、優れた保護と曲げ性能を保証します。

フレキシブルPCBを何度も折り曲げて、銅の配線が割れたり、酸化したり、ショートしたりするのを防ぐものは何だろうと考えたことはありませんか?その答えは、フレックスカバーレイと呼ばれる薄くて驚くほど丈夫な層にあります。これは、リジッド基板におけるソルダーマスクに相当するフレキシブル回路ですが、割れたり剥がれたりすることなく、何千回もの動的曲げサイクルに耐えられるように設計されています。フレキシブルPCBは、スマートフォンのディスプレイコネクタ、ウェアラブルヘルスセンサー、自動車のリボンケーブルなどに使用されており、湿気、摩耗、化学薬品への曝露から銅配線を保護するためにカバーレイが必要です。

Flex Coverlay2

そうでなければ、このような配線は現場で数週間以内に劣化してしまいます。ここでは、フレックスカバーレイの性質、信頼性にとって重要な理由、その設計方法、そして今日正しく製造するために必要なことについて説明します。初めてフレックス回路を設計する場合でも、量産製品を最大化する場合でも、カバーレイを理解することで、より賢い材料と設計の選択ができるようになります。

フレキシブルPCBにおけるフレックスカバーレイの重要な役割

フレックス回路のスタックアップにおいて最も重要な層の一つがカバーレイです。これは、基板の曲げ、環境への曝露、長期的な信頼性に直接的な影響を与えます。カバーレイ(カバー層とも呼ばれる)は、フレキシブルPCBの外側の銅層の上に配置されるラミネートシートです。これは、表面のポリイミド(PI)フィルムと、その下にあってフィルムを銅表面に接続する熱硬化性接着剤層の2つの結合部分から構成されています。

Flex Coverlay5

ポリイミドの厚さは通常12.5~50マイクロメートルですが、最も一般的なのは25マイクロメートル(1ミル)です。さらに15~25マイクロメートルが接着剤層(通常はアクリル系またはエポキシ系)によって提供されます。合わせると、カバーレイの総厚さは約27.5~75マイクロメートルになります。

カバーレイは、リジッドPCB上の液状フォトイメージャブル(LPI)ソルダーマスクとは対照的に、固体フィルムです。これは、液状ソルダーマスクが硬化後に脆くなり、繰り返し曲げると割れてしまうため、非常に重要です。ポリイミドカバーレイは、数十万回の曲げサイクル後も柔軟性を維持するため、IPC-6013は動的フレックス用途の最外層保護として推奨しています。

フレキシブル回路の信頼性にとって重要な理由

カバーレイがないと、露出した銅配線は複数の故障モードに対して脆弱になります。湿気のある状態での酸化によって導電性が低下し、筐体との機械的接触によって侵食され、配線の形状が損なわれ、結露や汚染によって隣接する配線がショートする可能性があります。これらすべての脅威をカバーレイは一つの層で処理します。

ポリイミドフィルムは、7,000 V/milを超える絶縁破壊電圧を持つ誘電体バリアを提供し、アセンブリ中に使用される溶剤、フラックス残渣、洗浄剤に対して化学的に不活性です。ラップトップのヒンジやプリンタヘッドキャリッジなど、回路が継続的に曲げられる動的フレックス用途では、カバーレイは繰り返し荷重下で回路に構造的完全性を提供する主要な構造層となります。

フレックスカバーレイを使用する主な利点

カバーレイを代替保護層と交換することには、保護、柔軟性、電気的性能の面で定量化可能な利点があります。これが業界標準である理由です。

酸化と機械的損傷に対する優れた保護

電子機器で使用される化学的に耐性のあるポリマーの一つがポリイミドです。これは、摂氏260度までの温度での酸化に耐性があり、マイナス65度からプラス300度の間で機械的特性を維持します。銅配線に接着されると、金属への湿気と酸素のアクセスを遮断する、ほぼ気密なシールを形成します。

Flex Coverlay3

ポリイミドカバーレイは230 MPaを超える引張強度を持ち、液状ソルダーマスクと比較して、摩耗、穿刺、引き裂きに対する耐性がはるかに優れています。フレックス回路が筐体の壁に沿って滑ったり、狭いケーブルガイドを通ったりするシステムでは、この硬度により摩耗貫通が排除され、配線が露出しません。

曲げ耐久性と電気絶縁性の向上

曲げ耐久性は、液状ソルダーマスクと比較したカバーレイの最大の利点です。一般的なLPIソルダーマスクは数百回の曲げサイクルで割れますが、ポリイミドカバーレイは5 mmの曲げ半径で20万回以上の動的曲げサイクルに耐え、割れや剥離が発生しません。これは、この耐久性をもたらすために連携して働く2つの特性によるものです。ポリイミドは、硬化したエポキシと比較して低い弾性率を持つ弾性材料です。ポリイミドは銅に抵抗するのではなく、銅とともに変形します。アクリル接着剤層は応力の緩衝材を提供し、曲げひずみをより均一に分散させます。

ポリイミドカバーレイは電気的に適しており、1 MHzでの比誘電率(Dk)は約3.2~3.5、誘電正接(Df)は約0.002~0.008であり、低周波から中程度の高周波アプリケーションの両方に適しています。

特性ポリイミドカバーレイLPIソルダーマスク(リジッド)
一般的な厚さ25 - 75 um15 - 30 um
曲げ耐久性200,000+ サイクル500サイクル未満
動作温度-65 ~ +300 °C-40 ~ +130 °C
絶縁耐力7,000 V/mil 以上1,000 - 1,500 V/mil
耐薬品性優れている中程度
適用方法ラミネーション(熱+圧力)スクリーン印刷またはスプレー
最適な用途動的および静的フレックスリジッド基板のみ

効果的なフレックスカバーレイのための設計上の考慮事項

カバーレイを最大限に活用するには、設計段階での注意が必要です。カバーレイの設計不良はフレックス回路故障の最も一般的な原因の一つであり、ほとんどの問題は完全に防止可能です。

カバーレイウィンドウの設計と位置合わせルール

カバーレイウィンドウとは、パッド、テストポイント、コネクタ接点を露出させるためにカバーレイが除去された領域です。カバーレイは予めカットされた固体フィルムであるため、これらの開口部はラミネーション前に金型切断またはレーザー切断によって作成されます。これにより、PIソルダーマスクと比較して、フィーチャーサイズと位置合わせ精度が制限されます。以下に主要な設計ルールを示します。

1. 位置合わせ公差のために、カバーレイの開口部はパッドよりも各辺で最低0.2 mm大きくします。

2. カバーレイがパッドに至る配線の上に延びる部分では、最低0.25 mmのオーバーラップを維持します。

3. 直径1.0 mm未満の孤立した開口部は避けます。一貫して金型切断することが難しいためです。

4. 引き裂きを防ぐため、開口部には鋭い90度の角ではなく、丸みを帯びた角を使用します。

5. 剥離を防ぐため、カバーレイから基板端までの最小0.5 mmのクリアランスを指定します。

6. パッドが密集している場合は、個別の小さな開口部ではなく、単一の大きなウィンドウを使用します。

標準的な位置合わせ公差はプラスマイナス0.1~0.15 mmです。高精度プロセスでは、コストは増加しますが、プラスマイナス0.05 mmを達成できます。

さまざまなフレックス用途のための材料選定

すべてのカバーレイ材料が同じというわけではありません。ポリイミドフィルムのグレードと接着剤の種類は、熱的、機械的、柔軟性の要件によって異なります。汎用フレックス回路には、優れた柔軟性と1.0~1.5 N/mmのピール強度を持ち、摂氏105度までの温度で動作するアクリル接着剤カバーレイが最も一般的に使用されます。

Flex Coverlay1

エポキシ接着剤カバーレイは、摂氏155度までの優れた耐熱性を提供し、自動車のアンダーフードやその他の産業環境で望まれます。これらはやや硬く、動的用途での曲げ耐久性を低下させる可能性があります。アドヒーシフスカバーレイは、ポリイミドを銅に直接接着することで接着剤層を完全に排除します。これにより、最も薄いプロファイル、最大の耐熱性、最適な高周波性能が得られます。これは通常、高周波および航空宇宙用フレックス回路に適用されます。

接着剤の種類温度定格ピール強度柔軟性最適な用途
アクリル最大105 °C1.0 - 1.5 N/mm優れている民生品、ウェアラブル、汎用フレックス
エポキシ最大155 °C1.2 - 1.8 N/mm良好自動車、産業機器
アドヒーシフス最大300 °C以上変動あり非常に良好航空宇宙、高周波、HDIフレックス

フレックスカバーレイのプロフェッショナルな製造

カバーレイの性能は、材料自体と同様に、その適用方法にも依存します。ラミネーションでボイド、しわ、または接着不良が発生すると、最高のポリイミドフィルムでも故障します。

精密な適用と硬化プロセス

カバーレイの適用プロセスは、正確な順序に従います。

1. 事前切断: カバーレイシートを金型切断またはレーザー切断し、すべてのパッド開口部を含むパネルレイアウトに合わせます。

2. 表面処理: 銅を洗浄し、マイクロエッチングして接着剤の接着性を向上させます。

3. 位置合わせと仮止め: 事前切断されたカバーレイを、位置決めピンまたは光学システムを使用して位置合わせし、仮止めします。

4. ラミネーション: アセンブリを真空プレスに入れ、160~190℃、15~30 kg/cm2で30~90分間加圧します。

5. 後硬化: 一部の接着剤は、完全な架橋のために追加のオーブン硬化が必要です。

6. 検査: パネルにボイド、しわ、剥離、位置合わせ精度がないかチェックします。

真空ラミネーションが好まれる理由は、チャンバーから空気を除去することで、カバーレイがエッチングされた配線の谷間に沿って密着し、剥離の起点となる気泡を閉じ込めないようにするためです。

接着性と均一性のための品質管理

最も重要な品質指標は接着性試験です。IPC-TM-650に従い、ピール強度はカバーレイを銅表面から90度の角度で引き剥がすことで測定されます。最低許容レベルは0.8 N/mm wであり、最良のプロセスでは1.2 N/mm以上です。

均一性チェックにより、パネル全体で厚さが均一であり、接着剤の流動が良好であることを確認します。厚さのばらつきは10%以内に抑える必要があります。配線間の接着剤充填は断面顕微鏡検査で確認され、ボイドが存在しないことを証明します。その他の品質チェックは以下の通りです。

  • しわ、気泡、変色: 目視検査。
  • 設計情報に対する開口部のチェック。
  • 熱ストレス(ソルダーフロート288℃、10秒 IPC-TM-650)
  • 動的フレックス用途の曲げ試験により、曲げ寿命が仕様内であることを確認。

JLCPCBのフレックスカバーレイ生産における専門知識

高度なカバーレイ適用と高精度加工

JLCPCBは、カバーレイ用に設定された真空ラミネーションプレスを備えた専用のフレックスPCB生産ラインを持っています。真空技術は、閉じ込められた空気を除去し、ボイドのないラミネーションが難しい厚いマルチトレース設計でも、均一な接着剤の流動を提供します。

精密レーザーシステムは、特に微細なコネクタ領域を扱う場合に、狭い公差の開口部のカバーレイ切断を処理します。位置合わせ精度はプラスマイナス0.1 mm以内に維持され、ほとんどの商用フレックス設計に適しています。

最適なフレキシブルPCB性能のためのDFMサポート

JLCPCBとのコラボレーションの最も有用な機能の一つはDFMレビューであり、生産前にカバーレイの欠陥を特定できます。報告される一般的な問題は以下の通りです。

  • カバーレイの開口部がパッドエッジに近すぎて、部分的に塞がる可能性がある。
  • パッドへの配線進入部におけるカバーレイのオーバーラップ不足。
  • 引き裂きを開始する可能性のある鋭い端部を持つカバーレイウィンドウ。
  • 剥離を引き起こす可能性のある、カバーレイから基板端までのクリアランス不足。

このような事前チェックにより、製造後に問題を発見するために費やす時間と費用を節約できます。DFMフィードバックは、フレックス設計に不慣れなエンジニアにとって、カバーレイ設計のルールに関する実践的なトレーニングとなります。

一貫した品質による信頼性の高い量産

JLCPCBは、5枚のプロトタイプフレックスPCBを注文する場合でも、10,000ユニットを注文する場合でも、同じプロセス管理を使用します。入荷したカバーレイ材料は、厚さ、接着特性、保存期間に関してチェックされます。ラミネーション温度、圧力、時間はプロセス内およびパネルごとに監視されます。

最終検査は、フレキシブルプリント基板の資格に関するIPC-6013規格に従って行われます。フレックス設計は、競争力のある価格と標準注文の1~2日のリードタイムで、容易に生産に移行できます。フレキシブル回路を設計していて、最初の製造でカバーレイが正しい位置に配置されていることを確認する必要がある場合、JLCPCBのフレックスPCBサービスは、材料の経験、設備の精度、品質チェックを活用して、望ましい結果を生み出すことができます。

あなたのPCBアイデアが形になるのを見る準備はできましたか?

信頼できる業界リーダーによる専門的な製造、アセンブリ、および部品サービスで、PCB設計を現実のものにしましょう。無料見積もりを取得 >

FAQ

Q: フレックスカバーレイとは何ですか?

フレックスカバーレイは、フレキシブルPCBの外側の銅層の上に貼り付けられるラミネート保護フィルムです。熱硬化性接着剤層で接着されたポリイミドフィルムで構成され、曲げ時の絶縁性、環境保護、機械的耐久性を提供します。

Q: フレックスPCBにおけるカバーレイとソルダーマスクの違いは何ですか?

カバーレイは、熱と圧力でラミネートされる予めカットされた固体ポリイミドフィルムです。ソルダーマスクは、スクリーン印刷またはスプレーで塗布される液状コーティングです。カバーレイは繰り返しの曲げに耐えますが、液状ソルダーマスクは比較的少ない曲げサイクルで割れます。

Q: フレキシブルPCBでカバーレイの代わりに液状ソルダーマスクを使用できますか?

取り付け時に一度だけ曲げられる静的フレックス用途では、液状ソルダーマスクが機能する場合があります。繰り返しの曲げを伴う動的フレックスでは、LPIソルダーマスクが数百サイクル以内に割れるため、カバーレイを強くお勧めします。

Q: フレックスカバーレイの一般的な厚さはどのくらいですか?

最も一般的な構成は、25マイクロメートルのポリイミドと25マイクロメートルの接着剤で、合計50マイクロメートルです。保護要件に応じて、合計で約27.5~75マイクロメートルのオプションがあります。

学び続ける