This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

耐久性のあるフレキシブルPCBに適した曲げ半径の選び方

初出公開日 Jun 06, 2026, 更新日 Jun 06, 2026

1 min

目次
  • フレキシブルPCB設計における曲げ半径の理解:
  • 適切な曲げ半径の決定方法:
  • 最適な曲げ半径のための設計ベストプラクティス:
  • 信頼性の高いフレキシブルPCBのための製造上の考慮事項:
  • JLCPCBのフレキシブルPCB曲げ半径に関する専門知識:
  • 曲げ半径に関するFAQ
  • 結論:

重要なポイント

信頼性の高いフレキシブルPCB設計には、曲げ半径の習得が不可欠です。IPC-2223ガイドラインに従い、静的曲げの場合は総厚の6倍以上、動的用途の場合は100倍以上の最小曲げ半径を維持し、フレックスゾーンではより薄いRA銅、接着剤不使用のポリイミド、千鳥状の配線、ハッチングパターンを使用します。適切な材料選定、層スタックアップの最適化、補強材からの適切なクリアランスにより、フレックスの寿命を大幅に延ばし、配線の早期割れや剥離を防ぐことができます。

紙を半分に折り曲げて、その線に沿って破れた経験はありませんか? フレキシブルPCBでも、曲げ半径が極端に小さいと、同じようなことが起こります。銅配線が破断し、ポリイミド基板が弱くなり、かつて信頼性のあった回路は、現場でただ一つのヒューズが切れるのを待つ時限爆弾と化します。フレキシブルプリント回路は現在、スマートフォンの折りたたみ画面、ノートパソコンのリボンケーブル、ウェアラブルヘルスモニターのセンサーアレイなど、至る所で使用されています。これらの製品のそれぞれにおいて、曲げ半径は、長期にわたる設計と、数百サイクルで故障する設計を分ける最も重要なパラメータです。間違えれば、配線の破断、カバーレイの剥がれ、高額なフィールドリターンに直面することになります。このチュートリアルでは、フレキシブルPCBの正しい曲げ半径を選択、計算、テストするための詳細をすべて説明します。IPC規格、材料の選択、設計手法、避けるべき設計上の誤り、そして現代のメーカーが製造工程で曲げ半径の適合性をどのように維持しているかについて説明します。

フレキシブルPCB設計における曲げ半径の理解:

曲げ半径とは何か、そしてそれがFPCの信頼性にとって重要な理由

Bend Radius3

フレキシブル回路が機械的損傷なく曲げられる最もきつい円弧の半径が、FPCの曲げ半径です。フレックス回路を円柱に巻き付けることを考えてみてください。その円柱の半径が曲げ半径と呼ばれ、これは常に曲げの内側の表面から曲率中心まで測定されます。なぜこれがそれほど重要なのでしょうか? フレックスPCBが曲げられると、曲げの外側部分には引張応力(伸び)が、内側部分には圧縮応力がかかります。これらの応力によって、銅配線やポリイミド基板に亀裂や剥離が生じてはいけません。曲げ半径が小さすぎると、応力が材料の能力を超え、故障が発生します。フレキシブルおよびリジッドフレックスプリント基板のセクション設計規格であるIPC-2223は、フレックス構造の総厚、導体層の数、および静的または動的の曲げの種類という3つの重要な要素に基づいて、可能な最小曲げ半径を規定しています。信頼性の高いフレックス回路設計には、この関係は譲れないものです。

動的曲げ半径と静的曲げ半径の要件

Bend Radius4

すべての曲げが同じように作られるわけではなく、ここで多くのエンジニアが最初に誤ります。一度限りの曲げは、製品の取り付け時に行われる曲げで、フレックス回路は曲げられた後、製品の寿命を通じてその位置に留まります。動的曲げとは、折りたたみ式電話のヒンジやプリンターのプリントヘッドケーブルなど、通常の動作中に複数回曲げ伸ばしされる必要があるフレックス回路です。これら2つのカテゴリの最小曲げ半径要件の差は劇的です。以下は、IPC-2223ガイドラインに基づく簡単な比較です:

アプリケーションタイプ層数最小曲げ半径
静的(単層)1フレックス総厚の6倍
静的(多層)2以上フレックス総厚の12倍
動的(単層)1フレックス総厚の100倍
動的(多層)2以上フレックス総厚の100~150倍

適切な曲げ半径の決定方法:

標準ガイドラインと業界推奨事項

曲げ半径計算の基礎は、回路のフレックス部分の総厚の合計です。これには、ポリイミド基板(通常12.5~50マイクロメートル)、銅箔層(通常各12~35マイクロメートル)、接着層(接着剤ベースのラミネートを使用する場合)、および両面のカバーレイ(通常各25~50マイクロメートル)のすべてが含まれます。

IPC-2223の全体的な式は次のとおりです:

最小曲げ半径 = 乗数 × フレックス総厚

乗数は使用方法によって異なります:

  1. 単層の静的曲げの場合、使用する乗数は6です。
  2. 多層の静的曲げ(2層以上)の場合、乗数は12を使用する必要があります。
  3. 単層の動的曲げの場合、使用する乗数は100です。
  4. 多層の動的曲げの場合、乗数は100~150を使用する必要があります。

計算された最小値にさらに20~30%の安全マージンを追加することもベストプラクティスです。製造公差、材料のロットばらつき、組み立て時の取り扱いによって応力が加わる可能性があり、これは計算では考慮されていません。シミュレーションで良好な結果が得られる設計でも、生産ではうまく機能しない可能性があります。

曲げ半径を正確に測定する方法

設計者と品質エンジニアの両方が曲げ半径の測定方法を知ることは不可欠です。曲げ半径は常に、曲げられるフレックス回路の内側の表面に対して計算され、外側の表面や中立軸に対して計算されるものではありません。

Bend Radius5

実際のフレックス回路の曲げ半径を測定する手順は次のとおりです:

  1. フレックス回路を、既知の半径を持つマンドレルまたは円筒形の形状に巻き付けます。
  2. フレックスがマンドレルに平らに置かれ、折り目やしわがないことを確認します。
  3. マンドレルの半径を測定します。これが曲げ半径です。
  4. マンドレルを使用しない自由形状の曲げの場合は、半径ゲージまたは光学測定システムを使用して内側の曲率半径を測定します。
  5. 測定された半径が、安全マージンを含む設計上の最小値以上であることを確認します。

曲げ半径は通常、機械設計ファイルまたはEDAツールのフレックスゾーンプロパティで指定されます。EasyEDA、Altium Designer、KiCadなどでは、ベンドゾーンの半径を定義できるため、設計の初期段階から機械的な制約を認識できます。

最適な曲げ半径のための設計ベストプラクティス:

層スタックアップ、材料選定、および遷移ゾーンの設計

層スタックアップによって、フレックス回路のきつさ(最小曲げ半径)が決まります。以下に主な原則を示します:

Bend Radius2

  • ベンドゾーンの層数は最小限に抑えます。層が増えるごとに厚さが増し、最小曲げ半径が大きくなります。可能であれば、設計でフレックス領域の層数を減らすように絞り込みます。
  • 可能な限り、接着剤不使用(キャスト)ラミネートを使用します。接着層は厚みを増し、繰り返しの曲げによって剥離する可能性があります。接着剤不使用のポリイミドラミネートは、より薄い構造と信頼性を提供します。
  • 曲げ部ではより薄い銅箔を使用します。直径12マイクロメートルの銅箔は、35マイクロメートルの箔よりもはるかに簡単に曲がります。フレックスゾーンでは、電気的要件を満たす最も薄い銅を使用してください。
  • 動的用途では、圧延焼鈍(RA)銅を使用します。前述のように、RA銅の結晶粒構造は、繰り返し曲げた際の疲労亀裂を防ぐように配向されています。

もう一つの重要な領域は、リジッドフレックスPCBのリジッド領域とフレックス領域の間の遷移ゾーンです。急激な変化は、リジッド部分のフレックス点に応力集中点を形成します。最も効果的な方法は、このインターフェースに徐々にテーパーまたはベベルを付け、ベンドゾーンの境界から1.5 mm以内にビア、パッド、またはスルーホールメッキを配置しないことです。

設計パラメータ静的アプリケーション動的アプリケーション
銅の種類RA または EDRA のみ
推奨銅重量0.5~1 oz0.5 oz
カバーレイ材料ポリイミドポリイミド
接着剤の種類アクリル系またはエポキシ系アクリル系(推奨)
曲げ部の最小配線幅標準DRCより広い配線が推奨
ビアとベンドゾーンのクリアランス最小1.0 mm最小1.5 mm

フレックス寿命を縮める一般的な間違いを避ける

経験豊富な設計者でも、フレックス回路の信頼性を損なう落とし穴に陥ることがあります。以下は最も頻繁に見られるエラーとその防止策です:

  1. 多層フレックスで配線を互いに真上に積み重ねる。トップ層とボトム層の配線が互いに直接接触すると、剛性の高いIビーム構造を形成し、曲がらず、応力を分散しません。代わりに、トップ層の配線がボトム層の配線の間になるように、配線を交互に配置します。これにより柔軟性が維持され、応力がより均一に分散されます。
  2. 曲げ領域にベタ銅を使用する。曲げ領域に強固なベタ銅プレーンがあると、剛性が大幅に向上し、動的曲げ中にほぼ確実に破断します。代わりに、標準パラメータ(配線幅0.38 mm(15 mil)、間隔0.63 mm(25 mil))のハッチングパターンを使用した銅パターンを使用します。ハッチングにより銅領域の大部分が除去され、柔軟性が維持されると同時に、リターン電流経路が確保されます。
  3. コンポーネントや補強材を曲げ部に近づけすぎる。コンポーネントや補強材は剛性点を形成します。これらがベンドゾーンに近すぎると、応力集中部として機能します。剛性コンポーネントと曲げ領域の開始点との間には、最低2.5 mmのクリアランスが必要です。

信頼性の高いフレキシブルPCBのための製造上の考慮事項:

精密製造とカバーレイ適用

Bend Radius1

曲げ半径要件を満たすフレキシブルPCBを製造するには、製造プロセスの各段階で精度が重要です。リジッド基板のソルダーマスクに相当するフレックス回路のカバーレイは、接着剤付きのラミネートされたポリイミドフィルムです。銅配線の酸化、湿気、機械的摩耗を防ぎます。曲げ信頼性は、カバーレイの適用時に特に重要です。カバーレイは滑らかで、穴、しわ、気泡がないようにする必要があります。カバーレイに開口部があると、その下の銅配線が保護されずに弱い部分が露出し、曲げ時の応力集中により、その点から亀裂が発生する可能性があります。

曲げ半径の適合性を確保するための品質管理

フレックスPCBには、リジッド基板の通常のAOIや電気テストを超えた品質管理が必要です。曲げ半径の適合性は機械的に検証される必要があります。フレキシブルおよびリジッドフレキシブルプリント基板の認定および性能仕様であるIPC-6013は、フレックス回路のテストを3つの性能クラスで規定しています:

クラス1:一般電子製品(民生機器)

クラス2:専用サービス製品(産業用、通信機器)

クラス3:軍事、医療、航空宇宙製品(高信頼性)

動的フレックス用途では、IPC-6013は、IPC-TM-650メソッド2.4.3で規定されている動的フレックステストを組み込んだ認定テストを提供します。これは、回路を指定された半径で数千回曲げ、その後、亀裂、剥離、または抵抗値の変化がないかどうかをチェックします。標準的なテストプロトコルでは、20 mmの所定の曲げ半径で10,000サイクルに耐えることが求められます。

JLCPCBのフレキシブルPCB曲げ半径に関する専門知識:

複雑なフレキシブル設計のための高度な機能

JLCPCBは、厳しい曲げ半径要件に対応するフレキシブルPCBの製造において信頼性を確保するために設計された、完全な一連の機能を備えています。同社のフレキシブルPCBサービスは、1~4層構造と25および50マイクロメートルのポリイミド基板厚をサポートしており、設計者は希望する曲げ半径要件に合わせてスタックアップを調整できます。JLCPCBはフレックスPCBに100%接着剤不使用のベース材料を適用しており、これは曲げ半径性能にとって大きな利点です。すでに述べたように、接着層は厚みに寄与し、繰り返し曲げると剥離する可能性があります。接着剤を除去することで、JLCPCBのフレックス構造は曲げ領域でより薄く、より信頼性が高くなります。

最大基板サイズ234 x 490 mmは、大型のフレックス回路設計にも対応でき、製造プロセスは非常に精密で、パネル全体にわたって銅の厚さとカバーレイの適用が均一です。同社のフレックスカバーレイは、割れることなく20万回以上の曲げに耐えることができ、ポリイミド基板は最高280度Cで動作可能です。これらの仕様は、データシート上の単なる数字ではありません。これらは、フレキシブル回路に依存する製品の現場での信頼性に直接変換されます。

動的および静的フレックスアプリケーションにおける実証済みの信頼性

アプリケーションが、筐体内でケーブルを配線するための単純で静的な曲げを必要とする場合でも、折りたたみ式コンシューマーデバイスのための困難な動的フレックスを必要とする場合でも、JLCPCBの製造プロセスは同様の結果を提供します。同社の品質管理プロセスには、カバーレイの密着性、銅めっきの均一性、フレックスゾーンの寸法精度のチェックが含まれます。曲げ半径設計の原則を適用することに関心のあるエンジニアにとって、JLCPCBが提供するフレキシブルPCBサービスは、試作から量産に至るまでの優れた手頃な方法です。競争力のある価格と迅速な納期により、曲げ半径の性能が正確に目標値に達するまでフレックス設計を繰り返すことが可能です。

JLCPCBでPCB生産を簡素化

PCB製造、アセンブリ、部品調達のワンストップサプライヤー。
即時見積もりから迅速な納品まで、ワークフローを合理化し、やり取りを削減し、試作から量産まで全ての製造をスムーズに進めます。今すぐ見積もりを取得 >

曲げ半径に関するFAQ

Q: フレキシブルPCBの最小曲げ半径はどれくらいですか?

最小曲げ半径は、フレックス構造の総厚と、アプリケーションが静的か動的かによって異なります。単層の静的曲げの場合、最小値は通常、フレックス総厚の6倍です。動的曲げの場合、最小値は総厚の100倍以上に増加します。計算された最小値には常に20~30%の安全マージンを追加してください。

Q: 静的曲げ半径と動的曲げ半径の違いは何ですか?

静的曲げは組み立て時に一度だけ発生し、フレックス回路はその位置に永久に留まります。動的曲げは、通常の製品動作中に繰り返し曲げられることを伴います。動的曲げは、静的曲げの6~12倍と比較して、通常フレックス厚の100~150倍と、はるかに大きな最小曲げ半径を必要とします。

Q: フレキシブルPCBの曲げ半径はどのように測定しますか?

曲げ半径は、曲げられたフレックス回路の内側の表面から円弧の中心まで測定されます。最も正確な方法は、フレックスを既知の半径のマンドレルに巻き付け、密着していることを確認することです。自由形状の曲げの場合は、半径ゲージまたは光学測定システムを使用します。曲げの外側から測定しないでください。実際の曲げ半径を過大評価することになります。

Q: 動的フレックス用途に電解析出銅を使用できますか?

いいえ。電解析出(ED)銅は柱状の結晶粒構造を持ち、繰り返し曲げに対して脆くなります。動的用途には圧延焼鈍(RA)銅が必要です。その細長い結晶粒構造により、疲労耐性が大幅に向上するためです。

Q: 曲げ領域でベタプレーンの代わりにハッチング銅を使用する必要があるのはなぜですか?

曲げゾーンのベタ銅プレーンは剛性を大幅に高め、繰り返し曲げると割れます。ハッチングパターンは銅領域の大部分を除去し、柔軟性を維持しながら、機能的なリターン電流経路を提供します。典型的なハッチングパラメータは、配線幅0.38 mm、間隔0.63 mmです。

Q: フレキシブルPCBの曲げ半径をカバーするIPC規格は何ですか?

IPC-2223は、フレキシブルおよびリジッドフレックスPCBの主要な設計規格であり、最小曲げ半径要件を定義しています。IPC-6013は、テスト要件をカバーする認定および性能仕様です。

結論:

曲げ半径は、単なる設計上のチェック項目ではありません。信頼性の高いフレキシブルPCBの基盤です。静的曲げと動的曲げの要件の基本的な違いを理解することから、曲げ領域での正しい配線、IPC-6013テストによる性能検証に至るまで、設計および製造チェーンで行われるすべての決定が最終結果につながります。主な教訓は簡単にまとめられます:IPC-2223の乗数から始め、20~30%の安全率を追加し、動的用途では常に圧延焼鈍銅を使用し、配線を曲げ軸に対して垂直に配線し、多層設計では配線を千鳥状に配置し、曲げ領域ではハッチングパターンを使用することです。

学び続ける