This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

フレキシブル基板の探求:用途と設計上の考慮事項

初出公開日 Jun 06, 2026, 更新日 Jun 06, 2026

1 min

目次
  • ウェアラブルエレクトロニクス:
  • 自動車産業:
  • 航空宇宙:
  • コンシューマーエレクトロニクス:
  • フレキシブルPCBを使用した設計
  • トレース幅とスペース幅:
  • フレキシブルPCBに関するFAQ
  • 結論

重要なポイント

フレキシブルPCB(フレキシブル回路)は、その優れた柔軟性、軽量設計、省スペース性能により、現代のエレクトロニクスに革命をもたらしています。ウェアラブルデバイスや自動車システムから航空宇宙用途、折りたたみ式コンシューマーエレクトロニクスに至るまで、リジッド基板では実現できない革新的なフォームファクターを可能にします。フレキシブルPCBの設計を成功させるには、適切な曲げ半径、最適化されたトレース/スペース幅、補強材を使用した戦略的な部品配置、高性能ポリイミド材料、保護カバーレイなどの重要な要素を考慮する必要があります。これらの設計上の考慮事項に従い、JLCPCBの高度な1~4層フレキシブルPCB製造能力を活用することで、エンジニアは要求の厳しいアプリケーション向けに信頼性が高く高性能なソリューションを生み出すことができます。

フレキシブルプリント基板(PCB)は、エレクトロニクス分野における目覚ましい進歩により、近年大きな議論と関心を集めています。以下のセクションでは、これらの革新的なPCBを取り巻く多様なアプリケーションと重要な設計上の考慮事項について詳しく説明します。フレキシブルPCBの魅力的な世界を探求することで、現代の電子システムにおけるその可能性と重要性について貴重な洞察を提供し、それらがどのように電子設計アプローチに革命をもたらしたかを垣間見ることができます。JLCPCBでは、ポリイミド基板を使用した高品質なフレキシブルPCB(1~4層)の製造を専門としており、優れた柔軟性と信頼性を備えたコスト効率の高いソリューションを提供しています。

Flexible PCB

フレキシブルPCBは、フレキシブル回路とも呼ばれ、曲げたり、ねじったり、さまざまな形状や輪郭に適合できるフレキシブル基板材料から作られています。この柔軟性により、従来のリジッドPCBでは制限されていた型にはまらないフォームファクターにエレクトロニクスを統合するための無限の可能性が広がります。フレキシブルPCBが大きな影響を与えている注目すべきアプリケーションのいくつかを詳しく見てみましょう。

ウェアラブルエレクトロニクス:

Wearable Electronics

フレキシブルPCBは、革新的でユーザーフレンドリーなデバイスの開発を可能にすることで、ウェアラブルエレクトロニクス業界を変革しました。注目すべき例として、Fitbitフィットネストラッカーが挙げられます。これは、フレキシブルPCBを利用して、センサー、ディスプレイコンポーネント、ワイヤレス接続をスリムで快適なリストバンドに統合しています。PCBの柔軟性により、デバイスはユーザーの手首に適合し、シームレスで人間工学に基づいたフィット感を提供します。 JLCPCBの超薄型25μmまたは50μmポリイミド基板は、動的な曲げ(多くの設計で20万サイクル以上)を可能にし、コンパクトなウェアラブルをサポートします。さらに、フレキシブルPCBは、身体活動中の生体認証データを追跡するためのセンサーを組み込んだスマートシャツやスポーツブラなどのスマート衣料の開発にも貢献しています。業界レポートによると、ウェアラブルにおけるフレキシブルPCB市場は、軽量設計(多くの場合0.2mm未満の厚さ)への需要により急速に成長しています。

自動車産業:

automotive industry

フレキシブルPCBは、車両の機能性と美観を向上させることで、自動車産業に革命をもたらしました。例えば、テスラ モデルSは、そのインフォテインメントシステムにフレキシブルPCBを採用しており、タッチスクリーン、コントロールパネル、オーディオコンポーネントを洗練された流線型のダッシュボードデザインに統合することを可能にしています。これはユーザーエクスペリエンスを向上させるだけでなく、車両の全体的な安全性と利便性にも貢献しています。さらに、フレキシブルPCBは自動車用照明システムにも使用されており、視認性を高め、車両に独特の視覚的魅力を加える湾曲した輪郭の照明要素の作成を可能にしています。

航空宇宙:

Aerospace and Defense

航空宇宙分野は、重要なアプリケーションにおいてフレキシブルPCBに大きく依存しています。例えば、さまざまな目的に使用される小型衛星であるCubeSatは、その軽量でコンパクトな性質から、しばしばフレキシブルPCBを利用しています。これらのPCBは、厳格なサイズと重量の制約を維持しながら、センサー、トランスミッター、電源管理システムなどの多数のコンポーネントの統合を可能にします。さらに、フレキシブルPCBはアビオニクスシステムにも採用されており、狭いスペースで信頼性の高い相互接続を提供し、飛行中に経験する過酷な条件に耐えます。不規則な形状や輪郭に適合する能力は、航空宇宙用途でのスペースの効率的な使用と最適な性能を保証します。

コンシューマーエレクトロニクス:

Consumer Electronics

フレキシブルPCBは、耐久性の向上、洗練されたデザイン、機能性の向上を提供し、コンシューマーエレクトロニクスデバイスに広く普及しています。Samsung Galaxy Foldなどのスマートフォンは、折りたたみディスプレイ機構を実現するためにフレキシブルPCBを利用しています。これらのPCBは、ディスプレイの異なるセグメント間のシームレスな通信を可能にし、スムーズなユーザーエクスペリエンスを保証します。さらに、フレキシブルPCBはNintendo Switchなどのゲーム機にも使用されており、ボタン、センサー、ディスプレイ コネクタ などのさまざまなコンポーネントをコンパクトでポータブルなデザインに統合することを可能にしています。繰り返しの曲げやねじりに耐える能力は、コンシューマーエレクトロニクスデバイスでの長期的な性能を保証します。

これらのアプリケーションにおけるフレキシブルPCBのレビューは、概ね好意的です。ユーザーは、ウェアラブルデバイスにおいてフレキシブルPCBによって可能になったスリムで軽量なデザインを、快適さと利便性を提供するものとして評価しています。さらに、コンシューマーエレクトロニクスにおけるフレキシブルPCBの耐久性は、日常使用の過酷さに耐え、リジッドPCBと比較して衝撃や曲げに対する耐性が向上していると賞賛されています。自動車産業では、フレキシブルPCBは電子システムの全体的な信頼性と性能に貢献し、運転体験を向上させています。航空宇宙用途では、電気的完全性を維持しながら困難な環境に耐えるフレキシブルPCBの能力は、ミッションの成功に不可欠でした。

フレキシブルPCBを使用した設計

Designing with Flexible PCBs

フレキシブルPCBを使用した設計では、最適な性能と信頼性を確保するために、いくつかの要素を注意深く考慮する必要があります。いくつかの重要な設計上の考慮事項を探ってみましょう。

曲げ半径:

曲げ半径は、フレキシブルPCBが回路を損傷することなく安全に曲げることができる最小半径を決定します。設計者は、選択した基板材料の機械的特性と部品配置を考慮して、アプリケーションに適切な曲げ半径を決定する必要があります。

層数推奨最小曲げ半径(静的)備考
1層基板厚さの6倍最高の柔軟性
2層基板厚さの12倍動的用途に一般的
4層基板厚さの24倍複雑な設計向け

JLCPCBの標準的な厚さ0.1~0.2mmの1層フレックス基板の場合、これは最小静的曲げ半径が約0.6~2.4mmであることを意味します。動的アプリケーションでは、鋭い折り目を常に避けてください。JLCPCBは、長期的な信頼性を向上させるために、接着剤不使用の基板を提供しています。

トレース幅とスペース幅:

PCBの柔軟性により、曲げやフレキシングに対応するために、より狭いトレース幅とスペース幅が必要になる場合があります。設計者は、電気的要件と機械的制約を注意深く分析し、柔軟性を許容しながら信号の完全性を維持する適切なトレース幅とスペース幅を決定する必要があります。

銅箔厚最小トレース/スペース
12μm (1/3oz)3/3mil (2/2milまで可能)
18μm (0.5oz)3.5/3.5mil
35μm (1oz)4/4mil

トレースを狭くすると柔軟性が向上しますが、注意深いインピーダンス制御が必要です(注:JLCPCBはフレックス基板のインピーダンスを公式には制御していません)。

部品配置:

部品は、PCBのフレキシングや曲げを妨げないように戦略的に配置する必要があります。高応力領域や、追加の補強や保護が必要となる可能性のある重要な部品には特に注意を払う必要があります。

材料選定:

適切な基板材料の選択は、フレキシブルPCBにとって非常に重要です。材料によって、柔軟性、耐熱性、寸法安定性のレベルが異なります。設計者は、特定のアプリケーション要件に合致する材料を選択し、最適な性能と寿命を確保する必要があります。JLCPCBは、誘電体厚25μm/50μmのポリイミド(PI)、透明PETオプション、およびさまざまな補強材(PI、FR4、ステンレス鋼、3Mテープ)を提供しています。

環境への配慮:

フレキシブル回路は、温度変化、湿気、振動などの過酷な環境にさらされる可能性があります。設計者は、フレキシブルPCBが遭遇する環境条件を考慮し、信頼性の高い動作を確保するために適切な材料、保護コーティング、コネクタを選択する必要があります。カバーレイ(黄色/黒/白/透明)は、過酷な環境向けの標準的なソルダーマスクと比較して優れた保護を提供します。

PCBのアイデアを現実にする準備はできましたか?

信頼できる業界リーダーによる専門的な製造、アセンブリ、およびコンポーネントサービスで、設計を動作するハードウェアに変えましょう。
ファイルをアップロードし、オプションを選択すれば、テスト、出荷、拡張の準備が整った基板を入手できます。無料見積もりを取得 >

フレキシブルPCBに関するFAQ

Q: フレキシブルPCBの主な用途は何ですか?

フレキシブルPCBは、ウェアラブルエレクトロニクス(例:Fitbit)、自動車のインフォテインメントおよび照明システム(例:テスラ モデルS)、航空宇宙(CubeSatやアビオニクス)、コンシューマーエレクトロニクス(Samsung Galaxy FoldやNintendo Switch)で広く使用されています。曲げることができ、スペースを節約できるため、コンパクトで動的な設計に最適です。

Q: フレキシブルPCBに推奨される最小曲げ半径はどれくらいですか?

層数と基板の厚さによって異なります。JLCPCBのガイドラインによると、一般的なルールは1層基板で厚さの6倍、2層で12倍、4層で24倍です。標準的な厚さ0.1~0.2mmの1層フレックス基板の場合、最小静的曲げ半径は約0.6~2.4mmです。

Q: フレキシブルPCBに最適な材料はどれですか?

厚さ25μmまたは50μmのポリイミド(PI)フィルムは、優れた柔軟性、耐熱性、寸法安定性により最も一般的な選択肢です。JLCPCBはPETオプションや、必要に応じて機械的強度を高めるためのさまざまな補強材(FR4、PI、ステンレス鋼)も提供しています。

Q: フレックスPCB上の部品や高応力領域をどのように保護すればよいですか?

曲げ領域から離れた戦略的な部品配置が不可欠です。高応力領域には補強材を使用して補強し、保護のためにポリイミドカバーレイを適用してください。JLCPCBの補強材オプションとカバーレイサービスは、動的アプリケーションにおける信頼性を大幅に向上させます。

Q: JLCPCBはフレキシブルPCB上でどのようなトレース幅とスペースを実現できますか?

JLCPCBは、銅箔の厚さに応じて、最小トレース/スペースを3/3 mil(場合によっては2/2 mil)までサポートしています。より薄い銅箔(12μmまたは18μm)はより狭いトレースを可能にし、良好な電気的性能を維持しながら柔軟性を向上させます。

Q: 在此输入问题 3

在此输入答案 3

結論

結論として、フレキシブルPCBはエレクトロニクス業界に革命をもたらし、幅広いアプリケーションと設計の可能性を提供しています。ウェアラブルエレクトロニクスや自動車システムから航空宇宙やコンシューマーデバイスに至るまで、フレキシブルPCBは電子設計に革新と柔軟性をもたらしました。曲げ半径、トレース幅、部品配置、材料選定、環境への配慮などの主要な設計要素を考慮することで、設計者はフレキシブルPCBの可能性を最大限に活用し、可能性の限界を押し広げる最先端の電子システムを生み出すことができます。

JLCPCBでは、絶えず進化するエレクトロニクスの世界におけるフレキシブルPCBの重要性を理解しています。PCB製造とアセンブリにおける当社の専門知識により、お客様の固有のニーズを満たす高品質なフレキシブルPCBソリューションを提供することに尽力しています。

PCB技術の最新の進歩について情報を提供する、有益な記事、チュートリアル、ケーススタディ、業界の洞察については、引き続き当社のブログをご覧ください。

無料見積もりを取得>>

学び続ける