はんだ付け用フラックスとは?種類・用途・使い方を徹底解説
1 min
- はんだ付け用フラックスとは
- はんだ付けでフラックスが果たす役割
- はんだ付け工程におけるフラックスの作用
- フラックスの構成成分
- フラックスなしではんだ付けできるか
- はんだ付け用フラックスの種類
- はんだ付け用フラックスの形状
- はんだ付け用フラックスの使い方
- フラックス残渣の洗浄は必要か
- フラックスとはんだペーストの違い
- フラックスを使用しない場合によくあるはんだ付け不良
- 現代のPCB実装におけるフラックス
- JLCPCBのPCB実装・はんだ付けソリューション
- 用途に適したフラックスの選び方
- はんだ付け用フラックスに関するよくある質問
- まとめ
はんだ付け用フラックスは、金属表面の酸化物を除去し、はんだの流動性(ぬれ性)を向上させ、加熱中の再酸化を防止する化学洗浄剤です。電子機器やPCB実装において、強固で信頼性の高い電気的接続を形成するために使用されます。
断線した配線の修理でも、プリント基板(PCB)の組み立てでも、良好なはんだ接合を形成することが重要です。はんだ付け用フラックスは、金属表面を洗浄し、はんだの流動性を高め、加熱中の酸化を防ぐという重要な役割を果たします。
本記事では、はんだ付け用フラックスとは何か、なぜ必要なのか、どのような化学的作用を持つのか、どのような種類があるのか、さらに電子機器の修理やPCB実装で正しく使用する方法について解説します。
はんだ付け用フラックスとは
はんだ付けに使用するフラックスとは、松脂由来のロジンや合成材料などから作られ、はんだ付けの前および作業中に使用される化合物です。部品の端子やPCBパッドの金属表面を清浄化し、溶融はんだと良好に接合できる状態に整えます。
電子機器のはんだ付けにフラックスが不可欠な理由
金属を空気にさらすと、表面には目に見えない酸化皮膜が自然に形成されます。はんだは酸化した金属には良好に付着しません。はんだ付けにフラックスは必要なのでしょうか。基本的に必要です。フラックスを使用しないと、溶融はんだが球状になって接合部になじまず、電気的接続が弱くなったり、接続不良が発生したりします。
PCB実装におけるフラックスの役割
業務用のPCB製造では、はんだ付け用フラックスが不可欠です。高密度な表面実装(SMT)や挿入実装において部品を確実に接合し、短絡を防止するとともに、長期信頼性の確保に役立ちます。

図:フラックス処理された光沢のあるPCBパッドと、酸化してくすんだパッドの比較。
はんだ付けでフラックスが果たす役割
はんだ付けでフラックスを使用する主な目的は、加熱時に金属同士の接合を妨げる化学的・物理的な障害を取り除くことです。フラックスには、主に次の機能があります。
- 金属表面の酸化皮膜を除去する
- 表面張力を低下させ、はんだのぬれ性を向上させる
- 加熱中の接合部の再酸化を防ぐ
- 強固な電気的・機械的接合の形成を助ける
金属表面の酸化物を除去する
はんだ付け用フラックスの主な目的は、部品リードと銅パッドの両方から酸化皮膜を除去することです。これにより、はんだがぬれやすい清浄な金属表面が露出します。
はんだのぬれ性を向上させる
ぬれ性とは、溶融したはんだが表面にどの程度広がるかを示す性質です。フラックスは溶融はんだの表面張力を低下させ、はんだが個々の塊になるのを防ぎ、金属表面へ均一に広がるようにします。溶融はんだと金属表面との接触角が小さくなると適切なぬれが生じ、はんだが広がって金属間化合物層を形成します。これにより、強固な金属学的接合が得られます。

図:フラックスが接触角を小さくし、銅パッド上で良好なはんだぬれを形成する仕組み。
加熱中の酸化を防止する
加熱すると酸化は急速に進行します。はんだごてやリフロー炉で接合部を加熱する際、フラックスは金属表面に液状の保護膜を形成し、はんだが凝固するまで空気中の酸素から金属を保護します。
はんだ付け工程におけるフラックスの作用
酸化物との化学反応
多くのフラックスは室温では不活性ですが、加熱されると内部の酸性成分が活性化し、金属酸化物を化学的に溶解除去します。フラックスには、有機酸やハロゲン化物など、昇温時に金属酸化物を分解する活性剤が含まれています。これらの活性剤は、通常ははんだの融点よりわずかに低い特定の温度範囲で作用し、はんだが溶融するタイミングで表面を化学的に清浄な状態にします。
表面洗浄の仕組み
酸化物が分解されると、フラックスが不純物や汚染物質をはんだ付け領域の外へ移動させ、清浄な表面を形成します。
はんだ付け時の熱活性化
フラックスの活性化温度は種類によって異なります。はんだが溶融する直前にフラックスが活性化することで、はんだが流れ始めるタイミングに合わせてパッド表面を清浄な状態にできます。
はんだ付け時の保護膜形成
はんだが溶融している間、フラックスは接合部の表面を覆い、清浄化された金属が周囲の空気と反応するのを防ぎます。

図:加熱中に、はんだ付け用フラックスがPCBパッド上へ保護膜を形成する仕組み。
フラックスの構成成分
フラックスなしではんだ付けできるか
フラックスが不要な場合
フラックスなしではんだ付けできるのでしょうか。新品で高度に研磨された金めっき接点を真空中で扱うような特殊な条件であれば、フラックスなしでも接合できる可能性があります。また、現在一般的なはんだ線の多くは、内部にフラックスを含む「やに入りはんだ」です。そのため、簡単な作業では外付けのフラックスが必須ではない場合もあります。
フラックスを使用しない場合のリスク
汚れや酸化のあるパッドをフラックスなしではんだ付けすると、冷はんだが発生します。このような接合部はもろく、電気抵抗が高く、機械的な破損も生じやすくなります。フラックスを使用しない場合、次の問題が発生する可能性があります。
- 冷はんだ
- 導電性の低下
- 機械的接合強度の不足
- 過度の酸化
- リワークや修理の難化
現代の電子機器でフラックスが常用される理由
現代の電子機器は微細化が進んでおり、わずかな不純物でも接続不良の原因になります。そのため、電子機器用はんだ付けフラックスは、高い歩留まりと接続信頼性を確保する目的で業界全体に広く採用されています。
はんだ付け用フラックスの種類
用途に適した材料を選ぶには、はんだ付け用フラックスの種類を理解することが重要です。次の条件に応じて選定してください。
- 部品の酸化状態
- はんだ付け後の洗浄可否
- 必要な接合信頼性
- 実装方法(手作業またはSMT)
- 製造環境
低活性の無洗浄フラックスは清浄な環境に適しており、高活性の水溶性フラックスは、酸化が著しい部品や産業用途の実装に適しています。フラックスの活性度は、洗浄要件、接合信頼性、自動実装工程との適合性に直接影響します。
フラックスの種類別比較
フラックスの種類 | 活性度 | 洗浄要件 | 主な用途 |
|---|---|---|---|
ロジン系 (R、RMA、RA) | 低~高 | 任意(RAは洗浄推奨) | 一般電子機器、旧型オーディオ機器、配線の接続。 |
無洗浄(NC) | 低 | 不要(安全で不活性な残渣) | SMT実装、簡易修理、試作。 |
水溶性(WS) | 非常に高い | 必須(残留すると腐食性が高い) | 酸化が著しい部品、構造物のはんだ付け、高密度PCB実装。 |
ロジン系フラックス
ロジン系フラックスは最も歴史のある種類の一つで、松脂から作られます。弱活性ロジン(RMA)や活性ロジン(RA)など、活性度の異なる製品があります。粘着性のある琥珀色の残渣が残ります。通常は非腐食性ですが、外観上の理由から洗浄されることが一般的です。
無洗浄フラックス
非導電性の残渣が最小限になるよう設計されています。コストのかかる洗浄工程を省略できるため、短納期のPCB製造で広く使用されています。
水溶性フラックス
活性が非常に高く、頑固な酸化物の除去に優れています。ただし、残渣には導電性と腐食性があるため、はんだ付け後は直ちに水で必ず洗浄する必要があります。
はんだ付け用フラックスの形状
用途に応じて、さまざまな形状のフラックスが使用されます。代表的な形状は次のとおりです。
- 液状フラックス → フローはんだ付けや大型の挿入部品接合に適しています
- フラックスペン → SMTの修正作業での精密塗布に適しています
- フラックスペースト/ジェル → リワークやファインピッチ部品に適しています
- やに入りはんだ → 手はんだ付けに便利です
液状フラックス
フローはんだ付け装置で使用されるほか、挿入部品のはんだ付け時に刷毛で塗布することもあります。
フラックスペン
マーカーのように扱える便利なツールで、周囲を汚さずに特定のSMTパッドへ正確に塗布できます。塗布量を調整しやすく、周辺領域への汚染を防げるため、SMTの修正作業に適しています。
フラックスペースト/ジェル
シリンジで塗布する、高粘度で粘着性のあるフラックスです。はんだが溶融するまで微小部品を所定の位置に保持できるため、SMDリワークや熱風はんだ付けで広く使用されています。高粘度のフラックスジェルは、熱風リワーク中も塗布位置にとどまり、隣接部品への広がりを抑えます。そのため、精度が重視されるファインピッチICやBGAリワークに適しています。
やに入りはんだ
手はんだ付けで最も一般的に使用される形状です。中空のはんだ線内部にフラックスが充填されており、はんだが溶融すると自動的に放出されます。

図:フラックスペン、シリンジ入りフラックスペースト、やに入りはんだなど、さまざまな形状のはんだ付け用フラックス。
はんだ付け用フラックスの使い方
フラックスを正しく塗布することで、良好なはんだ付け品質を得られます。基本的な作業手順は次のとおりです。
- PCBパッドと部品リードを清掃する
- フラックスを薄く塗布する
- はんだごてまたは熱風で接合部を加熱する
- はんだを供給し、適切にぬれ広がらせる
- 必要に応じて残渣を洗浄する

図:PCBパッドへフラックスを塗布し、はんだ付けを行う正しい手順。
手順1:はんだ付け前にフラックスを塗布する
はんだ付け用フラックスを使用する際は、まずパッドと部品リードへ薄く直接塗布します。シリンジを使用する場合は、パッド上にごく少量を滴下するだけで十分です。業務用のはんだ付け工程では、化学的な活性を維持するため、加熱の直前にフラックスを塗布します。早すぎる段階で塗布すると、はんだ付けを始める前に乾燥したり、効果が低下したりする可能性があります。初心者によくある失敗は、はんだを接触させる前にフラックスを過熱し、活性剤を焼失させて効果を低下させることです。

図:精密ディスペンス用シリンジを使用して、表面実装用PCBパッドへ粘着性フラックスジェルを塗布する様子。
手順2:リワークや修理でフラックスを使用する
はんだ除去や接合部の修理を行う時点では、既存のフラックスはすでに熱で失活しています。古いはんだを再び流動させるには、新しいフラックスを塗布する必要があります。これにより、部品の取り外しや新しいはんだの追加が容易になります。
実用上のポイント:既存のはんだ接合部には活性フラックスが残っていないため、リワーク時は必ず新しいフラックスを塗布してください。
手順3:適切なフラックス量
フラックスは多ければよいというものではありません。接合部を覆う程度の量を塗布してください。過剰に塗布すると、沸騰や飛散が発生し、基板上に大量の粘着性残渣が残ります。
手順4:はんだ付け後のフラックス残渣を洗浄する
硬めのESD対応ブラシと濃度90%以上のイソプロピルアルコールを使用して、焼けたフラックス残渣をこすり落とし、糸くずの出ないワイパーで拭き取ります。
注意:フラックス蒸気の吸入を防ぐため、必ずヒュームエクストラクターを使用するか、十分に換気された場所で作業してください。
フラックス残渣の洗浄は必要か
無洗浄フラックスの残渣を残せる場合
無洗浄フラックスは、その名称どおり、回路へ悪影響を及ぼしにくい安定した残渣が残るよう設計されています。一般的な電子工作用途であれば、通常は洗浄せずに残しても問題ありません。
洗浄が必須となる場合(RF、高電圧、コーティング)
高周波RF基板、高電圧回路、またはコンフォーマルコーティングを施す基板では、寄生容量、アーク放電、コーティングの剥離を防ぐため、フラックス残渣を完全に除去する必要があります。
フラックス残渣の洗浄方法
手作業では、イソプロピルアルコールとブラシを使用します。工業用途では、水溶性フラックスに対して超音波洗浄機や自動水洗装置が使用されます。
水溶性フラックスの洗浄には、一般の水道水ではなく、脱イオン水(DI水)または蒸留水を使用してください。水道水を使用するとPCB表面にイオン性のミネラル残渣が残り、エレクトロマイグレーション、漏れ電流、長期信頼性低下のリスクが高まる可能性があります。
フラックスとはんだペーストの違い

図:半透明のフラックスジェルと、金属粉末を含む灰色のはんだペーストの外観比較。
組成の違い
フラックスは金属を含まない洗浄剤およびぬれ性向上剤です。一方、はんだペーストは、粘着性のあるフラックスジェルと微細なはんだ合金粉末を混合したものです。一般に、はんだペーストには重量比で約8~12%のフラックスが含まれ、リフロー工程中に活性化します。
SMT実装での使用方法
はんだペーストをステンシルでPCBの露出パッドへ印刷し、その上に部品を搭載してから、基板をリフロー炉へ通します。
はんだペーストではなくフラックスを使用する場合
一般的なはんだごてとはんだ線を使用して手はんだ付けを行う場合や、すでに十分なはんだがある既存の接合部をリワークする場合は、フラックス単体を使用します。
フラックスを使用しない場合によくあるはんだ付け不良
フラックスを省略すると、接続不良が発生する可能性が非常に高くなります。フラックス不足によるはんだ付け不良には、次のような兆候があります。
- 接合部の表面がくすんでいる、または粒状になっている
- はんだが広がらず球状になる
- 電気的接続が断続的になる
- 振動によって接合部に亀裂が生じる
はんだぬれ不良
フラックスがないと、はんだはワックスをかけた車体上の水滴のように球状になり、銅パッドへ付着しにくくなります。
はんだ接合強度の不足
はんだが付着しても、微細な酸化物が残っていると機械的に弱い接合となり、振動によって容易に破断する可能性があります。
酸化と汚染
加熱により酸化は急速に進行します。フラックスによる保護膜がない場合、はんだ接合部は光沢を失い、白っぽく曇った灰色の外観になります。これは接続不良の代表的な兆候です。

図:良好にぬれた光沢のあるはんだ接合部と、くすんだ不良冷はんだ接合部の比較。
現代のPCB実装におけるフラックス
SMTはんだ付けにおけるフラックスの役割
SMT実装では、はんだペーストに含まれるフラックスの粘着性が一時的な接着剤として働き、基板がコンベヤー上を移動する間、微小な抵抗器やマイコンを所定の位置に保持します。長期的な電気的信頼性が要求されるIPC Class 2およびClass 3の実装では、フラックスの化学特性を適切に管理することが重要です。
リフローはんだ付け工程におけるフラックス
リフロー工程では、設定された温度プロファイルに従って炉内温度を段階的に変化させます。最初にフラックスが活性化してパッドを清浄化し、次に溶剤が蒸発します。その後、炉内がリフローのピーク温度に達するまで接合部を保護します。管理されたSMT工程では、フラックスの特性をリフロー温度プロファイルに適合させることが重要です。フラックスの活性化タイミングが不適切な場合、Head-in-Pillow(HiP)、はんだボール、ぬれ不足などの不良につながります。
高密度PCB製造における重要性
電子機器の小型化に伴い、端子間ピッチは極めて微細になっています。高品質なフラックスは、はんだをソルダーレジスト上へ流出させず、加熱された金属パッドへ適切に引き寄せることで、はんだブリッジ(端子間短絡)の発生を防ぎます。
高密度PCB製造では、実装後のはんだ接合品質を確認し、残渣に起因する不良を検出するため、AOI(自動光学検査)などの自動検査システムも不可欠です。これにより、フラックスの不適切な挙動や残留汚染物質が、最終製品の信頼性へ影響するのを防ぎます。
JLCPCBのPCB実装・はんだ付けソリューション
良好なはんだ接合を形成するには、適切なフラックスだけでなく、高精度な製造工程も必要です。 JLCPCBでは、はんだペーストの高精度なステンシル印刷、高品質なフラックス、厳密に管理されたリフロー炉を組み合わせた、業界水準の自動SMT実装ラインを活用しています。
また、JLCPCBでは自動光学検査(AOI)によってはんだ付け品質を確認し、残渣に起因する不良が完成基板の性能へ影響しないよう品質管理を行っています。
新しいIoT機器の試作から量産への移行まで、専門的なターンキー実装サービスを利用することで、酸化やはんだぬれ不良を抑えた高品質な基板製造が可能になります。
複雑なPCB実装では、専門的なSMT実装サービスを利用することで、フラックスを安定して管理し、はんだ付け不良を抑えた均一な品質を確保できます。

用途に適したフラックスの選び方
電子機器のはんだ付け用フラックス
一般的な挿入部品のはんだ付けや電子工作には、性能とメンテナンス性のバランスに優れた無洗浄タイプのフラックスペンまたはRMAペーストが適しています。
PCB実装用フラックス
微小ICを搭載する高密度SMT基板には、シリンジで塗布する高品質な粘着性フラックスジェルが適しています。部品を所定の位置に保持し、熱風によるリフローでも良好な接合を形成できます。
修理・リワーク用フラックス
古い機器の酸化が著しいはんだ接合部を取り外す場合は、長期間にわたって形成された酸化物を除去できる、活性度の高い液状ロジン系フラックスまたは水溶性フラックスが適しています。
はんだ付け用フラックスに関するよくある質問
Q:フラックスによってPCBが損傷することはありますか?
フラックスが多すぎる場合や、残渣を洗浄しない場合、特に水溶性フラックスでは、時間の経過とともに残渣が導電性または腐食性を示し、PCB配線を損傷させたり、漏れ電流を引き起こしたりする可能性があります。
Q:やに入りはんだを使用する場合も、別途フラックスが必要ですか?
一般的な挿入部品のはんだ付けでは、通常はやに入りはんだだけで十分です。ただし、SMD部品、リワーク、酸化が著しい表面では、追加のフラックスを使用することを強くおすすめします。
Q:電子機器のはんだ付けに最適なフラックスはどれですか?
残渣が少ない無洗浄フラックスは、一般的な電子機器の多くに適しています。一方、酸化が著しい部品や高い信頼性が求められる用途には、ロジン系または水溶性フラックスが適しています。
Q:フラックスは何°Cで活性化しますか?
多くのはんだ付け用フラックスは100~200°Cで活性化し、はんだが溶融する直前に化学的な作用を開始して、金属表面を効果的に清浄化します。鉛フリーはんだではより高い活性化温度が必要になるため、使用するはんだ合金に適合したフラックスであることを必ず確認してください。
Q:フラックスを使いすぎるとどうなりますか?
フラックスを過剰に使用すると、多量の残渣が残り、汚染物質が付着しやすくなり、洗浄も困難になるため、回路の信頼性へ影響する可能性があります。また、自動検査用プローブの接触を妨げたり、時間の経過とともに導電性粉じんを捕捉する粘着面を形成したりすることがあります。
まとめ
はんだ付け用フラックスの役割を理解することは、電子機器の実装技術を身につける第一歩です。フラックスは目立たない存在ですが、困難で不安定な作業を、滑らかで信頼性の高い接合へ変える重要な化学的補助材料です。
用途に適したフラックスを選び、正しい塗布方法と洗浄方法を実践することで、各プロジェクトで業務レベルのはんだ接合品質を実現できます。フラックスの選定と使用方法を習得することは、はんだ付け品質を高め、不良を減らし、高品質なPCB実装を実現するための効果的な方法の一つです。
次のプロジェクトを量産へ展開しませんか。高品質で専門的な JLCPCBのPCB製造・実装サービスをぜひご利用ください。
学び続ける
プロ並みのはんだごて先の掃除法:必要な道具、手順、コツ
電子製造の世界では、最も簡単なDIYプロジェクトから複雑な航空宇宙プロトタイピングに至るまで、はんだごてのこて先(または「ビット」)は最も重要なインターフェースです。これは、発熱体からはんだ接合部へエネルギーを伝達する熱チェーンの最終リンクです。それにもかかわらず、作業台で最も見落とされがちな工具でもあります。 多くのエンジニアは、はんだステーションの品質(ワット数、温度安定性、立ち上がり時間)を重視する一方で、こて先自体の状態を無視しています。酸化した、ピットができた、または汚れたこて先は熱的障壁を作り出します。ステーションがいかに高価であっても、こて先が適切に濡れなければ、熱伝達は非効率となり、不良接合とフラストレーションの原因となります。 このガイドでは、はんだごてのこて先を正しく清掃する方法を詳しく示します。見た目を光沢にするだけでなく、効率的な熱伝達を回復し、こて先の早期劣化を防ぐための方法です。 はんだごてのこて先形状の比較:円錐形、ベveled、チゼルタイプが異なる熱接触面積を示しています。 注意:すぐに答えを知りたい場合は、以下のステップバイステップの清掃セクションにジャンプしてく......
はんだ付け用フラックスとは?種類・用途・使い方を徹底解説
はんだ付け用フラックスは、金属表面の酸化物を除去し、はんだの流動性(ぬれ性)を向上させ、加熱中の再酸化を防止する化学洗浄剤です。電子機器やPCB実装において、強固で信頼性の高い電気的接続を形成するために使用されます。 断線した配線の修理でも、プリント基板(PCB)の組み立てでも、良好なはんだ接合を形成することが重要です。はんだ付け用フラックスは、金属表面を洗浄し、はんだの流動性を高め、加熱中の酸化を防ぐという重要な役割を果たします。 本記事では、はんだ付け用フラックスとは何か、なぜ必要なのか、どのような化学的作用を持つのか、どのような種類があるのか、さらに電子機器の修理やPCB実装で正しく使用する方法について解説します。 はんだ付け用フラックスとは はんだ付けに使用するフラックスとは、松脂由来のロジンや合成材料などから作られ、はんだ付けの前および作業中に使用される化合物です。部品の端子やPCBパッドの金属表面を清浄化し、溶融はんだと良好に接合できる状態に整えます。 電子機器のはんだ付けにフラックスが不可欠な理由 金属を空気にさらすと、表面には目に見えない酸化皮膜が自然に形成されます。はんだは酸化し......
環境試験入門:温度・湿度・塩霧試験を想定した電子工作基板の設計
作成した基板を屋外や工場、沿岸地域など過酷な環境で長く使うためには、設計段階で環境試験を想定した対策を入れておくことが重要です。本記事では、代表的な環境試験である「温度試験」「湿度試験」「塩霧試験」を中心に、初心者にも分かるように用語を都度説明しながら、基板設計で押さえるべきポイントと、実務的な対策を解説します。 この記事の対象と目的 対象は電子工作初心者から中級者で、屋外機器や産業用途などで基板を使う予定がある方です。目的は、各種環境ストレスが基板に与える影響を理解し、設計上の具体的な対策(材料選定、レイアウト、保護処理、試験準備)を実装できるようにすることです。 環境試験の種類と基礎知識 温度試験とは 温度試験は高温や低温、あるいは温度の急変化に基板や部品が耐えられるかを確認する試験です。温度変化により材料の熱膨張差(ねつぼうちょうさ:異なる材料が温度で伸び縮みする量の差)が生じ、はんだ割れや部品の剥離、コネクタの接触不良を引き起こすことがあります。温度サイクル試験や高温保存試験など、目的に応じた試験方法が用意されています。試験規格としては国内ではJIS、国際規格ではIECなどが参照されます。......
SMD LEDの極性の見分け方:マーキング、テスト、PCBのコツ
SMD LEDの極性の見分け方:マーキング、テスト、PCBのコツ 表面実装型LED部品は電子設計の至る所に存在し、単純な電源インジケータから複雑な照明アレイまで幅広く使われています。標準的な抵抗器とは異なり、LEDは分極を持つダイオードです。SMD LEDの極性を正確に識別することは、プロトタイプのトラブルシューティングおよび量産基板組立において極めて重要です。 逆接続されたLEDは光を出力せず、回路パスを断ち、さらに逆電圧が部品の最大定格(ほとんどのインジケータLEDで5V以下)を超えるとダイオードが破損する可能性があります。 本ガイドでは、物理的なマーキング、マルチメータ、標準的なPCBフットプリントインジケータ、業界のベストプラクティスを用いてSMD LEDの極性を識別する方法を説明します。 図:プリント基板上で正しく実装された点灯するSMD LEDと、逆接続により動作しないSMD LEDの比較。 SMD LEDの極性とは? LEDは電流を一方向にしか流さない半導体PN接合です。 アノードとカソードの説明 SMD LEDのアノードとカソードの関係を理解するには、2つの端子を識別する必要があり......
ArduinoでBluetooth制御カーを作る方法:ステップバイステップガイド
ArduinoでBluetooth制御カーを作る方法:ステップバイステップガイド このチュートリアルでは、特別に設計されたPCBA(プリント基板実装)上にArduino Nanoモジュールを搭載した二輪Bluetooth RCカーの、完全なエンジニアリングと実装を詳しく解説します。 多くのホビーヤーはブレッドボード上でジャンパワイヤを使ってモーターやBluetoothモジュールを配線することから始めますが、この方法は接続の脱落や信号ノイズの問題が起きやすいです。このガイドでは、プロフェッショナルなメインボードの設計方法を学ぶことで、そうした問題を解決します。 主な設計特徴: ● コントローラ: Arduino Nanoをプラグインモジュールとして使用。 ● 駆動システム: 差動駆動用に設定された2個のN20 DCギアモーター。 ● ドライバ: 表面実装TB6612FNG MOSFETベースドライバ。 ● 製造: 信頼性のためにプロフェッショナルに実装された [PCB実装サービス → JLCPCB PCBA]。 ステップ1: Arduino Bluetoothカーの機械・電気システムを定義する 差動......
さまざまなプロトボードのタイプを探る:はんだ付きとはんだレスのオプション
さまざまなプロトボードのタイプを探る:はんだ付きとはんだレスのオプション プロトボードは、回路の試作と実験のためのプラットフォームを提供することで、電子機器の世界において重要な役割を果たしています。プロトボードには、はんだ付けタイプとソケットタイプの2つの主要な種類があります。それぞれのタイプには独自の利点と考慮事項があります。この記事では、これら2つのプロトボードの違い、それぞれの特徴、最適な使用例について探ります。利用可能なオプションを理解することで、回路試作のニーズに合わせて賢明な判断ができます。 はんだ付けプロトボード: はんだ付けプロトボードは、その名の通り、部品を接続するにはんだ付けが必要です。これらのプロトボードは通常、部品をはんだ付けするための予め穴が開いたパッドが配置されています。以下に考慮すべき重要なポイントを示します。 利点: 耐久性と安定性:はんだ付けされた接続は、振動や動きに対する頑強さで知られています。 永久回路設計:はんだ付けプロトボードは、長期的な安定性と信頼性が求められる回路の作成に最適です。 高周波アプリケーションに適している:はんだ付け接続は信号の整合性に優れ......