SMD LEDの極性の見分け方:マーキング、テスト、PCBのコツ
2 min
- SMD LEDの極性とは?
- SMD LED極性識別チャート(クイックリファレンス)
- SMD LED極性の詳細な識別方法
- SMD LEDパッケージタイプ別の極性差異
- 正しいSMD LED極性のためのPCB設計・組立ヒント
- なぜPCB上でSMD LED極性を反転させると回路が破損するのか
- よくあるSMD LED極性エラーと修正方法
- FAQ
- 結論
SMD LEDの極性の見分け方:マーキング、テスト、PCBのコツ
表面実装型LED部品は電子設計の至る所に存在し、単純な電源インジケータから複雑な照明アレイまで幅広く使われています。標準的な抵抗器とは異なり、LEDは分極を持つダイオードです。SMD LEDの極性を正確に識別することは、プロトタイプのトラブルシューティングおよび量産基板組立において極めて重要です。
逆接続されたLEDは光を出力せず、回路パスを断ち、さらに逆電圧が部品の最大定格(ほとんどのインジケータLEDで5V以下)を超えるとダイオードが破損する可能性があります。
本ガイドでは、物理的なマーキング、マルチメータ、標準的なPCBフットプリントインジケータ、業界のベストプラクティスを用いてSMD LEDの極性を識別する方法を説明します。

図:プリント基板上で正しく実装された点灯するSMD LEDと、逆接続により動作しないSMD LEDの比較。
SMD LEDの極性とは?
LEDは電流を一方向にしか流さない半導体PN接合です。
アノードとカソードの説明
SMD LEDのアノードとカソードの関係を理解するには、2つの端子を識別する必要があります:
● アノード(+):正の端子。電流はアノードからLEDに入ります。
● カソード(-):負の端子。電流はカソードからLEDを出ます。

図:アノード(正)とカソード(負)端子を強調表示した標準的なLED回路記号。
LEDにおける電流の流れ方
SMD LEDが光を発するためには「順方向バイアス」が必要です。アノードの電圧はカソードより高く、順方向電圧($V_f$)閾値(赤色で通常1.8V–2.2V、青・白色で2.8V–3.3V)を超える必要があります。逆接続するとダイオードは電流を完全にブロックします。
SMD LED極性識別チャート(クイックリファレンス)
以下に、一般的なSMD LEDパッケージと標準的な極性マーキングのクイックリファレンスチャートを示します。
| パッケージサイズ(インチ) | メートル等価 | 最も一般的なカソード(-)マーキング | 上面マークインジケータ |
|---|---|---|---|
| 0402 | 1005 | 緑/黒のドットまたは小さな線 | 場合によってはなし(裏面を参照) |
| 0603 | 1608 | T字または逆「U」形状 | 緑のドットまたは色付きの線 |
| 0805 | 2012 | T字の横棒または線 | 緑の三角形または線 |
| 1206 | 3216 | T字、緑の線、またはノッチ | 目視できる緑のバンド/三角形 |
| 3528 / 5050 | 3528 / 5050 | 角欠き(ノッチ) | 樹脂ケースのノッチ |
プロのヒント:部品調達時は JLCPCB Parts製品ページを使用して、組立前にフットプリントをデータシートで確認してください。
SMD LED極性の詳細な識別方法
本ガイドの中核となる、SMD LED極性識別をマスターすることで組立不良を防げます。部品サイズや形状は異なりますが、以下の4つの主要方法で正確な極性判定が可能です。
方法1:SMD LEDパッケージの極性マーキング
最も直接的な方法は、部品の底面パッドを目視で確認することです。SMD LEDは極めて小さいため、デジタル顕微鏡またはジュエラールーペの使用を強く推奨します。金属製の金または銀パッドに対して高コントラストを持つ緑色インクで印刷された記号を探してください:
● T字形状:最も一般的なマークです。Tの水平の上バーがアノード(+)を表し、垂直の幹がカソード(-)パッドを指します。
● 線、バンド、または「U」形状:底面パッドの片側に沿った緑色の実線、塗装されたバンド、または「U」形状は、ほぼ例外なくカソードマークです。
● 三角形:上面または下面に三角形が塗装されている場合、三角形の鋭い先端がカソードを指し、標準的なダイオード記号と同じ向きです。
図:T字形状、カソード実線バンド、三角形記号におけるアノード(+)とカソード(-)位置を詳述した、一般的なSMD LED極性マーキング。
方法2:PCBシルクとフットプリントインジケータ
はんだ付け前に、ベアPCBは重要な向きの手がかりを提供します。SMD LED極性マークは通常、標準的な電子ダイオード記号(三角形が直線を指す形)で表され、その直線がカソード障壁を示します。
組立を案内するための代替シルクマーク:
● カソード側だけに太い外框線を配置
● 「C」または「K」(カソード)、「A」(アノード)などの文字
● ピン1の横に小さなシルクドット(通常ピン1はカソードと一致するが、データシートで確認が必要)
図:カソードパッドを指す標準ダイオード記号を示す、SMD LED用PCBシルクフットプリント。
方法3:マルチメータを使ったSMD LED極性テスト
視覚的マークが薄れ、矛盾している、または(0402などの超小型で)完全に欠落している場合、デジタルマルチメータが決定的な診断ツールになります。正確な手順:
1. マルチメータ設定:ダイヤルをダイオードテストモード(小さなダイオード記号)に回します。通電ビープ音モードは使用しません。
2. プローブ接触:赤プローブを一方の金属パッド、黒プローブをもう一方のパッドに軽く置きます。
3. 画面読み取り:
○「OL」(オープンループ)または「1」と表示された場合、逆バイアスです。プローブが逆です。
○ 電圧降下(通常1.8V–3.0V、LED色により異なる)が表示され、LEDが微かに点灯すれば正しい向きです。
4. 極性判定:赤プローブが触れているパッドがアノード(+)、黒プローブが触れているパッドがカソード(-)です。
注意:標準的なマルチメータの中にはダイオードモードで2.0Vしか出力しないものがあり、青や白LED(約3.0V必要)を点灯できない場合があります。その場合は光が見えなくても画面の電圧降下値を確認してください。
図:ダイオードモードのデジタルマルチメータによるSMD LED極性テスト。赤プローブをアノード、黒プローブをカソードに接続。
方法4:データシートとメーカーガイドの確認
業界標準は存在しますが、それが万能ではありません。特殊部品、低コストLED、または逆実装LEDはこれらの規則を完全に反転させることがあります。緑の線をカソードでなくアノードを示す場合もあります。
部品の公式データシートが最終的な真実です。PDFの「パッケージ寸法」「機械データ」「ピン配置」セクションを必ず参照し、量産組立を始める前に物理的極性マッピングを確認してください。
SMD LEDパッケージタイプ別の極性差異
極性マークは物理サイズと電力要件によって大きく異なります。
0402 / 0603 / 0805 / 1206 LED
0402のようなサイズは小さすぎて上面マークを省略し、底面カソードパッドの小さな緑のドットまたは線のみになります。拡大鏡で確認してください。これらのサイズの取り扱いについては、表面実装デバイスのガイドを参照してください。
高出力SMD LED
高出力LED(Cree、Osram等)は、アノード、カソード、中央のサーマルパッドの3パッドを持ちます。極性は非対称サーマルパッド、カソード側リードフレームの物理的ノッチ、またはレーザ刻印の「+」「-」で示されます。
RGBおよびマルチチップLED
RGB LED(5050または3528フォーマット)は3つのダイオードを1パッケージに収め、4または6ピンを持ちます。コモンアノードまたはコモンカソード構成があります。キーマーカーは、プラスチック筐体の面取り(欠損)された角で、通常これがピン1を示します。
図:5050 RGB SMD LEDパッケージで、ピン1を示す面取りされた欠損角を強調表示。
正しいSMD LED極性のためのPCB設計・組立ヒント
設計段階でミスを数学的に不可能にしてください。
PCBフットプリントでのSMD LED極性マーク方法
● シルク層に標準ダイオード記号を配置し、部品クオートヤード外側に置いてはんだ後も視認できるようにする。
● カソードパッドの近くに目立つ「K」または「-」を記載。
● 回路記号のピン1をフットプリントの主要極性ピンと完全に一致させる。
ピックアンドプレース組立におけるSMD LED向き
プロの製造では、SMD LEDの向きはテープ&リール梱包に依存します。カソードは一般的にキャリアテープのスプロケット穴側に向きます。

図:カソード向きがテープスプロケット穴と一致する、キャリアテープ内のSMD LED。
手作業はんだ付けでSMD LED極性ミスを回避するヒント
1. 作業台上でカソードを同じ向きにしてLEDを整理する。
2. 高品質フラックスを塗布。
3. 片方のパッドをタックはんだし、拡大鏡で極性を確認してからもう片方をはんだ付けする。(参考:完璧なPCBはんだ付けのコツ)
量産におけるSMD LED極性問題の防止
Centroid(ピック&プレース)ファイルの回転角度を、BOM品番のテープ&リール向きと完全に一致させます。JLCDFMページの3D DFMビューアで反転モデルを製造前に検出できます。
なぜPCB上でSMD LED極性を反転させると回路が破損するのか
LEDを逆にすると、単に光が出ないだけでなく破壊的です。
逆極性でLEDの逆方向耐電圧を超える回路に配置すると、接合は破壊されます。この逆電流の急増でダイオードは瞬時に焼損し短絡を生じます。短絡したLEDは過剰電流を引き込み、駆動用マイクロコントローラのGPIOピンを永久に破損させます。
さらに、リワークコストとリスクも高くなります。0603パッケージの脱はんだ付けは、FR4基板から銅パッドを剥がすリスクがあります。頑丈なフットプリント設計でリワークに耐えるようにし、はんだパッド設計ガイドで詳細を学んでください。
よくあるSMD LED極性エラーと修正方法
SMD LED極性マークの誤認識
● 問題:緑の線は常にカソードと思い込むこと。
● 修正:新しいロットから1個を必ずマルチメータでテストしてから量産組立を行う。
誤った極性向きでSMD LEDを実装
● 問題:リフローはんだ後に逆実装に気づくこと。
● 修正:フラックスを塗布し、約300°Cのホットエアリワークステーションで低風量で優しくピンセットで部品を持ち上げる。基板を冷ましてから新しいLEDを実装。
混在したSMD LEDロットによる極性エラー
● 問題:未検証ベンダーのバラLEDは、極性が交互になるテープが混入する。
● 修正:信頼できるディストリビュータから連続リールで部品を調達する。
誤ったPCBフットプリントとSMD LED極性記号
● 問題:CADフットプリントが回路記号のピンをPCBパッドに逆にマッピング。
● 修正:厳格なライブラリ管理を実施。ピン1をカソードに統一する。
FAQ
Q:なぜSMD LEDでは正しい極性が重要なのか?
表面実装LEDの極性を理解することは回路の安全確保に不可欠です。逆実装するとLEDは電流をブロックし、逆電圧が閾値(通常約5V)を超えるとアバランシェ降伏が起こります。
これによりLEDは短絡し、LEDチップ、駆動用マイクロコントローラピン、電流制限抵抗を破壊する可能性があります。さらに、小さなSMDパッケージのリワークは時間の無駄であり、PCBパッドを損傷させるリスクもあります。
Q:SMD LEDのどちらのパッドが正か?
SMD LEDには脚はなくパッドがあります。正のパッド(アノード)は通常、緑の線、ドット、またはT字の先端でマークされていない方のパッドです。
Q:SMD LEDの緑の線は正か負か?
標準的なSMD LEDでは、底面に印刷された緑の線、バンド、またはドットは負端子(カソード)を示します。
Q:マルチメータなしでSMD LEDチップの極性を見つけるには?
ピンセットでLEDを裏返し、印刷された「T」を探します。Tの水平の上バーがアノード(+)、垂直の幹がカソード(-)を指します。または、3Vコイン電池で向きをテストしてください。
Q:SMD LED上面の三角形マークはアノードを指すかカソードを指すか?
SMD LEDの上面または下面に印刷された三角形の先端は、カソード(負)端子を指し、標準ダイオード記号と同じです。
Q:逆実装SMD LEDは異なる極性マークを持つことがあるか?
はい。逆実装LEDは、標準的な上面発光LEDと比べて極性マークが反転していることがあります。必ずデータシートを参照してください。
結論
SMD LED極性をマスターすることは、あらゆる電子設計者にとって必須です。視覚マーク(T字、カソード線)、ダイオードモードのマルチメータ、明確なPCBシルクを活用することで、逆極性エラーを排除できます。
疑わしい場合は必ず部品データシートを参照してください。プロジェクトを確実にスケールし、手作業配置エラーを排除するには、JLCPCBのPCBAサービスをご検討ください。巨大なJLCPCB Partsライブラリから直接調達することで、正確なLEDモデル、向き、フットプリントが完璧に扱われることを確実にし、プロトタイプから量産まで最新の自動組立ラインで対応します。

学び続ける
プロ並みのはんだごて先の掃除法:必要な道具、手順、コツ
電子製造の世界では、最も簡単なDIYプロジェクトから複雑な航空宇宙プロトタイピングに至るまで、はんだごてのこて先(または「ビット」)は最も重要なインターフェースです。これは、発熱体からはんだ接合部へエネルギーを伝達する熱チェーンの最終リンクです。それにもかかわらず、作業台で最も見落とされがちな工具でもあります。 多くのエンジニアは、はんだステーションの品質(ワット数、温度安定性、立ち上がり時間)を重視する一方で、こて先自体の状態を無視しています。酸化した、ピットができた、または汚れたこて先は熱的障壁を作り出します。ステーションがいかに高価であっても、こて先が適切に濡れなければ、熱伝達は非効率となり、不良接合とフラストレーションの原因となります。 このガイドでは、はんだごてのこて先を正しく清掃する方法を詳しく示します。見た目を光沢にするだけでなく、効率的な熱伝達を回復し、こて先の早期劣化を防ぐための方法です。 はんだごてのこて先形状の比較:円錐形、ベveled、チゼルタイプが異なる熱接触面積を示しています。 注意:すぐに答えを知りたい場合は、以下のステップバイステップの清掃セクションにジャンプしてく......
はんだ付け用フラックスとは?種類・用途・使い方を徹底解説
はんだ付け用フラックスは、金属表面の酸化物を除去し、はんだの流動性(ぬれ性)を向上させ、加熱中の再酸化を防止する化学洗浄剤です。電子機器やPCB実装において、強固で信頼性の高い電気的接続を形成するために使用されます。 断線した配線の修理でも、プリント基板(PCB)の組み立てでも、良好なはんだ接合を形成することが重要です。はんだ付け用フラックスは、金属表面を洗浄し、はんだの流動性を高め、加熱中の酸化を防ぐという重要な役割を果たします。 本記事では、はんだ付け用フラックスとは何か、なぜ必要なのか、どのような化学的作用を持つのか、どのような種類があるのか、さらに電子機器の修理やPCB実装で正しく使用する方法について解説します。 はんだ付け用フラックスとは はんだ付けに使用するフラックスとは、松脂由来のロジンや合成材料などから作られ、はんだ付けの前および作業中に使用される化合物です。部品の端子やPCBパッドの金属表面を清浄化し、溶融はんだと良好に接合できる状態に整えます。 電子機器のはんだ付けにフラックスが不可欠な理由 金属を空気にさらすと、表面には目に見えない酸化皮膜が自然に形成されます。はんだは酸化し......
環境試験入門:温度・湿度・塩霧試験を想定した電子工作基板の設計
作成した基板を屋外や工場、沿岸地域など過酷な環境で長く使うためには、設計段階で環境試験を想定した対策を入れておくことが重要です。本記事では、代表的な環境試験である「温度試験」「湿度試験」「塩霧試験」を中心に、初心者にも分かるように用語を都度説明しながら、基板設計で押さえるべきポイントと、実務的な対策を解説します。 この記事の対象と目的 対象は電子工作初心者から中級者で、屋外機器や産業用途などで基板を使う予定がある方です。目的は、各種環境ストレスが基板に与える影響を理解し、設計上の具体的な対策(材料選定、レイアウト、保護処理、試験準備)を実装できるようにすることです。 環境試験の種類と基礎知識 温度試験とは 温度試験は高温や低温、あるいは温度の急変化に基板や部品が耐えられるかを確認する試験です。温度変化により材料の熱膨張差(ねつぼうちょうさ:異なる材料が温度で伸び縮みする量の差)が生じ、はんだ割れや部品の剥離、コネクタの接触不良を引き起こすことがあります。温度サイクル試験や高温保存試験など、目的に応じた試験方法が用意されています。試験規格としては国内ではJIS、国際規格ではIECなどが参照されます。......
SMD LEDの極性の見分け方:マーキング、テスト、PCBのコツ
SMD LEDの極性の見分け方:マーキング、テスト、PCBのコツ 表面実装型LED部品は電子設計の至る所に存在し、単純な電源インジケータから複雑な照明アレイまで幅広く使われています。標準的な抵抗器とは異なり、LEDは分極を持つダイオードです。SMD LEDの極性を正確に識別することは、プロトタイプのトラブルシューティングおよび量産基板組立において極めて重要です。 逆接続されたLEDは光を出力せず、回路パスを断ち、さらに逆電圧が部品の最大定格(ほとんどのインジケータLEDで5V以下)を超えるとダイオードが破損する可能性があります。 本ガイドでは、物理的なマーキング、マルチメータ、標準的なPCBフットプリントインジケータ、業界のベストプラクティスを用いてSMD LEDの極性を識別する方法を説明します。 図:プリント基板上で正しく実装された点灯するSMD LEDと、逆接続により動作しないSMD LEDの比較。 SMD LEDの極性とは? LEDは電流を一方向にしか流さない半導体PN接合です。 アノードとカソードの説明 SMD LEDのアノードとカソードの関係を理解するには、2つの端子を識別する必要があり......
ArduinoでBluetooth制御カーを作る方法:ステップバイステップガイド
ArduinoでBluetooth制御カーを作る方法:ステップバイステップガイド このチュートリアルでは、特別に設計されたPCBA(プリント基板実装)上にArduino Nanoモジュールを搭載した二輪Bluetooth RCカーの、完全なエンジニアリングと実装を詳しく解説します。 多くのホビーヤーはブレッドボード上でジャンパワイヤを使ってモーターやBluetoothモジュールを配線することから始めますが、この方法は接続の脱落や信号ノイズの問題が起きやすいです。このガイドでは、プロフェッショナルなメインボードの設計方法を学ぶことで、そうした問題を解決します。 主な設計特徴: ● コントローラ: Arduino Nanoをプラグインモジュールとして使用。 ● 駆動システム: 差動駆動用に設定された2個のN20 DCギアモーター。 ● ドライバ: 表面実装TB6612FNG MOSFETベースドライバ。 ● 製造: 信頼性のためにプロフェッショナルに実装された [PCB実装サービス → JLCPCB PCBA]。 ステップ1: Arduino Bluetoothカーの機械・電気システムを定義する 差動......
さまざまなプロトボードのタイプを探る:はんだ付きとはんだレスのオプション
さまざまなプロトボードのタイプを探る:はんだ付きとはんだレスのオプション プロトボードは、回路の試作と実験のためのプラットフォームを提供することで、電子機器の世界において重要な役割を果たしています。プロトボードには、はんだ付けタイプとソケットタイプの2つの主要な種類があります。それぞれのタイプには独自の利点と考慮事項があります。この記事では、これら2つのプロトボードの違い、それぞれの特徴、最適な使用例について探ります。利用可能なオプションを理解することで、回路試作のニーズに合わせて賢明な判断ができます。 はんだ付けプロトボード: はんだ付けプロトボードは、その名の通り、部品を接続するにはんだ付けが必要です。これらのプロトボードは通常、部品をはんだ付けするための予め穴が開いたパッドが配置されています。以下に考慮すべき重要なポイントを示します。 利点: 耐久性と安定性:はんだ付けされた接続は、振動や動きに対する頑強さで知られています。 永久回路設計:はんだ付けプロトボードは、長期的な安定性と信頼性が求められる回路の作成に最適です。 高周波アプリケーションに適している:はんだ付け接続は信号の整合性に優れ......