環境試験入門:温度・湿度・塩霧試験を想定した電子工作基板の設計
1 min
- この記事の対象と目的
- 環境試験の種類と基礎知識
- 設計段階での共通対策
- 温度試験を想定した具体的対策
- 湿度試験を想定した具体的対策
- 塩霧試験を想定した具体的対策
- 試験設計と評価ポイント
- 実務的な準備と現場のコツ
- まとめ
作成した基板を屋外や工場、沿岸地域など過酷な環境で長く使うためには、設計段階で環境試験を想定した対策を入れておくことが重要です。本記事では、代表的な環境試験である「温度試験」「湿度試験」「塩霧試験」を中心に、初心者にも分かるように用語を都度説明しながら、基板設計で押さえるべきポイントと、実務的な対策を解説します。
この記事の対象と目的
対象は電子工作初心者から中級者で、屋外機器や産業用途などで基板を使う予定がある方です。目的は、各種環境ストレスが基板に与える影響を理解し、設計上の具体的な対策(材料選定、レイアウト、保護処理、試験準備)を実装できるようにすることです。
環境試験の種類と基礎知識

温度試験とは
温度試験は高温や低温、あるいは温度の急変化に基板や部品が耐えられるかを確認する試験です。温度変化により材料の熱膨張差(ねつぼうちょうさ:異なる材料が温度で伸び縮みする量の差)が生じ、はんだ割れや部品の剥離、コネクタの接触不良を引き起こすことがあります。温度サイクル試験や高温保存試験など、目的に応じた試験方法が用意されています。試験規格としては国内ではJIS、国際規格ではIECなどが参照されます。
湿度試験とは
湿度試験は高湿度環境での絶縁劣化やイオンマイグレーション(電気的ストレス下で金属イオンが移動して短絡を起こす現象)を評価する試験です。高温高湿(THB)やHAST(高度加速寿命試験)など、湿度と温度を組み合わせた試験があり、基板表面のフラックス残渣(はんだ付け時に使う薬剤の残り)や導電性汚染が問題になることが多いです。設計段階での洗浄工程やコーティングが重要になります。
塩霧試験とは
塩霧試験(塩水噴霧試験)は沿岸地域での腐食性環境を模擬する試験です。塩化ナトリウム(NaCl)溶液を霧状にして試験体に曝露(さらすこと)します。金属部品やはんだ、基板表面のめっきやコーティングの耐食性を評価するために使われます。塩霧試験には規格化された手順があり、溶液濃度や噴霧時間、温度などが定められています。
設計段階での共通対策

材料と表面処理の選定
- 基板材質:一般的なFR-4でも多くの用途で使えますが、高温や高湿での長期信頼性が必要な場合は耐熱グレードや低吸水性の材料を検討します。
- めっきと仕上げ:はんだ付け面ははんだレベラー(はんだめっき)や金めっきなどを用途に応じて選びます。金めっきは耐食性が高い反面コストが上がります。
- フラックス洗浄:はんだ付け後のフラックス残渣はイオン導電性を持ち、湿度下で問題を起こすため、適切な洗浄が必要です。
保護コーティングの活用
コンフォーマルコーティング(基板表面に薄い保護膜を塗る処理)は湿気や塩分から基板を守る有効な手段です。材料にはアクリル、シリコーン、ウレタン、パラキシレンなどがあり、耐湿性、耐熱性、柔軟性、修理性のバランスで選びます。塩霧環境では密着性と耐割れ性が重要です。基板全体を樹脂で封止するポッティングはより強固な保護ができますが、修理性が低下するデメリットがあります。
設計ルールとレイアウト
- クリアランスとクリーアランス(絶縁距離):高湿度環境では表面抵抗が下がるため、絶縁距離を規格や用途に合わせて確保します。
- 部品配置:水や塩分が溜まりやすい凹部やコネクタ周辺を避け、排水や通気を考慮します。
- 熱経路:コーティングやポッティングで放熱が阻害されないように、放熱パスを確保します。
温度試験を想定した具体的対策
熱膨張差への配慮
異なる材料間、いわゆる異種材の熱膨張差は、はんだ接合部やICの剥離を招きます。大型ICやコネクタは熱ストレスを受けやすいため、基板の厚みやスティフナー(補強板)で剛性を調整し、はんだフィレット(はんだの盛り上がり)を十分に取る設計が有効です。
温度サイクル対策
温度サイクル(高温と低温を繰り返す試験)を想定する場合、クリープや疲労に強いはんだ合金や、熱サイクルに強い部品を選ぶことが重要です。実装前に熱ストレスの大きい箇所を解析し、必要ならアンダーフィル(チップと基板間に樹脂を注入して補強する技術)を検討します。
湿度試験を想定した具体的対策
洗浄と汚染管理
高湿度環境でのイオンマイグレーションや絶縁劣化を防ぐため、はんだ付け後の洗浄を徹底します。フラックス残渣や製造時の汚染物質は湿度下で導電性を持つことがあるため、洗浄工程と検査を設計に組み込みます。JPCAの基板環境試験ガイドラインも参考になります。
試験中の通電評価
温湿度試験中に通電して連続測定(in-situ測定)を行うと、実際の動作状態での劣化を早期に検出できます。量産評価や信頼性評価では導通抵抗や絶縁抵抗の連続測定が有効です。試験設備を使った評価サービスも存在します。
塩霧試験を想定した具体的対策
材料とめっきの選定
塩分は金属の腐食を促進します。コネクタや露出金属部には耐食性の高いめっき(例えばニッケル+金めっき)を選ぶか、ステンレスなど耐食性材料を使うことが有効です。特に銅は非常に腐食しやすいため、基板上の露出銅箔は必ず何らかの表面処理(保護コーティング)で覆う必要があります。
塩霧試験の準備と後処理
塩霧試験では試験前の初期測定(外観、電気特性)と試験後の洗浄・評価が重要です。塩分が残ったまま放置すると腐食が進行するため、試験後は真水での洗浄や中和処理を行い、乾燥させてから最終評価を行います。規格に従った溶液作製やpH管理が必要です。
試験設計と評価ポイント
試験条件の決め方
実際の使用環境を想定して試験条件(温度範囲、湿度、塩霧濃度、曝露時間、サイクル数)を決めます。業務用途ではJISやIEC、MIL規格などを参照して条件を決めることが一般的です。試験目的が「初期不良検出」か「寿命評価」かで条件設定が変わります。
評価項目の例
- 外観変化(腐食、変色、はんだ割れ)
- 電気特性(導通抵抗、絶縁抵抗、耐電圧)
- 機械的強度(はんだ接合部の引張/せん断試験)
- 機能試験(通信、センサ応答などの動作確認)
実務的な準備と現場のコツ
試験サンプルの作り方
試験用サンプルは実機と同じ実装条件で作成します。コーティングや接着剤の有無、コネクタの取り付け方法など、実運用と同じ状態にして試験することが重要です。複数サンプルを用意して、途中での取り出し評価や再現性確認を行います。
外注試験サービスの活用
自前で大型の恒温恒湿槽や塩霧槽を持たない場合、信頼できる試験会社に委託するのが現実的です。受託試験会社は各種試験メニューと評価サービスを提供しており、試験後の断面観察やX線、接合強度試験なども一括で依頼できる場合が多いです。
実践チェックリスト
環境試験を想定した基板設計は、材料選定、洗浄、コーティング、レイアウト、試験設計の組み合わせで成り立ちます。以下のチェックリストを設計レビューで確認してください。
実践チェックリスト
- 想定使用環境(温度範囲、湿度、塩分)を明確にしているか。
- 基板材質とめっきが用途に適しているか。
- フラックス洗浄と汚染管理が設計工程に組み込まれているか。
- コンフォーマルコーティングやポッティングの必要性を評価しているか。
- 温度サイクルや高温高湿での通電評価を計画しているか。
- 塩霧試験の前後での洗浄・中和手順を定めているか。
- 試験後の評価項目(外観、電気特性、機械強度)を明確にしているか。
まとめ
環境試験は「どんな環境で、何を守りたいか」を明確にすることが出発点です。家庭用の電子工作から産業機器まで、想定環境に応じた対策を早い段階で取り入れることで、現場での故障や手戻りを大幅に減らせます。
学び続ける
はんだ付け用フラックスとは?種類・用途・使い方を徹底解説
はんだ付け用フラックスは、金属表面の酸化物を除去し、はんだの流動性(ぬれ性)を向上させ、加熱中の再酸化を防止する化学洗浄剤です。電子機器やPCB実装において、強固で信頼性の高い電気的接続を形成するために使用されます。 断線した配線の修理でも、プリント基板(PCB)の組み立てでも、良好なはんだ接合を形成することが重要です。はんだ付け用フラックスは、金属表面を洗浄し、はんだの流動性を高め、加熱中の酸化を防ぐという重要な役割を果たします。 本記事では、はんだ付け用フラックスとは何か、なぜ必要なのか、どのような化学的作用を持つのか、どのような種類があるのか、さらに電子機器の修理やPCB実装で正しく使用する方法について解説します。 はんだ付け用フラックスとは はんだ付けに使用するフラックスとは、松脂由来のロジンや合成材料などから作られ、はんだ付けの前および作業中に使用される化合物です。部品の端子やPCBパッドの金属表面を清浄化し、溶融はんだと良好に接合できる状態に整えます。 電子機器のはんだ付けにフラックスが不可欠な理由 金属を空気にさらすと、表面には目に見えない酸化皮膜が自然に形成されます。はんだは酸化し......
環境試験入門:温度・湿度・塩霧試験を想定した電子工作基板の設計
作成した基板を屋外や工場、沿岸地域など過酷な環境で長く使うためには、設計段階で環境試験を想定した対策を入れておくことが重要です。本記事では、代表的な環境試験である「温度試験」「湿度試験」「塩霧試験」を中心に、初心者にも分かるように用語を都度説明しながら、基板設計で押さえるべきポイントと、実務的な対策を解説します。 この記事の対象と目的 対象は電子工作初心者から中級者で、屋外機器や産業用途などで基板を使う予定がある方です。目的は、各種環境ストレスが基板に与える影響を理解し、設計上の具体的な対策(材料選定、レイアウト、保護処理、試験準備)を実装できるようにすることです。 環境試験の種類と基礎知識 温度試験とは 温度試験は高温や低温、あるいは温度の急変化に基板や部品が耐えられるかを確認する試験です。温度変化により材料の熱膨張差(ねつぼうちょうさ:異なる材料が温度で伸び縮みする量の差)が生じ、はんだ割れや部品の剥離、コネクタの接触不良を引き起こすことがあります。温度サイクル試験や高温保存試験など、目的に応じた試験方法が用意されています。試験規格としては国内ではJIS、国際規格ではIECなどが参照されます。......
SMD LEDの極性の見分け方:マーキング、テスト、PCBのコツ
SMD LEDの極性の見分け方:マーキング、テスト、PCBのコツ 表面実装型LED部品は電子設計の至る所に存在し、単純な電源インジケータから複雑な照明アレイまで幅広く使われています。標準的な抵抗器とは異なり、LEDは分極を持つダイオードです。SMD LEDの極性を正確に識別することは、プロトタイプのトラブルシューティングおよび量産基板組立において極めて重要です。 逆接続されたLEDは光を出力せず、回路パスを断ち、さらに逆電圧が部品の最大定格(ほとんどのインジケータLEDで5V以下)を超えるとダイオードが破損する可能性があります。 本ガイドでは、物理的なマーキング、マルチメータ、標準的なPCBフットプリントインジケータ、業界のベストプラクティスを用いてSMD LEDの極性を識別する方法を説明します。 図:プリント基板上で正しく実装された点灯するSMD LEDと、逆接続により動作しないSMD LEDの比較。 SMD LEDの極性とは? LEDは電流を一方向にしか流さない半導体PN接合です。 アノードとカソードの説明 SMD LEDのアノードとカソードの関係を理解するには、2つの端子を識別する必要があり......
ArduinoでBluetooth制御カーを作る方法:ステップバイステップガイド
ArduinoでBluetooth制御カーを作る方法:ステップバイステップガイド このチュートリアルでは、特別に設計されたPCBA(プリント基板実装)上にArduino Nanoモジュールを搭載した二輪Bluetooth RCカーの、完全なエンジニアリングと実装を詳しく解説します。 多くのホビーヤーはブレッドボード上でジャンパワイヤを使ってモーターやBluetoothモジュールを配線することから始めますが、この方法は接続の脱落や信号ノイズの問題が起きやすいです。このガイドでは、プロフェッショナルなメインボードの設計方法を学ぶことで、そうした問題を解決します。 主な設計特徴: ● コントローラ: Arduino Nanoをプラグインモジュールとして使用。 ● 駆動システム: 差動駆動用に設定された2個のN20 DCギアモーター。 ● ドライバ: 表面実装TB6612FNG MOSFETベースドライバ。 ● 製造: 信頼性のためにプロフェッショナルに実装された [PCB実装サービス → JLCPCB PCBA]。 ステップ1: Arduino Bluetoothカーの機械・電気システムを定義する 差動......
プロ並みのはんだごて先の掃除法:必要な道具、手順、コツ
電子製造の世界では、最も簡単なDIYプロジェクトから複雑な航空宇宙プロトタイピングに至るまで、はんだごてのこて先(または「ビット」)は最も重要なインターフェースです。これは、発熱体からはんだ接合部へエネルギーを伝達する熱チェーンの最終リンクです。それにもかかわらず、作業台で最も見落とされがちな工具でもあります。 多くのエンジニアは、はんだステーションの品質(ワット数、温度安定性、立ち上がり時間)を重視する一方で、こて先自体の状態を無視しています。酸化した、ピットができた、または汚れたこて先は熱的障壁を作り出します。ステーションがいかに高価であっても、こて先が適切に濡れなければ、熱伝達は非効率となり、不良接合とフラストレーションの原因となります。 このガイドでは、はんだごてのこて先を正しく清掃する方法を詳しく示します。見た目を光沢にするだけでなく、効率的な熱伝達を回復し、こて先の早期劣化を防ぐための方法です。 はんだごてのこて先形状の比較:円錐形、ベveled、チゼルタイプが異なる熱接触面積を示しています。 注意:すぐに答えを知りたい場合は、以下のステップバイステップの清掃セクションにジャンプしてく......
さまざまなプロトボードのタイプを探る:はんだ付きとはんだレスのオプション
さまざまなプロトボードのタイプを探る:はんだ付きとはんだレスのオプション プロトボードは、回路の試作と実験のためのプラットフォームを提供することで、電子機器の世界において重要な役割を果たしています。プロトボードには、はんだ付けタイプとソケットタイプの2つの主要な種類があります。それぞれのタイプには独自の利点と考慮事項があります。この記事では、これら2つのプロトボードの違い、それぞれの特徴、最適な使用例について探ります。利用可能なオプションを理解することで、回路試作のニーズに合わせて賢明な判断ができます。 はんだ付けプロトボード: はんだ付けプロトボードは、その名の通り、部品を接続するにはんだ付けが必要です。これらのプロトボードは通常、部品をはんだ付けするための予め穴が開いたパッドが配置されています。以下に考慮すべき重要なポイントを示します。 利点: 耐久性と安定性:はんだ付けされた接続は、振動や動きに対する頑強さで知られています。 永久回路設計:はんだ付けプロトボードは、長期的な安定性と信頼性が求められる回路の作成に最適です。 高周波アプリケーションに適している:はんだ付け接続は信号の整合性に優れ......