ArduinoでBluetooth制御カーを作る方法:ステップバイステップガイド
3 min
- ステップ1: Arduino Bluetoothカーの機械・電気システムを定義する
- ステップ2: Arduino Nano RCカーPCBA用の部品を選定
- ステップ3: Arduino Nano Bluetooth RCカーの回路図を設計
- ステップ4: 二輪ロボットカーPCBAのためのPCBレイアウトを設計
- ステップ5: PCBAサービスを利用したArduino Nano Bluetooth RCカーの製造
- ステップ6: Arduino NanoにBluetoothカー制御プログラムを書き込む
- ステップ7: スマートフォンでArduino Bluetooth RCカーを制御
- ステップ8: Arduino Bluetooth制御カーのテストと最適化
- まとめ
- よくある質問
ArduinoでBluetooth制御カーを作る方法:ステップバイステップガイド
このチュートリアルでは、特別に設計されたPCBA(プリント基板実装)上にArduino Nanoモジュールを搭載した二輪Bluetooth RCカーの、完全なエンジニアリングと実装を詳しく解説します。
多くのホビーヤーはブレッドボード上でジャンパワイヤを使ってモーターやBluetoothモジュールを配線することから始めますが、この方法は接続の脱落や信号ノイズの問題が起きやすいです。このガイドでは、プロフェッショナルなメインボードの設計方法を学ぶことで、そうした問題を解決します。
主な設計特徴:
● コントローラ: Arduino Nanoをプラグインモジュールとして使用。
● 駆動システム: 差動駆動用に設定された2個のN20 DCギアモーター。
● ドライバ: 表面実装TB6612FNG MOSFETベースドライバ。
● 製造: 信頼性のためにプロフェッショナルに実装された [PCB実装サービス → JLCPCB PCBA]。
ステップ1: Arduino Bluetoothカーの機械・電気システムを定義する
差動駆動システムを選択
このロボットは実車のようなアッカーマン操舵ではなく、差動駆動システムを採用しています。
機構: 構成は、シャーシの左右に独立して配置された2個の高出力N20 DCモーターで構成されます。
操舵ロジック:
前進: 両モーターを等速で回転(VL = VR)。
旋回: 片方のモーターを低速に(VL ≠ VR)。
■ 左: VL > VR
■ 右: VL < VR
ゼロ半径旋回: モーターを逆方向に回転。
安定性: フロントに受動的なボールキャスターを3点接触点として使用し、摩擦を減らして全方向移動を可能にします。
電気アーキテクチャを計画
本プロジェクトの中央処理装置はArduino Nanoです。最も重要な3つのサブシステムを制御します:
1. 通信: HC-05 BluetoothモジュールからのUARTによるデータ送受信を担当。
2. モーター制御: モータードライバー用PWM信号を生成。
3. 電源分配: ロジックとモーター駆動用にバッテリー電圧を調整。
重要な点として、モータードライバーICはArduino Nanoの感度の高いロジックピンを、N20モーターが発生する高い誘導電圧スパイクから隔離します。
バッテリー電圧がモーターの定格電圧より低い場合は、XL6009などの昇圧コンバーターを使用してモーターに全電圧を供給し、バッテリー電圧を上昇させます。
| サブシステム | 部品 | 目的 |
|---|---|---|
| コントローラ | Arduino Nano | モーター&Bluetooth制御ロジック |
| モーター | N20 DCモーター(×2) | 差動駆動アクチュエーション |
| 昇圧モジュール | XL6009 | バッテリーからの電圧昇圧 |
| 通信 | HC-05 | Bluetooth UARTインターフェース |
| サポート | ボールキャスター | フロント機械的安定性 |
Arduino Nano Bluetooth RCカー(N20モーター搭載)のシステム概要表
ステップ2: Arduino Nano RCカーPCBA用の部品を選定
ロボットPCBAを構築するには、正しい部品の選定が必要です。
| 部品 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|
| Arduino Nano | 1 | プラグインモジュール(ヘッダ実装) |
| N20 DCモーター | 2 | 差動駆動(6V-12V) |
| TB6612FNG | 1 | デュアルHブリッジドライバ(SMD) |
| XL6009 | 1 | 昇圧コンバータモジュール |
| ロッカースイッチ | 1 | キルスイッチ(ON/OFF切替) |
| HC-05 | 1 | Bluetooth UARTモジュール |
| ボールキャスター | 1 | フロント受動サポート |
N20モーターを使用したArduino Nano Bluetooth RCカーPCBAのBOM表
ステップ3: Arduino Nano Bluetooth RCカーの回路図を設計
モーター・Bluetooth制御用にArduino Nanoピンを割り当て
PWM生成のための適切なピンマッピングが必須です。
| 機能 | Arduino Nanoピン |
|---|---|
| モーターA PWM | D5(PWM対応) |
| モーターA方向 | D6, D7 |
| モーターB PWM | D10(PWM対応) |
| モーターB方向 | D8, D9 |
| Bluetooth RX | D0(RX) |
| Bluetooth TX | D1(TX) |
周辺機器用Arduino Nanoピン割り当て
差動駆動用にモータードライバーを配線
● 入力: AIN1/AIN2をNanoのD6/D7に接続し方向制御(時計回り/反時計回り)を行い、BIN1/BIN2をNanoのD8/D9に接続して方向制御を行う。
● 速度: PWMA/PWMBをNanoのD5/D10に接続。
● スタンバイ: TB6612FNGのSTBYピンはVCCにHIGHに固定、またはGPIOで制御してモーターを有効にする。
● 出力: AO1, AO2,およびBO1, BO2を左側N20モータ端子に接続。
モバイル制御用にBluetoothモジュールを接続
直接接続: HC-05 TX → Arduino RX、HC-05 RX → Arduino TX

N20モーター搭載Arduino Bluetooth二輪RCカーの回路図
ステップ4: 二輪ロボットカーPCBAのためのPCBレイアウトを設計
部品配置を最適化
● センタリング: バッテリーホルダーを中央に配置し、重量を均等にする。
● エッジ配置: HC-05モジュールを基板端に配置。Bluetoothアンテナ領域の下に銅面を広げないで信号遮蔽を避ける。
● コネクタ: N20モーター用JSTまたはねじ端子を、モーターが物理的に取り付く位置に配置し、配線を最短にする。
PCB上の大電流モータートレースを安全に配線(重要設計ヒント)
● トレース幅: N20モーターへの電源供給トレースは太くする。IPC-2221計算機で1A連続電流に対応する幅(通常≥ 20 mil)を設定。
● ループ面積: モーター電流の往復パスを近接配置し、インダクタンスと放射ノイズを最小化。
● GNDプア: PCBの開放エリアをグランド接続銅で埋め、確固たるグランドプレーンを形成。 EMI低減、低インピーダンス信号戻り路、放熱、電圧安定化を実現し、信号品質と量産に重要。
PCBA最適化済みArduino Bluetooth RCカー用PCBレイアウト
ステップ5: PCBAサービスを利用したArduino Nano Bluetooth RCカーの製造
Gerber、BOM、Pick-and-PlaceファイルをPCBA用に生成
JLCPCB PCBAサービスを利用するには、EDAソフト(EasyEDA/KiCad等)から3種類のファイルをエクスポートします:
1. Gerberファイル: 銅面、ソルダマスク、ドリル穴を定義。
2. BOM(部品表): メーカー品番を含む部品リスト。
3. CPL(部品配置リスト): SMT実装機用のX,Y,回転座標。

JLCPCB 2D Gerberビューアー(部品なし配線図)
実装部品の3Dプレビュー
JLCPCBでArduino Bluetooth制御カーのPCB・PCBAを発注
設計完了後、以下の手順で実装済み基板を発注できます:
1. Gerberアップロード: JLCPCBサイトにGerber ZIPをアップロード。ビューアで設計を確認。

JLCPCB注文ページ(ベアPCB Gerberビュー)
2. PCBA選択: 「PCB Assembly」オプションをONにする。
経済的片面PCBA注文
3. 設定選択: 「Assemble top side」を選択(SMT部品は上面にあるため)、複雑さに応じて「Economic」または「Standard」実装を選ぶ。
4. BOM・CPLアップロード: 前工程で生成したファイルをアップロード。
5. 部品選定: BOM項目がJLCPCB部品ライブラリと照合される。部品を確認し、3Dプレビューで向きを確定。
6. 注文: チェックアウトへ。生産前にJLCPCB技術者がDFM(製造適性)レビューを実施。
なぜPCBAがArduino Bluetooth制御カーをより信頼性高くするか
● ノイズ免疫: 頑丈なPCBグランドプレーンは、ジャンパワイヤ(アンテナとして機能)と比較して電磁干渉を大幅に低減。
● 振動耐性: N20モーターは振動を生じるが、PCBの半田接合はブレッドボード接続よりはるかに耐久性がある。
| 項目 | ブレッドボード | PCBA |
|---|---|---|
| ノイズ免疫 | 低い | 高い |
| 耐久性 | 低い(ワイヤが簡単に外れる) | 高い(半田付け) |
| 再現性 | 低い | 優れている |
Arduino Nanoロボットカーのブレッドボード配線とPCBAの比較
ステップ6: Arduino NanoにBluetoothカー制御プログラムを書き込む
RCカー制御用Arduinoファームウェアを構造化
シリアルポートから文字を受信し、モータ差動速度に変換するコードです。
#include <SoftwareSerial.h>
// モーターピン
const int enA = 5;
const int inA1 = 6;
const int inA2 = 7;
const int enB = 10;
const int inB1 = 8;
const int inB2 = 9;
// ... 他のピン定義
void setup() {
Serial.begin(9600); // Bluetoothボーレート
pinMode(enA, OUTPUT);
pinMode(inA1, OUTPUT);
pinMode(inA2, OUTPUT);
pinMode(enB, OUTPUT);
pinMode(inB1, OUTPUT);
pinMode(inB2, OUTPUT);
}
void loop(){
//ここにロジックを記述
}
差動駆動ロジックを実装
● 左折: 右モーターを速度Xで前進、左モーターを停止または逆回転させる。
○ コード例:
analogWrite(RightMotor, 200);
analogWrite(LeftMotor, 0);
● 右折: 左モーターを速度Xで前進、右モーターを停止または逆回転。
○ コード例:
analogWrite(RightMotor, 0);
analogWrite(LeftMotor, 200);
● ピボット(ゼロ半径):
○ コード例: 左モーター逆回転、右モーター前進。
モーター・電源故障を防ぐ安全ロジックを追加
● フェイルセーフ: Bluetoothリンクが切断された場合、ロボットは停止し、暴走を防ぐ。
● ランピング: 0→255 PWMの即時ジャンプは避け、N20モーターのプラスチックギアを保護する。
ステップ7: スマートフォンでArduino Bluetooth RCカーを制御
Bluetoothモジュールをモバイルデバイスとペアリング
1. PCBAに電源投入。HC-05 LEDが高速点滅(ペアリングモード)。
2. スマートフォンのBluetooth設定を開き、"HC-05"とペアリング。
3. PIN: 通常1234または0000。
BluetoothモバイルアプリでRCカーを制御
標準的な"Bluetooth Electronics"アプリを使用。
● 設定: 「前進」矢印ボタンに文字'F'を割り当て、「左」に'L'等を割り当てる。
● データフロー: スマホアプリ → Bluetooth → HC-05 → Arduino Nano(RX) → ファームウェアロジック → TB6612FNG → モーター。
ステップ8: Arduino Bluetooth制御カーのテストと最適化
PCBAおよびモーターに対する電気テストを実施
Nanoを挿入する前に:
1. バッテリーで基板に給電。
2. マルチメータチェック: ヘッダの5Vピンを測定。確実に5Vであること。7V以上の場合はNanoを挿入しない!
3. ストール電流: ホイールを固定した状態で電流を測定し、トレースが過熱しないことを確認。
機械的性能を検証
● バランス: バッテリーを中央に配置し、ロボットが傾かないようにする。
● キャスタードラッグ: フロントボールキャスターが引っかかる場合は潤滑剤を塗布、またはN20モーターマウントの高さを調整。
まとめ
このチュートリアルでは、シンプルな二輪Arduino Nano Bluetooth RCカーを、PCBAを用いた信頼性の高いエンジニアリングプロジェクトへと昇華させる方法を示しました。
プロフェッショナルな実装をブレッドボードの代わりに用いることで、N20モーターへの安定電源供給、途切れないBluetooth通信、実世界使用に耐える機械的強度を実現できます。
さあ、制作を始めましょう!
Gerberファイルをエクスポートして、JLCPCB PCBAポータルで本日オリジナル基板を発注してください!

よくある質問
Q1: TB6612FNGドライバーがライブラリ在庫切れの場合は?
JLCPCBは膨大なライブラリを保有していますが在庫は変動します。「Pre-order」オプションで部品確保、または互換のL9110Sドライバーが電圧要件を満たす代替として利用可能です。
Q2: ステンシルは必要ですか?
PCBAサービスを利用する場合は不要です。JLCPCBは内部用ステンシルを作成します。ステンシルが必要なのは自宅でSMT部品を手半田する場合のみです。
Q3: JLCPCBの「Basic」と「Extended」部品の違いは?
「Basic」部品はフィーダに既に装填され手数料無料。「Extended」部品はリール装填の小さな手数料がかかります。コスト削減には抵抗、コンデンサ、LEDを選ぶ際に「Basic」フィルタを使用してください。
Q4: 一般的な9V電池でこのPCBAを駆動できますか?
強くお勧めしません。標準9V(PP3)電池はモーターに必要な大電流を供給できません。信頼性のため2Sリチウムイオンパック(7.4V)または6本の単三電池を使用してください。
Q5: なぜBluetoothモジュールを挿入するとコードアップロードが失敗するのですか?
HC-05はUSBポートと同じハードウェアシリアルピン(D0/D1)を使用します。スケッチアップロード中はBluetoothモジュールを切断するか、Bluetoothモジュールの電源ラインにスイッチを追加してください。
学び続ける
はんだ付け用フラックスとは?種類・用途・使い方を徹底解説
はんだ付け用フラックスは、金属表面の酸化物を除去し、はんだの流動性(ぬれ性)を向上させ、加熱中の再酸化を防止する化学洗浄剤です。電子機器やPCB実装において、強固で信頼性の高い電気的接続を形成するために使用されます。 断線した配線の修理でも、プリント基板(PCB)の組み立てでも、良好なはんだ接合を形成することが重要です。はんだ付け用フラックスは、金属表面を洗浄し、はんだの流動性を高め、加熱中の酸化を防ぐという重要な役割を果たします。 本記事では、はんだ付け用フラックスとは何か、なぜ必要なのか、どのような化学的作用を持つのか、どのような種類があるのか、さらに電子機器の修理やPCB実装で正しく使用する方法について解説します。 はんだ付け用フラックスとは はんだ付けに使用するフラックスとは、松脂由来のロジンや合成材料などから作られ、はんだ付けの前および作業中に使用される化合物です。部品の端子やPCBパッドの金属表面を清浄化し、溶融はんだと良好に接合できる状態に整えます。 電子機器のはんだ付けにフラックスが不可欠な理由 金属を空気にさらすと、表面には目に見えない酸化皮膜が自然に形成されます。はんだは酸化し......
環境試験入門:温度・湿度・塩霧試験を想定した電子工作基板の設計
作成した基板を屋外や工場、沿岸地域など過酷な環境で長く使うためには、設計段階で環境試験を想定した対策を入れておくことが重要です。本記事では、代表的な環境試験である「温度試験」「湿度試験」「塩霧試験」を中心に、初心者にも分かるように用語を都度説明しながら、基板設計で押さえるべきポイントと、実務的な対策を解説します。 この記事の対象と目的 対象は電子工作初心者から中級者で、屋外機器や産業用途などで基板を使う予定がある方です。目的は、各種環境ストレスが基板に与える影響を理解し、設計上の具体的な対策(材料選定、レイアウト、保護処理、試験準備)を実装できるようにすることです。 環境試験の種類と基礎知識 温度試験とは 温度試験は高温や低温、あるいは温度の急変化に基板や部品が耐えられるかを確認する試験です。温度変化により材料の熱膨張差(ねつぼうちょうさ:異なる材料が温度で伸び縮みする量の差)が生じ、はんだ割れや部品の剥離、コネクタの接触不良を引き起こすことがあります。温度サイクル試験や高温保存試験など、目的に応じた試験方法が用意されています。試験規格としては国内ではJIS、国際規格ではIECなどが参照されます。......
SMD LEDの極性の見分け方:マーキング、テスト、PCBのコツ
SMD LEDの極性の見分け方:マーキング、テスト、PCBのコツ 表面実装型LED部品は電子設計の至る所に存在し、単純な電源インジケータから複雑な照明アレイまで幅広く使われています。標準的な抵抗器とは異なり、LEDは分極を持つダイオードです。SMD LEDの極性を正確に識別することは、プロトタイプのトラブルシューティングおよび量産基板組立において極めて重要です。 逆接続されたLEDは光を出力せず、回路パスを断ち、さらに逆電圧が部品の最大定格(ほとんどのインジケータLEDで5V以下)を超えるとダイオードが破損する可能性があります。 本ガイドでは、物理的なマーキング、マルチメータ、標準的なPCBフットプリントインジケータ、業界のベストプラクティスを用いてSMD LEDの極性を識別する方法を説明します。 図:プリント基板上で正しく実装された点灯するSMD LEDと、逆接続により動作しないSMD LEDの比較。 SMD LEDの極性とは? LEDは電流を一方向にしか流さない半導体PN接合です。 アノードとカソードの説明 SMD LEDのアノードとカソードの関係を理解するには、2つの端子を識別する必要があり......
ArduinoでBluetooth制御カーを作る方法:ステップバイステップガイド
ArduinoでBluetooth制御カーを作る方法:ステップバイステップガイド このチュートリアルでは、特別に設計されたPCBA(プリント基板実装)上にArduino Nanoモジュールを搭載した二輪Bluetooth RCカーの、完全なエンジニアリングと実装を詳しく解説します。 多くのホビーヤーはブレッドボード上でジャンパワイヤを使ってモーターやBluetoothモジュールを配線することから始めますが、この方法は接続の脱落や信号ノイズの問題が起きやすいです。このガイドでは、プロフェッショナルなメインボードの設計方法を学ぶことで、そうした問題を解決します。 主な設計特徴: ● コントローラ: Arduino Nanoをプラグインモジュールとして使用。 ● 駆動システム: 差動駆動用に設定された2個のN20 DCギアモーター。 ● ドライバ: 表面実装TB6612FNG MOSFETベースドライバ。 ● 製造: 信頼性のためにプロフェッショナルに実装された [PCB実装サービス → JLCPCB PCBA]。 ステップ1: Arduino Bluetoothカーの機械・電気システムを定義する 差動......
プロ並みのはんだごて先の掃除法:必要な道具、手順、コツ
電子製造の世界では、最も簡単なDIYプロジェクトから複雑な航空宇宙プロトタイピングに至るまで、はんだごてのこて先(または「ビット」)は最も重要なインターフェースです。これは、発熱体からはんだ接合部へエネルギーを伝達する熱チェーンの最終リンクです。それにもかかわらず、作業台で最も見落とされがちな工具でもあります。 多くのエンジニアは、はんだステーションの品質(ワット数、温度安定性、立ち上がり時間)を重視する一方で、こて先自体の状態を無視しています。酸化した、ピットができた、または汚れたこて先は熱的障壁を作り出します。ステーションがいかに高価であっても、こて先が適切に濡れなければ、熱伝達は非効率となり、不良接合とフラストレーションの原因となります。 このガイドでは、はんだごてのこて先を正しく清掃する方法を詳しく示します。見た目を光沢にするだけでなく、効率的な熱伝達を回復し、こて先の早期劣化を防ぐための方法です。 はんだごてのこて先形状の比較:円錐形、ベveled、チゼルタイプが異なる熱接触面積を示しています。 注意:すぐに答えを知りたい場合は、以下のステップバイステップの清掃セクションにジャンプしてく......
さまざまなプロトボードのタイプを探る:はんだ付きとはんだレスのオプション
さまざまなプロトボードのタイプを探る:はんだ付きとはんだレスのオプション プロトボードは、回路の試作と実験のためのプラットフォームを提供することで、電子機器の世界において重要な役割を果たしています。プロトボードには、はんだ付けタイプとソケットタイプの2つの主要な種類があります。それぞれのタイプには独自の利点と考慮事項があります。この記事では、これら2つのプロトボードの違い、それぞれの特徴、最適な使用例について探ります。利用可能なオプションを理解することで、回路試作のニーズに合わせて賢明な判断ができます。 はんだ付けプロトボード: はんだ付けプロトボードは、その名の通り、部品を接続するにはんだ付けが必要です。これらのプロトボードは通常、部品をはんだ付けするための予め穴が開いたパッドが配置されています。以下に考慮すべき重要なポイントを示します。 利点: 耐久性と安定性:はんだ付けされた接続は、振動や動きに対する頑強さで知られています。 永久回路設計:はんだ付けプロトボードは、長期的な安定性と信頼性が求められる回路の作成に最適です。 高周波アプリケーションに適している:はんだ付け接続は信号の整合性に優れ......