基板表面仕上げ: PCBに適したタイプを選択する重要性とJLCPCBのサポート
1 min
プリント基板(PCB)の世界では、表面仕上げは基板の性能、信頼性、耐久性に直接影響を与える重要な要素です。表面仕上げは、部品のはんだ付け用に滑らかな表面を提供し、基板の銅配線を酸化や腐食から保護します。本記事では、さまざまな基板表面仕上げの種類、その利点、そしてJLCPCBがプロジェクトの特定のニーズに適した表面仕上げをどのように保証しているかを探ります。
基板表面仕上げとは?
表面仕上げとは、基板上の露出した銅パッドに適用されるコーティングです。主な機能は以下の通りです。
- 銅を酸化から保護。
- 部品のはんだ付け用のはんだ付け可能な表面を提供。
- 部品配置のための平坦な表面を提供。
適切な表面仕上げを選択することは、基板の機能、コスト、およびさまざまな用途への適合性を決定する上で非常に重要です。
一般的な基板表面仕上げの種類
用途に応じていくつかの種類の表面仕上げがあり、それぞれに利点があります。主な種類は以下の通りです。
1・HASL(ホットエアーはんだレベリング)
利点:
- コスト効率が良い。
- 広く使用されている。
欠点:
- 微細ピッチ部品には適していない。
- 表面が不均一。
用途:
- コストが重要な一般的な電子製品。
2・ENIG(無電解ニッケル浸漬金)
利点:
- 平坦な表面で、微細ピッチ部品に適している。
- 高信頼性の用途に適している。
欠点:
- HASLに比べてコストが高い。
用途:
- 通信、航空宇宙、高信頼性電子機器。
3・OSP(有機はんだ性保存剤)
利点:
- 環境に優しい。
- 低コスト。
- 優れたはんだ付け性を提供。
欠点:
- 保存寿命が短い。複数回のリフローには適していない。
用途:
- 消費者向け電子製品、大量生産。
4・浸漬銀(Immersion Silver)
利点:
- 平坦な表面で、微細ピッチ部品に適している。
- コストが低く、高周波用途に適している。
欠点:
- 適切に保管しないと変色する可能性がある。
用途:
- RFボード、自動車電子機器。
5・浸漬錫(Immersion Tin)
利点:
- 部品配置用の平坦な表面を提供。
- プレスフィット技術に適している。
欠点:
- 保存寿命が限られている。
- 腐食を防ぐために慎重な取り扱いが必要。
用途:
- 自動車、産業用、通信機器。
なぜ適切な表面仕上げを選択することが重要なのか?
- 部品の互換性: 一部の仕上げは特定の種類の部品に適しており、特に微細ピッチ部品や高信頼性の用途で重要です。
- はんだ付け性: はんだ接合の品質は表面仕上げに直接影響を受けます。一部の仕上げは、複雑な組立プロセスでより優れたはんだ付け性を提供します。
- コストの考慮: HASLのような仕上げは大量生産にコスト効率が良い一方で、ENIGのような他の処理は信頼性が高いが、コストが高くなります。
- 環境問題: 一部の表面仕上げは環境に優しく、OSPは鉛を含まず、有害な化学物質を少なく使用します。
- 耐久性と寿命: 航空宇宙や医療機器などの高信頼性の用途には、ENIGのような耐摩耗性や酸化からの保護に優れた表面仕上げが必要です。
JLCPCBの表面仕上げの専門知識
JLCPCBは、基板の性能において適切な表面仕上げがどれほど重要であるかを理解しています。そのため、JLCPCBはプロジェクトの具体的なニーズに対応するためのさまざまな表面仕上げを提供しています。JLCPCBが提供する表面仕上げの主な特徴は以下の通りです。
- 幅広い選択肢: JLCPCBはHASL、ENIG、OSP、浸漬銀、浸漬錫などのさまざまな表面仕上げを提供しており、プロジェクトに最適な仕上げを選択することができます。
- 高品質な材料: JLCPCBは、業界標準を満たす最高品質の材料を使用しており、優れた性能を提供します。
- 最先端の設備: 当社の高度な製造プロセスにより、表面仕上げが均一かつ正確に適用され、最高品質の基板を保証します。
- 専門家のアドバイス: JLCPCBの専門チームが、特定の用途に最適な表面仕上げを選択するお手伝いをし、信頼できる基板の性能を確保します。
JLCPCBを選ぶ理由
- 競争力のある価格: JLCPCBは、すべての表面仕上げにおいて品質を維持しながらも、コスト効率の高い価格を提供します。
- 迅速な対応: JLCPCBは効率的な製造プロセスを通じて、基板注文の迅速な処理と納品を保証します。
- カスタムソリューション: 少量のプロトタイプでも、大規模な生産でも、JLCPCBはニーズに合ったカスタムソリューションを提供します。
結論
基板の適切な表面仕上げを選択することは、電子機器の信頼性と性能を確保するために不可欠です。JLCPCBは、プロジェクトの要件に応じた高品質な表面仕上げを提供します。コスト効率の高いソリューションが必要であれ、重要な用途向けの高信頼性仕上げが必要であれ、JLCPCBは最高の結果を提供できる専門知識とリソースを備えています。
学び続ける
72個のLEDを搭載した精密腕時計の設計:JLCPCBのSMT実装で製作する直径40 mmの円形PCB
要点 本事例では、直径40 mmの円形PCBを用いた72個のLEDを搭載する腕時計の設計と製作を紹介します。JLCPCBのSMT実装サービスによって70個以上の0603サイズLEDの手はんだ付けを省き、ENIG表面処理で実装に適した平坦性を確保しました。また、マウスバイト付きの分離タブを使用する面付けにより、円形基板の自動実装に対応しています。EasyEDAでの回路図作成から、ファームウェアの最適化、市販のステンレス製ケースへの組み込みまで、一連の開発工程を解説します。 開発の背景と目的 独自のウェアラブル機器の開発は、電子工作の中でもやりがいがあり、同時に難しい分野です。市販のスマートウォッチがOLEDディスプレイや高性能プロセッサを採用する一方、オープンソースプロジェクトの制作者Taifur氏は、シンプルな構成とすっきりした外観を目指した「LED Round Watch」を開発しました。 基本構想はシンプルですが、実現には工夫が必要でした。72個のSMD LEDを円形に配置し、ATmega328Pマイコンと高精度なリアルタイムクロック(RTC)で制御する腕時計です。 72個のLEDを放射状に配......
基板の種類を初心者向けに解説|用途別・構造別の違いをわかりやすく紹介
電子工作や製品開発で使われる「基板」にはいくつかの種類があります。しかし、たくさんの種類があると逆に「どうやって使い分ければいいの?」と感じると思います。 この記事では、基板の種類について「材料」「構造」「用途」の観点からやさしく整理します。 基板とは?初心者が最初に知っておきたい基本 電子機器に使われている「基板」は、電子部品を取り付けて電気的につなぐための土台です。配線を整理し、機器を小型化・安定動作させることができます。 基板は家電、PC、スマートフォン、LED機器など幅広く使われています。「基板の種類」について知ることで、用途に合った選定がしやすくなります。 基板の種類はどう分類される? 基板の分類は、いくつかの視点があります。 代表的なのは次の2点です。 材料による違い:基板がどの材料からできているか 層数による違い:基板の配線が何層に分かれているか 例えば、強度や価格を重視するか、小型化や曲げやすさを重視するかで最適な基板は変わります。 代表的な基板の種類一覧 ・ガラスエポキシ基板 ガラスエポキシ基板(FR-4)は、強度と絶縁性のバランスが良く、最も一般的な基板です。汎用性に優れていて......
プリント基板とは?電子工作で便利な理由を実例付きで解説!
電子工作をしていると、最初はブレッドボードで回路を組むことが多いと思います。LEDを光らせたりセンサーを動かしたりするだけなら、ブレッドボードでも十分楽しめます。 でも、少し慣れてくると、「配線がごちゃごちゃしてきた」「ケースにきれいに収めたい」と感じる場面が出てくると思います。そんなときに役に立つのがプリント基板です。 この記事では、プリント基板とはなにか、ブレッドボードやユニバーサル基板との違い、実際にプリント基板で作れるもの、そして基板を作る基本的な流れまで、ション新車向けにわかりやすく解説します。 プリント基板とは プリント基板とは、電子部品を取り付けて、部品同士を電気的につなぐための土台の板です。PCB(Printed Circuit Board)とも呼ばれます。 ブレッドボード・ユニバーサル基板との違い https://pixabay.com/photos/integrated-circuit-computer-arduino-441294/ ブレッドボードやユニバーサル基板は、部品を配置した後にワイヤーを使い、自分で配線します。一方、プリント基板では、あらかじめ基板上に銅の配線パター......
PIDI-BOX01: JLCPCBがRaspberry Pi Zero 2WでモジュラーDINレールコントローラを可能にした方法
Raspberry Pi Zero 2Wによるガーデン灌漑の自動化:固定I/Oでは不足するとき 4年前、豊富なハードウェア開発経験を持つドイツ人の電子設計エンジニア、ヴォルフガング・マンスフェルド氏は、自宅のガーデン灌漑を自動化する商用ソリューションを探していました。しかし、自身のニーズに合うものは見つかりませんでした。そこで、自分で作ることにしたのです。 最初のプロトタイプは動作しましたが、PCBの製造コストが高く、イテレーションを続ける大きな障壁となっていました。そんな中、JLCPCBをKiCadコミュニティ経由で発見し、プロジェクトは新たな次元へ。Raspberry Pi Zero 2Wを基盤とした、完全にモジュラーでオープンソースのDINレールコントローラ「PIDI-BOX01」が誕生しました。 PIDI-BOX01 モジュラーDINレールコントローラ(Raspberry Pi Zero 2W搭載)をJLCPCBで製造 課題:成長が必要な灌漑システム 自動ガーデンは一度に完成しません。最初は2つの電磁弁から始まり、湿度センサーを追加し、温度プローブを足し、気づけば10個のデバイスを制御する......
4層基板と2層基板の違いとは?|用途別の選び方を初心者向けに解説
基板設計を始めると「2層基板で足りるのか、4層基板が必要なのか」という判断に迷うことがあるでしょう。 4層基板はコストが上がる一方、信号品質やEMI対策に大きなメリットがあるのです。 今回は、2層基板と4層基板の構造の違いから、用途別の選び方まで具体的な判断基準を解説します。 2層基板と4層基板の基本的な違い 2層基板は表面と裏面の2つの銅層で構成されており、すべての配線をこの2層に収める必要があります。構造がシンプルなため製造コストが低く、幅広い用途で使われる標準的な選択肢です。 4層基板は表裏2層に加え、内層に2層を持つ構成です。一般的なスタックアップは「信号層/グランドプレーン/電源プレーン/信号層」の4層構造で、内層の電源・グランドプレーンが信号品質の安定に大きく貢献します。コストは2層基板と比較して1.5〜2倍程度になりますが、得られる性能向上は設計の自由度を大きく広げます。 2層基板が向いているケース シンプルな回路・低速信号 LEDドライバ・温度センサー・単純なマイコン回路など、動作周波数が低くノイズの影響を受けにくい回路は2層基板で十分です。部品点数が少なく配線がシンプルであれば、......
プリント基板を自作するには?初心者向けに設計から発注までの流れを解説
「プリント基板を自分で作ってみたい」と思ったとき、最初に壁になるのが「どこから始めればいいかわからない」という問題です。実は、プリント基板の自作は設計ツールと発注サービスを使えば、初心者でも取り組めます。この記事では、基板自作の2つのアプローチと、設計から発注までの基本的な流れをわかりやすく解説します。 プリント基板の自作とは 「基板を自作する」には大きく2つのアプローチがあります。 1つ目は、銅張積層板にエッチング液を使って自宅で基板を手作りする方法です。手軽に試せる反面、精度に限界があり、細かい配線や両面基板の製作は難しくなります。 2つ目は、設計ツールで回路と配線を設計し、製造業者に発注して高品質な基板を作る方法です。現在はJLCPCBのような格安製造サービスが普及しており、少量・低コストでプロ品質の基板を手に入れられます。初心者には**「設計して発注する」**方法が現実的でおすすめです。 自作に必要なもの プリント基板を自作する際に必要なものを紹介します。 設計ツール(EasyEDA・KiCad) 基板設計には専用のCADツールが必要です。初心者に特におすすめなのがEasyEDAです。ブラ......