FPCとFFCの違いとは?フレキシブルケーブルの種類と選び方を解説
1 min
- FPCとFFCはどちらも「曲がる配線」混同されやすい理由
- FPC(フレキシブルプリント基板)とは?
- 部品実装ができる点がFFCとの最大の差
- FFC(フレキシブルフラットケーブル)とは?
- ピッチと規格の読み方
- FPCとFFCの違いを比較表で整理
- 用途別の選び方:どちらを使うべきか
- FAQ

基板の設計や電子機器の修理をしていると、「FPC」と「FFC」という2つの言葉に出会うことがあります。どちらも薄くて曲がる配線部品ですが、構造も用途も異なります。混同したまま選定すると、設計段階で手戻りが発生することも。この記事では、FPCとFFCの違いを構造・用途・選び方の観点から実用的に解説します。
FPCとFFCはどちらも「曲がる配線」混同されやすい理由
FPCもFFCも、薄くて柔軟性があり、狭いスペースへの配線に使われる点が共通しています。
スマートフォンやノートPCを分解すると、どちらも似たような薄いフィルム状の部品として見えるため、同じものと思われがちです。
ただし、大まかに言えば、FPCは「回路基板」、FFCは「ケーブル」です。
FPC(フレキシブルプリント基板)とは?

FPC(Flexible Printed Circuit)は、ポリイミドフィルムを基材として、その上に銅箔で配線パターンを形成したプリント基板です。表面をカバーレイ(保護フィルム)で覆った構造で、厚さは0.1mm前後と非常に薄く軽量です。配線パターンは設計データをもとにエッチングで形成されるため、複雑な回路も一枚のフィルムに収めることができます。
部品実装ができる点がFFCとの最大の差
FPCの最大の特徴は、抵抗・コンデンサ・ICなどの電子部品を直接実装できることです。つまり、FPCは「曲がる基板」として単体で回路を構成できます。カメラモジュールやタッチパネルの内部配線など、部品と配線を一体化させたい場面で広く使われています。
FFC(フレキシブルフラットケーブル)とは?
構造と用途
FFC(Flexible Flat Cable)は、複数の平行な導線をフィルムで挟んだシンプルな構造のケーブルです。
部品を実装する機能はなく、あくまで2点間の信号伝送を目的としています。
プリンターのヘッド部分やノートPCのキーボード接続など、繰り返し動く部分の配線として広く使われています。コネクタに差し込むだけで接続できるため、交換や取り回しが容易です。
ピッチと規格の読み方
FFCを選ぶ際に重要なのが「ピッチ」です。
ピッチとは導線の間隔のことで、0.5mm・1.0mm・1.25mmなどの規格があります。接続先のコネクタとピッチが一致していないと物理的に接続できないため、交換時は必ず確認が必要です。
また、ケーブルの端子が同じ面にある「同面型」と反対面にある「逆面型」があり、コネクタの向きに合わせて選びます。
FPCとFFCの違いを比較表で整理
| 項目 | FPC | FFC |
| 分類 | フレキシブル基板 | フラットケーブル |
| 部品実装 | 可能 | 不可 |
| 配線の複雑さ | 複雑な回路に対応 | 単純な信号伝送のみ |
| コスト | 比較的高い | 低コスト |
| 主な用途 | カメラ・センサーモジュール | キーボード・プリンターヘッド |
| 屈曲耐性 | 設計次第で高耐久 | 繰り返し屈曲に強い |
用途別の選び方:どちらを使うべきか

選び方のポイントは「部品を載せる必要があるかどうか」の一点に集約されます。
FPCを選ぶべき場合
電子部品も含めて薄型・軽量に一体化したい場合。カメラモジュールや表示パネルの内部配線など、回路としての機能が必要な用途に適しています。JLCPCBではFPCの製造・実装をワンストップで依頼できます。
FFCを選ぶべき場合
2つの基板間やコネクタ間を単純につなぐだけでよい場合。コストを抑えたい場合や、現場での交換が想定される場合に向いています。
FAQ
Q:FPCとFFCは同じコネクタに接続できますか?
A:基本的にはできません。FPC用コネクタとFFC用コネクタは形状・ピッチ・ロック機構が異なります。接続先のコネクタ仕様を必ず確認してください。
Q:FPCは自分で設計・発注できますか?
A:はい、可能です。EasyEDAなどの設計ツールでFPCのレイアウトを作成し、JLCPCBに発注することができます。少量試作から対応しているため、初めての方でも取り組みやすいです。
Q:FFCが断線した場合、FPCで代替できますか?
A:構造が異なるため単純な代替はできません。ただし、同等の信号伝送をFPCで設計し直すことは技術的に可能です。コスト・納期・コネクタ互換性を考慮した上で判断してください。
学び続ける
72個のLEDを搭載した精密腕時計の設計:JLCPCBのSMT実装で製作する直径40 mmの円形PCB
要点 本事例では、直径40 mmの円形PCBを用いた72個のLEDを搭載する腕時計の設計と製作を紹介します。JLCPCBのSMT実装サービスによって70個以上の0603サイズLEDの手はんだ付けを省き、ENIG表面処理で実装に適した平坦性を確保しました。また、マウスバイト付きの分離タブを使用する面付けにより、円形基板の自動実装に対応しています。EasyEDAでの回路図作成から、ファームウェアの最適化、市販のステンレス製ケースへの組み込みまで、一連の開発工程を解説します。 開発の背景と目的 独自のウェアラブル機器の開発は、電子工作の中でもやりがいがあり、同時に難しい分野です。市販のスマートウォッチがOLEDディスプレイや高性能プロセッサを採用する一方、オープンソースプロジェクトの制作者Taifur氏は、シンプルな構成とすっきりした外観を目指した「LED Round Watch」を開発しました。 基本構想はシンプルですが、実現には工夫が必要でした。72個のSMD LEDを円形に配置し、ATmega328Pマイコンと高精度なリアルタイムクロック(RTC)で制御する腕時計です。 72個のLEDを放射状に配......
基板の種類を初心者向けに解説|用途別・構造別の違いをわかりやすく紹介
電子工作や製品開発で使われる「基板」にはいくつかの種類があります。しかし、たくさんの種類があると逆に「どうやって使い分ければいいの?」と感じると思います。 この記事では、基板の種類について「材料」「構造」「用途」の観点からやさしく整理します。 基板とは?初心者が最初に知っておきたい基本 電子機器に使われている「基板」は、電子部品を取り付けて電気的につなぐための土台です。配線を整理し、機器を小型化・安定動作させることができます。 基板は家電、PC、スマートフォン、LED機器など幅広く使われています。「基板の種類」について知ることで、用途に合った選定がしやすくなります。 基板の種類はどう分類される? 基板の分類は、いくつかの視点があります。 代表的なのは次の2点です。 材料による違い:基板がどの材料からできているか 層数による違い:基板の配線が何層に分かれているか 例えば、強度や価格を重視するか、小型化や曲げやすさを重視するかで最適な基板は変わります。 代表的な基板の種類一覧 ・ガラスエポキシ基板 ガラスエポキシ基板(FR-4)は、強度と絶縁性のバランスが良く、最も一般的な基板です。汎用性に優れていて......
プリント基板とは?電子工作で便利な理由を実例付きで解説!
電子工作をしていると、最初はブレッドボードで回路を組むことが多いと思います。LEDを光らせたりセンサーを動かしたりするだけなら、ブレッドボードでも十分楽しめます。 でも、少し慣れてくると、「配線がごちゃごちゃしてきた」「ケースにきれいに収めたい」と感じる場面が出てくると思います。そんなときに役に立つのがプリント基板です。 この記事では、プリント基板とはなにか、ブレッドボードやユニバーサル基板との違い、実際にプリント基板で作れるもの、そして基板を作る基本的な流れまで、ション新車向けにわかりやすく解説します。 プリント基板とは プリント基板とは、電子部品を取り付けて、部品同士を電気的につなぐための土台の板です。PCB(Printed Circuit Board)とも呼ばれます。 ブレッドボード・ユニバーサル基板との違い https://pixabay.com/photos/integrated-circuit-computer-arduino-441294/ ブレッドボードやユニバーサル基板は、部品を配置した後にワイヤーを使い、自分で配線します。一方、プリント基板では、あらかじめ基板上に銅の配線パター......
PIDI-BOX01: JLCPCBがRaspberry Pi Zero 2WでモジュラーDINレールコントローラを可能にした方法
Raspberry Pi Zero 2Wによるガーデン灌漑の自動化:固定I/Oでは不足するとき 4年前、豊富なハードウェア開発経験を持つドイツ人の電子設計エンジニア、ヴォルフガング・マンスフェルド氏は、自宅のガーデン灌漑を自動化する商用ソリューションを探していました。しかし、自身のニーズに合うものは見つかりませんでした。そこで、自分で作ることにしたのです。 最初のプロトタイプは動作しましたが、PCBの製造コストが高く、イテレーションを続ける大きな障壁となっていました。そんな中、JLCPCBをKiCadコミュニティ経由で発見し、プロジェクトは新たな次元へ。Raspberry Pi Zero 2Wを基盤とした、完全にモジュラーでオープンソースのDINレールコントローラ「PIDI-BOX01」が誕生しました。 PIDI-BOX01 モジュラーDINレールコントローラ(Raspberry Pi Zero 2W搭載)をJLCPCBで製造 課題:成長が必要な灌漑システム 自動ガーデンは一度に完成しません。最初は2つの電磁弁から始まり、湿度センサーを追加し、温度プローブを足し、気づけば10個のデバイスを制御する......
4層基板と2層基板の違いとは?|用途別の選び方を初心者向けに解説
基板設計を始めると「2層基板で足りるのか、4層基板が必要なのか」という判断に迷うことがあるでしょう。 4層基板はコストが上がる一方、信号品質やEMI対策に大きなメリットがあるのです。 今回は、2層基板と4層基板の構造の違いから、用途別の選び方まで具体的な判断基準を解説します。 2層基板と4層基板の基本的な違い 2層基板は表面と裏面の2つの銅層で構成されており、すべての配線をこの2層に収める必要があります。構造がシンプルなため製造コストが低く、幅広い用途で使われる標準的な選択肢です。 4層基板は表裏2層に加え、内層に2層を持つ構成です。一般的なスタックアップは「信号層/グランドプレーン/電源プレーン/信号層」の4層構造で、内層の電源・グランドプレーンが信号品質の安定に大きく貢献します。コストは2層基板と比較して1.5〜2倍程度になりますが、得られる性能向上は設計の自由度を大きく広げます。 2層基板が向いているケース シンプルな回路・低速信号 LEDドライバ・温度センサー・単純なマイコン回路など、動作周波数が低くノイズの影響を受けにくい回路は2層基板で十分です。部品点数が少なく配線がシンプルであれば、......
プリント基板を自作するには?初心者向けに設計から発注までの流れを解説
「プリント基板を自分で作ってみたい」と思ったとき、最初に壁になるのが「どこから始めればいいかわからない」という問題です。実は、プリント基板の自作は設計ツールと発注サービスを使えば、初心者でも取り組めます。この記事では、基板自作の2つのアプローチと、設計から発注までの基本的な流れをわかりやすく解説します。 プリント基板の自作とは 「基板を自作する」には大きく2つのアプローチがあります。 1つ目は、銅張積層板にエッチング液を使って自宅で基板を手作りする方法です。手軽に試せる反面、精度に限界があり、細かい配線や両面基板の製作は難しくなります。 2つ目は、設計ツールで回路と配線を設計し、製造業者に発注して高品質な基板を作る方法です。現在はJLCPCBのような格安製造サービスが普及しており、少量・低コストでプロ品質の基板を手に入れられます。初心者には**「設計して発注する」**方法が現実的でおすすめです。 自作に必要なもの プリント基板を自作する際に必要なものを紹介します。 設計ツール(EasyEDA・KiCad) 基板設計には専用のCADツールが必要です。初心者に特におすすめなのがEasyEDAです。ブラ......