This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

設計に最適な基板材料はFR4ですか?

初出公開日 Aug 10, 2024, 更新日 Dec 25, 2025

1 min

電子工学やプリント基板(PCB)製造の分野では、設計に適した基板材料を選ぶことが成功と失敗を分ける重要な要素となります。FR4基板は、優れた強度、電気絶縁性、耐熱性および耐薬品性により、業界で広く使用されています。

本記事では、FR4基板の特性と利点、プリント基板での使用方法、および選定時のヒントと制限事項について詳しく説明します。

FR4基板とは?

FR4基板は「フレームリターダント4(Flame Retardant 4)」の略で、火の延焼を防ぐために設計され、一定の防火基準を満たしています。FR4は、電子機器や電気システムで火災の安全対策が必要な場所で使用され、防火性能により火災のリスクを軽減します。この基板は電子部品の製造に使用され、プリント基板の製造にも広く利用されています。FR4基板はガラス繊維とエポキシ樹脂で構成され、強度と電気絶縁性を提供し、基板上の電子部品を保護します。また、耐熱性および耐薬品性に優れているため、多様な用途に適しています。そのため、高性能でコストパフォーマンスに優れた基板材料として広く使われています。

FR4基板は寸法安定性が高く、さまざまな環境条件で形状を保持し、プリント基板上で電子部品を適切に取り付けるために重要です。FR4基板をご購入になる場合は[JLCPCBのウェブサイト](https://jlcpcb.com/?from=blog)にてお願いします。。JLCPCBの研究者たちは効率的に作業し、2〜4営業日で最高品質の製品を提供できます。


(Image credits: Jichangsheng Technology)

FR4基板の特性とは?

FR4基板の有用性と独自性を際立たせる特性をいくつか紹介します:

優れた誘電特性:FR4基板は電流の流れに対して高い抵抗を持ち、信号損失や回路間の干渉を最小限に抑えます。

耐熱性:FR4は通常、130度から140度の高温に耐えることができ、高温環境での使用が可能です。

耐薬品性:FR4基板は多種類の化学物質、特に製造プロセス中に遭遇する酸に対して優れた耐性を示しており、製造工程での損傷を防ぎます。

難燃性:FR4基板の重要な特性の一つはその難燃性です。これにより、点火に耐え、火災発生時に火の拡散を防ぎます。この特性は、電子機器の安全性にとって重要です。

強度:ガラス繊維がFR4基板に機械的強度と寸法安定性を与え、基板の組み立て中の変形を防ぎます。

電気絶縁性:FR4基板は優れた電気絶縁性を持ち、導電性要素間の絶縁が求められるデバイスに最適です。

加工性:FR4基板は加工が容易で、穴あけ、機械加工、およびエッチングが簡単に行えます。

互換性:FR4基板はほとんどのPCB製造プロセスと互換性があり、容易に加工できます。

寸法安定性:極端な湿度や温度変動下でも寸法の変化が最小限に抑えられます。この安定性により、各種デバイスでの使用に信頼性が確保されます。

入手可能性:FR4基板は市場で容易に入手でき、オンラインでも購入可能です。信頼できるサイトとして[JLCPCB](https://jlcpcb.com/?from=blog)があり、製品を自宅に安全に届けることができます。

熱伝導性:FR4基板は電気部品からの熱を効果的に散逸させる特性があります。

環境に優しい:FR4基板はその難燃性および耐久性により、一般的に環境に優しいとされています。

FR4基板はこれらの特性により、多様な用途で優れた性能を発揮します。これが、プリント基板の製造で広く採用されている理由です。

FR4はどのようにプリント基板に使用されるのか?

FR4基板を使用してプリント基板(PCB)を製造するには、いくつかのステップがあります。ここでは、FR4基板がPCBにどのように使用されるのかを概観し、基本的な手順を説明します。メーカーはFR4基板を基盤材料として使用し、基板上に電子部品を取り付けるための丈夫なプラットフォームを提供します。また、FR4シートに銅の配線を追加して導電性を向上させ、信号伝送を確保します。それでは、具体的な手順を見ていきましょう。

ステップ1: 設計プロセス

設計プロセスでは、専用のソフトウェアを使用してPCBの回路パターンを設計します。このステップでは、さまざまな電子部品の配置を指定し、必要な設計を完了します。

ステップ2: 材料準備

次に、基板の製造に入る前に材料を準備します。必要な厚さやその他の仕様に基づいてFR4シートを選択します。

ステップ3: 基板処理

FR4シート接着性を高めるために処理し、清掃します。FR4シートの品質を向上させるために、さまざまな処理が行われることがあります。

ステップ4: 銅の追加

[銅](https://jlcpcb.com/blog/132-The-Importance-of-Copper-Pour-in-Empty-Areas-on-PCBs-&-Notes-on-Using-Copper-Pour---JLCPCB)をFR4シートに追加して導電経路を形成し、回路内での電力分配や電気信号伝達を可能にします。

ステップ5: 転写

FR4シートに銅を追加した後は、次にPCB設計を転写します。この転写プロセスでは、紫外線を用いた写真技術を使用しますス

ステップ6: エッチング

不要な銅を基板から除去し、必要な銅を残します。

ステップ7: 加工

FR4基板に穴を開け、PCBのさまざまな層を相互接続します。これらの穴には薄い銅の層がメッキされ、導電性とはんだ付けに対応します。[ソルダーマスク](https://jlcpcb.com/blog/193-what-is-solder-mask-and-how-does-it-impact-your-pcb-designs)は銅跡の上に追加され、酸化を防ぎ、絶縁性を向上させます。

ステップ8: 表面仕上げ

はんだ付けを容易にし、酸化を防ぐために、基板には表面仕上げが施されます。

ステップ9: マーキングの追加

ロゴやその他の重要なマーキングをPCBに印刷します。このマーキングは一般的にシルクスクリーンと呼ばれます。

ステップ10: テスト

製造されたプリント基板は、滑らかな動作、品質、および機能を確保するためにさまざまなテストが行われます。

これで基板の製造が完了します。異なるメーカーが異なる手順を採用することがあるため、すべてのプリント基板が同じ方法で製造されるわけではないという点に注意が必要です。

FR4基板が最適でない場合?

FR4基板がデバイスや基板に最適でない場合について考えることが重要です。これまではFR4基板の利点に焦点を当ててきましたが、ここではその制限について説明します。以下は、FR4基板が最適でない場合の理由です。

過酷な環境: FR4基板は化学薬品や高温に耐えることができますが、基板の限界を超える腐食性の化学物質にさらされると、その性能は低下します。この場合、FR4基板の代替品を検討する必要があります。

高周波: デバイスが非常に高速な信号やマイクロ波帯域を必要とする場合、FR4基板は適していません。セラミックベースの基板などの他の選択肢がFR4よりも優れた性能を発揮します。

高温: FR4基板は限られた耐熱性しか持たないため、極度の高温環境では適切に機能しません。

薄い設計: 非常に薄いまたは小型の設計には、FR4基板は適していません。フレキシブルプリント基板(FPCB)などの他の選択肢が適しています。

これらはFR4基板が最適でない理由の一部です。これらの制限はPCB設計者の要件や仕様に応じて異なる場合があります。

適切なFR4材料を選ぶためのヒント

以下は、適切なFR4基板を選ぶためのヒントです。

厚さ: FR4シートの厚さにより、基板の強度や設計のコンパクトさが決まります。場合によっては、厚いシートがより高い強度を提供し、薄いシートがよりコンパクトな設計を可能にします。

ガラス転移温度: ガラス転移温度はFR4基板の重要な特性です。基板材料が硬直状態から柔軟状態に変わる温度であり、高いガラス転移温度を持つ基板を選ぶことで性能の低下を防ぎます。

銅の重量: 銅の重量が異なると、設計の電流容量が変わります。重い(厚い)銅はより良い導電性を提供しますが、基板のコストが上がり、製造の難易度も増します。軽い銅は導電性が低くなりますが、基板のコストは安くなります。

難燃性: 業界標準を満たすFR4基板を選び、安全基準と規制に準拠することが重要です。

コスト考慮: 基板の仕様に応じてコストは異なります。プロジェクトの専門性に応じたコストパフォーマンスの良い基板を選ぶことが求められます。

サプライヤーサポート: 基板を提供してくれるサプライヤーと直接連絡を取り、PCB設計との互換性についての知識を求めることが重要です。

要約すると、FR4基板はプリント基板設計において優れた性能とコスト効果を提供します。その誘電率の高さや耐薬品性、難燃性、強度、寸法安定性などの特性から、業界で欠かせない材料となっています。しかし、化学的に過酷な環境や高温、薄い設計の際にはその制限を考慮することが重要です。厚さ、ガラス転移温度、銅の重量、難燃性、コスト、サプライヤーサポートなどを考慮することで、FR4基板の最大限の利点を引き出し、高品質なPCB製造を実現できます。

GET FREE QUOTE>>

学び続ける