インピーダンス整合とは?|JLCPCBのインピーダンス計算機の使い方も解説
1 min
- インピーダンス整合とは
- インピーダンスに影響する3つの要素
- トレース幅
- 基板材料の誘電率
- グランドプレーンとの距離
- JLCPCBのインピーダンス計算機の使い方
- インピーダンス制御基板をJLCPCBで発注する方法
- FAQ

高速信号を扱う基板設計では、「インピーダンス整合」が品質を左右する重要な要素です。
インピーダンスが合っていないと、信号の反射やノイズが発生し、通信エラーや誤動作につながります。この記事では、インピーダンス整合の基本からJLCPCBのインピーダンス計算機の具体的な使い方まで解説します。
インピーダンス整合とは
インピーダンスとは、交流電気回路における電気の流れにくさを示す値で、単位はΩ(オーム)です。プリント基板上の配線(トレース)にも固有のインピーダンス(特性インピーダンス)があり、信号源・伝送線路・受信側のインピーダンスが一致していない場合、信号の一部が反射して逆流します。
この「信号反射」が問題になるのは、主に数百MHz以上の高速信号を扱う回路です。USB・HDMI・DDRメモリ・高周波RF回路などがその代表例です。低速な回路では影響が小さいため、インピーダンス整合が必要かどうかは扱う信号の周波数によって判断します。
インピーダンスに影響する3つの要素

特性インピーダンスは設計段階でコントロールできます。影響する主な要素は以下の3つです。
トレース幅
トレースが太いほど特性インピーダンスは低くなり、細いほど高くなります。一般的に50Ωの特性インピーダンスを目標とする場合、FR-4基板の標準的な構成ではトレース幅は約0.2〜0.3mm程度になりますが、基板構成によって変わります。
基板材料の誘電率
誘電率(Dk)が高い材料ほど特性インピーダンスは低くなります。一般的なFR-4の誘電率は約4.2〜4.5です。高周波用途ではRogersやPTFE系材料(誘電率2〜3程度)が使われることがあります。材料を変える場合は誘電率の変化がインピーダンスに直接影響するため、再計算が必要です。
グランドプレーンとの距離
信号層とグランドプレーンの距離が近いほど特性インピーダンスは低くなります。多層基板ではスタックアップ(積層構成)の設計がインピーダンスに大きく影響します。
JLCPCBのインピーダンス計算機の使い方

JLCPCBのインピーダンス計算機はJLCPCBのウェブサイト上の「ツール」メニューからアクセスできます。アカウント登録不要で無料で使用できます。
入力項目の見方
計算機では以下の項目を入力します。
- 層数:基板の層数(4層が推奨・最もコスト効率が高い)
- PCB厚さ:基板全体の厚み
- 内層銅重量:内層の銅箔の厚み(0.5oz・1oz・2ozから選択)
- 外層銅箔厚み:外層の銅箔の厚み(1oz・2ozから選択)
- インピーダンス(Ω):目標とする特性インピーダンス値
- タイプ:マイクロストリップ・ストリップラインなど伝送線路の種類
- 信号層:インピーダンスを制御したい配線が通る層
単位はmil・mm・um・inchから選択できます。
計算結果の読み方と設計への反映
入力後に「計算」ボタンを押すと、目標インピーダンスを実現するための推奨トレース幅と推奨スタックアップが表示されます。この値をそのまま設計ツール(EasyEDAやKiCad)のトレース幅設定に反映することで、インピーダンス制御された配線を引くことができます。
インピーダンス制御基板をJLCPCBで発注する方法
発注時の「基板仕様」画面で「インピーダンス制御」のオプションを有効にし、目標インピーダンス値と対象層を指定します。JLCPCBでは計算機で算出したスタックアップを基に製造が進められるため、設計値と製造結果のズレを最小限に抑えることができます。インピーダンス制御が必要な場合は、発注前に計算機で値を確認しておくことが重要です。
FAQ
Q:インピーダンス整合はすべての基板で必要ですか?
A:いいえ、低速な信号を扱う回路では不要な場合がほとんどです。USB・HDMI・高速DDRメモリなど、数百MHz以上の信号を扱う場合に特に重要になります。
Q:50Ωというインピーダンス値をよく見かけますが、なぜですか?
A:50Ωは伝送効率と電力損失のバランスが最も取れた値として業界標準になっています。RF回路や高速デジタル回路では50Ωを目標とする設計が一般的です。
Q:インピーダンス計算機の結果と実際の製造値にズレはありますか?
A:製造上のばらつきにより若干のズレが生じることがあります。JLCPCBではインピーダンス制御オプションを指定することで、製造精度を高めた対応が可能です。
学び続ける
72個のLEDを搭載した精密腕時計の設計:JLCPCBのSMT実装で製作する直径40 mmの円形PCB
要点 本事例では、直径40 mmの円形PCBを用いた72個のLEDを搭載する腕時計の設計と製作を紹介します。JLCPCBのSMT実装サービスによって70個以上の0603サイズLEDの手はんだ付けを省き、ENIG表面処理で実装に適した平坦性を確保しました。また、マウスバイト付きの分離タブを使用する面付けにより、円形基板の自動実装に対応しています。EasyEDAでの回路図作成から、ファームウェアの最適化、市販のステンレス製ケースへの組み込みまで、一連の開発工程を解説します。 開発の背景と目的 独自のウェアラブル機器の開発は、電子工作の中でもやりがいがあり、同時に難しい分野です。市販のスマートウォッチがOLEDディスプレイや高性能プロセッサを採用する一方、オープンソースプロジェクトの制作者Taifur氏は、シンプルな構成とすっきりした外観を目指した「LED Round Watch」を開発しました。 基本構想はシンプルですが、実現には工夫が必要でした。72個のSMD LEDを円形に配置し、ATmega328Pマイコンと高精度なリアルタイムクロック(RTC)で制御する腕時計です。 72個のLEDを放射状に配......
基板の種類を初心者向けに解説|用途別・構造別の違いをわかりやすく紹介
電子工作や製品開発で使われる「基板」にはいくつかの種類があります。しかし、たくさんの種類があると逆に「どうやって使い分ければいいの?」と感じると思います。 この記事では、基板の種類について「材料」「構造」「用途」の観点からやさしく整理します。 基板とは?初心者が最初に知っておきたい基本 電子機器に使われている「基板」は、電子部品を取り付けて電気的につなぐための土台です。配線を整理し、機器を小型化・安定動作させることができます。 基板は家電、PC、スマートフォン、LED機器など幅広く使われています。「基板の種類」について知ることで、用途に合った選定がしやすくなります。 基板の種類はどう分類される? 基板の分類は、いくつかの視点があります。 代表的なのは次の2点です。 材料による違い:基板がどの材料からできているか 層数による違い:基板の配線が何層に分かれているか 例えば、強度や価格を重視するか、小型化や曲げやすさを重視するかで最適な基板は変わります。 代表的な基板の種類一覧 ・ガラスエポキシ基板 ガラスエポキシ基板(FR-4)は、強度と絶縁性のバランスが良く、最も一般的な基板です。汎用性に優れていて......
プリント基板とは?電子工作で便利な理由を実例付きで解説!
電子工作をしていると、最初はブレッドボードで回路を組むことが多いと思います。LEDを光らせたりセンサーを動かしたりするだけなら、ブレッドボードでも十分楽しめます。 でも、少し慣れてくると、「配線がごちゃごちゃしてきた」「ケースにきれいに収めたい」と感じる場面が出てくると思います。そんなときに役に立つのがプリント基板です。 この記事では、プリント基板とはなにか、ブレッドボードやユニバーサル基板との違い、実際にプリント基板で作れるもの、そして基板を作る基本的な流れまで、ション新車向けにわかりやすく解説します。 プリント基板とは プリント基板とは、電子部品を取り付けて、部品同士を電気的につなぐための土台の板です。PCB(Printed Circuit Board)とも呼ばれます。 ブレッドボード・ユニバーサル基板との違い https://pixabay.com/photos/integrated-circuit-computer-arduino-441294/ ブレッドボードやユニバーサル基板は、部品を配置した後にワイヤーを使い、自分で配線します。一方、プリント基板では、あらかじめ基板上に銅の配線パター......
PIDI-BOX01: JLCPCBがRaspberry Pi Zero 2WでモジュラーDINレールコントローラを可能にした方法
Raspberry Pi Zero 2Wによるガーデン灌漑の自動化:固定I/Oでは不足するとき 4年前、豊富なハードウェア開発経験を持つドイツ人の電子設計エンジニア、ヴォルフガング・マンスフェルド氏は、自宅のガーデン灌漑を自動化する商用ソリューションを探していました。しかし、自身のニーズに合うものは見つかりませんでした。そこで、自分で作ることにしたのです。 最初のプロトタイプは動作しましたが、PCBの製造コストが高く、イテレーションを続ける大きな障壁となっていました。そんな中、JLCPCBをKiCadコミュニティ経由で発見し、プロジェクトは新たな次元へ。Raspberry Pi Zero 2Wを基盤とした、完全にモジュラーでオープンソースのDINレールコントローラ「PIDI-BOX01」が誕生しました。 PIDI-BOX01 モジュラーDINレールコントローラ(Raspberry Pi Zero 2W搭載)をJLCPCBで製造 課題:成長が必要な灌漑システム 自動ガーデンは一度に完成しません。最初は2つの電磁弁から始まり、湿度センサーを追加し、温度プローブを足し、気づけば10個のデバイスを制御する......
4層基板と2層基板の違いとは?|用途別の選び方を初心者向けに解説
基板設計を始めると「2層基板で足りるのか、4層基板が必要なのか」という判断に迷うことがあるでしょう。 4層基板はコストが上がる一方、信号品質やEMI対策に大きなメリットがあるのです。 今回は、2層基板と4層基板の構造の違いから、用途別の選び方まで具体的な判断基準を解説します。 2層基板と4層基板の基本的な違い 2層基板は表面と裏面の2つの銅層で構成されており、すべての配線をこの2層に収める必要があります。構造がシンプルなため製造コストが低く、幅広い用途で使われる標準的な選択肢です。 4層基板は表裏2層に加え、内層に2層を持つ構成です。一般的なスタックアップは「信号層/グランドプレーン/電源プレーン/信号層」の4層構造で、内層の電源・グランドプレーンが信号品質の安定に大きく貢献します。コストは2層基板と比較して1.5〜2倍程度になりますが、得られる性能向上は設計の自由度を大きく広げます。 2層基板が向いているケース シンプルな回路・低速信号 LEDドライバ・温度センサー・単純なマイコン回路など、動作周波数が低くノイズの影響を受けにくい回路は2層基板で十分です。部品点数が少なく配線がシンプルであれば、......
プリント基板を自作するには?初心者向けに設計から発注までの流れを解説
「プリント基板を自分で作ってみたい」と思ったとき、最初に壁になるのが「どこから始めればいいかわからない」という問題です。実は、プリント基板の自作は設計ツールと発注サービスを使えば、初心者でも取り組めます。この記事では、基板自作の2つのアプローチと、設計から発注までの基本的な流れをわかりやすく解説します。 プリント基板の自作とは 「基板を自作する」には大きく2つのアプローチがあります。 1つ目は、銅張積層板にエッチング液を使って自宅で基板を手作りする方法です。手軽に試せる反面、精度に限界があり、細かい配線や両面基板の製作は難しくなります。 2つ目は、設計ツールで回路と配線を設計し、製造業者に発注して高品質な基板を作る方法です。現在はJLCPCBのような格安製造サービスが普及しており、少量・低コストでプロ品質の基板を手に入れられます。初心者には**「設計して発注する」**方法が現実的でおすすめです。 自作に必要なもの プリント基板を自作する際に必要なものを紹介します。 設計ツール(EasyEDA・KiCad) 基板設計には専用のCADツールが必要です。初心者に特におすすめなのがEasyEDAです。ブラ......