SMT実装の品質管理と検査工程|不良を防ぐための基礎知識
1 min
- なぜSMT実装に品質管理が必要なのか
- SMT工程で起きやすい不良の種類
- 主な検査方法と特徴
- JLCPCBの品質管理体制
- FAQ
SMT実装の品質管理と検査工程|不良を防ぐための基礎知識

SMT(表面実装)は現代の基板製造における主流技術ですが、部品の微細化・高密度化が進むほど、製造工程での不良リスクも高まります。不良を量産後に発見した場合、修正コストや納期遅延は甚大です。この記事では、SMT実装で起きやすい不良の種類と、それを早期に発見するための検査方法、JLCPCBの品質管理体制について解説します。
なぜSMT実装に品質管理が必要なのか
現代のSMT部品は極めて小型で、0402サイズ(1.0mm×0.5mm)以下の部品も珍しくありません。このような部品のはんだ接合不良は、目視では発見が困難です。また、BGA(ボールグリッドアレイ)パッケージのICは接合部が基板の裏側に隠れているため、外観検査だけでは品質を保証できません。
不良を工程の早い段階で発見するほど修正コストは小さく、量産後の市場クレームになれば損失は数十倍に膨らみます。品質管理は製品の信頼性を守るだけでなく、製造コストを抑えるためにも不可欠な工程です。
SMT工程で起きやすい不良の種類

SMT実装における代表的な不良を把握しておくことで、設計段階からリスクを減らせます。
はんだブリッジ
隣接するパッド同士がはんだでつながってしまう短絡不良です。ファインピッチ部品(端子間隔が狭い部品)で発生しやすく、はんだペーストの印刷量が多すぎることや、リフロー温度プロファイルの不適切な設定が主な原因です。
はんだ不足・過剰
はんだ量が少ないと接合強度が不足し、振動や熱ストレスで断線します。逆に多すぎるとブリッジや部品の浮きにつながります。ステンシルの開口部設計とはんだペーストの管理が品質を左右します。
部品ズレ・ツームストーン
部品が正規の位置からずれて実装される不良です。特に小型チップ部品では、リフロー加熱時に部品の両端のはんだが溶ける速度に差が生じると、部品が立ち上がる「ツームストーン(墓石)現象」が起きることがあります。
主な検査方法と特徴

主な検査方法と特徴を詳しく解説します。
目視検査(MVI)
作業者が目視または拡大鏡で基板を確認する方法です。コストは低いですが、人によって判断基準にばらつきが生じやすく、微細部品の検査には限界があります。全数検査よりも抜き取り検査として活用されることが多いです。
AOI(自動光学検査)
カメラで基板全体を撮影し、設計データと比較して不良を自動検出する方法です。部品の有無・位置ズレ・はんだブリッジなど外観上の不良を高速かつ安定して検出できます。SMT工程における標準的な検査手段として広く普及しており、リフロー後の全数検査に使われます。
X線検査
X線を透過させて内部のはんだ接合状態を確認する方法です。BGAやQFNのように接合部が外から見えない部品の検査に不可欠です。はんだボイド(空洞)やブリッジも検出でき、AOIでは発見できない隠れた不良を見つけることができます。
JLCPCBの品質管理体制
JLCPCBでは、SMT実装の各工程に検査を組み込んだ多段階の品質管理体制を採用しています。はんだペースト印刷後のSPI(はんだペースト検査)、リフロー後のAOI全数検査、BGAなど特定部品へのX線検査が標準工程に含まれます。また、完成したPCBAは機能テストへの対応も可能で、試作から量産まで一貫した品質保証を提供しています。発注時に検査仕様を確認することで、プロジェクトの要件に合った品質レベルを選択できます。
FAQ
Q:AOI検査で全ての不良を検出できますか?
A:AOIは外観上の不良には非常に有効ですが、はんだ接合部の内部状態やBGAの接合不良は検出できません。これらにはX線検査が必要です。目的に応じて検査手段を組み合わせることが重要です。
Q:X線検査はオプションですか?費用はかかりますか?
A:JLCPCBでは、BGAなど接合部が隠れた部品を含む基板にはX線検査が実施されます。検査仕様の詳細は発注時に確認することをおすすめします。
Q:不良が見つかった場合はどう対応すればいいですか?
A:JLCPCBでは品質上の問題が発生した場合、アフターサービスを通じて対応を受けられます。発注前に品質保証の条件を確認しておくと安心です。
学び続ける
72個のLEDを搭載した精密腕時計の設計:JLCPCBのSMT実装で製作する直径40 mmの円形PCB
要点 本事例では、直径40 mmの円形PCBを用いた72個のLEDを搭載する腕時計の設計と製作を紹介します。JLCPCBのSMT実装サービスによって70個以上の0603サイズLEDの手はんだ付けを省き、ENIG表面処理で実装に適した平坦性を確保しました。また、マウスバイト付きの分離タブを使用する面付けにより、円形基板の自動実装に対応しています。EasyEDAでの回路図作成から、ファームウェアの最適化、市販のステンレス製ケースへの組み込みまで、一連の開発工程を解説します。 開発の背景と目的 独自のウェアラブル機器の開発は、電子工作の中でもやりがいがあり、同時に難しい分野です。市販のスマートウォッチがOLEDディスプレイや高性能プロセッサを採用する一方、オープンソースプロジェクトの制作者Taifur氏は、シンプルな構成とすっきりした外観を目指した「LED Round Watch」を開発しました。 基本構想はシンプルですが、実現には工夫が必要でした。72個のSMD LEDを円形に配置し、ATmega328Pマイコンと高精度なリアルタイムクロック(RTC)で制御する腕時計です。 72個のLEDを放射状に配......
基板の種類を初心者向けに解説|用途別・構造別の違いをわかりやすく紹介
電子工作や製品開発で使われる「基板」にはいくつかの種類があります。しかし、たくさんの種類があると逆に「どうやって使い分ければいいの?」と感じると思います。 この記事では、基板の種類について「材料」「構造」「用途」の観点からやさしく整理します。 基板とは?初心者が最初に知っておきたい基本 電子機器に使われている「基板」は、電子部品を取り付けて電気的につなぐための土台です。配線を整理し、機器を小型化・安定動作させることができます。 基板は家電、PC、スマートフォン、LED機器など幅広く使われています。「基板の種類」について知ることで、用途に合った選定がしやすくなります。 基板の種類はどう分類される? 基板の分類は、いくつかの視点があります。 代表的なのは次の2点です。 材料による違い:基板がどの材料からできているか 層数による違い:基板の配線が何層に分かれているか 例えば、強度や価格を重視するか、小型化や曲げやすさを重視するかで最適な基板は変わります。 代表的な基板の種類一覧 ・ガラスエポキシ基板 ガラスエポキシ基板(FR-4)は、強度と絶縁性のバランスが良く、最も一般的な基板です。汎用性に優れていて......
プリント基板とは?電子工作で便利な理由を実例付きで解説!
電子工作をしていると、最初はブレッドボードで回路を組むことが多いと思います。LEDを光らせたりセンサーを動かしたりするだけなら、ブレッドボードでも十分楽しめます。 でも、少し慣れてくると、「配線がごちゃごちゃしてきた」「ケースにきれいに収めたい」と感じる場面が出てくると思います。そんなときに役に立つのがプリント基板です。 この記事では、プリント基板とはなにか、ブレッドボードやユニバーサル基板との違い、実際にプリント基板で作れるもの、そして基板を作る基本的な流れまで、ション新車向けにわかりやすく解説します。 プリント基板とは プリント基板とは、電子部品を取り付けて、部品同士を電気的につなぐための土台の板です。PCB(Printed Circuit Board)とも呼ばれます。 ブレッドボード・ユニバーサル基板との違い https://pixabay.com/photos/integrated-circuit-computer-arduino-441294/ ブレッドボードやユニバーサル基板は、部品を配置した後にワイヤーを使い、自分で配線します。一方、プリント基板では、あらかじめ基板上に銅の配線パター......
PIDI-BOX01: JLCPCBがRaspberry Pi Zero 2WでモジュラーDINレールコントローラを可能にした方法
Raspberry Pi Zero 2Wによるガーデン灌漑の自動化:固定I/Oでは不足するとき 4年前、豊富なハードウェア開発経験を持つドイツ人の電子設計エンジニア、ヴォルフガング・マンスフェルド氏は、自宅のガーデン灌漑を自動化する商用ソリューションを探していました。しかし、自身のニーズに合うものは見つかりませんでした。そこで、自分で作ることにしたのです。 最初のプロトタイプは動作しましたが、PCBの製造コストが高く、イテレーションを続ける大きな障壁となっていました。そんな中、JLCPCBをKiCadコミュニティ経由で発見し、プロジェクトは新たな次元へ。Raspberry Pi Zero 2Wを基盤とした、完全にモジュラーでオープンソースのDINレールコントローラ「PIDI-BOX01」が誕生しました。 PIDI-BOX01 モジュラーDINレールコントローラ(Raspberry Pi Zero 2W搭載)をJLCPCBで製造 課題:成長が必要な灌漑システム 自動ガーデンは一度に完成しません。最初は2つの電磁弁から始まり、湿度センサーを追加し、温度プローブを足し、気づけば10個のデバイスを制御する......
4層基板と2層基板の違いとは?|用途別の選び方を初心者向けに解説
基板設計を始めると「2層基板で足りるのか、4層基板が必要なのか」という判断に迷うことがあるでしょう。 4層基板はコストが上がる一方、信号品質やEMI対策に大きなメリットがあるのです。 今回は、2層基板と4層基板の構造の違いから、用途別の選び方まで具体的な判断基準を解説します。 2層基板と4層基板の基本的な違い 2層基板は表面と裏面の2つの銅層で構成されており、すべての配線をこの2層に収める必要があります。構造がシンプルなため製造コストが低く、幅広い用途で使われる標準的な選択肢です。 4層基板は表裏2層に加え、内層に2層を持つ構成です。一般的なスタックアップは「信号層/グランドプレーン/電源プレーン/信号層」の4層構造で、内層の電源・グランドプレーンが信号品質の安定に大きく貢献します。コストは2層基板と比較して1.5〜2倍程度になりますが、得られる性能向上は設計の自由度を大きく広げます。 2層基板が向いているケース シンプルな回路・低速信号 LEDドライバ・温度センサー・単純なマイコン回路など、動作周波数が低くノイズの影響を受けにくい回路は2層基板で十分です。部品点数が少なく配線がシンプルであれば、......
プリント基板を自作するには?初心者向けに設計から発注までの流れを解説
「プリント基板を自分で作ってみたい」と思ったとき、最初に壁になるのが「どこから始めればいいかわからない」という問題です。実は、プリント基板の自作は設計ツールと発注サービスを使えば、初心者でも取り組めます。この記事では、基板自作の2つのアプローチと、設計から発注までの基本的な流れをわかりやすく解説します。 プリント基板の自作とは 「基板を自作する」には大きく2つのアプローチがあります。 1つ目は、銅張積層板にエッチング液を使って自宅で基板を手作りする方法です。手軽に試せる反面、精度に限界があり、細かい配線や両面基板の製作は難しくなります。 2つ目は、設計ツールで回路と配線を設計し、製造業者に発注して高品質な基板を作る方法です。現在はJLCPCBのような格安製造サービスが普及しており、少量・低コストでプロ品質の基板を手に入れられます。初心者には**「設計して発注する」**方法が現実的でおすすめです。 自作に必要なもの プリント基板を自作する際に必要なものを紹介します。 設計ツール(EasyEDA・KiCad) 基板設計には専用のCADツールが必要です。初心者に特におすすめなのがEasyEDAです。ブラ......