This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

PCB機能テストが初日から製品を完璧に動作させる方法

初出公開日 Jul 23, 2026, 更新日 Jul 23, 2026

1 min

目次
  • 現代のエレクトロニクスにおいて機能テストがより重要である理由
  • PCB機能テスト(FCT)を理解し、他の方法との違いを把握する
  • 一般的なPCBテスト戦略と本格的なFCTを展開すべきタイミング
  • JLCPCBの高精度検査がどのようにしてFCT成功の基盤を築くか
  • 機能テストに対応したPCB設計のベストプラクティス
  • PCB機能テストに関するFAQ
  • 結論

重要なポイント

  • 見た目が正しくても、動作が正しいとは限りません。AOI、ICT、X線などの構造テストでは発見できない実際の性能を検証できるのは、PCB機能テスト(FCT)だけです。
  • JLCPCBのEテスト、AOI、X線検査により、ハードウェアの欠陥ゼロを実現します。そのため、お客様のFCTは設計とファームウェアの問題に集中できます。
  • テスト容易性を考慮した設計:明確なテストポイントを追加し、高速検証のためのファームウェアテストモードを含めます。
  • 最終的なアドバイス:出荷前には必ずFCTを実施してください。高額なフィールド障害を防ぎ、初日から製品への信頼を構築します。

数年前、私はベンチで目視検査を行ったモータードライバーボードをいくつか出荷しましたが、すべて問題ありませんでした。はんだはきれいで、組み立て工場はAOIを承認し、すべてのパネルに外観上の問題はまったくありませんでした。そこで、最初のボードをラインに投入しましたが、何もせずにそのまま動きませんでした。製品のハードウェアは完璧でしたが、動作しませんでした。これは痛い経験であり、私はすべてのクライアントに伝えている教訓です。見た目が正しいボードと、動作が正しいボードを混同してはいけません。設計が実際に機能するかどうかは、テストにかけ、仕様とエンドツーエンドで比較することでのみ確認できます。

PCBF Testing 3

このステップがPCB機能テストであり、これを実施しないと、優れた製造がフィールド障害の悪夢に変わる可能性があります。このガイドでは、私が実際の生産で行っている機能テストの実践的なチュートリアルを紹介します。PCB FCTの重要性がかつてないほど高まっている理由、ICT、AOI、フライングプローブ、X線との違い、必要な機器、そしてテストしやすいボードの設計方法について説明します。また、製造業者の作業範囲とお客様の作業範囲の境界についても率直に説明します。上流工程でのクリーンな検査が、下流工程でのスムーズなFCTを意味します。

現代のエレクトロニクスにおいて機能テストがより重要である理由

エレクトロニクスはますます高密度化、高速化、ファームウェア依存度が高まっており、気付かないうちにテストに影響を与えています。現代のボードは銅と部品だけではありません。ソフトウェアベースのシステムであり、1つのレジスタが間違って設定されたり、1つの電源レールが限界値に少し近づきすぎたりすると、全体がフィールドで故障する可能性があります。この種の故障は、目視検査や構造検査でのみ検出できます。ボードが最終的な目的に使用されるのは、機能テスト中だけです。このテストでは、ボードに電源が投入され、その機能を実行します。したがって、これはもはや「あると便利」なものではなく、実際に量産を行うすべての人にとって標準的な要件です。

PCB FCTを省略することの隠れたリスク

機能検証を行わない場合、上流のすべてのプロセスが完全に実行され、設計に動作上のバグがないことを前提としています。複雑なボードでは、この前提が思うほど頻繁に当てはまるわけではありません。すり抜けてしまう故障は、通常、コストがかかり、追跡が容易ではない種類のものです。

  • 光学テストや物理テストでは検出できないファームウェアと設定の障害。
  • 軽負荷時は一定温度を維持するが、重負荷時に低下するレギュレータは、限界的な性能と呼ばれます。
  • 静的なプローブを使用する場合、ボードが実際に動作しているときには存在する場合としない場合がある接続性。
  • 回路が動作限界をわずかに超える原因となる部品の積み重ね。
  • フィールドリターンとブランドイメージの低下は、テスト治具のコストをはるかに超えるコストをもたらします。

厳しい現実は、FCTで発見された欠陥は数ドルで修正できるかもしれませんが、同じ欠陥を顧客が発見した場合、修正、出荷、評判に関して数百ドルのコストが発生する可能性があるということです。

PCB機能テスト(FCT)を理解し、他の方法との違いを把握する

「テスト」という用語の使用法には混乱があります。これは一つのこととして使用されていますが、実際には、ボードレベルのテストは一連の方法であり、それぞれが問題の特定の部分に焦点を当てています。重要なのは、FCTがそのファミリーの中でどこに位置づけられるかを理解することです。

PCB機能テストとは?

PCB機能テスト(FCT)は、完成したアセンブリに電源を投入し、機能仕様書に従って機能するかどうかをテストします。FCTテストは、個々の部品やはんだ接合部ではなく、エンドユーザーが体験するように、ボード全体を動作するシステムとしてテストするように設計されています。

PCBF Testing 1

実際には、ボードはエッジコネクタ、ベッド・オブ・ネイルズ、またはカスタムインターフェースハーネスを介してテスト治具に接続されます。治具は電源、入力信号またはコマンドを供給し、出力を決定します。通常、最初にファームウェアがロードされ、その後、ボードのすべての機能(電圧、通信バス、センサー、モーター出力、LED状態など)が確実に動作するように、テストシーケンスがボード上で実行されます。

PCB FCT vs. ICT、AOI、フライングプローブ – 簡単な比較

各アプローチには得意分野があり、賢明な方法はそれらをすべて組み合わせることです。AOI、X線はボードの製造状態を捉え、ICT、フライングプローブは接続と部品の正確性を捉え、FCTは製品の動作を捉えます。最も一般的なPCBテスト方法を見てみましょう。

方法チェック内容ボードに電源投入?治具の必要性最適な用途
機能テスト (FCT)仕様に対するエンドツーエンドの動作はいはい(カスタム/ベッド・オブ・ネイルズまたはエッジコネクタ)完成品が実際に動作することを検証する
インサーキットテスト (ICT)部品レベルの部品値、ショート、オープン部分的にはい(ベッド・オブ・ネイルズ)大量生産における構造的および部品検証
AOI(光学)はんだ接合部、配置、極性、有無いいえいいえ目に見える組み立て欠陥を迅速に発見する
フライングプローブオープン、ショート、部品の有無部分的にいいえ(可動プローブ)低/中量産および試作品、治具費用不要
X線 (AXI)BGA/QFN下の隠れた接合部、ボイド、内部層いいえいいえ光学的に見えないはんだの検査

一般的なPCBテスト戦略と本格的なFCTを展開すべきタイミング

一般的なボードレベルテスト方法の概要

通常、生産テスト計画では、構造的アプローチと機能的アプローチを採用します。構造的側面はボードが正しく組み立てられたことを保証し、機能的側面はボードが動作することを保証します。私がよく用いる手法は以下の通りです。

PCBF Testing 6

  1. AOI + FCT: ほとんどの民生用および産業用ボードの業界標準であり、目に見える欠陥を特定し、その後機能性を実証します。
  2. AOI + X線 + FCT: BGAや底面端子部品の場合、隠れた接合部を確認する必要があります。
  3. フライングプローブ + FCT: 試作品および低量産:接続と動作を検証し、治具費用を回避します。
  4. バウンダリスキャン (JTAG) + FCT: 物理的なプローブアクセスが制限され、JTAGが埋め込まれたネットに到達できる高密度デジタルボード向け。

重要なのは、FCTがほぼ常にチェーンの最後のリンクであるということです。構造テストにより、機能テストでは動作が検証され、はんだ不良ではないことが確認されるレベルまで不良数を減らします。

プロジェクトに完全なFCT検証が必要なタイミングの特定

では、完全なFCTが必須となるのはいつでしょうか?私がこれまでの経験から学んだことは、その答えは「人々が考えるよりも頻繁に」であるということです。何かを物理的に制御するファームウェアが搭載されているボード、または安全上の影響があるボードは、常に機能検証を受ける必要があります。私が注意を払うトリガーは以下の通りです。

  • ボードがファームウェアを実行している、または構造的にテストできない動作がある。
  • モーター、電源段、RF、大電流レールなどの実際の負荷に電力を供給する。
  • 文書化が必要な安全、医療、自動車、規制要件。
  • マージンが重要となるアナログとデジタルの世界を融合している。
  • フィールドでの故障がテスト治具よりもはるかに高価である。

JLCPCBの高精度検査がどのようにしてFCT成功の基盤を築くか

厳格なベアボードEテストとAOIによる製造欠陥の排除

JLCPCBは、部品を実装する前に、製造されたPCBに対してベアボード電気テスト(フライングプローブまたは治具Eテスト)を実施します。これにより、すべてのネットがネットリストに対してオープンとショートについてチェックされ、製造プロセスによる断線やエッチングされた接続が発生しないことが保証されます。製造中、自動光学検査により、トレースの完全性、ソルダーマスクの位置合わせ、パッドの品質が検証されます。ベアボード製造からボードが出荷されると、設計した銅がそのままの銅となるため、FCTで不合格になった場合、それは製造上の見えない欠陥ではなく、設計および/またはファームウェアの障害です。

高度なX線およびPCBA検査:隠れた組み立て問題の防止

PCBF Testing 4

組み立て後は、検査はさらに詳細になります。AOIは組み立てられたボードの配置、極性、はんだ接合部の品質を検査し、X線検査はBGA、QFN、および底面実装部品の下を透視し、光学システムでは見えない隠れたボイド、ブリッジ、オープンを検出します。これはFCTのトラブルシューティングにとって非常に重要です。BGAの下のコールドジョイントは断続的な機能障害を引き起こす可能性があり、ベンチで追跡するのに何時間もかかる場合があります。JLCPCBはPCBA検査でこれを捉えることができるため、機能テストに提供されるボードが構造的に正しいことが保証されます。したがって、電源を投入するときは、組み立て自体ではなく、設計をテストしていることになります。

ゼロ欠陥ハードウェアの提供によるFCTトラブルシューティングの最小化

Eテスト、AOI、X線の効果は累積的です。機能テストでの驚きが少なくなります。受け入れたハードウェアに欠陥がないことが確認されれば、FCTの合格率が向上し、デバッグ時間が短縮され、発生する障害は明確で、製造ノイズではなく、設計またはファームウェアに起因するものであることが明確になります。

これが適切な「分業」です。JLCPCBの迅速な見積もり、低コストの試作、SMTアセンブリにより、構造的に完璧なボードが手に入ります。お客様は、そのボードが機能することを検証する機能テストを実行します。お客様自身のFCTをスムーズに進めるための最大のレバレッジは、厳格に検査されたゼロ欠陥ハードウェアから始めることです。

機能テストに対応したPCB設計のベストプラクティス

テスト治具のためのテストポイント配置とアクセシビリティのヒント

治具は物理的に到達できるものしか測定できないため、テストポイントはテストプロセス全体へのインターフェースとなります。これらを「残り物」として考えるのではなく、第一級の設計オブジェクトとして考えてください。私がすべてのボードで使用しているいくつかの「ルール」を以下に示します。

PCBF Testing 2

  • 重要なネット(電源、グランド、通信バス、リセット、重要なアナログネット)にテストポイントを配置します。
  • 直径0.9~1.0mm以上の丸く露出したパッドは、ポゴピンとの良好な接触に最適です。
  • 可能な限り、片面治具を容易にするために、テストポイントをボードの片面に配置します。
  • プローブの密集を避けるため、適切な間隔(約2.0mm / 0.075インチピッチ)を維持します。
  • 繰り返しの治具位置合わせのために、適切な工具穴と良好なフィデューシャルを提供します。
  • 高さのある部品の下やボードエッジの近くにテストポイントを配置しないでください。

スムーズに装着できる治具と、接触を得るために常に治具の修正が必要な治具との違いは、適切なテストポイント計画にあります。

スムーズなFCT実行のためのファームウェアとソフトウェアの考慮事項

テスト容易性のもう半分はファームウェアにあります。ソフトウェアの動作にフックがなければ、世界最高のボードでもテストは不十分になります。最初からファームウェアにテストモードを含めてください。専用のテストルーチンは、すべての出力を切り替え、すべてのセンサーを読み取り、すべての通信バスをテストし、シリアルまたはJTAGリンクを介して結果を報告できます。これにより、数分かかる手動プローブが、わずか数秒の自動検証に変わります。高密度デジタルボードのバウンダリスキャン(JTAG)機能と組み合わせることで、物理プローブではアクセスできなかったネットにアクセスできます。ファームウェア開発と並行して治具を開発すれば、FCTは迅速で、再現性が高く、真に信頼性の高いものになります。

手頃な価格で高品質なPCB製造

製造、組み立て、部品調達のオールインワンソリューションで時間とコストを節約します。
ベンダー調整を減らし、分割出荷を回避し、予算を超過することなく、一貫性のある信頼性の高い品質を実現します。無料見積もりを取得 >

PCB機能テストに関するFAQ

Q: PCB機能テストとは何ですか?また、何を検証しますか?

PCB機能テスト(FCT)は、完成したアセンブリに電源を投入し、機能仕様書に従って動作することを検証します。エンド製品が体験するようにボードを動作させます。このテストでは、実際の動作、電圧、通信、センサー、出力性能を検証します。

Q: 機能テストとインサーキットテスト(ICT)の違いは何ですか?

ICTはベッド・オブ・ネイルズを使用して、部品レベルで個々の部品と接続をチェックし、値、ショート、オープンを確認します。一方、FCTはボード全体に電源を投入し、エンドツーエンドの動作を検証するため、構造的に完璧なボードでも発生し得るファームウェアやシステムレベルの障害を発見します。

Q: JLCPCBは私のボードに対して機能テストを実施しますか?

いいえ。JLCPCBは機能テストを実行しません。FCTはお客様または専用のテストハウスが製品仕様に基づいて実施します。JLCPCBは、ベアボード電気テスト、AOI、X線などの高精度検査を提供し、ゼロ欠陥のハードウェアを提供することで、お客様自身の機能テストがスムーズに進むようにします。

Q: PCB FCTを実行するにはどのような機器が必要ですか?

最低限、テスト治具(ベッド・オブ・ネイルズ、ポゴピン、または嵌合エッジコネクタ)、プログラム可能な電源、テストスクリプトを実行するテストコントローラ、出力を測定するためのDMMやオシロスコープなどの計測器が必要です。ファームウェアプログラマやJTAGインターフェースも、フラッシュ書き込みやバウンダリスキャン検証のために一般的に使用されます。

Q: 機能テストを容易にするためにPCBを設計するにはどうすればよいですか?

重要なネットに、約1mmの露出パッドを使用し、適切な間隔を保ってアクセス可能なテストポイントを追加します。これらを片面に配置し、治具位置合わせのための工具穴とフィデューシャルを含めます。ファームウェア側では、出力を切り替え、読み取り値を報告する専用のテストモードを構築し、治具が迅速かつ再現性よく動作を検証できるようにします。

結論

この記事から一つだけ覚えて帰っていただきたいことがあるとすれば、それは次のことです。見た目が正しいことは動作が正しいことと等しくなく、このギャップを埋めるのは機能テストだけです。構造テスト(AOI、ICT、X線、フライングプローブなど)はボードが正しく製造されたことを示しますが、PCB機能テストは、製品が電源投入下で機能するかどうかを判断するテストです。これらを賢く使用し、最初からテストを計画すれば、製品を祈るような気持ちではなく、自信を持って出荷できるでしょう。

PCBF Testing 5

その自信へのよりスムーズな道筋は、ハードウェアが厳格なベアボードEテスト、AOI、X線によって検証された上流にあります。JLCPCBがすべての製造および組み立て工程に組み込んでいる、この種の高精度検査です。お客様自身のFCTは、トラブルシューティングがはるかに少なく、検証すべきことがはるかに多くなります。欠陥のないボードを受け取り、適切に計画された機能テストを実行すれば、製品は初日から完璧です。

学び続ける