レーザードリル加工が先進的なPCB製造において精密さと高密度を実現する方法
2 min
- 現代のPCB生産におけるレーザー穴あけの重要性の高まり
- 高性能PCBのためのレーザー穴あけの主な利点
- レーザー穴あけを成功させるための設計上の考慮事項
- レーザー穴あけのプロフェッショナルな製造プロセス
- JLCPCBのレーザー穴あけ技術における専門知識
- レーザー穴あけに関するFAQ
- 結論
重要なポイント
レーザー穴あけは、高精度かつ高密度なPCB製造における基盤技術となり、機械穴あけの限界である150μmをはるかに超える、25~75μmのマイクロビアを実現します。優れた精度、非接触加工、優れた信号整合性、信頼性の高いブラインドビア/スタックドビアを提供することで、現代のエレクトロニクスに不可欠な高度なHDI基板設計を可能にします。最適なスタックアップの選択から、プロフェッショナルなめっき技術、DFM(設計の製造容易性)の実践まで、レーザー穴あけを習得することは、今日のコンパクトで高速なデバイスにおいて、より高い配線密度、より薄い基板、そして優れた性能を実現するための鍵となります。
スマートフォンの中で、クレジットカードよりも薄いプリント基板 に、どのようにして何千もの接続が収められているのか、不思議に思ったことはありませんか?もしそうなら、それはレーザー穴あけのおかげであり、このプロセスは高密度プリント基板の生産を一変させました。コンポーネントパッケージの小型化とピン数の増加に伴い、機械穴あけでは150ミクロン以上の穴径に制限されています。そこでレーザー穴あけの出番です。レーザー穴あけは、基板にストレスを与えることなく、信じられないほどの精度で25~75ミクロンのマイクロビアを可能にします。この記事では、レーザー穴あけとは何か、従来の穴あけとの違い、設計ルール、そしてレーザー穴あけがどのように複雑なHDI基板の大規模生産を可能にするのかについて説明します。
現代のPCB生産におけるレーザー穴あけの重要性の高まり
レーザー穴あけとは何か、機械穴あけとの違い
レーザー穴あけとは?これは、高エネルギーの光ビームを使用してPCB基材から材料を除去する非接触プロセスです。これにより、実際にPCBに接触することなく、正確な直径の穴を形成します。使用されるレーザーは、CO2レーザー(9.4~10.6ミクロン)またはUVレーザー(355nm、Nd:YAGレーザーとも呼ばれる)です。

従来の穴あけは、回転する超硬ドリルビットで行われます。スルーホールには適していますが、最小ビット径は約150ミクロン(6ミル)です。より小さなビットは弱く、摩耗しやすく、バリが発生しやすくなります。
| パラメータ | 機械穴あけ | CO2レーザー | UVレーザー |
|---|---|---|---|
| 最小穴径 | 150µm (6ミル) | 75 µm (3ミル) | 25 µm (1ミル) |
| 穴あけ速度 | 300~600 ヒット/分 | 500~2,000 パルス/秒 | 5,000~30,000 パルス/秒 |
| 材料との接触 | あり(物理的) | なし(熱アブレーション) | なし(光化学的) |
| 穴品質 | バリ、スミアが発生する可能性あり | 清浄、わずかなテーパー | 非常に清浄、最小限のテーパー |
| 工具摩耗 | ドリルビットが摩耗する | 工具摩耗なし | 工具摩耗なし |
| 典型的な用途 | スルーホールビア | ブラインドマイクロビア | 超微細マイクロビア |
高密度基板およびHDI基板に不可欠となった理由
最新のスマートウォッチ、5Gアンテナ、先進運転支援システム(ADAS)用センサーを考えてみてください。これらのデバイスには、マイクロビア、ブラインドビア、スタックドビアの複数層を持つ高密度相互接続(HDI)PCBが必要です。HDI基板のセクション設計標準であるIPC-2226は、6種類のHDI構造を定義しており、そのすべてにレーザー穴あけされたマイクロビアが含まれます。今日のBGAブレイクアウト(0.4mmまたは0.5mmピッチ)に必要なビア密度は、PCBへのレーザー穴あけなしでは達成できません。チップレット技術のトレンドがピン数を増やし続ける中、この技術はさらに重要になっています。
高性能PCBのためのレーザー穴あけの主な利点
優れた精度とより小径のマイクロビアを実現
今日のUVレーザー穴あけシステムは、位置精度±10ミクロン、直径精度±15ミクロンを提供します。この精度は、パネルに数千ものマイクロビアを穴あけする際に重要です。

レーザー穴あけの利点は次のとおりです。
- より小さな穴径:75 umから25 umのマイクロビアにより、配線密度とBGAブレイクアウトを向上
- 非接触プロセス:工具摩耗、振動、反りがありません
- 工具摩耗なし:1つ目の穴から100万個目の穴までレーザーパワーの低下がありません
- 銅で停止:レーザーは銅層で停止するため、ブラインドビアが可能
- 少ないデブリ:UVレーザーは熱影響部が小さく、光化学アブレーションを実現
重要な違いの一つ: CO2レーザーは誘電体をアブレーションしますが、銅で反射するため、銅に開口部が必要です。UVレーザーは銅と誘電体の両方をアブレーションし、前処理なしで直接穴あけが可能ですが、1パルスあたりのアブレーション速度は低くなります。
信号整合性の向上と層数の削減
レーザー穴あけされたマイクロビアが電気的性能を向上させるため、設計者が見落としがちな点があります。直径100 um、深さ75 umのマイクロビアは、基板の一方の面から他方の面へ通過するスルーホールビアよりも、寄生容量とインダクタンスがはるかに小さくなります。PCIe Gen4/5、DDR5、USB4などのマルチギガビット速度の信号の場合、スルーホールビアのスタブは共振器を形成し、信号整合性の問題を引き起こします。マイクロビアは必要な層のみを通過するため、この問題を回避できます。利点は次のとおりです。
- インピーダンス不連続の原因となるビアスタブインダクタンスの低減
- より小さいバレル径とパッド径による低い寄生容量
- 信号ビアの隣にマイクロビアを配置することによるリターンパス連続性の改善
- プレーン内のより小さなアンチパッド開口部による低クロストーク
配線密度が向上すると、10層のスタックアップを8層に削減できる可能性があります。これは、コスト削減、基板の薄型化、相互接続の短縮につながります。
レーザー穴あけを成功させるための設計上の考慮事項
ビアサイズ、アスペクト比、配置のガイドライン
レーザー穴あけにはルールがあります。最も重要なのはアスペクト比(ビア深さ:直径)です。レーザー穴あけマイクロビアの業界推奨最大値は1:1です。直径100 umのマイクロビアの深さは100 umを超えてはなりません。

以下の設計ガイドラインに従ってください。
1. 最小ビア直径: 75~100 um(CO2レーザー)、50~75 um(UVレーザー)
2. キャプチャパッド直径: ビア直径+最小100 um(各側50 umの環状リング)
3. ビア間隔: マイクロビア間のエッジ間最小150 μm
4. スタック型 vs 千鳥型: スタック型マイクロビアには銅充填ビアが必要です。千鳥型はそれほど重要ではありません。
5. 基板端からのキープアウト: マイクロビアから基板端まで最小300 um
スタックアップと材料選定との統合
スタックアップと材料はレーザー穴あけに影響を与えます。マイクロビアは層間の相互接続であるため、マイクロビアの深さは誘電体の厚さに依存します。通常のプリプレグ厚さ75~100 umが最適です。125 umを超える厚さはアスペクト比を増加させ、めっき品質を低下させます。ガラススタイルは見かけ以上に重要です。CO2レーザーは、ガラスがレーザービームを散乱させるため、目の粗いガラス織り(7628)ではうまく機能しません。目の細かい織りの方がきれいな穴を形成します。
| 材料特性 | レーザー穴あけへの影響 | 推奨事項 |
|---|---|---|
| プリプレグガラススタイル | 目の粗いガラスはレーザービームを散乱させる | 1080または2116を使用し、7628は避ける |
| 誘電体厚さ | ビア深さとアスペクト比を決定する | 75~100 umに保つ |
| 樹脂含有量 | 樹脂含有量が高いとCO2での穴あけがきれい | 高樹脂プリプレグを選択する |
| 銅箔厚さ | 厚い銅はより多くのUVパルスを必要とする | マイクロビア層には0.5 ozを使用する |
レーザー穴あけのプロフェッショナルな製造プロセス
精密レーザーパラメータとプロセス制御
すべての高品質マイクロビアには、最適化されたレーザー穴あけ構造があります。主要なパラメータは次のとおりです。

- パルスエネルギー(ミリジュール): 高いほど熱くなり、低いとデブリが発生します。
- パルス繰り返し率: 速度のために数百Hz(CO2)から数十kHz(UV)
- パルス幅: 通常はナノ秒パルス。非常に微細な構造にはピコ秒。
- 1穴あたりのパルス数: 一般的に5~20パルス。深い穴にはさらに多く。
- スポットサイズと焦点: ミクロン精度のガルバノミラー
今日のシステムは、ビジョンを使用してフィデューシャルマークに位置合わせし、重ね合わせ精度は±15~20ミクロンです。製造業者はまた、各ロットのテストクーポンを使用して上面と下面の直径分析を測定し、その後パネルに進みます。
穴あけ後のめっきと品質検証
穴が開けられました。次はどうするのでしょうか?従来の穴あけ後プロセスは次のとおりです。
1. デスミア/プラズマ洗浄: 過マンガン酸塩またはプラズマエッチングで銅パッドから樹脂スミアを洗浄します。
2. 無電解銅めっき: ビア壁に0.5~1.0 umの層を成長させます。
3. 電解銅めっき: 最小厚さ20~25 umまでめっきします(IPC-6012)。
4.ビア充填(必要な場合): 導電性または非導電性ペーストを使用し、その後研削します。
5. キャップめっき: 平坦ではんだ付け可能な表面のための最上層の銅。
検査では、マイクロセクション分析を行い、めっき厚さ、ビア形状、欠陥を確認します。X線でボイドを測定します。IPC-6012によると、クラス3のマイクロビアは、ターゲットパッド間にボイドがなく、壁に少なくとも12 umの銅めっきが必要です。
JLCPCBのレーザー穴あけ技術における専門知識
高精度マイクロビアのための先進レーザーシステム
大量レーザー穴あけにおいて、設備とプロセスの品質は非常に重要です。JLCPCBは、最先端のCO2およびUVレーザーを使用して、量産において高い一貫性で75 umという小さなマイクロビアを穴あけします。同社の設備には、ビジョンアライメント、リアルタイムパワーモニタリング、レシピプログラミングが含まれます。

JLCPCBのレーザー穴あけプロセスの最も有益な特徴は、設計の製造容易性(DFM)チェックです。同社のエンジニアは、製造前にガーバーファイルをレビューし、レーザー穴あけの問題(パッド位置合わせ、アスペクト比、ビア間隔、材料適合性)をチェックします。
複雑な基板の納入における実証済みの信頼性
JLCPCBは、レーザー穴あけされたパネルのマイクロセクション、電気的、およびAOI検査を実施し、各マイクロビアがIPC-6012規格を満たしていることを確認します。IoT、ウェアラブル、RF向けの多層設計における経験は、プロセスの安定性を示しています。PCB設計原則を実装する準備ができているなら、JLCPCBのレーザー穴あけ、DFM、および価格設定は、魅力的な製造業者です。JLCPCBは、プロトタイプから量産まで、最短1~2日での生産、SMTアセンブリ、そしてPCBは2ドルから提供しています。
手頃な価格で高品質なPCB製造
製造、アセンブリ、部品調達のオールインワンソリューションで、時間とコストを節約します。ベンダー調整の手間を減らし、分割出荷を回避し、予算を圧迫することなく、一貫した信頼性の高い品質を得られます。 無料見積もりを取得 >
レーザー穴あけに関するFAQ
Q: レーザー穴あけとは何ですか?機械穴あけとどう違うのですか?
レーザー穴あけは、集束された光ビーム(CO2またはUV)を使用して、物理的に接触することなくPCB材料をアブレーションし、25~75ミクロンという小さな穴を実現します。機械穴あけは超硬ドリルビットを使用し、最小直径は約150ミクロンに制限されます。
Q: PCB穴あけにはどのような種類のレーザーが使用されますか?
誘電体除去用のCO2レーザー(9.4~10.6 um波長)と、銅と誘電体の両方のアブレーション用のUVレーザー(355 nm)です。CO2は標準的なマイクロビアの主力であり、UVは超微細加工と銅への直接穴あけを担当します。
Q: レーザー穴あけマイクロビアの最大アスペクト比はどれくらいですか?
業界標準は1:1(深さ対直径)です。100 umのマイクロビアは、深さが100 umを超えてはなりません。1:1以下に保つことで、信頼性の高いめっきと長期的な接合部の完全性が保証されます。
Q: レーザー穴あけされたマイクロビアはスタック(積層)できますか?
はい、可能ですが、下層のマイクロビアは、その上に次のビアを穴あけする前に、銅で充填され平坦化されている必要があります。千鳥状マイクロビアは製造が容易で、スペースが許せば良い代替手段となります。
Q: レーザー穴あけはすべてのPCB材料で機能しますか?
FR4、高Tg FR4、ポリイミド、MegtronやRogersのような低損失積層板で機能します。材料が異なれば、異なるレーザーパラメータが必要です。7628のような目の粗いガラススタイルはCO2レーザーにとってより困難です。常に製造業者に能力を確認してください。
結論
レーザー穴あけはPCBの限界を再定義し、機械ドリルでは到底到達できない25~75ミクロンのマイクロビアを可能にしました。この非接触プロセスは、配線密度を最大化するだけでなく、寄生効果を最小限に抑えビアスタブを排除することで、高速設計における信号整合性を向上させます。
JLCPCBは、高度なCO2およびUVレーザーシステムを活用し、量産においてこの極限の精度を高い一貫性で実現します。専門家による設計の製造容易性(DFM)レビューと組み合わせることで、高密度レイアウトが信頼性と性能のために最適化されることを保証します。
学び続ける
標準的なPCB厚さのナビゲーション:PCBプロトタイプに最適な厚さを選択するためのステップバイステップガイド
プリント基板(PCB)の厚さは小さな詳細のように思えるかもしれませんが、電子機器の性能と信頼性に重要な役割を果たします。標準的なPCB厚さは業界の標準となり、機械的安定性、電気的性能、熱管理、部品互換性に影響を与える多くの利点を提供します。この記事では、PCBの厚さの違いがなぜ重要なのかを詳しく見ていき、特定の用途に適した厚さを選択するためのガイドを提供します。これにより、デバイスの信頼性が向上し、性能が強化されます。 標準的なPCB厚さとは? 標準的なPCB厚さとは、回路基板で一般的に使用され、好まれる厚さを指します。公式な単一の標準はありませんが、業界で広く採用されている一般的なサイズがあります。歴史的に、標準的なPCB厚さは1.57 mm(約0.062インチ)であり、これは初期の基板製造で使用されたベークライトシートのサイズに由来します。より薄い厚さのオプションが利用可能であるにもかかわらず、この標準は確立された歴史と既存の製造プロセスとの互換性により、今でも一般的な選択肢となっています。現在では、0.031インチ(0.78 mm)、0.062インチ(1.57 mm)、0.093インチ(2.......
PCB基礎1:プリント基板(PCB)入門
「PCB基礎」シリーズの第一弾へようこそ。このシリーズでは、プリント基板(PCB)の基本的な側面と、現代のエレクトロニクスにおけるその重要な役割について探求していきます。この記事では、PCBの重要性を掘り下げ、PCBを構成する複雑な部品と構造を明らかにし、設計プロセスとそれがPCB製造に与える大きな影響について紹介します。 PCB技術の核心に迫り、それが私たちが日常的に頼るデバイスをどのように動かしているのかを発見する準備をしましょう。 現代のエレクトロニクスにおけるPCBの重要性: 急速に進化する現代のエレクトロニクスの世界において、PCBは私たちの生活に不可欠となったデバイスを実現する上で極めて重要な役割を果たしています。その重要性を探ってみましょう。 複雑な機能の実現: PCBは電子機器の基盤として機能し、さまざまな部品の統合を可能にし、私たちが頼りにしている複雑な機能を実現します。 性能と信頼性の向上: レイアウトを慎重に設計し、回路を最適化することで、PCBは効率的な信号の流れを確保し、干渉を最小限に抑え、今日の要求の厳しい電子システムにとって不可欠な信頼性の高い性能を提供します。 製造......
PCBの標準的な厚さとは?
プリント基板(PCB)は電子機器の基盤であり、電子部品を支える基板として機能します。PCB設計において、厚さはいくつかの重要なプロセスに影響を与えるため、重要なパラメータです。基板の機械的性能だけでなく、電気的特性、加工性、コストにも影響を及ぼします。一般的なPCBの厚さは1.6mmですが、さまざまな目的に適したさらに多くのオプションがあります。PCBの厚さに関するルールと、それを破っても問題ない状況を理解することで、設計者は回路基板が意図したとおりに機能するように決定を下すことができます。 次のプロジェクトでさまざまなPCB厚さのオプションを検討したい場合は、JLCPCBで注文する際に簡単にカスタマイズできます。インスタントオンライン見積もりでは、複数の厚さの価格とリードタイムを比較できます。 標準的なPCBの厚さとは? 1.6mm(0.063インチ)が最も一般的な標準PCB厚さです。この寸法は、強度、製造性、およびほとんどの電子アセンブリとの互換性のバランスが取れているため、業界標準となっています。これらは、PCBアセンブリ でも広く使用されています。1.6mmの基板は、取り扱いには十分な剛性......
FR4 PCB 徹底ガイド:材料の真実、実際の仕様、そして使用すべき(または避けるべき)タイミング
FR-4は秘密のコードではなく、文字通り難燃性(グレード4)を意味します。PCB用語では、FR-4はガラス強化エポキシ積層板に対するNEMA(全米電気工業会)のグレード指定です。これは、難燃性添加剤を含むエポキシ樹脂で結合された織りガラスクロスの複合材と言えます。「FR」は難燃性(Flame Retardant)を意味しますが、これが自動的にUL94 V-0認証を意味するわけではないことに注意してください。単に、樹脂が発火した場合に自己消火するように配合されていることを示します。FR-4は1968年にNEMAによって命名され、それ以来、難燃性の臭素化エポキシにより、G-10などの古いグレードに取って代わりました。 NEMA FR-4グレードの説明: NEMA LI-1規格はFR-4を「工業用積層熱硬化性製品」と定義しており、1999年から軍事仕様(MIL-I-24768)と調和されています。これは基本的に、基板がFR-4の指定を受けるためには、製造元の仕様(MIL-I-24768)に従って、特定の機械的、熱的、および難燃性の要件を満たさなければならないことを意味します。FR-5やFR-6などの他の......
PCB用接着剤:種類、用途、および回路基板実装における最適な代替品
プリント基板は、そのコンポーネントを固定するためにはんだだけを使用するわけではありません。PCB用接着剤、つまり回路基板用接着剤は、過酷な条件下で層とコンポーネントを一緒に接着します。優れた接着剤は、組み立て中に部品を所定の位置に保持し、電気的に絶縁し、湿気を封止し、発熱するチップから熱を拡散させるのに役立ちます。実際、接着剤はマイクロコンポーネントの緩みや位置ずれを防ぐことで、性能にとって非常に重要です。言い換えれば、適切な接着剤は、過酷な使用中にデバイスの電子部品というパズルを確実に接着し続けるのです。 PCBの信頼性と性能における接着剤の役割 耐久性は、ほとんどの場合、静かに評価されるものであり、それはPCB用接着剤のほとんどにも当てはまります。それらは、私たちが日常的に使用するガジェットを、環境からの振動や湿気から守るのに役立ちます。車や飛行機の電子機器では、部品が過酷な条件に耐えられるようにします。また、落下に耐え、信頼性を延長するのにも役立ちます。PCB用接着剤は、電子機器の小型化にも貢献しています。最も小さなチップでさえも強力に保持することで、接着剤は小さな基板にさらに多くの機能を持......
PCBにおけるリターンパスの最適化:高速設計におけるノイズ最小化と信号完全性最大化の戦略
すべてのPCB設計者が前腕に(もちろん比喩的に)刻み込むべき基本的な真実があります。それは、すべての信号電流にはリターン電流が必要であるということです。低インピーダンスの経路を提供するために時間をかけなければ、電流は利用可能なものは何でも探し求めることになり、非常に望ましくないホットスポットが発生することになります。電流ループという概念全体が、リターンをこれほど困難にしている理由です。基本的に、信号がポイントAとポイントBの間を通過するとき、ループが形成されます。信号は一方向に進み、リターンはポイントBとポイントAの間を反対方向に進みます。通常はグランドプレーンまたは使用している基準プレーンを通過します。 ループ面積は、インダクタンス、信号が影響を受ける程度、およびそれが生成するEM放射の量を決定します。損傷のないグランドの真上にある信号トレースを考えてみてください。タイトで小さなループでは、低インダクタンス、実質的にゼロの放射、および高いノイズ耐性が得られます。リターンパスが分断または分割されている場合、大きくて曲がりくねったループは、高インダクタンス、より多くの放射、およびノイズの多い信号をも......