This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

高Tg FR4が信頼性の高い高温PCBに最適な選択肢である理由

初出公開日 Jul 23, 2026, 更新日 Jul 23, 2026

2 min

目次
  • 高Tg FR4を選ぶ主な利点
  • 高Tg FR4を使用すべき時期と場所
  • 高Tg FR4 PCBの製造におけるベストプラクティス
  • JLCPCBの高Tg FR4 PCB製造における専門知識
  • 高Tg FR4に関するFAQ
  • 結論

重要なポイント

高Tg FR4は、信頼性の高い高温PCB向けの賢い選択肢であり、標準的なFR4と比較して、170°C以上のガラス転移温度、優れた熱安定性、低いZ軸CTE、そして反りの低減を実現します。鉛フリーはんだ付けや、自動車、産業機器、5Gアプリケーションなどの過酷な環境で優れた性能を発揮し、ビアクラックや層間剥離などの欠陥を最小限に抑えながら、長期的な信頼性を大幅に向上させます。耐久性のある性能を求めるエンジニアにとって、高Tg FR4を指定することは、わずかなコスト増加で明確な利点をもたらします。

鉛フリーリフローオーブンからPCBを取り出したら、反り、層間剥離、または内部応力が発生していた、という経験はありませんか?その場合、標準的な FR4に問題がある可能性があります。しかし、構造的剛性を失う前に、はるかに高い温度に耐えることができる ラミネート 材料があります。それは高Tg FR4として知られており、妥協を許さないエンジニアの間で好まれる選択肢になりつつあります。電子機器の小型化、高密度化、高温化に伴い、PCB基板の熱的要件は高まっています。自動車用ECU、産業用モータードライブ、LED電源モジュール、5Gインフラ機器は、標準的なFR4が耐えられるように設計された動作温度を超えるアプリケーションのほんの一例です。

Tg4

高Tg FR4を指定する「時期」と「理由」を理解することは重要です。そうしなければ、現場で10年持つはずの製品が故障する可能性があります。この記事では、高Tg FR4の詳細について掘り下げ、通常のFR4基板との比較、最も価値が発揮される状況、そして安定した信頼性の高い結果を確実にするために高Tg FR4 PCBサプライヤーを活用する方法について説明します。

高Tg FR4の意味と標準FR4との違い

Tgはガラス転移温度であり、硬いポリマーマトリックスが軟化し始め、硬いガラス状態からゴム状状態に変化する点です。標準的なFR4ラミネートのTgは130~140℃の範囲です。一方、高Tg FR4はその閾値を170℃以上に引き上げます。グレードによっては180℃以上に達するものもあります。

Tg5

この違いは重要ですが、すぐには明らかになりません。PCBの温度がTgに近づくか達すると、樹脂システムの熱膨張係数(CTE)が劇的に変化します。特にZ軸方向で顕著です。このZ軸方向の膨張は、メッキスルーホールやブラインドビアに大きな応力を発生させ、電気的接続を断線させます。以下に、主要な特性の比較を示します。

特性標準FR4 (Tg ~130-140℃)高Tg FR4 (Tg ~170-180℃)
ガラス転移温度130 - 140 ℃170 - 180 ℃
分解温度 (Td)~300 ℃~340 ℃
Z軸CTE (Tg以下)~50-60 ppm/℃~40-50 ppm/℃
Z軸CTE (Tg以上)~250-300 ppm/℃~200-250 ppm/℃
吸湿率~0.15%~0.10-0.12%
誘電率 (Dk) @ 1 GHz~4.2-4.7~4.2-4.6
一般的なコスト増加率基準10-20%高い

ご覧の通り、CTEと分解温度の改善は非常に顕著です。これらは「微々たる改善」ではなく、製造欠陥の低減と現場での寿命延長に直接的に寄与する改善です。

PCB材料におけるガラス転移温度(Tg)の重要性

では、なぜガラス転移温度が実際に重要なのでしょうか?考えてみてください。リフローはんだ付け、インサーキットテスト、通常動作の際にPCBが経験する熱サイクルごとに、ラミネートは膨張と収縮を繰り返します。ピーク温度がTgを超えると、膨張率は非常に高くなります。

IPC-4101(ベース材料仕様書)によると、ラミネートはTg、Td、難燃性の値に基づいて材料グループに分類されます。高Tg材料は通常、IPC-4101 /126 または /129 のいずれかに指定され、DSCまたはTMAによる最小Tgが170℃です。簡単に言えば、基板が製造中または使用中に130℃を超える温度にさらされる可能性がある場合、標準的なFR4では限界に挑戦していることになります。

高Tg FR4を選ぶ主な利点

優れた熱安定性と反りの低減

製造上の最も一般的な問題の一つは基板の反りです。特に大型基板や薄い基板をリフローする際に発生します。ラミネートがTg付近で軟化すると、基板は機械的に柔らかくなります。さらに、実際の設計のほとんどは銅の分布が不均一であるため、非対称な熱膨張が発生し、パネルが反ったりねじれたりします。

Tg1

高Tg FR4は、はるかに高い温度でも機械的剛性を維持します。これは、リフロー中に基板が平坦に保たれることを意味し、より信頼性の高いはんだ接合部につながります。基板の厚さが1.0 mm未満の場合や、パネルサイズが250 mm x 200 mmを超える場合、反りによる歩留まり低下を最小限に抑えるために高Tg材料を指定することが重要になります。Z軸CTEの低減により、熱サイクル中のメッキスルーホールへの応力も軽減されます。

鉛フリーはんだ付けと高温環境での優れた性能

世界的な鉛フリーはんだ付けへの移行は、PCB材料にとって大きな変革点となりました。従来のスズ-鉛系はんだ(Sn63/Pb37)の融点は183℃です。鉛フリー代替品(SAC305)のピークリフロー温度は245~260℃です。通常の鉛フリーリフロープロファイルでは、PCBは230℃以上に60~90秒間加熱されます。

標準的なFR4(Tg 135℃)の場合、これは樹脂がすでにゴム状状態にあり、Z軸方向に急速に膨張していることを意味します。高Tg FR4材料は、リフローピーク温度でTgを超えるだけでなく、はるかに高い分解温度(Td 340℃ vs 300℃)を持つため、より大きな熱的安全マージンが確保されます。これは組み立て上の利点だけではありません。自動車のエンジンルーム内の電子機器、産業用制御システム、屋外通信機器など、過酷な環境で使用される製品は、しばしば85~125℃の周囲温度にさらされます。高Tg FR4は、これらの動作要件に対して基板の構造的および電気的完全性を保証します。

強化された長期信頼性と機械的強度

信頼性とは、単に一度の熱的イベントに耐えることだけではありません。製品の寿命を通じて、劣化することなく何千もの熱サイクルに耐えることです。高Tg FR4材料は、熱衝撃試験(IPC-TM-650 Method 2.6.7.2)やIST試験などの加速寿命試験で優れた性能を示すことが実証されています。

信頼性に関する利点はいくつかあります:

  • 低い吸湿率(0.10-0.12% vs. 0.15%)により、層間剥離や導電性アノーディックフィラメント(CAF)形成の可能性を低減します。
  • 温度変化に対する寸法安定性の向上と、より正確な位置合わせを実現します。
  • 高温での曲げ強度保持率が向上し、機械的ストレス時の基板割れのリスクを最小限に抑えます。
  • メジリングやクレージング(どちらも樹脂劣化の目に見える兆候)に対する耐性が向上します。

IPC-6012 Class 3信頼性基準(軍事/航空宇宙および医療用途向けの高性能電子機器)では、高Tg FR4はオプションのアップグレードではなく、製品の必須要件となる場合があります。

高Tg FR4を使用すべき時期と場所

設計の特定のニーズにTg要件を合わせる

適切なTg値を選択することは、画一的な決定ではありません。以下に実用的な判断基準を示します。

動作条件推奨Tg代表的な材料グレード
民生用電子機器、室温動作、Sn-Pbはんだ付けTg >= 130 ℃標準FR4 (例: 生益科技 S1141)
鉛フリーはんだ付けを行う民生用電子機器Tg >= 150 ℃ミッドTg FR4 (例: 生益科技 S1150G)
鉛フリーはんだ付けを行う自動車、産業機器、または屋外動作Tg >= 170 ℃高Tg FR4 (例: 生益科技 S1170)
高信頼性、軍事、または極限環境アプリケーションTg >= 180 ℃高Tg FR4 (例: ITEQ IT-180A)

高Tg FR4 PCBの製造におけるベストプラクティス

材料選定とプロセス調整

すべての高Tg材料が同じというわけではありません。Tg値に加えて、エンジニアは以下を考慮する必要があります:

  • 分解温度 (Td): 分解温度Tdが340℃以上であれば、鉛フリーはんだ付けに対して最大のマージンが得られます。
  • T260/T288値: これらは、層間剥離が発生するまで260℃または288℃に耐えられる時間(分)です。強力な鉛フリー互換性を得るには、T260 >30分、T288 >15分を確認してください。
  • CAF耐性: ビア間隔が狭いファインピッチ設計で使用する場合は、IPC-TM-650 2.6.25要件に準拠していることを確認してください。

製造環境では、高Tg材料は通常、標準的なFR4とは異なるラミネートプレスサイクル(より高いラミネートプレス温度や長いラミネートプレス滞留時間など)を必要とします。また、より硬い樹脂システムで穴あけを行う場合、ドリルビットの摩耗が大きくなり、穴壁に影響を与える可能性があるため、ドリルパラメータの調整も必要になる場合があります。優れた高Tg FR4 PCBメーカーは、これらの検証済みで文書化されたプロセスレシピを既に持っているはずです。

一貫した性能のための品質管理とテスト

高Tg FR4基板の品質保証は、電気的テストだけではありません。最高級のメーカーは以下を実施します:

Tg6

  1. DSCまたはTMAを使用した入荷材料のチェックにより、各ロットのラミネートのTg値を検証します。
  2. 断面分析による熱応力の検証により、ビアバレルの完全性とメッキ厚さの両方を確認します。
  3. IPC-TM-650 Method 2.4.13に従い、288℃で10秒間のソルダーフロート試験を実施し、熱的ロバスト性を確認します。
  4. 層間剥離、メジリング、ビアクラックをチェックするための熱応力試験を実施します。
  5. 制御インピーダンス設計と高TgラミネートのDk一貫性のためのタイムドメインリフレクトメトリ(TDR)を実施します。

これらの検査工程は、基板が自動車や航空宇宙用途で使用される場合に特に重要です。これらの分野では、ロットトレーサビリティと材料認証(UL、IPC-4101スラッシュシート準拠)が要件となります。

JLCPCBの高Tg FR4 PCB製造における専門知識

認定された高Tg材料と高度なプロセス制御へのアクセス

JLCPCBは、実績のあるラミネートサプライヤーから供給される高Tg FR4材料を提供しており、その高Tgは170℃以上です。これらの材料はすべてIPC-4101およびUL認証を完全に取得しており、規制産業で必要とされる文書トレイルを提供します。

Tg2

同社のラミネートプレス機、穴あけシステム、メッキラインは高Tgプロセスレシピ用に設定されており、製造中に材料の特性が失われることはありません。この違いが、高Tgに単にチェックマークを付けるだけのメーカーと、より先進的なメーカーを区別します。

プロトタイプから量産までの信頼性の高い納品

熱設計検証に必要な5枚のプロトタイプ基板から、生産用の5000パネルまで、JLCPCBの製造能力は両方の極端なニーズに対応できます。標準構成で最短1~2日という迅速な生産と、基本的なPCBで2ドルからの競争力のある価格により、高Tg材料を指定することの経済性はさらに魅力的になります。

Tg3

JLCPCBのSMTサービスは、高Tg基板向けに設計された鉛フリーリフロープロファイルと完全に互換性があり、組み立てプロセス全体で材料の利点を維持できます。ステンシルは6ドルからで、ターンキーアセンブリモデルにより、ベアボードからテスト済みアセンブリまでの全プロセスが容易になります。

PCBのアイデアを現実にする準備はできましたか?

信頼できる業界リーダーによる専門的な製造、組み立て、部品サービスで、設計を実際のハードウェアに変えましょう。
ファイルをアップロードし、オプションを選択すれば、テスト、出荷、拡張の準備が整った基板を入手できます。今すぐ見積もりを取得 >

高Tg FR4に関するFAQ

Q: 高Tg FR4とは何ですか?

高Tg FR4は、標準的なFR4(ガラス転移温度130~140℃)に対して、ガラス転移温度が170℃以上である、標準的なFR4ガラス繊維強化エポキシラミネートの一種です。熱安定性の向上、Z軸方向の膨張の低減、高温での層間剥離耐性の向上を実現します。

Q: 標準FR4ではなく、なぜ高Tg FR4を使用するのですか?

PCBが鉛フリーリフローはんだ付け(ピーク温度245~260℃)中や、過酷な環境での動作中に高温にさらされる場合、高Tg FR4が好ましい選択肢です。これらの条件下で標準FR4がより影響を受けやすい、ビアバレルクラック、基板の反り、層間剥離のリスクを低減します。

Q: 高Tg FR4は標準FR4よりも高価ですか?

はい、高Tg FR4は、より高度な樹脂化学により、通常標準FR4よりも10~20%高価です。しかし、このコスト増加は基板全体のコストと比較して一般的にわずかであり、特に多層基板や自動車、産業機器、軍事用途向けの製品では、信頼性の利点によってはるかに相殺されます。

Q: 鉛フリーはんだ付けには、どのTg値を指定すべきですか?

SAC305はんだを使用した鉛フリーリフローを行う基板には、最低Tg 150℃を推奨します。多層基板(6層以上)や、複数回のリフローサイクル(両面SMT実装)を受ける基板には、Tg 170℃以上を指定することで、より快適な安全マージンが得られます。

結論

適切なPCB基板材料の選択は、設計プロセスの初期に行うことができる重要な決定であり、高Tg FR4は、長期的な信頼性要件、高い動作温度、または鉛フリーはんだ付けを必要とするすべてのアプリケーションにおいて、標準的な材料であることが証明されています。10~20%のわずかに高いコストは、製造欠陥の減少、現場での故障率の低下、そして保証に関する問題の減少によって十分に報われます。

電子機器がより過酷な環境で、かつてないほどの高電力密度で使用されるようになるにつれて、材料の選択はますます重要になります。Tg、CTE、熱的信頼性の間の関連性を理解することで、推測ではなく、情報に基づいた決定を下すことができます。これらの原則を適用する準備ができたら、JLCPCBの高Tg FR4機能、DFMサポート、迅速な生産により、プロトタイプから量産まで、信頼性の高い高温PCBを実現できます。

学び続ける