電子部品の読み方・見方完全ガイド|抵抗・コンデンサの数値表記を初心者向けに解説
1 min
- 電子部品の数値が読めると何が変わるのか
- 抵抗(レジスタ)の読み方
- 表面実装部品(チップ抵抗)の数字表記の読み方
- コンデンサの読み方
- 耐圧表記の読み方と選び方
- ICの読み方
- データシートの見方の基本
- JLCPCBで部品選定・実装を依頼する方法
- FAQ
- Q:チップ抵抗に何も印刷されていないのはなぜですか?

基板に載っている電子部品をよく見ると、数字や色の帯が印刷されています。
これらは部品の特性を示す重要な情報ですが、読み方を知らなければただの記号に見えてしまいます。
今回は、抵抗・コンデンサ・ICを中心に、電子部品の数値表記の読み方を初心者向けにわかりやすく解説します。
電子部品の数値が読めると何が変わるのか

部品の表記が読めるようになると、手持ちの部品が何であるかを自分で確認できるようになります。
購入時の選定ミスを防いだり、故障した基板の部品を特定して交換したりと、実践的な場面で役立ちます。設計書やデータシートと照らし合わせる力がつくため、基板づくりの精度と自信が一気に高まります。
抵抗(レジスタ)の読み方
抵抗は基板上でもっとも数が多い部品の一つです。形状によって読み方が異なります。
カラーコードとは?4本線・5本線の読み方
リード線タイプの抵抗には、色の帯(カラーコード)で抵抗値が表示されています。
各色には0〜9の数字が対応しており、帯の並び順で値を読むのですが、4本線の場合、最初の2本が数値、3本目が乗数、4本目が誤差を示すのです。
例えば「茶・黒・赤・金」なら1・0・×100・±5%で、1,000Ω(1kΩ)となります。
5本線は精度が高い抵抗で、数値が3桁になります。
表面実装部品(チップ抵抗)の数字表記の読み方
SMT用のチップ抵抗には、「103」や「4R7」といった数字が印刷されています。
3桁数字の場合、最初の2桁が数値、3桁目が乗数(10の何乗か)を示します。「103」なら10×10³=10,000Ω(10kΩ)です。「4R7」のように「R」が入る場合は小数点を意味し、4.7Ωとなるのです。
コンデンサの読み方
コンデンサは容量と耐圧の2つの数値を読む必要があります。
容量の単位(pF・nF・μF)の意味
コンデンサの容量はファラド(F)で表されますが、実際の部品では非常に小さい値を使うため、pF(ピコファラド)・nF(ナノファラド)・μF(マイクロファラド)が使われます。大きさの関係は1μF=1,000nF=1,000,000pFです。
部品に「104」と書かれている場合、10×10⁴pF=0.1μFを意味します。
耐圧表記の読み方と選び方
耐圧とは、コンデンサが壊れずに扱える最大電圧のことです。
「16V」「50V」のように表記されます。使用する回路の電圧より十分に高い耐圧の製品を選ぶことが基本で、一般的には回路電圧の2倍以上を目安にします。
関連記事:回路設計における電気回路図記号
ICの読み方
ICの表面には「ATmega328P」「LM358」のような型番が印刷されています。
型番はメーカーが独自に定めるもので、数字とアルファベットの組み合わせから用途・機能・動作温度範囲などが読み取れます。末尾の記号(「P」「N」「D」など)はパッケージの種類を示すことが多いです。
データシートの見方の基本
型番がわかれば、メーカーサイトや部品検索サービスでデータシートを入手できます。
データシートには動作電圧・最大電流・ピン配置などが記載されており、正しい使い方を確認するための公式資料です。
まず「Pin Configuration(ピン配置)」と「Absolute Maximum Ratings(絶対最大定格)」の2項目を確認する習慣をつけましょう。
JLCPCBで部品選定・実装を依頼する方法

部品の読み方を覚えたら、次は実際に基板を作ってみましょう。JLCPCBでは、部品ライブラリから必要な部品を選んでそのまま実装まで依頼できます。
データシートと照らし合わせながら正しい部品を指定することで、品質の高いPCBAを短納期で受け取ることができます。
関連記事:基板・電子部品の基礎知識|基板の部品と実装をわかりやすく解説
FAQ
Q:チップ抵抗に何も印刷されていないのはなぜですか?
A:非常に小型のチップ部品(0402サイズ以下など)は、印刷スペースがないため表記が省略されることがあります。その場合はテーピングの外装ラベルや納品書で確認しましょう。
Q:コンデンサの極性はどう見分けますか?
A:電解コンデンサはリード線の長い方がプラス(アノード)、または本体に「−」マークが入っている側がマイナスです。セラミックコンデンサには極性がありません。
Q:データシートが英語でわかりません。
A:まずはPin ConfigurationとAbsolute Maximum Ratingsの2箇所だけ確認すれば、基本的な使い方は把握できます。図と数値を中心に読むと理解しやすいです。
学び続ける
72個のLEDを搭載した精密腕時計の設計:JLCPCBのSMT実装で製作する直径40 mmの円形PCB
要点 本事例では、直径40 mmの円形PCBを用いた72個のLEDを搭載する腕時計の設計と製作を紹介します。JLCPCBのSMT実装サービスによって70個以上の0603サイズLEDの手はんだ付けを省き、ENIG表面処理で実装に適した平坦性を確保しました。また、マウスバイト付きの分離タブを使用する面付けにより、円形基板の自動実装に対応しています。EasyEDAでの回路図作成から、ファームウェアの最適化、市販のステンレス製ケースへの組み込みまで、一連の開発工程を解説します。 開発の背景と目的 独自のウェアラブル機器の開発は、電子工作の中でもやりがいがあり、同時に難しい分野です。市販のスマートウォッチがOLEDディスプレイや高性能プロセッサを採用する一方、オープンソースプロジェクトの制作者Taifur氏は、シンプルな構成とすっきりした外観を目指した「LED Round Watch」を開発しました。 基本構想はシンプルですが、実現には工夫が必要でした。72個のSMD LEDを円形に配置し、ATmega328Pマイコンと高精度なリアルタイムクロック(RTC)で制御する腕時計です。 72個のLEDを放射状に配......
基板の種類を初心者向けに解説|用途別・構造別の違いをわかりやすく紹介
電子工作や製品開発で使われる「基板」にはいくつかの種類があります。しかし、たくさんの種類があると逆に「どうやって使い分ければいいの?」と感じると思います。 この記事では、基板の種類について「材料」「構造」「用途」の観点からやさしく整理します。 基板とは?初心者が最初に知っておきたい基本 電子機器に使われている「基板」は、電子部品を取り付けて電気的につなぐための土台です。配線を整理し、機器を小型化・安定動作させることができます。 基板は家電、PC、スマートフォン、LED機器など幅広く使われています。「基板の種類」について知ることで、用途に合った選定がしやすくなります。 基板の種類はどう分類される? 基板の分類は、いくつかの視点があります。 代表的なのは次の2点です。 材料による違い:基板がどの材料からできているか 層数による違い:基板の配線が何層に分かれているか 例えば、強度や価格を重視するか、小型化や曲げやすさを重視するかで最適な基板は変わります。 代表的な基板の種類一覧 ・ガラスエポキシ基板 ガラスエポキシ基板(FR-4)は、強度と絶縁性のバランスが良く、最も一般的な基板です。汎用性に優れていて......
プリント基板とは?電子工作で便利な理由を実例付きで解説!
電子工作をしていると、最初はブレッドボードで回路を組むことが多いと思います。LEDを光らせたりセンサーを動かしたりするだけなら、ブレッドボードでも十分楽しめます。 でも、少し慣れてくると、「配線がごちゃごちゃしてきた」「ケースにきれいに収めたい」と感じる場面が出てくると思います。そんなときに役に立つのがプリント基板です。 この記事では、プリント基板とはなにか、ブレッドボードやユニバーサル基板との違い、実際にプリント基板で作れるもの、そして基板を作る基本的な流れまで、ション新車向けにわかりやすく解説します。 プリント基板とは プリント基板とは、電子部品を取り付けて、部品同士を電気的につなぐための土台の板です。PCB(Printed Circuit Board)とも呼ばれます。 ブレッドボード・ユニバーサル基板との違い https://pixabay.com/photos/integrated-circuit-computer-arduino-441294/ ブレッドボードやユニバーサル基板は、部品を配置した後にワイヤーを使い、自分で配線します。一方、プリント基板では、あらかじめ基板上に銅の配線パター......
PIDI-BOX01: JLCPCBがRaspberry Pi Zero 2WでモジュラーDINレールコントローラを可能にした方法
Raspberry Pi Zero 2Wによるガーデン灌漑の自動化:固定I/Oでは不足するとき 4年前、豊富なハードウェア開発経験を持つドイツ人の電子設計エンジニア、ヴォルフガング・マンスフェルド氏は、自宅のガーデン灌漑を自動化する商用ソリューションを探していました。しかし、自身のニーズに合うものは見つかりませんでした。そこで、自分で作ることにしたのです。 最初のプロトタイプは動作しましたが、PCBの製造コストが高く、イテレーションを続ける大きな障壁となっていました。そんな中、JLCPCBをKiCadコミュニティ経由で発見し、プロジェクトは新たな次元へ。Raspberry Pi Zero 2Wを基盤とした、完全にモジュラーでオープンソースのDINレールコントローラ「PIDI-BOX01」が誕生しました。 PIDI-BOX01 モジュラーDINレールコントローラ(Raspberry Pi Zero 2W搭載)をJLCPCBで製造 課題:成長が必要な灌漑システム 自動ガーデンは一度に完成しません。最初は2つの電磁弁から始まり、湿度センサーを追加し、温度プローブを足し、気づけば10個のデバイスを制御する......
4層基板と2層基板の違いとは?|用途別の選び方を初心者向けに解説
基板設計を始めると「2層基板で足りるのか、4層基板が必要なのか」という判断に迷うことがあるでしょう。 4層基板はコストが上がる一方、信号品質やEMI対策に大きなメリットがあるのです。 今回は、2層基板と4層基板の構造の違いから、用途別の選び方まで具体的な判断基準を解説します。 2層基板と4層基板の基本的な違い 2層基板は表面と裏面の2つの銅層で構成されており、すべての配線をこの2層に収める必要があります。構造がシンプルなため製造コストが低く、幅広い用途で使われる標準的な選択肢です。 4層基板は表裏2層に加え、内層に2層を持つ構成です。一般的なスタックアップは「信号層/グランドプレーン/電源プレーン/信号層」の4層構造で、内層の電源・グランドプレーンが信号品質の安定に大きく貢献します。コストは2層基板と比較して1.5〜2倍程度になりますが、得られる性能向上は設計の自由度を大きく広げます。 2層基板が向いているケース シンプルな回路・低速信号 LEDドライバ・温度センサー・単純なマイコン回路など、動作周波数が低くノイズの影響を受けにくい回路は2層基板で十分です。部品点数が少なく配線がシンプルであれば、......
プリント基板を自作するには?初心者向けに設計から発注までの流れを解説
「プリント基板を自分で作ってみたい」と思ったとき、最初に壁になるのが「どこから始めればいいかわからない」という問題です。実は、プリント基板の自作は設計ツールと発注サービスを使えば、初心者でも取り組めます。この記事では、基板自作の2つのアプローチと、設計から発注までの基本的な流れをわかりやすく解説します。 プリント基板の自作とは 「基板を自作する」には大きく2つのアプローチがあります。 1つ目は、銅張積層板にエッチング液を使って自宅で基板を手作りする方法です。手軽に試せる反面、精度に限界があり、細かい配線や両面基板の製作は難しくなります。 2つ目は、設計ツールで回路と配線を設計し、製造業者に発注して高品質な基板を作る方法です。現在はJLCPCBのような格安製造サービスが普及しており、少量・低コストでプロ品質の基板を手に入れられます。初心者には**「設計して発注する」**方法が現実的でおすすめです。 自作に必要なもの プリント基板を自作する際に必要なものを紹介します。 設計ツール(EasyEDA・KiCad) 基板設計には専用のCADツールが必要です。初心者に特におすすめなのがEasyEDAです。ブラ......