PCB基板SMT工法によるPCB組立コストの不良品対策及び品質管理対策
1 min
PCB基板組み立てコストに寄与する要因および不良品発生原因について
1.PCB基板生産・組立コストに対する考察
PCB基板(プリント基板)の組み立てコストは、材料費、人件費、機械設備の稼働率、製造工程の複雑さ、そして不良品発生率など、さまざまな要因に影響を受けます。主に使用される材料の種類や、基板の多層化、表面実装部品(SMT)の小型化、そして部品の集積度が上がることで、コストが大きく変動します。特に、複雑な回路設計や特殊な部品を必要とする場合、製造プロセスが複雑になり、時間と労力が増すため、コストも比例して上昇します。
図1 PCB基板設計イメージ
一方、PCB基板不良品の発生原因としては、材料の品質不良、設計段階でのミス、組み立てプロセスでのエラー、機械のキャリブレーション不備などが挙げられます。特に、部品のはんだ付けにおけるミスや、PCB基板上の微小な接触不良が不良品の大きな要因となることが多いです。はんだボールの形成や、部品の正確な位置決めができないと、接触不良や短絡が発生し、製品の機能不全を引き起こします。
技術面でコストを削減する方法の一例として、自動光学検査(AOI: Automated Optical Inspection)の導入が挙げられます。AOIは、PCB基板上の微小な欠陥を早期に検出することができ、製造工程の早い段階で不良品を発見して対処することで、再作業や廃棄によるコストを抑制します。これにより、全体的な品質が向上し、不良品率の低減にも寄与します。
さらに、不良品率を削減するためのもう一つの方法としては、リフローはんだ付け工程における温度管理が重要です。適切な温度プロファイルを設定することで、はんだの品質が保たれ、接触不良や部品の変形などの問題を回避できます。特にリフロー炉の温度変動や、急激な冷却によるはんだ割れを防ぐことが重要であり、これにより不良品率を大幅に低減することが可能です。
2.今後のPCB基板生産技術の発展について
今後のPCB基板生産技術の発展には、自動化やAIの活用が大きな役割を果たすと考えられます。不良品対策支援システムに関しては、AIを活用したリアルタイムのデータ分析やフィードバックシステムが重要な技術革新になるでしょう。これにより、製造過程での異常検知や、設計段階での潜在的な不具合の予測が可能となり、不良品の発生を事前に防止することが期待されます。また、デジタルツイン技術によって仮想的な製造ラインをシミュレーションし、設計から製造に至るまでの最適化を図ることで、効率的な生産と不良品の削減が実現できるでしょう。
3.PCB基板SMT工法の今後の技術展望と応用実例
PCB基板の表面実装技術(SMT: Surface Mount Technology)は、PCB組み立てにおける主要な技術であり、今後も進化が期待されています。SMT工法では、部品を基板に直接取り付けるため、小型化が可能であり、かつ製造速度の向上に貢献します。今後の技術展望として、さらに微細な部品を高速かつ正確に取り付けるための高度自動化技術や、ロボティクスの導入が挙げられます。
具体的な応用実例として、PCB基板は3Dプリンティング技術との組み合わせが注目されています。3Dプリンティングを用いて、PCB基板上に直接回路を形成することで、複雑な形状や特殊な材質の基板製造が可能となります。これにより、設計の自由度が増し、製品のカスタマイズ性が向上します。また、3Dプリンティングによって部品の配置や回路設計がより立体的に行えるため、従来の平面的な設計に比べて生産性が向上する可能性があります。
PCB基板のSMT工法における品質管理の要因としては、部品供給の精度と安定性、リフローはんだ付けの温度プロファイルの管理、静電気対策などが重要です。特に、部品供給においては、微小な部品の誤配置や欠落が不良品の発生につながるため、精密な部品供給システムと自動検査システムが不可欠です。また、リフロー工程では、適切な温度管理が行われないと、はんだの流動性が悪化し、接触不良が発生しやすくなります。静電気対策も重要であり、基板や部品に静電気が蓄積されると、デリケートな電子部品が損傷する可能性があるため、静電気防止装置の導入が推奨されます。
4.考察とまとめ
PCB基板の組み立てコストや不良品率を削減するためには、技術の進歩とともに、製造工程全体の最適化が求められます。自動化技術やAIの活用によって、製造過程の効率化と不良品の早期検出が可能となり、コスト削減と品質向上が期待できます。特にSMT工法においては、部品の小型化が進む中で、さらに高精度での組み立てが必要とされており、これに伴う自動化技術の重要性はますます高まっています。
今後は、PCB製造のさらなる自動化とAIを活用した品質管理システムの導入が鍵となり、リアルタイムでのフィードバックや異常検知システムが普及することで、不良品の削減が進むと考えられます。
学び続ける
72個のLEDを搭載した精密腕時計の設計:JLCPCBのSMT実装で製作する直径40 mmの円形PCB
要点 本事例では、直径40 mmの円形PCBを用いた72個のLEDを搭載する腕時計の設計と製作を紹介します。JLCPCBのSMT実装サービスによって70個以上の0603サイズLEDの手はんだ付けを省き、ENIG表面処理で実装に適した平坦性を確保しました。また、マウスバイト付きの分離タブを使用する面付けにより、円形基板の自動実装に対応しています。EasyEDAでの回路図作成から、ファームウェアの最適化、市販のステンレス製ケースへの組み込みまで、一連の開発工程を解説します。 開発の背景と目的 独自のウェアラブル機器の開発は、電子工作の中でもやりがいがあり、同時に難しい分野です。市販のスマートウォッチがOLEDディスプレイや高性能プロセッサを採用する一方、オープンソースプロジェクトの制作者Taifur氏は、シンプルな構成とすっきりした外観を目指した「LED Round Watch」を開発しました。 基本構想はシンプルですが、実現には工夫が必要でした。72個のSMD LEDを円形に配置し、ATmega328Pマイコンと高精度なリアルタイムクロック(RTC)で制御する腕時計です。 72個のLEDを放射状に配......
基板の種類を初心者向けに解説|用途別・構造別の違いをわかりやすく紹介
電子工作や製品開発で使われる「基板」にはいくつかの種類があります。しかし、たくさんの種類があると逆に「どうやって使い分ければいいの?」と感じると思います。 この記事では、基板の種類について「材料」「構造」「用途」の観点からやさしく整理します。 基板とは?初心者が最初に知っておきたい基本 電子機器に使われている「基板」は、電子部品を取り付けて電気的につなぐための土台です。配線を整理し、機器を小型化・安定動作させることができます。 基板は家電、PC、スマートフォン、LED機器など幅広く使われています。「基板の種類」について知ることで、用途に合った選定がしやすくなります。 基板の種類はどう分類される? 基板の分類は、いくつかの視点があります。 代表的なのは次の2点です。 材料による違い:基板がどの材料からできているか 層数による違い:基板の配線が何層に分かれているか 例えば、強度や価格を重視するか、小型化や曲げやすさを重視するかで最適な基板は変わります。 代表的な基板の種類一覧 ・ガラスエポキシ基板 ガラスエポキシ基板(FR-4)は、強度と絶縁性のバランスが良く、最も一般的な基板です。汎用性に優れていて......
プリント基板とは?電子工作で便利な理由を実例付きで解説!
電子工作をしていると、最初はブレッドボードで回路を組むことが多いと思います。LEDを光らせたりセンサーを動かしたりするだけなら、ブレッドボードでも十分楽しめます。 でも、少し慣れてくると、「配線がごちゃごちゃしてきた」「ケースにきれいに収めたい」と感じる場面が出てくると思います。そんなときに役に立つのがプリント基板です。 この記事では、プリント基板とはなにか、ブレッドボードやユニバーサル基板との違い、実際にプリント基板で作れるもの、そして基板を作る基本的な流れまで、ション新車向けにわかりやすく解説します。 プリント基板とは プリント基板とは、電子部品を取り付けて、部品同士を電気的につなぐための土台の板です。PCB(Printed Circuit Board)とも呼ばれます。 ブレッドボード・ユニバーサル基板との違い https://pixabay.com/photos/integrated-circuit-computer-arduino-441294/ ブレッドボードやユニバーサル基板は、部品を配置した後にワイヤーを使い、自分で配線します。一方、プリント基板では、あらかじめ基板上に銅の配線パター......
PIDI-BOX01: JLCPCBがRaspberry Pi Zero 2WでモジュラーDINレールコントローラを可能にした方法
Raspberry Pi Zero 2Wによるガーデン灌漑の自動化:固定I/Oでは不足するとき 4年前、豊富なハードウェア開発経験を持つドイツ人の電子設計エンジニア、ヴォルフガング・マンスフェルド氏は、自宅のガーデン灌漑を自動化する商用ソリューションを探していました。しかし、自身のニーズに合うものは見つかりませんでした。そこで、自分で作ることにしたのです。 最初のプロトタイプは動作しましたが、PCBの製造コストが高く、イテレーションを続ける大きな障壁となっていました。そんな中、JLCPCBをKiCadコミュニティ経由で発見し、プロジェクトは新たな次元へ。Raspberry Pi Zero 2Wを基盤とした、完全にモジュラーでオープンソースのDINレールコントローラ「PIDI-BOX01」が誕生しました。 PIDI-BOX01 モジュラーDINレールコントローラ(Raspberry Pi Zero 2W搭載)をJLCPCBで製造 課題:成長が必要な灌漑システム 自動ガーデンは一度に完成しません。最初は2つの電磁弁から始まり、湿度センサーを追加し、温度プローブを足し、気づけば10個のデバイスを制御する......
4層基板と2層基板の違いとは?|用途別の選び方を初心者向けに解説
基板設計を始めると「2層基板で足りるのか、4層基板が必要なのか」という判断に迷うことがあるでしょう。 4層基板はコストが上がる一方、信号品質やEMI対策に大きなメリットがあるのです。 今回は、2層基板と4層基板の構造の違いから、用途別の選び方まで具体的な判断基準を解説します。 2層基板と4層基板の基本的な違い 2層基板は表面と裏面の2つの銅層で構成されており、すべての配線をこの2層に収める必要があります。構造がシンプルなため製造コストが低く、幅広い用途で使われる標準的な選択肢です。 4層基板は表裏2層に加え、内層に2層を持つ構成です。一般的なスタックアップは「信号層/グランドプレーン/電源プレーン/信号層」の4層構造で、内層の電源・グランドプレーンが信号品質の安定に大きく貢献します。コストは2層基板と比較して1.5〜2倍程度になりますが、得られる性能向上は設計の自由度を大きく広げます。 2層基板が向いているケース シンプルな回路・低速信号 LEDドライバ・温度センサー・単純なマイコン回路など、動作周波数が低くノイズの影響を受けにくい回路は2層基板で十分です。部品点数が少なく配線がシンプルであれば、......
プリント基板を自作するには?初心者向けに設計から発注までの流れを解説
「プリント基板を自分で作ってみたい」と思ったとき、最初に壁になるのが「どこから始めればいいかわからない」という問題です。実は、プリント基板の自作は設計ツールと発注サービスを使えば、初心者でも取り組めます。この記事では、基板自作の2つのアプローチと、設計から発注までの基本的な流れをわかりやすく解説します。 プリント基板の自作とは 「基板を自作する」には大きく2つのアプローチがあります。 1つ目は、銅張積層板にエッチング液を使って自宅で基板を手作りする方法です。手軽に試せる反面、精度に限界があり、細かい配線や両面基板の製作は難しくなります。 2つ目は、設計ツールで回路と配線を設計し、製造業者に発注して高品質な基板を作る方法です。現在はJLCPCBのような格安製造サービスが普及しており、少量・低コストでプロ品質の基板を手に入れられます。初心者には**「設計して発注する」**方法が現実的でおすすめです。 自作に必要なもの プリント基板を自作する際に必要なものを紹介します。 設計ツール(EasyEDA・KiCad) 基板設計には専用のCADツールが必要です。初心者に特におすすめなのがEasyEDAです。ブラ......