This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

PCBにおける高密度配線(HDI)技術の応用と発展

初出公開日 Jun 28, 2024, 更新日 Apr 01, 2026

1 min

PCBにおける高密度配線(HDI)技術の応用と発展

電子製品が小型化、高性能、多機能化の方向へ発展し続ける中、高密度配線(HDI)技術はプリント基板(PCB)にますます広く応用されています。HDI技術は、PCBの配線密度を効果的に向上させ、電気的性能を強化し、現代の電子製品設計における重要な技術手段となっています。この記事では、HDI技術の基本原理、応用分野、および将来の発展動向を探り、HDI PCB製造におけるJLCPCBの利点を紹介します。

HDI技術の基本原理

高密度配線(HDI)技術は、マイクロビア(Microvia)、精細なライン、埋め込みビア/ブラインドビアなどの技術手段を使用して、PCB設計と製造においてより高い回路密度と優れた電気的性能を実現することを指します。HDI PCBは通常、以下の特徴を持ちます:

1. マイクロビア技術:レーザー掘削技術を使用してPCB上にマイクロビアを形成し、これらのマイクロビアの直径は通常150ミクロン未満です。

2. ブラインドビアと埋め込みビア:ブラインドビアはPCBの特定の層のみを接続し、埋め込みビアはPCB内部に完全に埋め込まれ、層間の接続密度を増加させます。

3. 精細なライン:HDI PCBのライン幅とライン間隔は通常100ミクロン未満であり、PCBがより多くの回路機能を搭載できるようにします。

HDI技術の応用分野

HDI技術は、高性能と小型化を必要とするさまざまな電子製品に広く使用されています。これには以下が含まれますが、これに限定されません:

1. スマートフォンとタブレット:これらのデバイスは、より多くの機能を収容するために高い集積度のPCBを必要とし、HDI技術はこの需要を満たすことができます。

2. 高性能コンピューティングとデータセンター:これらのシステムは、強力な計算能力とデータ転送速度を提供するために、高密度、高速の回路接続を必要とします。

3. 自動車電子機器:現代の車両には多数の電子制御システムが含まれており、HDI技術は信頼性の高い小型化回路ソリューションを提供できます。

4. 医療機器:HDI PCBは、高精度、小型化された医療診断および治療機器に応用できます。

HDI PCB製造におけるJLCPCBの利点

世界をリードするPCB製造メーカーの一つとして、JLCPCBは、先進的な技術と設備により、HDI PCB製造分野で顕著な競争優位性を持っています。

1. 先進的な製造設備

JLCPCBは、先進的なレーザー掘削装置と精密露光機を備えており、マイクロビアと精細なラインを正確に製造し、HDI PCBの高品質と高信頼性を保証します。

2. 豊富な製造経験

長年にわたり、JLCPCBは世界中の数千人の顧客に数百万枚の高品質なPCBを提供してきました。豊富な製造経験により、HDI PCB製造プロセスのあらゆる細部を正確に制御できます。

3. 高コストパフォーマンス

JLCPCBは、最適化された生産プロセスと大量生産により、競争力のある価格を提供し、顧客が合理的なコストで高品質なHDI PCBを入手できるようにします。

4. 迅速な納品

JLCPCBは効率的な生産および物流システムを備えており、顧客のニーズに迅速に対応し、迅速な納品サービスを提供し、製品の市場投入時間を短縮します。

将来の発展動向

技術の進歩に伴い、HDI技術のPCBへの応用はさらに拡大します。将来、HDI技術はより高密度、より小さいビア径、より高い精度の方向に発展し、増大する市場需要に応えます。さらに、5G、人工知能、物のインターネットなどの新興技術の台頭により、HDI PCBの需要は継続的に増加し、PCB業界の絶え間ない革新と進歩を促進します。

要するに、PCB技術発展の重要な方向

として、HDI技術は将来の電子製品の設計と製造においてますます重要な役割を果たすでしょう。JLCPCBは、先進的な技術と優れたサービスを提供し続け、HDI PCB製造分野の発展をリードし、世界中の顧客により良い製品とソリューションを提供します。

学び続ける