バックドリルビア:高速PCBにおける信号完全性の向上
2 min
- 高まる需要 高速PCB
- バックドリルビアの理解:定義とメカニズム
- バックドリルビア導入の主なメリット
- バックドリルプロセス:設計から製造まで
- バックドリルビアと代替ソリューションの比較
- JLCPCBのバックドリルビア製造における専門知識
- バックドリルビアに関するFAQ
- 結論
重要なポイント
バックドリルビアは、メッキスルーホールビアから未使用の銅スタブを除去し、残留スタブを0.15 mm(6 mil)以下に短縮します。これにより、5~10 Gbps以上の高速信号におけるインピーダンス不連続、反射、共振が解消されます。より優れたリターンロス、挿入損失、低ジッター、より明確なアイダイアグラムを実現し、しかもシンプルなスタックアップを維持し、ブラインド/ベリードビアよりもはるかに低コストです。15 mil(0.381 mm)を超えるスタブ、特に1.2 mmより厚い基板ではバックドリルを使用して、PCIe、5G、25G+設計における信頼性の高い性能を確保してください。
10 Gbps以上で動作する高速PCB設計では、ビアスタブがインピーダンス不連続を引き起こし、反射と共振によって信号が劣化します。バックドリルビアは、初回メッキ後に未使用の銅バレルを機械的に除去し、機能的な電気経路のみを残すことでこれを解決します。この製造工程により、層構成やトレース形状を変更することなく、伝送線路の連続性が回復します。エンジニアは製造ノートにバックドリルビアを指定することで、よりクリーンなアイダイアグラム、低ジッター、5G、PCIe、SerDesアプリケーション向け多層基板での信頼性の高い性能を実現します。
高まる需要 高速PCB
信号伝送における課題
5 GHzを超える高速信号は、メッキスルーホールビアを短い伝送線路セグメントとして扱います。ビアが内層のみを接続する場合、未使用部分(スタブと呼ばれる)は、誘電率と形状に応じて特性インピーダンスが約50~70 Ωの開放スタブのように振る舞います。このスタブは、長さ1 mmあたり約0.5~1 pFの寄生容量と0.3~0.5 nHのインダクタンスを導入し、共振構造を形成します。
四分の一波長共振周波数は次のように近似できます:
f = c / (4 × L_stub × √ε_r)
ここで、cは光速、L_stubはメートル単位のスタブ長、ε_rは比誘電率(FR-4では通常4.0~4.5)です。標準FR-4上の0.5 mmスタブでは、共振は10~12 GHz付近に現れ、これは多くの25 Gbpsチャネルのナイキスト帯域にちょうど該当します。
その結果、挿入損失(S21)曲線に鋭いノッチが生じ、リターンロス(S11)にピークが現れ、共振周波数でのリターンロスはしばしば–10 dBを超えます。差動ペア では、PスタブとNスタブ間のわずか0.1 mmの長さ不一致でも0.5~1 psのスキューが加わり、DDR5や100G Ethernetの厳しいタイミングバジェットに違反します。スタブが隣接するビアやプレーンにエネルギーを放射するため、クロストークも増加します。対策を講じなければ、設計者はプリエンファシス、イコライゼーション、またはチャネル長の制限を追加する必要がありますが、いずれも根本原因に対処するものではありません。JLCPCBの高速設計ガイドラインでは、15 mil(0.381 mm)を超えるビアスタブはこれらの影響を防ぐためにバックドリルが必要であると明記されており、1.0 mmより厚い基板に対する業界慣行と一致しています。
バックドリルビアの理解:定義とメカニズム
バックドリルビアとは?
バックドリルビアは、一次製造工程でドリル加工および電気メッキされた標準的なメッキスルーホール(PTH)ビアとして始まります。外層エッチング後、基板の反対側から二次的な制御深さドリル加工により、最後に接続された信号層を超えた銅バレルを除去します。バックドリルビット径は通常、元のビアドリルより0.1~0.25 mm大きく、側壁に損傷を与えることなく銅を完全に除去することを保証します。完成したスタブ長は0.15 mm(約6 mil)以下に保たれ、ビアは接続トレースのインピーダンスに一致する電気的に短い相互接続になります。このプロセスは、JLCPCBの文書化された深さ公差±0.1 mm以内で実施された場合、基板の機械的完全性に影響を与えません。
バックドリルがビアスタブを除去する仕組み
バックドリルシーケンスは、メッキ後、ソルダーマスク塗布前に実行されます。レーザー深さセンサーとビジョンアライメントを備えたCNCマシンが、裏面の正確な開始パッドを特定します。ドリルは未使用層を貫通し、ターゲット層の機能的な銅を損なうことなくバレルを切除します。メッキボイドやショートを防ぐため、真空および超音波洗浄でデブリを除去します。より大きなバックドリル径は未使用プレーン上にわずかな環状クリアランスを生じますが、これはそれらの層のアンチパッドを0.1 mm拡大することでDFM で事前に考慮されています。JLCPCBのプロセスは4~32層基板でのバックドリルをサポートし、残留スタブが共振を引き起こす15 milのしきい値を下回ることを保証します。
テストクーポンの断面分析により除去が確認されます:元のバレルはターゲット層で綺麗に終端し、ぶら下がった銅はありません。時間領域反射法(TDR)による電気的検証では、バックドリル後にインピーダンス不連続が>20 %から<5 %に低下することが示されています。この工程は最小限のコスト増(高層基板で通常5~10 %)で、ほとんどの信号ネットに対してより高価なブラインドビアやベリードビアと同等の性能を提供します。
バックドリルビア導入の主なメリット
信号整合性の向上
バックドリルビアは、ビアに起因する反射係数(Γ)の主要な原因を排除します。全波3D EMシミュレーションでは、0.5 mmスタブは10 GHzでΓ ≈ 0.3~0.4を生じますが、バックドリルにより全帯域幅でΓ < 0.05に低減されます。アイダイアグラムは30~50 %拡大し、25 Gbpsチャネルでは決定論的ジッターが5 ps以下に低下します。ビアが片側の脚に過剰な容量を提示しなくなるため、差動インピーダンスは均一に保たれます。リターンパス はリファレンスプレーンを通じて連続性を維持し、コモンモード変換とビアサイトからのEMI放射を最小化します。
挿入損失と反射の低減
スタブ共振が除去されるため、5~20 GHzにわたって挿入損失が1~3 dB改善されます。リターンロスは平坦化し、S11はナイキスト周波数まで–20 dB以下を維持し、–8 dBにスパイクすることはありません。群遅延変動は10 ps以下に低下し、5Gビームフォーミングのような位相敏感なアプリケーションに重要です。以下の表は、0.2 mmビアを持つ典型的な10層、1.6 mm厚基板での利得を定量化したものです。
表1:性能比較 – ビアスタブ vs. バックドリルビア(10 Gbps差動ペア、10層基板)
| 指標 | 0.5 mmスタブあり | バックドリル済み(<0.15 mmスタブ) | 改善 |
|---|---|---|---|
| リターンロス @ 5 GHz | –12 dB | –22 dB | +10 dB |
| 挿入損失 @ 5 GHz | –3.5 dB | –1.8 dB | 1.7 dB改善 |
| ピークツーピークジッター | 18 ps | 9 ps | 50 %低減 |
| アイ高(UI) | 0.55 | 0.78 | +42 % |
| 共振周波数 | ~11 GHz | 帯域内なし | 排除 |
高周波アプリケーションでの性能向上
mmWaveフロントエンドおよびフェーズドアレイアンテナでは、バックドリルビアは放射損失と隣接ビア間の結合を6~8 dB低減します。28 GHz以上では、スタブがモノポールアンテナとして機能しますが、これを除去することで電源/グランドプレーンによって形成されるキャビティへのエネルギー漏洩を防ぎます。JESD204Cシリアルリンクや112 Gbps PAM4チャネルでは、バックドリルにより追加のSerDesイコライゼーションなしでより長いトレース長を実現でき、受信機での消費電力を15~20 %削減します。
バックドリルプロセス:設計から製造まで
バックドリルビアの設計上の考慮事項
Gerber/ODB++ファイルでバックドリル要件を層指定または製造ノートを使用して指定します:ターゲット層、バックドリル径(元のドリル+0.1 mm以上)、最大残留スタブ長。未使用層のアンチパッドは、より大きなバックドリルビットのクリアランスを提供するために0.1 mm拡大する必要があります。バックドリルが明示的に実現可能と確認されない限り、ビアインパッド は避けてください。バックドリルされた穴にはんだがウィッキングする可能性があるためです。テープアウト前に3Dソルバーでトレース、ビア、バックドリルセグメントを含む全チャネルをシミュレーションし、Sパラメータを検証してください。JLCPCBは、一貫したインピーダンスを維持するために、機能長が15 milを超えるビアにバックドリルを適用することを推奨しています。
高度なバックドリル装置と技術
JLCPCBは、閉ループサーボ制御とレーザー干渉計を備えた高回転(最大150,000 rpm)CNCドリルを採用し、±0.05 mmの深さ精度を実現しています。プロセスは外層エッチング後、ソルダーマスク前に実行され、ビジョンシステムを使用して10 µm以内でフィデューシャルにアライメントします。ドリルビットは超硬合金製で、バリを最小化する特殊な形状をしています。真空抽出と高圧エアパージでデブリを即座に除去します。高密度パネルでは、1回のパスで異なる層数を処理するために、基板ごとに複数の深さ設定がプログラムされています。
品質管理と精度保証
すべての生産パネルには、代表的なバックドリルビアを含むテストクーポンが含まれています。断面観察 によりスタブ長<0.15 mmおよび残留銅がないことを検証します。自動光学検査(AOI)は露出したバレルエッジをスキャンし、フライングプローブでのTDRおよびベクトルネットワークアナライザ(VNA)テストがインピーダンスの連続性を確認します。JLCPCBのISO認証プロセスはパネル全体にわたる深さ公差を追跡し、出荷前に仕様外のビアを拒否します。このレベルの社内管理により、試作から量産まで再現可能な結果が保証されます。
バックドリルビアと代替ソリューションの比較
バックドリルビア vs. ブラインドビアおよびベリードビア
ブラインドビアとベリードビアは設計によりスタブを排除しますが、順次積層、追加のレーザードリル加工、より多くの層数が必要であり、コストが30~100 %増加し、リードタイムが延長されます。バックドリルビアは標準的な多層基板と同じ初期PTHプロセスを使用し、スタックアップをシンプルかつ経済的に保ちます。残留スタブが電気的に短いため、30 GHz以下の信号では電気的性能はほぼ同一です。長い配線にはバックドリル、BGAファンアウトにはマイクロビアというハイブリッド戦略が、多くの場合、最良の密度とコストのトレードオフを提供します。
プロジェクトでバックドリルを選択すべき場合
データレートが5 Gbpsを超え、基板厚がスタブ長>15 milを強制する場合、または差動スキューバジェットが5 psより厳しい場合にバックドリルを適用します。ブラインドビアがHDIスタックアップを強制する1.2 mm以上の基板に推奨される選択です。バックドリルは追加の積層サイクルよりもはるかに低コストであるため、予算重視のプロジェクトに適しています。レイアウト確定前に、必ずファブリケータのDFMレポートで製造可能性を確認してください。
JLCPCBのバックドリルビア製造における専門知識
当社の高度な能力とサービス
JLCPCBは、4~32層の標準多層ワークフローにバックドリルを統合し、深さ再現性のために毎日校正された精密CNC装置を使用しています。リアルタイムDFMチェックは15 milスタブルールに基づいてバックドリルが必要なビアをフラグし、制御インピーダンスオプションは完全に互換性があります。エンジニアは正確なバックドリル深さとクリアランスを確認する詳細な製造ノートを受け取ります。
ケーススタディ:JLCPCBバックドリルビアによる成功プロジェクト
12層25 Gbpsネットワーキングボードは、48の重要な差動ビアをバックドリルした後、アイ高が40 %改善し、PCIe 5.0準拠に合格しました。mmWave 5Gモジュールはリターンロスノッチを8 dB低減し、外部イコライザの必要性を排除してBOMコストを12 %削減しました。両プロジェクトともJLCPCBの標準FR-4プロセスとバックドリルを使用し、スタックアップ変更なしで再現可能な結果を実証しました。
高速PCBニーズでJLCPCBを選ぶ理由
JLCPCBは、社内ドリル専門知識、オンラインインピーダンス計算機、生産前にスタブ問題を検出する即時DFMフィードバックを組み合わせています。文書化されたガイドラインと大量生産の経験により、すべてのバックドリルビアが厳しい公差を満たすことが保証され、設計者に試作から量産までの信頼を提供します。
手頃で高品質なPCB製造
製造、アセンブリ、部品のオールインワンソリューションで時間とコストを節約。
ベンダー調整を減らし、分割出荷を回避し、予算を圧迫することなく一貫した信頼性の高い品質を実現します。今すぐ見積もりを取得! >
バックドリルビアに関するFAQ
Q1:バックドリルビアとは何ですか?
バックドリルビアとは、製造後に基板の反対側から未使用の銅スタブを機械的にドリル除去したメッキスルーホールビアであり、非常に短い残留スタブ(通常<0.15 mm)のみを残します。
Q2:高速PCBにおいてバックドリルが重要な理由は?
5 GHz以上で反射、共振、信号劣化を引き起こすビアスタブを除去し、リターンロス、挿入損失、アイダイアグラム品質を大幅に改善します。
Q3:バックドリル前の推奨最大スタブ長は?
JLCPCBは、高速設計における共振問題を回避するため、15 mil(0.381 mm)を超えるビアスタブにバックドリルを適用することを推奨しています。
Q4:バックドリルはPCBコストをどの程度上げますか?
バックドリルは通常、層数と数量に応じてコストを5~10 %増加させます。ブラインドビアやベリードビアへの切り替えよりもはるかに経済的です。
Q5:バックドリルはブラインドビアと同じ性能を達成できますか?
30 GHz以下のほとんどのアプリケーションでは、バックドリルビアはスタックアップをよりシンプルかつ低コストに保ちながら、ほぼ同等の電気的性能を提供します。
結論
バックドリルビアは、精密なスタブ除去により測定可能な信号整合性の向上をもたらし、複雑な再設計なしで信頼性の高い高速性能を実現します。JLCPCBのガイドラインに従うことで—スタブを15 mil以下に保ち、必要な箇所にバックドリルを適用する—設計者は要求の厳しいアプリケーションにおいて、より低い反射、より平坦な損失プロファイル、より高いマージンを達成できます。
学び続ける
PCBの基礎:シンプルなPIマッチングを用いた50オームPCBトレース
RF(無線周波数)設計に取り組む際、PCB上のアンテナとRFコンポーネント間の信号伝送には細部への注意が求められます。重要な側面の一つはアンテナトレースの設計であり、これはRF信号が効率的に伝搬するための導管として機能します。本記事では、PCB設計におけるアンテナトレースの50オーム特性インピーダンス維持の重要性と、RFアプリケーションで最適な性能を実現するためのベストプラクティスについて詳しく解説します。 1. 50オームインピーダンスの重要性 RFシステムでは、伝送線路全体にわたって一貫した特性インピーダンスを維持することが、信号反射を最小限に抑え、電力伝送を最大化するために極めて重要です。50オームの特性インピーダンスは、電力処理能力、信号完全性、およびインピーダンス整合の容易さの間の最適なバランスから、RF設計で広く採用されています。アンテナトレースのインピーダンスが接続されたRFコンポーネント(アンテナ、トランシーバー、増幅器など)のインピーダンスと一致すると、信号損失と反射が最小限に抑えられ、効率的なRF信号伝送が実現します。 2. 50オームアンテナトレースの設計上の考慮事項 ● ト......
PCBにおけるビア設計の可能性を解き放つ:パフォーマンスと接続性の向上
ビア設計はPCBの重要な要素であり、効率的な信号の流れ、優れた熱性能、高品質な放熱、そして層間および部品間の接続を容易に確立する方法を可能にします。本記事では、PCBにおけるビア設計の重要性を探り、さまざまなビアの種類を理解し、パッド設計におけるそれらの意義について議論し、ビア設計を最適化するためのベストプラクティスを提供します。 ビアとは何か? ビアはプリント基板(PCB)設計において、基板の異なる層間の電気的接続を確立する重要な部品です。導電経路として機能し、信号、電力、グランド接続がPCBを通じてシームレスに流れることを可能にします。 ビアは通常、ドリルで開けられた穴であり、銅などの導電性材料でメッキされ、層間の電気信号の伝達を可能にします。ビアの直径は、特定の設計要件と製造能力によって決定されます。 ビアを作成する際には、PCBの各層の適切な回路と正しく配置・位置合わせされていることを確認することが重要です。ビアの位置は重要な役割を果たし、信号の流れの最適化、干渉の低減、効率的なルーティングの実現に貢献します。 PCBにおけるビア設計の重要性 ビア設計は、PCBの最適な性能と接続性を確保す......
高速PCB設計におけるアイダイアグラムの役割
高速PCB設計において、信号完全性は非常に重要です。デジタルデバイスの周波数が高くなるにつれて、高速PCB上のコンポーネント間の信頼性の高い通信を確保する必要があります。高速設計における信号完全性を評価するための最も効果的なツールの1つがアイダイアグラムです。これは、ベースバンドパルス伝送システムの性能に対するチャネルノイズ、分散、符号間干渉の複合的な影響を評価するためのツールです。 アイダイアグラムはデジタル信号の性能を視覚的に表現し、エンジニアがノイズ、ジッタ、タイミングエラーなどの要因を評価できるようにします。数学的な観点から見ると、アイパターンは信号の確率密度関数(PDF)の可視化です。アイダイアグラムにおいて開いたアイパターンは、最小限の信号歪みに対応します。このブログでは、高速PCB設計におけるアイダイアグラムの役割、その重要性、および信号完全性の向上にどのように役立つかを探ります。 信号の符号間干渉 符号間干渉とは、信号完全性の問題により2つの連続する信号が互いに干渉する場合に発生する状態です。信号は周波数領域または時間領域のいずれかで互いに区別されます。両方の条件が同時に発生するこ......
ビアが高速PCB設計に与える影響
高速信号にはインピーダンス整合が必要です。基本的にこれは、信号経路が受信側のインピーダンスと整合した連続的なインピーダンスを持たなければならないことを意味します。これは、信号を劣化させる可能性のある信号反射を防ぐためです。非常に基本的な言葉で言えば、PCBトレースの特性インピーダンスは、トレース幅、トレースの銅厚、基準GNDプレーンからの距離、および誘電率に依存します。これは高速設計において非常に明確な事項ですが、ビアに関してはいくつかの問題があります。ビアは信号経路における90度の曲がりです。ビアの形状により、信号経路はPCBトレースとは異なります。ビアにはデフォルトで基準プレーンがありません。 形状と基準プレーンの欠如により、ビアのインピーダンスは通常PCBトレースと整合しません。これは信号反射を引き起こし、信号整合性を損なう可能性があります。PCB性能に影響を与える様々な要素の中で、ビアは高速・高周波回路において信号整合性を維持し損失を低減する上で重要な役割を果たします。本記事では、このような設計におけるビアの影響を深く掘り下げ、信号伝送への影響、課題、およびその使用を最適化する方法を検討し......
FPGAを理解する:詳細ガイド
私が若い電子技術者だった頃、FPGAについて非常に興味がありました。FPGA(Field-Programmable Gate Array)は、製造後にユーザーが設定できるように設計された半導体デバイスの一種です。内部には大量のゲートがあり、実際のチップを製造することなく、ユーザーがプログラムしてチップの動作を再現できます。従来のマイクロコントローラやプロセッサとは異なり、FPGAはカスタムハードウェアロジックの実装において比類のない柔軟性を提供します。この記事では、FPGAの基礎、応用、利点、構造、動作原理、およびプログラミングの基本について解説します。 FPGAとは何か? FPGA(Field-Programmable Gate Array)は、特定のハードウェアレベルのタスクを実行するためにプログラムおよび再プログラム可能な集積回路(IC)です。単一のアプリケーション向けにカスタム製造されるASIC(Application-Specific Integrated Circuit)とは異なり、FPGAはユーザーがロジック構成を定義・変更できる汎用性を提供します。FPGAの主な利点は、プログラミン......
より良いEMC規格のための設計ガイドライン
EMCとは、デバイスが共有動作環境において意図したとおりに動作し、同時に同じ環境内の他の機器が意図したとおりに動作する能力に影響を与えない能力の尺度です。デバイスが電磁エネルギーにさらされたときにどのように反応するかを評価することは、この一部であり、イミュニティ(またはサセプタビリティ)テストとして知られています。デバイスの内部電気システムによって生成されるEMIの量を測定すること(エミッションテストとして知られるプロセス)も、もう一つの要素です。 EMCの両方の側面は、あらゆるシステムにおいて重要な設計およびエンジニアリング上の考慮事項です。デバイスのEMCを適切に予測しないと、安全リスク、製品故障、データ損失など、多くの悪影響を及ぼす可能性があります。その結果、エンジニアがデバイスが実環境でどのように動作するかをより明確に把握できるよう、EMCおよびEMI用の幅広いテスト機器が開発されています。 EMCの重要性:デバイスが他のデバイスからの干渉を受けずに動作し、自身も干渉を引き起こさないことを保証します。 増大するニーズ:デバイスの複雑化と相互接続性の向上に伴い、EMCはコンプライアンスと機能......