熱に強い「アルミ基板」とは?LEDライトに欠かせない放熱の秘密
1 min
- アルミ基板ってどんな基板?
- アルミを使う理由は放熱
- アルミ基板が活躍する場所
- 多層基板とどっちがいいの?メリット・デメリット比較
- アルミ基板のメリット・デメリット
- 多層基板(FR-4)のメリット・デメリット
- 熱が心配な製品には「アルミ基板」がおすすめ
- FAQ

電子機器の中に入っている「プリント基板」といえば、緑色のプラスチックのような板をイメージする方が多いでしょう。
しかし、特定の用途では、土台に「アルミ」という金属を使用した特別な基板が使われます。今回は、熱対策の救世主である「アルミ基板」の基本について解説します。
アルミ基板ってどんな基板?
一般的なプリント基板(リジッド基板)は、ガラス繊維と樹脂を固めた「FR-4」という素材を土台にしています。これは安価で丈夫ですが、一つ大きな弱点があります。それは「熱を通しにくい」ということです。
そこで、非常に高い熱を出す部品を載せるために開発されたのが「アルミ基板」です。これは、基板の底面にアルミ板を貼り合わせた構造をしています。
アルミを使う理由は放熱
アルミを採用する最大の目的は、「放熱(熱を逃がすこと)」です。
電子部品、特にLEDやパワー半導体といった部品は、動作中に非常に強い熱を発します。もしプラスチック製の基板にこれらの部品を載せると、熱が基板の中にこもってしまい、部品自体の温度がどんどん上がってしまいます。
部品が高温になると、以下のような問題が起こります。
- 寿命が短くなる
- 性能が落ちる
- 基板が壊れる
アルミは、プラスチック(樹脂)に比べて数百倍も熱を伝えやすい性質を持っています。部品から出た熱をアルミの層が素早く吸い取り、空気中へ逃がしてくれるため、部品を常に「涼しい状態」に保つことができます。これにより、LEDを明るく、かつ長持ちさせることが可能になるのです。
アルミ基板が活躍する場所

アルミ基板はその優れた放熱性能を活かして、高い熱が出る場所で活躍します。
もっとも身近な例は、明るいLED照明です。家庭用のシーリングライトや、店舗で使われる強力なスポットライトの内部には、ほぼ間違いなくアルミ基板が使われています。
また、車のヘッドライトも代表的な例です。夜道を照らすための強力なLEDは凄まじい熱を出しますが、エンジンルームという過酷な環境でも故障しないよう、アルミ基板がしっかりと熱を逃がしています。
多層基板とどっちがいいの?メリット・デメリット比較
基板を選ぶ際、アルミ基板と一般的な多層基板のどちらを使うべきかは、用途によって決まります。それぞれの得意・不得意を見てみましょう。
アルミ基板のメリット・デメリット
主なメリットは、これまで説明した通り「放熱性が極めて高いこと」です。また、金属が土台なので衝撃に強く、割れにくいという特徴もあります。
デメリットは、複雑な回路が作りにくいことです。アルミ基板は構造上、片面(表面)だけに回路を作る「片面基板」として使われることがほとんど。何層にも重なった複雑な配線を通すのには向いていません。
多層基板(FR-4)のメリット・デメリット
メリットは、4層や6層、あるいはそれ以上に層を重ねることで、非常に複雑で高度な回路を小さく作れることです。スマホのように多機能な機器には必須です。
デメリットは、熱がこもりやすいことでしょう。高い熱を出す部品を載せる場合は、ファンで風を送ったり、大きなヒートシンク(放熱板)を別途取り付けたりする必要があります。
つまり、「複雑な計算をするなら多層基板」「とにかく熱が出るものを冷やしたいならアルミ基板」という使い分けが基本になるのです。
熱が心配な製品には「アルミ基板」がおすすめ

アルミ基板は、金属の力を借りて電子部品を守る「熱対策のスペシャリスト」です。
見た目は少し特殊ですが、LED照明や電源機器など、私たちの生活を支える多くの製品の中で、黙々と熱を逃がし続けています。もしあなたが、「この部品、かなり熱くなりそうだな」と心配になるような設計を考えているなら、ぜひアルミ基板を選択肢に入れてみてください。
FAQ
Q:アルミなのに電気でショートしないのはなぜですか?
A:アルミ板の上に直接回路を描くのではなく、アルミと回路(銅箔)の間に「絶縁層」という電気を通さない薄い層を挟んでいるからです。この層が、電気はブロックしつつ、熱だけをアルミに伝える役割を果たしています。
Q:裏側にも部品を載せることはできますか?
A:アルミ基板は裏面がアルミそのもの(金属板)になっているため、部品をはんだ付けすることができません。そのため、すべての部品を表面だけに載せる設計にする必要があります。
学び続ける
72個のLEDを搭載した精密腕時計の設計:JLCPCBのSMT実装で製作する直径40 mmの円形PCB
要点 本事例では、直径40 mmの円形PCBを用いた72個のLEDを搭載する腕時計の設計と製作を紹介します。JLCPCBのSMT実装サービスによって70個以上の0603サイズLEDの手はんだ付けを省き、ENIG表面処理で実装に適した平坦性を確保しました。また、マウスバイト付きの分離タブを使用する面付けにより、円形基板の自動実装に対応しています。EasyEDAでの回路図作成から、ファームウェアの最適化、市販のステンレス製ケースへの組み込みまで、一連の開発工程を解説します。 開発の背景と目的 独自のウェアラブル機器の開発は、電子工作の中でもやりがいがあり、同時に難しい分野です。市販のスマートウォッチがOLEDディスプレイや高性能プロセッサを採用する一方、オープンソースプロジェクトの制作者Taifur氏は、シンプルな構成とすっきりした外観を目指した「LED Round Watch」を開発しました。 基本構想はシンプルですが、実現には工夫が必要でした。72個のSMD LEDを円形に配置し、ATmega328Pマイコンと高精度なリアルタイムクロック(RTC)で制御する腕時計です。 72個のLEDを放射状に配......
基板の種類を初心者向けに解説|用途別・構造別の違いをわかりやすく紹介
電子工作や製品開発で使われる「基板」にはいくつかの種類があります。しかし、たくさんの種類があると逆に「どうやって使い分ければいいの?」と感じると思います。 この記事では、基板の種類について「材料」「構造」「用途」の観点からやさしく整理します。 基板とは?初心者が最初に知っておきたい基本 電子機器に使われている「基板」は、電子部品を取り付けて電気的につなぐための土台です。配線を整理し、機器を小型化・安定動作させることができます。 基板は家電、PC、スマートフォン、LED機器など幅広く使われています。「基板の種類」について知ることで、用途に合った選定がしやすくなります。 基板の種類はどう分類される? 基板の分類は、いくつかの視点があります。 代表的なのは次の2点です。 材料による違い:基板がどの材料からできているか 層数による違い:基板の配線が何層に分かれているか 例えば、強度や価格を重視するか、小型化や曲げやすさを重視するかで最適な基板は変わります。 代表的な基板の種類一覧 ・ガラスエポキシ基板 ガラスエポキシ基板(FR-4)は、強度と絶縁性のバランスが良く、最も一般的な基板です。汎用性に優れていて......
プリント基板とは?電子工作で便利な理由を実例付きで解説!
電子工作をしていると、最初はブレッドボードで回路を組むことが多いと思います。LEDを光らせたりセンサーを動かしたりするだけなら、ブレッドボードでも十分楽しめます。 でも、少し慣れてくると、「配線がごちゃごちゃしてきた」「ケースにきれいに収めたい」と感じる場面が出てくると思います。そんなときに役に立つのがプリント基板です。 この記事では、プリント基板とはなにか、ブレッドボードやユニバーサル基板との違い、実際にプリント基板で作れるもの、そして基板を作る基本的な流れまで、ション新車向けにわかりやすく解説します。 プリント基板とは プリント基板とは、電子部品を取り付けて、部品同士を電気的につなぐための土台の板です。PCB(Printed Circuit Board)とも呼ばれます。 ブレッドボード・ユニバーサル基板との違い https://pixabay.com/photos/integrated-circuit-computer-arduino-441294/ ブレッドボードやユニバーサル基板は、部品を配置した後にワイヤーを使い、自分で配線します。一方、プリント基板では、あらかじめ基板上に銅の配線パター......
PIDI-BOX01: JLCPCBがRaspberry Pi Zero 2WでモジュラーDINレールコントローラを可能にした方法
Raspberry Pi Zero 2Wによるガーデン灌漑の自動化:固定I/Oでは不足するとき 4年前、豊富なハードウェア開発経験を持つドイツ人の電子設計エンジニア、ヴォルフガング・マンスフェルド氏は、自宅のガーデン灌漑を自動化する商用ソリューションを探していました。しかし、自身のニーズに合うものは見つかりませんでした。そこで、自分で作ることにしたのです。 最初のプロトタイプは動作しましたが、PCBの製造コストが高く、イテレーションを続ける大きな障壁となっていました。そんな中、JLCPCBをKiCadコミュニティ経由で発見し、プロジェクトは新たな次元へ。Raspberry Pi Zero 2Wを基盤とした、完全にモジュラーでオープンソースのDINレールコントローラ「PIDI-BOX01」が誕生しました。 PIDI-BOX01 モジュラーDINレールコントローラ(Raspberry Pi Zero 2W搭載)をJLCPCBで製造 課題:成長が必要な灌漑システム 自動ガーデンは一度に完成しません。最初は2つの電磁弁から始まり、湿度センサーを追加し、温度プローブを足し、気づけば10個のデバイスを制御する......
4層基板と2層基板の違いとは?|用途別の選び方を初心者向けに解説
基板設計を始めると「2層基板で足りるのか、4層基板が必要なのか」という判断に迷うことがあるでしょう。 4層基板はコストが上がる一方、信号品質やEMI対策に大きなメリットがあるのです。 今回は、2層基板と4層基板の構造の違いから、用途別の選び方まで具体的な判断基準を解説します。 2層基板と4層基板の基本的な違い 2層基板は表面と裏面の2つの銅層で構成されており、すべての配線をこの2層に収める必要があります。構造がシンプルなため製造コストが低く、幅広い用途で使われる標準的な選択肢です。 4層基板は表裏2層に加え、内層に2層を持つ構成です。一般的なスタックアップは「信号層/グランドプレーン/電源プレーン/信号層」の4層構造で、内層の電源・グランドプレーンが信号品質の安定に大きく貢献します。コストは2層基板と比較して1.5〜2倍程度になりますが、得られる性能向上は設計の自由度を大きく広げます。 2層基板が向いているケース シンプルな回路・低速信号 LEDドライバ・温度センサー・単純なマイコン回路など、動作周波数が低くノイズの影響を受けにくい回路は2層基板で十分です。部品点数が少なく配線がシンプルであれば、......
プリント基板を自作するには?初心者向けに設計から発注までの流れを解説
「プリント基板を自分で作ってみたい」と思ったとき、最初に壁になるのが「どこから始めればいいかわからない」という問題です。実は、プリント基板の自作は設計ツールと発注サービスを使えば、初心者でも取り組めます。この記事では、基板自作の2つのアプローチと、設計から発注までの基本的な流れをわかりやすく解説します。 プリント基板の自作とは 「基板を自作する」には大きく2つのアプローチがあります。 1つ目は、銅張積層板にエッチング液を使って自宅で基板を手作りする方法です。手軽に試せる反面、精度に限界があり、細かい配線や両面基板の製作は難しくなります。 2つ目は、設計ツールで回路と配線を設計し、製造業者に発注して高品質な基板を作る方法です。現在はJLCPCBのような格安製造サービスが普及しており、少量・低コストでプロ品質の基板を手に入れられます。初心者には**「設計して発注する」**方法が現実的でおすすめです。 自作に必要なもの プリント基板を自作する際に必要なものを紹介します。 設計ツール(EasyEDA・KiCad) 基板設計には専用のCADツールが必要です。初心者に特におすすめなのがEasyEDAです。ブラ......