最も基本的な10つの電子部品への初心者ガイド
1 min
小さな部品が力を合わせてガジェットやギズモを動かす世界へようこそ。しかし、プロ並みのはんだ付けを始める前に、回路内の各コンポーネントの役割を知っておく必要があります。ここでは、ほとんどの回路で使用される基本的な部品について学びます。ここでは、最も基本的な10個の電子部品を見て、それらがどのように機能するかを学びます。アルファベットのスープのように感じても、心配しないでください。さあ、始めましょう!
1. 抵抗器:電流の「交通整理」
抵抗は回路界のスピードバンプのようなものだ。電源を接続した瞬間にLEDが爆発しないのは、抵抗のおかげです。抵抗は流れる電流をコントロールし、回路のどの部分にも適切な電流が流れるようにします。抵抗値を識別するための抵抗カラーコードが付属しています。
プロのアドバイス:カラーコードを覚えよう!韻を踏んで暗記するか、もっといいのは、カンニングペーパーを手元に置いておくことです。抵抗器のカラーコードとその覚え方については、包括的な記事を参照してください。
2:コンデンサ:電荷の小さなバケツ
コンデンサーはエネルギーを蓄えたり放出したりするもので、小さな充電式電池のようなものです。場合によっては、電力供給の変動を平滑化し、フィルターとして機能する。一方、エネルギーを蓄え、一気に放出する場合もある。コンデンサーは、システム全体を壊すことなくカメラのフラッシュを発光させるための部品なのだ。コンデンサーの充電は、外部バッテリーの助けを借りて行うことができます。コンデンサーは交流成分のみを通し、直流成分を遮断します。
3:インダクター:磁気の筋肉
インダクタは、電流が流れると磁界の形でエネルギーを蓄えるシンプルなワイヤーのコイルです。高周波信号を遮断するのに優れており、回路のチューニングや信号のフィルタリングに最適です。インダクタとコンデンサを組み合わせることで、周波数発生器のように機能し、降圧回路から波動発生器まで、数多くのアプリケーションに実装することができる。
4. ダイオード:一方通行の通り道
ダイオードは電流を一方向にのみ流し、回路を混乱させる厄介な逆電流を防ぎます。最も有名なタイプは?LED(発光ダイオード)は、電気が流れると点灯する。極性はダイオードにおいて重要な役割を果たし、交流から直流への変換、信号のクリッピングやクランプ、電圧基準発生器として使用される最も有名なツェナー・ダイオードなどの用途を持つ、非常に基本的な部品である。
5.トランジスタ:強力なアンプとスイッチ
トランジスタは電子機器の小さなエンジンのようなものだ。主に、信号の増幅とスイッチングの2つの用途で使用される。増幅現象はアナログ的な性質を持っており、連続的な信号がその基本値から引き上げられる。一方、スイッチングはデジタル的なものである。回路のスイッチングには、ON(論理1)かOFF(論理0)の2つの条件しかない。トランジスタは、計算を行うあらゆる電子回路で使用されています。
6. 集積回路(IC)箱の中の頭脳
集積回路(ICs)は、回路全体を1つのパッケージに押し込んだものである。前述の5つのコンポーネントを1つのブラックボックスにパッケージしたものだ。通常、最近のICエンジニアリングはVLSI設計と呼ばれることがある。つまり、回路を作り、それを小さなチップの中にナノスケールで実装することである。ICにはさまざまなタイプがあり、用途に応じて使い分けることができる。例えば 例えば、OPAMP IC、ADC IC、DAC IC、LOGIC GATE ICなどである。
7. スイッチ:最もシンプルな制御メカニズム
スイッチは回路の「オン・オフ」ボタン。シンプルだが、とても必要なものだ!トグルから押しボタンまで、スイッチによって、回路の一部に電流が流れるタイミングを制御することができます。これらは、ユーザーが手動で選択または切り替えなければならない機械的なユニットです。最もシンプルなスイッチとしては、壁に取り付けられたスイッチ・ボード・パネルがあります。スイッチの種類とPCB固有のスイッチに関する詳細ガイドをご覧ください。
8.リレー:魔法の電気スイッチ
リレーは、低電力の信号が高電力の信号を制御する電磁スイッチである。機械工学と電気工学を組み合わせたもので、コイル内の電磁界が2本の導線を押し合うことで接続する。
例えば、小さな電池を使ってランプを点灯させたいとします。リレーが必要だ。電池は、リレー内部のコイルに通電することで、リレー内部の2つの端子間を高電圧で接続するために使用される。リレーは基本的に、立ち上がることなく遠隔操作できるスイッチなのだ。
9. ヒューズ:安全カード
ヒューズは回路を守る最後の砦のようなものです。電流が安全なレベルを超えて急増すると、ヒューズは接続を切断することで自身を犠牲にし、コンポーネントの損傷(またはそれ以上)を防ぎます。ヒューズは、過電流が回路を破壊するのを防ぐため、ほぼすべての電源装置で使用されています。
プロからのアドバイス:回路がヒューズを飛ばし続けている場合、それは「ここがおかしいよ!」と丁寧に教えてくれているのです。
10. 変圧器:電圧コンバーター
変圧器は、電圧をあるレベルから別のレベルに変える、電気界の力持ちです。電源装置には欠かせないもので、コンセントからの高圧交流を扱いやすい低圧交流に変換するのに役立っている。トランスはまた、回路の異なるセクションを分離する重要な役割を果たす。トランスは、2つの信号を他の回路から分離してカップリングするために使用できます。
結論:
まとめると、これらの必須電子部品を理解することは、簡単なプロジェクトから複雑なシステムまで、あらゆる回路やガジェットを構築するための第一歩です。抵抗器やコンデンサからICやトランスに至るまで、それぞれの部品には明確な役割があり、回路がスムーズかつ確実に機能するようになっています。電流コントローラーとしての抵抗器、エネルギー貯蔵のためのコンデンサー、方向を制御するダイオード、遠隔スイッチングのためのリレーなどの基本を学ぶことで、トラブルシューティング、イノベーション、そして自信に満ちた創造ができるようになります。
これらの基本コンポーネントをマスターすることは、高度なエレクトロニクスの基礎を築くだけでなく、私たちが毎日使っているデバイスがどのように動作しているかをより深く理解することにもつながります。そのため、次にデバイスを分解したり、新しい設計をいじったりするときには、それぞれの部品がパズルにどのように組み合わされているかをしっかりと理解することができます。エレクトロニクスのプロになるための足がかりとなるのです!
学び続ける
72個のLEDを搭載した精密腕時計の設計:JLCPCBのSMT実装で製作する直径40 mmの円形PCB
要点 本事例では、直径40 mmの円形PCBを用いた72個のLEDを搭載する腕時計の設計と製作を紹介します。JLCPCBのSMT実装サービスによって70個以上の0603サイズLEDの手はんだ付けを省き、ENIG表面処理で実装に適した平坦性を確保しました。また、マウスバイト付きの分離タブを使用する面付けにより、円形基板の自動実装に対応しています。EasyEDAでの回路図作成から、ファームウェアの最適化、市販のステンレス製ケースへの組み込みまで、一連の開発工程を解説します。 開発の背景と目的 独自のウェアラブル機器の開発は、電子工作の中でもやりがいがあり、同時に難しい分野です。市販のスマートウォッチがOLEDディスプレイや高性能プロセッサを採用する一方、オープンソースプロジェクトの制作者Taifur氏は、シンプルな構成とすっきりした外観を目指した「LED Round Watch」を開発しました。 基本構想はシンプルですが、実現には工夫が必要でした。72個のSMD LEDを円形に配置し、ATmega328Pマイコンと高精度なリアルタイムクロック(RTC)で制御する腕時計です。 72個のLEDを放射状に配......
基板の種類を初心者向けに解説|用途別・構造別の違いをわかりやすく紹介
電子工作や製品開発で使われる「基板」にはいくつかの種類があります。しかし、たくさんの種類があると逆に「どうやって使い分ければいいの?」と感じると思います。 この記事では、基板の種類について「材料」「構造」「用途」の観点からやさしく整理します。 基板とは?初心者が最初に知っておきたい基本 電子機器に使われている「基板」は、電子部品を取り付けて電気的につなぐための土台です。配線を整理し、機器を小型化・安定動作させることができます。 基板は家電、PC、スマートフォン、LED機器など幅広く使われています。「基板の種類」について知ることで、用途に合った選定がしやすくなります。 基板の種類はどう分類される? 基板の分類は、いくつかの視点があります。 代表的なのは次の2点です。 材料による違い:基板がどの材料からできているか 層数による違い:基板の配線が何層に分かれているか 例えば、強度や価格を重視するか、小型化や曲げやすさを重視するかで最適な基板は変わります。 代表的な基板の種類一覧 ・ガラスエポキシ基板 ガラスエポキシ基板(FR-4)は、強度と絶縁性のバランスが良く、最も一般的な基板です。汎用性に優れていて......
プリント基板とは?電子工作で便利な理由を実例付きで解説!
電子工作をしていると、最初はブレッドボードで回路を組むことが多いと思います。LEDを光らせたりセンサーを動かしたりするだけなら、ブレッドボードでも十分楽しめます。 でも、少し慣れてくると、「配線がごちゃごちゃしてきた」「ケースにきれいに収めたい」と感じる場面が出てくると思います。そんなときに役に立つのがプリント基板です。 この記事では、プリント基板とはなにか、ブレッドボードやユニバーサル基板との違い、実際にプリント基板で作れるもの、そして基板を作る基本的な流れまで、ション新車向けにわかりやすく解説します。 プリント基板とは プリント基板とは、電子部品を取り付けて、部品同士を電気的につなぐための土台の板です。PCB(Printed Circuit Board)とも呼ばれます。 ブレッドボード・ユニバーサル基板との違い https://pixabay.com/photos/integrated-circuit-computer-arduino-441294/ ブレッドボードやユニバーサル基板は、部品を配置した後にワイヤーを使い、自分で配線します。一方、プリント基板では、あらかじめ基板上に銅の配線パター......
PIDI-BOX01: JLCPCBがRaspberry Pi Zero 2WでモジュラーDINレールコントローラを可能にした方法
Raspberry Pi Zero 2Wによるガーデン灌漑の自動化:固定I/Oでは不足するとき 4年前、豊富なハードウェア開発経験を持つドイツ人の電子設計エンジニア、ヴォルフガング・マンスフェルド氏は、自宅のガーデン灌漑を自動化する商用ソリューションを探していました。しかし、自身のニーズに合うものは見つかりませんでした。そこで、自分で作ることにしたのです。 最初のプロトタイプは動作しましたが、PCBの製造コストが高く、イテレーションを続ける大きな障壁となっていました。そんな中、JLCPCBをKiCadコミュニティ経由で発見し、プロジェクトは新たな次元へ。Raspberry Pi Zero 2Wを基盤とした、完全にモジュラーでオープンソースのDINレールコントローラ「PIDI-BOX01」が誕生しました。 PIDI-BOX01 モジュラーDINレールコントローラ(Raspberry Pi Zero 2W搭載)をJLCPCBで製造 課題:成長が必要な灌漑システム 自動ガーデンは一度に完成しません。最初は2つの電磁弁から始まり、湿度センサーを追加し、温度プローブを足し、気づけば10個のデバイスを制御する......
4層基板と2層基板の違いとは?|用途別の選び方を初心者向けに解説
基板設計を始めると「2層基板で足りるのか、4層基板が必要なのか」という判断に迷うことがあるでしょう。 4層基板はコストが上がる一方、信号品質やEMI対策に大きなメリットがあるのです。 今回は、2層基板と4層基板の構造の違いから、用途別の選び方まで具体的な判断基準を解説します。 2層基板と4層基板の基本的な違い 2層基板は表面と裏面の2つの銅層で構成されており、すべての配線をこの2層に収める必要があります。構造がシンプルなため製造コストが低く、幅広い用途で使われる標準的な選択肢です。 4層基板は表裏2層に加え、内層に2層を持つ構成です。一般的なスタックアップは「信号層/グランドプレーン/電源プレーン/信号層」の4層構造で、内層の電源・グランドプレーンが信号品質の安定に大きく貢献します。コストは2層基板と比較して1.5〜2倍程度になりますが、得られる性能向上は設計の自由度を大きく広げます。 2層基板が向いているケース シンプルな回路・低速信号 LEDドライバ・温度センサー・単純なマイコン回路など、動作周波数が低くノイズの影響を受けにくい回路は2層基板で十分です。部品点数が少なく配線がシンプルであれば、......
プリント基板を自作するには?初心者向けに設計から発注までの流れを解説
「プリント基板を自分で作ってみたい」と思ったとき、最初に壁になるのが「どこから始めればいいかわからない」という問題です。実は、プリント基板の自作は設計ツールと発注サービスを使えば、初心者でも取り組めます。この記事では、基板自作の2つのアプローチと、設計から発注までの基本的な流れをわかりやすく解説します。 プリント基板の自作とは 「基板を自作する」には大きく2つのアプローチがあります。 1つ目は、銅張積層板にエッチング液を使って自宅で基板を手作りする方法です。手軽に試せる反面、精度に限界があり、細かい配線や両面基板の製作は難しくなります。 2つ目は、設計ツールで回路と配線を設計し、製造業者に発注して高品質な基板を作る方法です。現在はJLCPCBのような格安製造サービスが普及しており、少量・低コストでプロ品質の基板を手に入れられます。初心者には**「設計して発注する」**方法が現実的でおすすめです。 自作に必要なもの プリント基板を自作する際に必要なものを紹介します。 設計ツール(EasyEDA・KiCad) 基板設計には専用のCADツールが必要です。初心者に特におすすめなのがEasyEDAです。ブラ......