逐次積層が優れたHDI PCBを実現する理由
2 min
- 高度なPCB技術における順次積層の役割
- 順次積層プロセスのステップバイステップ
- 高性能HDI設計のための主な利点
- 製造上の課題と専門的な解決策
- 順次積層におけるJLCPCBの専門知識
- よくある質問(FAQ)
スマートフォンメーカーが、クレジットカードサイズの基板にどのようにして何千もの接続を詰め込んでいるのか、疑問に思ったことはありませんか?そのプロセスは「順次積層」と呼ばれ、PCBを層ごとに製造するために使用される多サイクルプロセスであり、1回のプレス工程では実現できないマイクロビア構造と配線密度を実現します。これがなければ、私たちが日常的に使用する洗練された高性能エレクトロニクスは、現在のようには存在しなかったでしょう。データレートが25Gbps/チャンネルを超え、コンポーネントピッチが0.4mm未満に縮小される中、従来のスルーホールのみの多層基板 はすぐにスペース不足に陥ります。ファインピッチのBGAでは、ファンアウト、クリーンな信号の維持、競争力のある基板サイズの維持のために、ブラインドビア、埋め込みビア、スタックドマイクロビアが必要です。

これらすべてを可能にするのが順次積層であり、次のHDIプロジェクトを計画する際の成功の鍵となります。その仕組みを理解するために、本日は順次積層プロセス全体、すなわちコアの製造とレーザードリル、材料の選定、プレス機の設定について概説します。配線密度、信号整合性、熱管理の利点を探り、製造上の課題を検証し、JLCPCBの高度な機能を活用して、これらの複雑な設計がどのように機能的な量産基板に変換されるかを学びます。それでは始めましょう。
高度なPCB技術における順次積層の役割
順次積層とは何か、標準的な積層との違い
通常の多層PCB製造では、すべての銅層、プリプレグシート、コアラミネートを単純に重ねて一度だけプレスします。その結果、基板を完全に貫通するスルーホールビアのみが残ります。基板全体の厚さをドリルで貫通せずに、隣接する2つの層の間にドリルで穴を開けることはできません。順次積層は、基板を繰り返し積層することでこの問題に対処します。通常は2回、6回、またはそれ以上です。各プレス後にドリル加工とメッキを行うことで、ブラインドビア(外層から外層へ)、埋め込みビア(内層から内層へ)、そして隣接する層を接続するための小さなマイクロビア(レーザードリル加工、直径約75~150ミクロン)を作成します。

HDIビルドアップ構成は、業界ではX+N+X表記で議論されています。2+N+2スタックは、一方に2つのビルドアップ層、もう一方に2つの層があることを意味します。HDIの設計標準(IPC-2226)は、6つのタイプのHDIを定義しています。タイプIおよびIIは、修正された一般的なプロセスで実現できる場合がありますが、タイプIIIからVIは、スタックドおよび千鳥状のマイクロビア設計のため、順次積層が必要です。プレスサイクルは、約180~200度の温度、250~400 PSIの圧力、50mbar未満の真空下で行われ、製造時間は約2~4時間です。
高密度相互接続(HDI)基板に不可欠な理由
HDI基板は、0.75:1から1:1のアスペクト比のマイクロビアに依存しており、これは各積層工程の後にドリル加工とメッキを行うことでのみ達成できます。最新のアプリケーションプロセッサBGA(ボールピッチ0.4mm)を考えてみてください。従来のスルーホールビアでこれらの信号を配線しようとすることは、幾何学的に不可能です。ビア・イン・パッド方式のマイクロビアを使用した順次積層では、各BGAパッドが充填されたマイクロビア上に直接配置され、信号は内層にクリーンに落ちるため、50~75ミクロンもの細い配線幅が可能になります。最も高度なバリエーションはエブリレイヤーインターコネクト(ELIC)であり、すべての層が積層されるまで、ペアごとに積層を繰り返します。スマートフォンは世界のHDI PCB生産量の約50~60%を消費しており、メイン基板は2+N+2または3+N+3設計で製造されています。
順次積層プロセスのステップバイステップ
層のビルドアップ、ドリル加工、メッキサイクル
順次積層プロセスは、正確で反復可能なシーケンスに従います。以下は、典型的なHDI製造フローの最初から最後までの流れです。

- コア製造:両面コアをイメージング、エッチング、剥離し、AOI検査を行います。
- コアドリル加工とメッキ:内層を接続する埋め込みビアの場合、これらを機械的にドリル加工し、電気メッキを施した後、ビルドアップ層を追加します。
- 最初のビルドアップ積層:プリプレグと銅箔を、真空(50mbar未満)、熱(180~185℃)、圧力(250~400 PSI)下でコアの両面にプレスします。
- マイクロビアのレーザードリル加工:UVレーザー(355nm)は100ミクロン未満のマイクロビアをドリル加工し、CO2レーザーは100~150ミクロンのマイクロビアを処理します。
- デスミアとメッキ:過マンガン酸塩またはプラズマで壁面を洗浄して樹脂残留物を除去し、無電解銅でシード処理した後、電気メッキで最低20~25umの厚さにします。
- イメージングとエッチング:このプロセスでは、レーザーダイレクトイメージング(LDI)を使用してビルドアップ層に回路パターンを形成し、その後エッチングします。
- 追加のビルドアップ層に対して繰り返し:ステップ3~6を、追加される各ビルドアップ層に対して繰り返します。3+N+3基板は、このシーケンスを各面で3回通過します。
- 最終処理:最後のステップは、スルーホールのドリル加工、表面仕上げ、ソルダーマスク、シルクスクリーン、そして100%電気テストを実施して基板を完成させることです。
精度のための材料選定とプレスパラメータ
ラミネートが複数の熱サイクルに耐えなければならないため、材料選定は非常に重要です。設計者は、Tgが170~180℃、Tdが340℃以上のFR-4グレードを選択する必要があります。Z軸CTEは3.5%未満であるべきで、繰り返しのプレスやリフロー中にマイクロビアにかかる応力を最小限に抑えます。高速アプリケーション向けには、パナソニックのMegtron 6(Dk約3.4、Df約0.002)のような低Dk/Df材料が、標準的なFR-4(Dk 4.2~4.5、Df 0.017~0.025)と比較して信号損失を劇的に低減します。
| パラメータ | 標準FR-4 | 高Tg FR-4 | Megtron 6 |
|---|---|---|---|
| Dk(1GHz時) | 4.2 - 4.5 | 4.2 - 4.5 | 約3.4 |
| Df(1GHz時) | 0.017 - 0.025 | 0.015 - 0.020 | 約0.002 |
| Tg(℃) | 130 - 140 | 170 - 180 | 185+ |
| Td(℃) | 310 - 340 | 340 - 350 | 410+ |
高性能HDI設計のための主な利点
より高い配線密度と小型フォームファクタ
マイクロビアのパッドサイズ(250~350ミクロン)は、スルーホールビア(500~700ミクロン)と比較してはるかに少ないスペースしか消費しません。ビア・イン・パッド設計は、基本的にBGAパッド上のファンアウト配線を排除します。これは、現在のプロセッサやFPGAが採用する0.4~0.5mmピッチのパッケージにおいて非常に重要です。ビア・イン・パッドがなければ、多くのファインピッチパッケージは、実用的な基板サイズでは配線不可能でしょう。

層数の削減による節約は現実的です。スルーホール設計の場合、HDIマイクロビアに移行することで、通常12層設計を8層に削減できます。スマートフォンの平均的なメイン基板では、通常2+N+2または3+N+3のスタックアップで8~12層が採用され、ビルドアップ層のライン&スペースは50/50ミクロンであり、これは通常の基板と比較して2倍の密度です。
順次積層による主な密度の利点は以下の通りです:
- マイクロビアパッド(250~350ミクロン)対スルーホールパッド(500~700ミクロン)により、BGAパッド間の配線チャンネルが2~3倍解放されます。
- ビア・イン・パッドはファンアウト配線を排除し、0.4~0.5mmピッチのBGAに不可欠です。
- 同等のスルーホール設計と比較して、層数を30~50%削減できます。
- 基板面積を30~60%削減でき、スペースに制約のあるアプリケーションで決定的な利点となります。
- ファイン配線能力:ビルドアップ層で50/50ミクロンのライン/スペース、標準層で100/100ミクロン。
改善された信号整合性と熱管理
順次積層は、測定可能な実際の信号整合性の改善を提供します。標準的な基板で未使用層を貫通するスルーホールビアは、高周波で共振するスタブを生み出します。1mmの小さなスタブでも約37.5GHzで共振し始め、より低い周波数でも信号を劣化させます。しかし、ブラインドマイクロビアは必要な層にのみ接触するため、スタブは排除されます。マイクロビアの寄生容量とインダクタンスは劇的に低くなります:容量0.02~0.05 pF、インダクタンス0.05~0.1 nH(スルーホールビアは容量0.3~0.7 pF、インダクタンス0.3~1.0 nH)。これにより、標準的な多層基板よりも5~10%低いインピーダンス公差が実現します。
| パラメータ | スルーホールビア | マイクロビア(HDI) |
|---|---|---|
| 寄生容量 | 0.3 - 0.7 pF | 0.02 - 0.05 pF |
| 寄生インダクタンス | 0.3 - 1.0 nH | 0.05 - 0.1 nH |
| インピーダンス公差 | +/- 10-15% | +/- 5-10% |
| スタブ共振リスク | 5GHz以上で顕著 | 排除 |
順次積層は熱管理にも利点があります。より連続的なグランドプレーンと電源プレーンにより、グランドバウンスとEMIが低減されます。高密度のサーマルマイクロビアアレイを発熱部品の直下に配置できるため、まばらなスルーホールサーマルビアパターンと比較して、熱抵抗を30~50%低減できます。
製造上の課題と専門的な解決策
アライメント精度と位置合わせ制御
まず、各プレスサイクルは位置ずれのリスクを伴います。4~6サイクルにもなると、わずかな位置合わせ誤差でも累積する可能性があり、仕様は厳しく、HDIの公差は標準で±25~50ミクロンです。IPC-6012Eクラス3は±50ミクロンを指定しており、複数サイクルにわたって余裕はほとんどありません。

メーカーは、X線アライメントシステム(精度±10~15ミクロン)とLDIシステム(±5~10ミクロン)でこれに対処します。ラミネートはサイクルごとに軸あたり0.02~0.05%収縮するため、各材料とスタックアップ構成の測定された収縮データに基づいて、アートワークを事前にスケーリングする必要があります。
デラミネーションの回避と均一な厚さの確保
PCB愛好家やプロフェッショナルにとっての悩みの種はデラミネーションです。プレスサイクルはボンドラインに熱応力を課し、吸湿、不完全な硬化、表面汚染、そしてこれらすべてのプレスの結果としての熱が問題となります。そのため、材料は50%RH未満で保管し、105~120℃で数時間プリベークします。水分は0.15%未満に保つ必要があります。銅の接着処理は、IPC-6012Eクラス3の最小値0.7 N/mmをはるかに超える、1.0 N/mm以上のピール強度を目標とします。熱的信頼性は、288℃で10秒間の6回のはんだフロートサイクルによって検証されます。Tdは340℃を超えている必要があり、誘電体厚さの公差は±10~15%に保たれます。
順次積層におけるJLCPCBの専門知識
高度な多段プレスとレーザードリル加工能力
私は電子工学のコースでHDI基板について学びましたが、JLCPCBがどのようにこの難しい作業を行っているかは非常に興味深いものです。彼らは真空積層プレスを採用しており、温度と圧力を段階的に制御することで、硬化が均一に進み、誘電体も均一に保たれます。また、UVおよびCO2レーザードリル加工装置を備えており、100ミクロンもの小さなマイクロビアを穿孔できます。これは、基板により多くのものを実装する上で非常に重要です。

同施設は、3+N+3までのビルドアップ構成に対応可能であり、つまり、層を真っ直ぐに積み重ねることも、千鳥状やオフセットして積み重ねることもできます。IPC-2226仕様はスタックアップに関して近年多く議論されていますが、実際の工場がスタックド、千鳥状のマイクロビア、さらには必要に応じて銅充填まで、すべてのバリエーションを処理しているのを見るのは喜ばしいことです。
信頼性の高いHDI生産のための厳格な品質管理
各イメージングおよびエッチングプロセスの後、次の層で覆われる前に、10~20ミクロン解像度で欠陥を捉えるAOIを通過します。その後、X線検査で位置合わせが正しく行われ、マイクロビアが必要な品質であることを確認します。さらに確実性を高めるために、テストクーポンを切り出してマイクロ断面検査を行い、銅の厚さ、誘電体の均一性、接着の完全性をチェックします。つまり、実験室のレポートで読んだすべての項目です。
完成したすべての基板は100%電気テストされ、TDRインピーダンステストを使用して、制御インピーダンス配線が±5~10%以内に保たれていることを確認します。同工場はISO 9001認証を取得し、ULメーカーとして登録されており、IPCクラス2およびクラス3の生産基準を満たしています。そのため、このプロセスが主要なプレーヤーによってすべてテストされていることを確信できます。
プロトタイプから量産までのスケーラブルなソリューション
プロトタイプを作成する場合、最小5枚から作成できます。しかし、設計が完了すれば、フルボリューム生産に拡大する準備が整っています。オンラインの即時見積もりツールを使用すると、任意のHDIスタックアップのおおよその価格がわかり、DFMレビューは製造上の問題を解決する方法を提供します。例えば、PCB設計を一学期学んだ後で遭遇するであろうマイクロビアのアスペクト比や位置合わせ公差などを考慮してくれます。また、HASL、ENIG、OSP、イマージョンシルバー、イマージョンティンなど、さまざまな表面仕上げも提供しています。お客様の要件に最も適したものを選択できます。
設計が標準的なPCBの限界を超えており、より高度な機能が必要な場合、JLCPCBでは順次積層がその道筋となります。順次積層は、現代のHDI PCBを可能にする方法であり、各プレスサイクルの間にドリル加工とメッキを行いながら、基板を段階的に製造します。これにより、お客様のプロジェクトに必要なマイクロビア、ブラインドビア、埋め込みビア、ビア・イン・パッド、そして微細な配線形状が実現します。フラット積層よりも少し難しく、確かにコストもかかりますが、層数の削減、基板の小型化、優れた電気的性能といった利点は、ハイテク設計に不可欠な要素となっています。

よくある質問(FAQ)
Q1: PCB製造における順次積層とは何ですか?
順次積層は、PCBを層ごとに構築し、各プレスサイクルの間にドリル加工とメッキを行う多サイクル製造技術です。
Q2: 典型的なHDI PCBには何回の積層サイクルが必要ですか?
サイクル数はビルドアップ構成によって異なります。1+N+1設計では、片面あたり1回の追加積層サイクル(合計2回の追加サイクル)が必要です。2+N+2では片面あたり2回、3+N+3では片面あたり3回必要です。
Q3: スタックドマイクロビアと千鳥状マイクロビアの違いは何ですか?
スタックドマイクロビアは、複数のビルドアップ層にわたって互いの真上に直接配置され、その上のビアにしっかりとした着陸パッドを提供するために、下層のビアを銅で充填する必要があります。千鳥状マイクロビアは、連続する層でオフセットされ、直接積み重ねるのではなく、中間の銅パッドを介して接続します。
Q4: 順次積層は標準的なPCB製造よりもなぜ高価なのですか?
コスト増加は複数の要因によるものです:追加のプレスサイクル(各サイクルで2~4時間追加)、レーザードリル加工装置と時間、追加のイメージングとメッキ工程、より厳しい位置合わせ要件、各段階でのより集中的な検査。各順次サイクルは、製造コストに約15~30%を追加します。
Q5: HDI PCBの順次積層に最適な材料は何ですか?
ガラス転移温度が150~180℃、分解温度が340℃以上の中~高Tg FR-4が標準的な選択肢です。高速設計には、パナソニックのMegtron 6(Dk 3.4、Df 0.002)やIsola IS415のような低損失材料が好まれます。
学び続ける
標準的なPCB厚さのナビゲーション:PCBプロトタイプに最適な厚さを選択するためのステップバイステップガイド
プリント基板(PCB)の厚さは小さな詳細のように思えるかもしれませんが、電子機器の性能と信頼性に重要な役割を果たします。標準的なPCB厚さは業界の標準となり、機械的安定性、電気的性能、熱管理、部品互換性に影響を与える多くの利点を提供します。この記事では、PCBの厚さの違いがなぜ重要なのかを詳しく見ていき、特定の用途に適した厚さを選択するためのガイドを提供します。これにより、デバイスの信頼性が向上し、性能が強化されます。 標準的なPCB厚さとは? 標準的なPCB厚さとは、回路基板で一般的に使用され、好まれる厚さを指します。公式な単一の標準はありませんが、業界で広く採用されている一般的なサイズがあります。歴史的に、標準的なPCB厚さは1.57 mm(約0.062インチ)であり、これは初期の基板製造で使用されたベークライトシートのサイズに由来します。より薄い厚さのオプションが利用可能であるにもかかわらず、この標準は確立された歴史と既存の製造プロセスとの互換性により、今でも一般的な選択肢となっています。現在では、0.031インチ(0.78 mm)、0.062インチ(1.57 mm)、0.093インチ(2.......
PCB基礎1:プリント基板(PCB)入門
「PCB基礎」シリーズの第一弾へようこそ。このシリーズでは、プリント基板(PCB)の基本的な側面と、現代のエレクトロニクスにおけるその重要な役割について探求していきます。この記事では、PCBの重要性を掘り下げ、PCBを構成する複雑な部品と構造を明らかにし、設計プロセスとそれがPCB製造に与える大きな影響について紹介します。 PCB技術の核心に迫り、それが私たちが日常的に頼るデバイスをどのように動かしているのかを発見する準備をしましょう。 現代のエレクトロニクスにおけるPCBの重要性: 急速に進化する現代のエレクトロニクスの世界において、PCBは私たちの生活に不可欠となったデバイスを実現する上で極めて重要な役割を果たしています。その重要性を探ってみましょう。 複雑な機能の実現: PCBは電子機器の基盤として機能し、さまざまな部品の統合を可能にし、私たちが頼りにしている複雑な機能を実現します。 性能と信頼性の向上: レイアウトを慎重に設計し、回路を最適化することで、PCBは効率的な信号の流れを確保し、干渉を最小限に抑え、今日の要求の厳しい電子システムにとって不可欠な信頼性の高い性能を提供します。 製造......
PCBの標準的な厚さとは?
プリント基板(PCB)は電子機器の基盤であり、電子部品を支える基板として機能します。PCB設計において、厚さはいくつかの重要なプロセスに影響を与えるため、重要なパラメータです。基板の機械的性能だけでなく、電気的特性、加工性、コストにも影響を及ぼします。一般的なPCBの厚さは1.6mmですが、さまざまな目的に適したさらに多くのオプションがあります。PCBの厚さに関するルールと、それを破っても問題ない状況を理解することで、設計者は回路基板が意図したとおりに機能するように決定を下すことができます。 次のプロジェクトでさまざまなPCB厚さのオプションを検討したい場合は、JLCPCBで注文する際に簡単にカスタマイズできます。インスタントオンライン見積もりでは、複数の厚さの価格とリードタイムを比較できます。 標準的なPCBの厚さとは? 1.6mm(0.063インチ)が最も一般的な標準PCB厚さです。この寸法は、強度、製造性、およびほとんどの電子アセンブリとの互換性のバランスが取れているため、業界標準となっています。これらは、PCBアセンブリ でも広く使用されています。1.6mmの基板は、取り扱いには十分な剛性......
FR4 PCB 徹底ガイド:材料の真実、実際の仕様、そして使用すべき(または避けるべき)タイミング
FR-4は秘密のコードではなく、文字通り難燃性(グレード4)を意味します。PCB用語では、FR-4はガラス強化エポキシ積層板に対するNEMA(全米電気工業会)のグレード指定です。これは、難燃性添加剤を含むエポキシ樹脂で結合された織りガラスクロスの複合材と言えます。「FR」は難燃性(Flame Retardant)を意味しますが、これが自動的にUL94 V-0認証を意味するわけではないことに注意してください。単に、樹脂が発火した場合に自己消火するように配合されていることを示します。FR-4は1968年にNEMAによって命名され、それ以来、難燃性の臭素化エポキシにより、G-10などの古いグレードに取って代わりました。 NEMA FR-4グレードの説明: NEMA LI-1規格はFR-4を「工業用積層熱硬化性製品」と定義しており、1999年から軍事仕様(MIL-I-24768)と調和されています。これは基本的に、基板がFR-4の指定を受けるためには、製造元の仕様(MIL-I-24768)に従って、特定の機械的、熱的、および難燃性の要件を満たさなければならないことを意味します。FR-5やFR-6などの他の......
PCB用接着剤:種類、用途、および回路基板実装における最適な代替品
プリント基板は、そのコンポーネントを固定するためにはんだだけを使用するわけではありません。PCB用接着剤、つまり回路基板用接着剤は、過酷な条件下で層とコンポーネントを一緒に接着します。優れた接着剤は、組み立て中に部品を所定の位置に保持し、電気的に絶縁し、湿気を封止し、発熱するチップから熱を拡散させるのに役立ちます。実際、接着剤はマイクロコンポーネントの緩みや位置ずれを防ぐことで、性能にとって非常に重要です。言い換えれば、適切な接着剤は、過酷な使用中にデバイスの電子部品というパズルを確実に接着し続けるのです。 PCBの信頼性と性能における接着剤の役割 耐久性は、ほとんどの場合、静かに評価されるものであり、それはPCB用接着剤のほとんどにも当てはまります。それらは、私たちが日常的に使用するガジェットを、環境からの振動や湿気から守るのに役立ちます。車や飛行機の電子機器では、部品が過酷な条件に耐えられるようにします。また、落下に耐え、信頼性を延長するのにも役立ちます。PCB用接着剤は、電子機器の小型化にも貢献しています。最も小さなチップでさえも強力に保持することで、接着剤は小さな基板にさらに多くの機能を持......
PCBにおけるリターンパスの最適化:高速設計におけるノイズ最小化と信号完全性最大化の戦略
すべてのPCB設計者が前腕に(もちろん比喩的に)刻み込むべき基本的な真実があります。それは、すべての信号電流にはリターン電流が必要であるということです。低インピーダンスの経路を提供するために時間をかけなければ、電流は利用可能なものは何でも探し求めることになり、非常に望ましくないホットスポットが発生することになります。電流ループという概念全体が、リターンをこれほど困難にしている理由です。基本的に、信号がポイントAとポイントBの間を通過するとき、ループが形成されます。信号は一方向に進み、リターンはポイントBとポイントAの間を反対方向に進みます。通常はグランドプレーンまたは使用している基準プレーンを通過します。 ループ面積は、インダクタンス、信号が影響を受ける程度、およびそれが生成するEM放射の量を決定します。損傷のないグランドの真上にある信号トレースを考えてみてください。タイトで小さなループでは、低インダクタンス、実質的にゼロの放射、および高いノイズ耐性が得られます。リターンパスが分断または分割されている場合、大きくて曲がりくねったループは、高インダクタンス、より多くの放射、およびノイズの多い信号をも......