This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

プリント基板のシルク印刷とは?文字・記号の役割や設計時の注意点を解説

初出公開日 Nov 17, 2026, 更新日 Nov 17, 2026

1 min

目次
  • シルク印刷とはなにか
  • シルク印刷の役割
  • シルク印刷にはどのような内容を記載するのか
  • シルク印刷はどのように作られるのか
  • シルク印刷設計の注意点
  • 電子工作でもシルク印刷は重要
  • JLCPCBなどのPCB製造サービスでも標準対応
  • まとめ

 プリント基板(PCB)を見ると、部品番号や極性マーク、メーカー名などの文字が印刷されていることがあります。これらの文字や記号は「シルク印刷」と呼ばれ、基板の組立や保守を効率化するために重要な役割を果たしています。

  電子回路そのものには直接関係しないように見えますが、シルク印刷があることで部品実装ミスやメンテナンス時のトラブルを大幅に減らせます。この記事では、シルク印刷の概要や役割、設計時の注意点について解説します。

シルク印刷とはなにか

2026111707

 シルク印刷とは、PCB表面に文字や記号を印刷する工程のことです。英語では「Silkscreen」や「Legend」と呼ばれることがあります。一般的なプリント基板では、部品配置図や型番、極性マークなどがシルク印刷で表示されています。緑色の基板では白色インクが使われることが一般的です。最近の基板では白色だけでなく、

  • 黒色
  • 黄色
  • 青色
  • 赤色

などのシルク印刷を選択できる場合もあります。シルク印刷そのものは電気信号を流すものではなく、あくまで情報表示のために使用されます。

シルク印刷の役割

 シルク印刷にはいくつかの重要な役割があります。

部品の配置を分かりやすくする

 最も基本的な役割は、電子部品を正しい位置へ実装しやすくすることです。例えば、

  • R1(抵抗)
  • C1(コンデンサ)
  • U1(IC)
  • D1(ダイオード)

などの部品番号を印刷しておくことで、組立作業が容易になります。特に大型基板では必須ともいえる機能です。

極性ミスを防ぐ

 電子部品の中には向きを間違えると正常動作しないものがあります。代表例として、

  • 電解コンデンサ
  • LED
  • ダイオード
  • トランジスタ
  • IC

があります。シルク印刷によって向きを明示することで実装ミスを防止できます。

メンテナンス性を向上させる

 不具合調査や修理を行う際にもシルク印刷は役立ちます。部品番号が印刷されていることで、「R15を交換する」「U3周辺を確認する」といった指示が容易になります。産業機器や長期間運用される機器では特に重要です。

シルク印刷にはどのような内容を記載するのか

2026111708

 基板によって異なりますが、一般的には次のような情報が記載されます。

部品番号(Reference Designator)

 最もよく使用される情報です。例えば、

  • R:抵抗
  • C:コンデンサ
  • D:ダイオード
  • Q:トランジスタ
  • U:IC

などの分類が行われます。

極性マーク

 LEDや電解コンデンサなどでは極性が重要です。プラスマークやカソードマークなどを表示しておくことで実装ミスを防げます。

コネクタ名

 コネクタ部分には、

  • USB
  • UART
  • I2C
  • POWER
  • GPIO

などの名称が印刷されることがあります。デバッグ時に非常に便利です。

製品情報

 製品名やバージョン情報を印刷するケースもあります。例えば、

  • Rev1.0
  • Rev2.1
  • Project Name

などです。 試作基板の管理にも役立ちます。

シルク印刷はどのように作られるのか

 昔は実際にシルクスクリーンを用いて印刷していたため、シルク印刷という名称が生まれました。現在では多くの場合、

  • インクジェット方式
  • スクリーン印刷方式
  • 写真転写方式

などが利用されています。設計データに含まれるシルクレイヤー情報をもとに、自動で印刷されるのが一般的です。PCB設計ソフトでは専用のシルクレイヤーを編集できます。

シルク印刷設計の注意点

 シルク印刷は自由に配置できるように見えますが、いくつか注意点があります。

パッドに重ねない

 シルク印刷がパッド上に重なっていると、製造時に自動で削除される場合があります。意図した表示にならないことがあるため注意が必要です。

文字サイズを小さくしすぎない

 小さすぎる文字は製造後に読めなくなります。基板メーカーごとの最小文字サイズを確認することが重要です。

部品に隠れないようにする

 大型部品の真下に部品番号を配置すると、完成後に見えなくなってしまいます。保守性も考慮して配置する必要があります。

向きは統一する

 部品番号や文字の向きはできるだけ統一すると視認性が向上します。基板を回転させながら読まなければならない配置は、組立作業や保守作業の効率を下げる原因になります。

電子工作でもシルク印刷は重要

 個人製作のPCBでもシルク印刷は大きな効果があります。例えばArduinoやESP32を使ったオリジナル基板では、

  • GPIO番号
  • 電源端子
  • 通信端子
  • コネクタ名称

などを印刷しておくことで使いやすさが大幅に向上します。試作段階では不要に見えても、後から見返した際に役立つことが多い部分です。

JLCPCBなどのPCB製造サービスでも標準対応

 現在のPCB製造サービスでは、シルク印刷は標準機能として利用できます。KiCadやEagleなどでシルクレイヤーを設計しておけば、そのまま基板へ印刷できます。また、

  • 会社名
  • ロゴ
  • QRコード
  • バージョン番号

などを配置することも可能です。見た目の品質を向上させるだけでなく、保守性や実用性の向上にもつながります。

まとめ

 シルク印刷はPCB表面に文字や記号を表示するための印刷工程です。部品番号や極性マーク、コネクタ名称などを表示することで、組立作業や保守作業を効率化できます。

 電子回路の動作には直接関係しませんが、基板の使いやすさや保守性に大きな影響を与える重要な要素です。電子工作から製品開発まで、見やすく分かりやすいシルク印刷を設計することは、品質の高いPCB設計につながるでしょう。

学び続ける