This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

ブレイクアウト基板とは?電子工作でのメリット・変換基板との違いを解説

初出公開日 Nov 18, 2026, 更新日 Nov 18, 2026

1 min

目次
  • ブレイクアウト基板とは
  • ブレイクアウト基板の役割
  • ブレイクアウト基板の構造
  • よく使われるブレイクアウト基板の例
  • ArduinoやESP32も広い意味ではブレイクアウト基板
  • 変換基板との違い
  • ブレイクアウト基板のメリット
  • ブレイクアウト基板のデメリット
  • まとめ

 電子工作をしていると、「使いたいセンサーやICが小さすぎて配線できない」「端子間隔が細かくてブレッドボードで使えない」といった問題に直面することがあります。

 近年の電子部品は小型化が進んでおり、そのままでは取り扱いが難しいものも少なくありません。そんなときに活躍するのがブレイクアウト基板です。

 ブレイクアウト基板は小型部品の端子を扱いやすい形に変換してくれるため、電子工作初心者からプロの開発者まで幅広く利用されています。この記事では、ブレイクアウト基板の仕組みやメリット、変換基板との違いについて解説します。

ブレイクアウト基板とは

2026111713

 ブレイクアウト基板とは、小さな電子部品やICの端子を扱いやすいピン配置へ引き出した基板のことです。英語では「Breakout Board」と呼ばれています。最近の半導体は、

  • QFN
  • MEMSセンサー
  • LGA
  • 無線モジュール

といったパッケージが主流ですが、そのままではブレッドボードへ接続できません。そこでブレイクアウト基板を使うことで、電子部品の信号を2.54mmピッチなどへ変換し、簡単に利用できるようになります。

ブレイクアウト基板の役割

 ブレイクアウト基板には主に次のような役割があります。

小型部品を扱いやすくする

 現在の電子部品は非常に小型化が進んでいます。 例えばMEMSセンサーや無線モジュールは数mm角しかない場合もあります。ブレイクアウト基板を使用すると、そのような部品でも一般的な配線方法で利用できます。

試作を簡単にする

 専用PCBを製作しなくても動作確認できるため、回路開発の初期段階で役立ちます。電子工作では特に大きなメリットになります。

ブレッドボードとの接続を可能にする

 2.54mmピッチのピンヘッダが実装されているものが多く、ブレッドボードへそのまま挿入できます。ArduinoやESP32との接続も容易になります。

ブレイクアウト基板の構造

 一般的なブレイクアウト基板は、電子部品の端子を扱いやすいピンへ引き出した構造になっています。VCCやGND、通信端子などがあらかじめ引き出されているため、配線するだけで利用できます。

 また、製品によっては電源回路やプルアップ抵抗、レベル変換回路などが搭載されている場合もあります。そのため、センサー本体を直接扱うよりも簡単に利用できることが特徴です。

よく使われるブレイクアウト基板の例

加速度センサー

 MPU6050やBMI270などのセンサーはブレイクアウト基板化されて販売されることが一般的です。Arduino学習キットでもよく利用されています。

温湿度センサー

 BME280やSHT31なども代表的な例です。I2C接続用のピンが引き出されているため使いやすくなっています。

GPSモジュール

 GPS受信モジュールもブレイクアウト基板として販売されています。UART接続だけで動作確認が可能です。

無線モジュール

 BluetoothやLoRaモジュールもブレイクアウト基板として提供されるケースがあります。試作開発で広く利用されています。

ArduinoやESP32も広い意味ではブレイクアウト基板

ade3db71 0ddd 4975 ab5b 721803fe5dfa

 電子工作でよく使われるArduinoやESP32の開発ボードも、広い意味ではブレイクアウト基板の一種と考えることができます。

 例えばESP32チップ単体は非常に細かい端子を持つ表面実装部品ですが、開発ボードではGPIOや電源端子が扱いやすい形で引き出されています。そのため、ブレッドボードやユニバーサル基板で簡単に利用できます。

 ただし一般的なブレイクアウト基板が「端子を引き出すこと」を主な目的としているのに対し、ArduinoやESP32の開発ボードには電源回路やUSB通信回路なども搭載されています。このため、通常は「ブレイクアウト基板」よりも「開発ボード」と呼ばれることが多いです。

変換基板との違い

 ブレイクアウト基板と変換基板は似ていますが、用途が少し異なります。

項目ブレイクアウト基板変換基板
目的部品を使いやすくするパッケージを変換する
部品実装済みの場合が多い自分で実装する
利用目的評価・開発試作・変換
電子回路搭載済みの場合あり通常はなし
 簡単にいうと、
  • 変換基板は部品を載せるための基板
  • ブレイクアウト基板はすぐ使える評価基板

という違いがあります。

ブレイクアウト基板のメリット

 電子工作では次のようなメリットがあります。

  • 配線が簡単になる
  • 試作時間を短縮できる
  • 部品を直接はんだ付けしなくてよい
  • ブレッドボードで利用できる
  • 失敗しても交換しやすい
  • データシートを読む負担を減らせる

ブレイクアウト基板のデメリット

 一方でいくつか注意点もあります。

  • サイズが大きくなる
  • 量産設計には向かない(サイズやコストが増加するため)
  • 部品単体より価格が高い
  • 最終製品では使用できない場合がある

まとめ

 ブレイクアウト基板とは、小型の電子部品やセンサーを扱いやすい形に変換した評価用の基板です。ブレッドボードやマイコンとの接続を容易にできるため、電子工作や試作開発には欠かせない存在となっています。

 特にArduinoやESP32を利用する場合は、多くのセンサーがブレイクアウト基板として販売されているため、回路設計を始める前の動作確認に最適です。専用PCBを作る前の第一歩として、ぜひ活用したい便利な基板といえるでしょう。

学び続ける