FFCとFPCの違いとは?フレキシブル配線の構造・特徴・用途の使い分けを解説
1 min
- FFCとは
- FPCとは
- FFCとFPCの違い
- FFCの特徴
- FPCの特徴
- FFCとFPCの主な用途
- FPC基板と通常PCBの違い
- 電子工作でFFCやFPCを扱うことはあるのか
- PCB設計との関係
- まとめ
ノートパソコンやプリンター、デジタルカメラなどの電子機器を分解すると、薄いフィルム状の配線が使われていることがあります。こうした配線にはFFCやFPCが利用されており、省スペース化や可動部への配線を実現する重要な役割を担っています。
一見するとよく似ていますが、FFCとFPCには構造や用途に違いがあります。そのため、コネクタ選定や機器設計では適切な使い分けが必要です。この記事では、FFCとFPCの違いや特徴、用途について分かりやすく解説します。
FFCとは
FFCとは「Flexible Flat Cable」の略称です。日本語ではフラットフレキシブルケーブルやフラットケーブルと呼ばれることがあります。複数の導体を平行に配置し、その上下を樹脂フィルムで挟み込んだ構造になっています。見た目は薄いテープ状であり、電子機器内部の配線によく使用されています。例えば、
- プリンター
- DVDプレーヤー
- コピー機
- 家電製品
などで広く利用されています。比較的シンプルな構造のため、低コストで製造しやすいことが特徴です。
FPCとは
FPCとは「Flexible Printed Circuit」の略称です。日本語ではフレキシブルプリント基板と呼ばれます。通常のPCBと同様に、銅箔パターンを形成して回路を構成している点が特徴です。そのためFPCは単なるケーブルではなく、基板の一種として扱われます。スマートフォンやカメラなどの小型電子機器では欠かせない存在となっています。
FFCとFPCの違い
FFCとFPCは見た目が似ていますが、構造が大きく異なります。
| 項目 | FFC | FPC |
|---|---|---|
| 正式名称 | Flexible Flat Cable | Flexible Printed Circuit |
| 分類 | ケーブル | 基板 |
| 回路形成 | 導体を並べる | 銅箔パターンを形成 |
| 設計自由度 | 低い | 高い |
| コスト | 安い | 高い |
| 用途 | 単純な配線 | 高密度配線 簡単に言えば、 |
- FFCは柔らかいケーブル
- FPCは柔らかい基板
と考えると理解しやすいでしょう。
FFCの特徴
FFCには次のような特徴があります。
低コスト
構造がシンプルなため製造コストを抑えられます。大量生産される家電製品では大きなメリットになります。
柔軟性が高い
薄くて軽量なため、可動部分への配線に向いています。プリンターヘッドのように頻繁に動く部分にも利用されています。
直線配線向き
導体は基本的に並列配置となるため、シンプルな接続に適しています。一方で複雑な回路構成には向いていません。
FPCの特徴
FPCはケーブルと基板の特徴を併せ持っており、より高度な配線を実現できます。
高密度配線が可能
PCBと同じように回路パターンを形成できるため、高密度な配線が可能です。スマートフォンやタブレットなどの小型機器で多く利用されています。
省スペース設計に有利
機器の形状に合わせて自由な形状に設計できます。立体的な配線経路も実現しやすいため、機器の小型化に役立ちます。
部品実装も可能
FPCは基板であるため、抵抗やコンデンサなどの電子部品を実装できます。単なる配線以上の機能を持たせられることが特徴です。
FFCとFPCの主な用途
FFCの用途
FFCは比較的シンプルな接続で利用されます。例えば、
- プリンターヘッド配線
- DVDドライブ配線
- 液晶パネル接続
- 家電内部配線
- ノートパソコンのキーボード接続
などがあります。
FPCの用途
FPCは高機能な電子機器で多く採用されています。例えば、
- スマートフォン
- デジタルカメラ
- ノートパソコン
- 医療機器
- ウェアラブル機器
などです。 近年の小型電子機器では欠かせない技術となっています。
FPC基板と通常PCBの違い
FPCは基板ですが、一般的なPCBとは材料が異なります。通常のPCBはFR-4などの硬い材料で作られています。一方でFPCはポリイミドなどの柔軟な材料を使用します。そのため、
- 曲げられる
- 軽量
- 省スペース化しやすい
というメリットがあります。ただし製造コストは高くなる傾向があります。
電子工作でFFCやFPCを扱うことはあるのか
ArduinoやESP32を利用した電子工作でも、FFCやFPCに触れる機会はあります。例えば、
- 液晶ディスプレイ
- カメラモジュール
- タッチパネル
- ラズベリーパイ用カメラ
などではFFCケーブルが広く使用されています。また近年はFPCコネクタを搭載したモジュールも増えており、知識があるとデバッグや改造に役立ちます。特にラズベリーパイ用カメラの接続にはFFCケーブルが使用されており、電子工作でも身近な存在です。
PCB設計との関係
FPCもPCBの一種であるため、設計時には専用のルールを考慮する必要があります。例えば、
- 最小曲げ半径
- 曲げ部へのビア配置
- 配線幅
- 銅箔厚
- 補強板の配置
などです。通常のPCB設計とは異なる設計ノウハウが必要になります。
まとめ
FFCは「Flexible Flat Cable」、FPCは「Flexible Printed Circuit」の略称です。FFCは配線を行うためのケーブル、FPCは回路機能も持てる基板という違いがあります。低コストな配線用途にはFFC、高密度配線や小型化が必要な用途にはFPCが適しています。
どちらも現代の電子機器を支える重要な技術であり、電子工作やPCB設計を行う人にとって知っておきたい基礎知識の一つといえるでしょう。
学び続ける
PCB試作とは?量産前に確認すべき基板評価の手順とチェックポイントを解説
プリント基板を設計したあと、多くの場合はいきなり量産するのではなく、まず試作品を製作して動作確認を行います。この工程をPCB試作と呼びます。 回路図や基板設計は画面上で確認できますが、実際に製造してみると配線ミスや部品配置の問題、ノイズの発生など、設計段階では気付かなかった課題が見つかることがあります。そのため、量産前に試作基板を評価することは非常に重要です。 この記事では、PCB試作の目的や流れ、評価時に確認したいポイントについて解説します。 PCB試作とは PCB試作とは、量産前にプリント基板を少量製作し、回路設計や基板設計、実装性に問題がないか確認する工程です。 電子工作では「とりあえず1枚作って試す」という感覚に近いですが、製品開発では非常に重要な工程として扱われます。試作品の評価結果によっては、回路や部品配置を見直して再試作を行うこともあります。 近年ではJLCPCBなどの基板製造サービスを利用することで、個人でも比較的安価に試作基板を発注できるようになりました。そのため、電子工作でも試作基板を活用しやすくなっています。 なぜ試作が必要なのか 設計データが完成していても、実際の基板が設計......
ブレイクアウト基板とは?電子工作でのメリット・変換基板との違いを解説
電子工作をしていると、「使いたいセンサーやICが小さすぎて配線できない」「端子間隔が細かくてブレッドボードで使えない」といった問題に直面することがあります。 近年の電子部品は小型化が進んでおり、そのままでは取り扱いが難しいものも少なくありません。そんなときに活躍するのがブレイクアウト基板です。 ブレイクアウト基板は小型部品の端子を扱いやすい形に変換してくれるため、電子工作初心者からプロの開発者まで幅広く利用されています。この記事では、ブレイクアウト基板の仕組みやメリット、変換基板との違いについて解説します。 ブレイクアウト基板とは ブレイクアウト基板とは、小さな電子部品やICの端子を扱いやすいピン配置へ引き出した基板のことです。英語では「Breakout Board」と呼ばれています。最近の半導体は、 QFN MEMSセンサー LGA 無線モジュール といったパッケージが主流ですが、そのままではブレッドボードへ接続できません。そこでブレイクアウト基板を使うことで、電子部品の信号を2.54mmピッチなどへ変換し、簡単に利用できるようになります。 ブレイクアウト基板の役割 ブレイクアウト基板には主に次......
FFCとFPCの違いとは?フレキシブル配線の構造・特徴・用途の使い分けを解説
ノートパソコンやプリンター、デジタルカメラなどの電子機器を分解すると、薄いフィルム状の配線が使われていることがあります。こうした配線にはFFCやFPCが利用されており、省スペース化や可動部への配線を実現する重要な役割を担っています。 一見するとよく似ていますが、FFCとFPCには構造や用途に違いがあります。そのため、コネクタ選定や機器設計では適切な使い分けが必要です。この記事では、FFCとFPCの違いや特徴、用途について分かりやすく解説します。 FFCとは FFCとは「Flexible Flat Cable」の略称です。日本語ではフラットフレキシブルケーブルやフラットケーブルと呼ばれることがあります。複数の導体を平行に配置し、その上下を樹脂フィルムで挟み込んだ構造になっています。見た目は薄いテープ状であり、電子機器内部の配線によく使用されています。例えば、 プリンター DVDプレーヤー コピー機 家電製品 などで広く利用されています。比較的シンプルな構造のため、低コストで製造しやすいことが特徴です。 FPCとは FPCとは「Flexible Printed Circuit」の略称です。日本語ではフ......
変換基板(ピッチ変換基板)とは?SOP・QFN部品をブレッドボードで使う方法
電子工作や試作開発を行っていると、「使いたいICがブレッドボードで使えない」「端子ピッチが細かすぎて配線できない」といった問題に直面することがあります。近年の電子部品は小型化が進み、SOPやQFNなどの表面実装パッケージが主流になっています。 しかし、こうした部品はそのままではブレッドボードやユニバーサル基板で利用しにくい場合があります。 そこで活躍するのが変換基板です。変換基板を利用することで、表面実装部品を扱いやすい形に変換し、試作や評価を効率よく進められます。この記事では、変換基板の仕組みや種類、活用方法について解説します。 変換基板とは 変換基板とは、電子部品のパッケージや端子ピッチを扱いやすい形へ変換するための小型基板です。表面実装部品を実装し、その端子を2.54mmピッチなどへ変換することで、ブレッドボードやユニバーサル基板で利用できるようになります。例えば、 SOP → DIP変換 QFP → DIP変換 QFN → DIP変換 BGA → 評価基板変換 などがあります。電子工作や試作開発では欠かせない便利なアイテムです。 なぜ変換基板が必要なのか 昔の電子部品はDIPパッケージが主......
プリント基板のシルク印刷とは?文字・記号の役割や設計時の注意点を解説
プリント基板(PCB)を見ると、部品番号や極性マーク、メーカー名などの文字が印刷されていることがあります。これらの文字や記号は「シルク印刷」と呼ばれ、基板の組立や保守を効率化するために重要な役割を果たしています。 電子回路そのものには直接関係しないように見えますが、シルク印刷があることで部品実装ミスやメンテナンス時のトラブルを大幅に減らせます。この記事では、シルク印刷の概要や役割、設計時の注意点について解説します。 シルク印刷とはなにか シルク印刷とは、PCB表面に文字や記号を印刷する工程のことです。英語では「Silkscreen」や「Legend」と呼ばれることがあります。一般的なプリント基板では、部品配置図や型番、極性マークなどがシルク印刷で表示されています。緑色の基板では白色インクが使われることが一般的です。最近の基板では白色だけでなく、 黒色 黄色 青色 赤色 などのシルク印刷を選択できる場合もあります。シルク印刷そのものは電気信号を流すものではなく、あくまで情報表示のために使用されます。 シルク印刷の役割 シルク印刷にはいくつかの重要な役割があります。 部品の配置を分かりやすくする 最も......
生基板とは?PCB・ユニバーサル基板との違いや種類・用途をわかりやすく解説
電子工作やPCB設計について調べていると、「生基板」という言葉を見かけることがあります。完成したプリント基板は見たことがあっても、その元になる材料について詳しく知る機会は少ないかもしれません。 しかし、生基板はPCB製造の出発点となる重要な材料です。また、電子工作ではユニバーサル基板の代わりに生基板を利用して回路を製作するケースもあります。この記事では、生基板の意味や種類、用途、PCBとの違いについて分かりやすく解説します。 なお、「生基板」という言葉は使われる場面によって意味が異なることがあります。部品を実装する前の裸基板を指す場合もありますが、この記事では主にPCB製造前の基板材料である銅張積層板(CCL)を指すものとして説明します。 生基板とは 生基板とは、まだ回路パターンが形成されていない状態の基板材料のことです。 この記事で説明する生基板は、主にCopper Clad Laminate(CCL:銅張積層板)を指します。 生基板の表面には銅箔が貼り付けられており、この銅箔を加工することでPCBが製造されます。 簡単に言えば、 生基板:加工前の材料 PCB:回路パターンが形成された基板 とい......