This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

変換基板(ピッチ変換基板)とは?SOP・QFN部品をブレッドボードで使う方法

初出公開日 Nov 18, 2026, 更新日 Nov 18, 2026

1 min

目次
  • 変換基板とは
  • なぜ変換基板が必要なのか
  • 代表的な変換基板の種類
  • ピッチ変換基板とは
  • 変換基板のメリット
  • 変換基板のデメリット
  • 電子工作でよく使われる場面
  • 専用PCBを作る前の確認にも役立つ
  • まとめ

 電子工作や試作開発を行っていると、「使いたいICがブレッドボードで使えない」「端子ピッチが細かすぎて配線できない」といった問題に直面することがあります。近年の電子部品は小型化が進み、SOPやQFNなどの表面実装パッケージが主流になっています。

 しかし、こうした部品はそのままではブレッドボードやユニバーサル基板で利用しにくい場合があります。 そこで活躍するのが変換基板です。変換基板を利用することで、表面実装部品を扱いやすい形に変換し、試作や評価を効率よく進められます。この記事では、変換基板の仕組みや種類、活用方法について解説します。

変換基板とは

2026111710

 変換基板とは、電子部品のパッケージや端子ピッチを扱いやすい形へ変換するための小型基板です。表面実装部品を実装し、その端子を2.54mmピッチなどへ変換することで、ブレッドボードやユニバーサル基板で利用できるようになります。例えば、

  • SOP → DIP変換
  • QFP → DIP変換
  • QFN → DIP変換
  • BGA → 評価基板変換

などがあります。電子工作や試作開発では欠かせない便利なアイテムです。

なぜ変換基板が必要なのか

 昔の電子部品はDIPパッケージが主流でした。DIP部品は端子間隔が広く、そのままブレッドボードへ挿入できます。しかし現在の電子部品は、

  • 小型化
  • 高性能化
  • 高密度実装化

のために表面実装部品が中心になっています。例えばQFNパッケージは非常に小型ですが、そのままではブレッドボードで使用できません。そこで変換基板を使うことで、評価や試作を簡単に行えるようになります。

代表的な変換基板の種類

SOP変換基板

 最もよく利用される変換基板の一つです。SOP(Small Outline Package)のICを実装し、DIP形状へ変換します。オペアンプやロジックICなどの試作でよく利用されます。電子工作初心者でも扱いやすい変換基板です。

QFP変換基板

 QFP(Quad Flat Package)を変換するための基板です。マイコンや通信ICなどで利用されることが多くあります。端子数が多くなるため、配線の自由度が高いことが特徴です。

QFN変換基板

 QFN(Quad Flat No-lead Package)向けの変換基板です。ESP32関連チップや電源ICでも多く採用されています。小型化された部品を手軽に評価できるため人気があります。

BGA変換基板

 BGA(Ball Grid Array)部品に対応した変換基板です。ただし、BGAは実装そのものの難易度が高いため、一般的な電子工作で利用される機会は多くありません。主に高度な評価や開発用途で使用されます。

ピッチ変換基板とは

2026111709

 変換基板の中でも特に利用されるのがピッチ変換基板です。電子部品の端子間隔を変換することを目的としています。例えば、

  • 0.5mmピッチ
  • 0.65mmピッチ
  • 0.8mmピッチ

などの細かい端子を、

  • 2.54mmピッチ

へ変換することでブレッドボードやユニバーサル基板で利用可能になります。ピッチ変換基板は変換基板の一種であり、電子工作の世界では特に利用頻度の高いタイプです。2.54mmは0.1インチに相当し、このピッチはユニバーサル基板やブレッドボードで広く採用されている規格です。

変換基板のメリット

 変換基板には多くのメリットがあります。

  • 表面実装部品を簡単に利用できる
  • ブレッドボードで評価できる
  • 試作時間を短縮できる
  • 電子工作の幅が広がる
  • 専用PCBを作る前に動作確認できる

特に試作段階では非常に強力なツールになります。

変換基板のデメリット

 変換基板は便利な反面、注意点もあります。

  • 配線長が長くなる
  • 高周波回路には不向きな場合がある
  • 本来の実装状態と異なる
  • サイズが大きくなる

高周波回路や高速通信回路では、実際のPCBと同じ条件で評価することが重要になる場合があります。そのような用途では専用基板を設計する方が確実です。

電子工作でよく使われる場面

 変換基板はさまざまな場面で活用されています。例えば、

  • ESP32チップの評価
  • オペアンプ回路の試作
  • センサーICの動作確認
  • 電源回路の実験
  • マイコン周辺回路の開発

などがあります。特に部品を購入した直後の評価段階では大きな効果を発揮します。

専用PCBを作る前の確認にも役立つ

 オリジナルPCBを製作する前に、まず変換基板で回路を検証する方法は非常に有効です。回路動作に問題がないことを確認してからPCB設計へ進めることで、

  • 設計ミスの削減
  • 試作回数の削減
  • 開発コストの削減

につながります。電子工作だけでなく、製品開発現場でもよく利用される手法です。

まとめ

 変換基板は、端子ピッチやパッケージ形状の違いを吸収し、小型の表面実装部品を電子工作で扱いやすくするための基板です。特にピッチ変換基板を利用すると、ブレッドボードやユニバーサル基板でも最新のICやモジュールを活用できます。

 電子工作では試作や動作確認で活躍する機会が多く、部品評価や学習用途にも便利です。変換基板の役割を理解しておくと、扱える電子部品の幅が大きく広がります。

学び続ける