PCB試作とは?量産前に確認すべき基板評価の手順とチェックポイントを解説
1 min
- PCB試作とは
- なぜ試作が必要なのか
- PCB試作の基本的な流れ
- 試作品で最初に確認すること
- 電源投入時の確認ポイント
- 量産を意識した確認も重要
- 試作回数を減らすための工夫
- まとめ
プリント基板を設計したあと、多くの場合はいきなり量産するのではなく、まず試作品を製作して動作確認を行います。この工程をPCB試作と呼びます。
回路図や基板設計は画面上で確認できますが、実際に製造してみると配線ミスや部品配置の問題、ノイズの発生など、設計段階では気付かなかった課題が見つかることがあります。そのため、量産前に試作基板を評価することは非常に重要です。
この記事では、PCB試作の目的や流れ、評価時に確認したいポイントについて解説します。
PCB試作とは
PCB試作とは、量産前にプリント基板を少量製作し、回路設計や基板設計、実装性に問題がないか確認する工程です。
電子工作では「とりあえず1枚作って試す」という感覚に近いですが、製品開発では非常に重要な工程として扱われます。試作品の評価結果によっては、回路や部品配置を見直して再試作を行うこともあります。
近年ではJLCPCBなどの基板製造サービスを利用することで、個人でも比較的安価に試作基板を発注できるようになりました。そのため、電子工作でも試作基板を活用しやすくなっています。
なぜ試作が必要なのか
設計データが完成していても、実際の基板が設計どおりに動作するとは限りません。
- 回路図の配線ミス
- フットプリントの選定ミス
- 部品配置の問題
- 電源容量不足
- ノイズによる誤動作
- コネクタの向きや位置の問題
これらの問題を量産後に発見すると、大きな手戻りやコスト増加につながります。そのため、まず試作で問題を見つけて修正することが重要になります。
PCB試作の基本的な流れ
一般的なPCB試作は次の流れで進みます。
- 回路図設計
- PCBレイアウト設計
- ガーバーデータ出力
- 基板製造依頼
- 部品実装
- 動作評価
- 改善点の修正
実際には一度で完成することは少なく、試作と修正を繰り返しながら完成度を高めていきます。
試作品で最初に確認すること
基板が完成したら、いきなり電源を投入するのではなく、まず外観を確認しましょう。
- パターン切れやショートがないか
- 部品の向きが正しいか
- コネクタ配置は問題ないか
- シルク表示は読みやすいか
外観確認だけでも、多くのトラブルを事前に発見できます。
電源投入時の確認ポイント
外観確認が終わったら電源を投入します。このときは電流制限付き電源を使うと安全です。確認したい項目としては次のようなものがあります。
- 入力電圧が正常か
- 3.3Vや5Vなどの内部電源が正しいか
- 異常発熱する部品がないか
- 消費電流が想定範囲内か
- マイコンが起動しているか
電源系は多くのトラブルの原因になるため、最優先で確認することをおすすめします。
量産を意識した確認も重要

試作評価では動作確認だけでなく、量産しやすい設計かどうかも確認します。
- 部品が実装しやすいか
- コネクタは挿しやすいか
- テストポイントやテストパッドは十分か
- 保守しやすい構造になっているか
- ケースへ組み込みやすいか
試作段階でこうした問題を見つけておくと、量産時のトラブルを大幅に減らせます。
試作回数を減らすための工夫
試作には時間と費用がかかります。そのため、できるだけ少ない回数で完成へ近づける工夫も重要です。
例えば、回路図レビューを行う、DRCを活用する、部品のデータシートを確認するなどの方法があります。また、テストパッドやデバッグ用コネクタを用意しておくと評価作業が効率的になります。
試作評価では、発見した問題点や修正内容を記録しておくことも重要です。次回試作や量産版の設計時に活用できるため、手戻りの防止につながります。
まとめ
PCB試作は、量産前に基板設計や回路設計の問題を確認するための重要な工程です。動作確認だけでなく、実装性や保守性も含めて評価することで、品質の高い基板へと改善できます。
電子工作でも試作基板を活用すると、配線ミスや設計ミスを早い段階で発見できます。基板を発注したら終わりではなく、試作評価まで含めて設計作業と考えることが大切です。
学び続ける
PCB試作とは?量産前に確認すべき基板評価の手順とチェックポイントを解説
プリント基板を設計したあと、多くの場合はいきなり量産するのではなく、まず試作品を製作して動作確認を行います。この工程をPCB試作と呼びます。 回路図や基板設計は画面上で確認できますが、実際に製造してみると配線ミスや部品配置の問題、ノイズの発生など、設計段階では気付かなかった課題が見つかることがあります。そのため、量産前に試作基板を評価することは非常に重要です。 この記事では、PCB試作の目的や流れ、評価時に確認したいポイントについて解説します。 PCB試作とは PCB試作とは、量産前にプリント基板を少量製作し、回路設計や基板設計、実装性に問題がないか確認する工程です。 電子工作では「とりあえず1枚作って試す」という感覚に近いですが、製品開発では非常に重要な工程として扱われます。試作品の評価結果によっては、回路や部品配置を見直して再試作を行うこともあります。 近年ではJLCPCBなどの基板製造サービスを利用することで、個人でも比較的安価に試作基板を発注できるようになりました。そのため、電子工作でも試作基板を活用しやすくなっています。 なぜ試作が必要なのか 設計データが完成していても、実際の基板が設計......
ブレイクアウト基板とは?電子工作でのメリット・変換基板との違いを解説
電子工作をしていると、「使いたいセンサーやICが小さすぎて配線できない」「端子間隔が細かくてブレッドボードで使えない」といった問題に直面することがあります。 近年の電子部品は小型化が進んでおり、そのままでは取り扱いが難しいものも少なくありません。そんなときに活躍するのがブレイクアウト基板です。 ブレイクアウト基板は小型部品の端子を扱いやすい形に変換してくれるため、電子工作初心者からプロの開発者まで幅広く利用されています。この記事では、ブレイクアウト基板の仕組みやメリット、変換基板との違いについて解説します。 ブレイクアウト基板とは ブレイクアウト基板とは、小さな電子部品やICの端子を扱いやすいピン配置へ引き出した基板のことです。英語では「Breakout Board」と呼ばれています。最近の半導体は、 QFN MEMSセンサー LGA 無線モジュール といったパッケージが主流ですが、そのままではブレッドボードへ接続できません。そこでブレイクアウト基板を使うことで、電子部品の信号を2.54mmピッチなどへ変換し、簡単に利用できるようになります。 ブレイクアウト基板の役割 ブレイクアウト基板には主に次......
FFCとFPCの違いとは?フレキシブル配線の構造・特徴・用途の使い分けを解説
ノートパソコンやプリンター、デジタルカメラなどの電子機器を分解すると、薄いフィルム状の配線が使われていることがあります。こうした配線にはFFCやFPCが利用されており、省スペース化や可動部への配線を実現する重要な役割を担っています。 一見するとよく似ていますが、FFCとFPCには構造や用途に違いがあります。そのため、コネクタ選定や機器設計では適切な使い分けが必要です。この記事では、FFCとFPCの違いや特徴、用途について分かりやすく解説します。 FFCとは FFCとは「Flexible Flat Cable」の略称です。日本語ではフラットフレキシブルケーブルやフラットケーブルと呼ばれることがあります。複数の導体を平行に配置し、その上下を樹脂フィルムで挟み込んだ構造になっています。見た目は薄いテープ状であり、電子機器内部の配線によく使用されています。例えば、 プリンター DVDプレーヤー コピー機 家電製品 などで広く利用されています。比較的シンプルな構造のため、低コストで製造しやすいことが特徴です。 FPCとは FPCとは「Flexible Printed Circuit」の略称です。日本語ではフ......
変換基板(ピッチ変換基板)とは?SOP・QFN部品をブレッドボードで使う方法
電子工作や試作開発を行っていると、「使いたいICがブレッドボードで使えない」「端子ピッチが細かすぎて配線できない」といった問題に直面することがあります。近年の電子部品は小型化が進み、SOPやQFNなどの表面実装パッケージが主流になっています。 しかし、こうした部品はそのままではブレッドボードやユニバーサル基板で利用しにくい場合があります。 そこで活躍するのが変換基板です。変換基板を利用することで、表面実装部品を扱いやすい形に変換し、試作や評価を効率よく進められます。この記事では、変換基板の仕組みや種類、活用方法について解説します。 変換基板とは 変換基板とは、電子部品のパッケージや端子ピッチを扱いやすい形へ変換するための小型基板です。表面実装部品を実装し、その端子を2.54mmピッチなどへ変換することで、ブレッドボードやユニバーサル基板で利用できるようになります。例えば、 SOP → DIP変換 QFP → DIP変換 QFN → DIP変換 BGA → 評価基板変換 などがあります。電子工作や試作開発では欠かせない便利なアイテムです。 なぜ変換基板が必要なのか 昔の電子部品はDIPパッケージが主......
プリント基板のシルク印刷とは?文字・記号の役割や設計時の注意点を解説
プリント基板(PCB)を見ると、部品番号や極性マーク、メーカー名などの文字が印刷されていることがあります。これらの文字や記号は「シルク印刷」と呼ばれ、基板の組立や保守を効率化するために重要な役割を果たしています。 電子回路そのものには直接関係しないように見えますが、シルク印刷があることで部品実装ミスやメンテナンス時のトラブルを大幅に減らせます。この記事では、シルク印刷の概要や役割、設計時の注意点について解説します。 シルク印刷とはなにか シルク印刷とは、PCB表面に文字や記号を印刷する工程のことです。英語では「Silkscreen」や「Legend」と呼ばれることがあります。一般的なプリント基板では、部品配置図や型番、極性マークなどがシルク印刷で表示されています。緑色の基板では白色インクが使われることが一般的です。最近の基板では白色だけでなく、 黒色 黄色 青色 赤色 などのシルク印刷を選択できる場合もあります。シルク印刷そのものは電気信号を流すものではなく、あくまで情報表示のために使用されます。 シルク印刷の役割 シルク印刷にはいくつかの重要な役割があります。 部品の配置を分かりやすくする 最も......
生基板とは?PCB・ユニバーサル基板との違いや種類・用途をわかりやすく解説
電子工作やPCB設計について調べていると、「生基板」という言葉を見かけることがあります。完成したプリント基板は見たことがあっても、その元になる材料について詳しく知る機会は少ないかもしれません。 しかし、生基板はPCB製造の出発点となる重要な材料です。また、電子工作ではユニバーサル基板の代わりに生基板を利用して回路を製作するケースもあります。この記事では、生基板の意味や種類、用途、PCBとの違いについて分かりやすく解説します。 なお、「生基板」という言葉は使われる場面によって意味が異なることがあります。部品を実装する前の裸基板を指す場合もありますが、この記事では主にPCB製造前の基板材料である銅張積層板(CCL)を指すものとして説明します。 生基板とは 生基板とは、まだ回路パターンが形成されていない状態の基板材料のことです。 この記事で説明する生基板は、主にCopper Clad Laminate(CCL:銅張積層板)を指します。 生基板の表面には銅箔が貼り付けられており、この銅箔を加工することでPCBが製造されます。 簡単に言えば、 生基板:加工前の材料 PCB:回路パターンが形成された基板 とい......