生基板とは?PCB・ユニバーサル基板との違いや種類・用途をわかりやすく解説
1 min
- 生基板とは
- 生基板の構造
- 生基板からPCBが作られるまで
- 代表的な生基板の種類
- 生基板とユニバーサル基板の違い
- 現在はPCB製造サービスの利用が主流
- まとめ
電子工作やPCB設計について調べていると、「生基板」という言葉を見かけることがあります。完成したプリント基板は見たことがあっても、その元になる材料について詳しく知る機会は少ないかもしれません。
しかし、生基板はPCB製造の出発点となる重要な材料です。また、電子工作ではユニバーサル基板の代わりに生基板を利用して回路を製作するケースもあります。この記事では、生基板の意味や種類、用途、PCBとの違いについて分かりやすく解説します。
なお、「生基板」という言葉は使われる場面によって意味が異なることがあります。部品を実装する前の裸基板を指す場合もありますが、この記事では主にPCB製造前の基板材料である銅張積層板(CCL)を指すものとして説明します。
生基板とは
生基板とは、まだ回路パターンが形成されていない状態の基板材料のことです。 この記事で説明する生基板は、主にCopper Clad Laminate(CCL:銅張積層板)を指します。
生基板の表面には銅箔が貼り付けられており、この銅箔を加工することでPCBが製造されます。 簡単に言えば、
- 生基板:加工前の材料
- PCB:回路パターンが形成された基板
という違いがあります。 PCB製造はすべて生基板から始まります。
生基板の構造
生基板は主に3つの要素で構成されています。
銅箔
回路パターンとなる部分です。 エッチング工程によって不要部分が除去され、配線として残ります。一般的なPCBでは35μm程度の銅箔が利用されています。大電流用途ではより厚い銅箔を使用することもあります。
絶縁材
銅箔を支える基材です。電気を通さないため、回路同士を絶縁する役割を持っています。基板の性能やコストは、この絶縁材によって大きく変わります。
補強材
FR-4系の基板ではガラス繊維が使われています。これによって高い強度と寸法安定性が得られます。基板が反りにくいのは補強材の効果によるものです。
生基板からPCBが作られるまで
PCB製造では生基板が加工されます。 一般的な製造工程は次のようになります。
- 生基板を準備する
- 感光剤を塗布する
- 露光する
- 現像する
- エッチングする
- 穴あけ加工を行う
- 表面処理を行う
こうして電子部品を実装できるPCBへと加工されます。普段見ているプリント基板も、元をたどればすべて生基板です。
代表的な生基板の種類
FR-4系CCL
最も一般的な基板材料です。ガラス繊維とエポキシ樹脂で構成されており、
- 強度が高い
- 耐熱性が高い
- 加工しやすい
- 価格が手頃
という特徴があります。現在のPCBの多くがFR-4を使用しています。
CEM系CCL
FR-4より安価な基板材料です。コストを抑えられるため民生機器などで利用されることがあります。一方で、高温環境や高い信頼性が求められる用途ではFR-4が選ばれることが一般的です。
アルミベース基板
放熱性能を高めるために金属を使用した基板です。LED照明や電源回路など、高発熱用途で採用されています。
生基板とユニバーサル基板の違い
電子工作ではユニバーサル基板がよく利用されます。しかし生基板とは用途が異なります。
| 項目 | 生基板 | ユニバーサル基板 |
|---|---|---|
| 回路パターン | なし | 穴やランドあり |
| 用途 | PCB製造 | 回路試作 |
| 加工 | 必要 | 不要 |
| 自由度 | 高い | 普通 オリジナルPCBを作りたい場合は生基板が必要になります。 |
現在はPCB製造サービスの利用が主流
以前は生基板から自作PCBを作ることが一般的でした。しかし現在では、JLCPCBをはじめとするPCB製造サービスを安価に利用できます。高品質な基板を短期間で入手できるため、実際に使用する基板は外部へ発注するケースが増えています。それでも生基板は、
- 学習用途
- 試作品の検証
- 製造工程の理解
- 趣味としての基板製作
などの場面で今も活用されています。
まとめ
生基板とは、回路パターンが形成される前の基板材料のことです。PCB製造の出発点となる重要な材料であり、銅箔や絶縁材、補強材から構成されています。現在ではPCB製造サービスが普及していますが、生基板を理解することでプリント基板の仕組みや製造工程への理解が深まります。電子工作やPCB設計を学ぶ上で、生基板はぜひ知っておきたい基本用語の一つといえるでしょう。
学び続ける
PCB試作とは?量産前に確認すべき基板評価の手順とチェックポイントを解説
プリント基板を設計したあと、多くの場合はいきなり量産するのではなく、まず試作品を製作して動作確認を行います。この工程をPCB試作と呼びます。 回路図や基板設計は画面上で確認できますが、実際に製造してみると配線ミスや部品配置の問題、ノイズの発生など、設計段階では気付かなかった課題が見つかることがあります。そのため、量産前に試作基板を評価することは非常に重要です。 この記事では、PCB試作の目的や流れ、評価時に確認したいポイントについて解説します。 PCB試作とは PCB試作とは、量産前にプリント基板を少量製作し、回路設計や基板設計、実装性に問題がないか確認する工程です。 電子工作では「とりあえず1枚作って試す」という感覚に近いですが、製品開発では非常に重要な工程として扱われます。試作品の評価結果によっては、回路や部品配置を見直して再試作を行うこともあります。 近年ではJLCPCBなどの基板製造サービスを利用することで、個人でも比較的安価に試作基板を発注できるようになりました。そのため、電子工作でも試作基板を活用しやすくなっています。 なぜ試作が必要なのか 設計データが完成していても、実際の基板が設計......
ブレイクアウト基板とは?電子工作でのメリット・変換基板との違いを解説
電子工作をしていると、「使いたいセンサーやICが小さすぎて配線できない」「端子間隔が細かくてブレッドボードで使えない」といった問題に直面することがあります。 近年の電子部品は小型化が進んでおり、そのままでは取り扱いが難しいものも少なくありません。そんなときに活躍するのがブレイクアウト基板です。 ブレイクアウト基板は小型部品の端子を扱いやすい形に変換してくれるため、電子工作初心者からプロの開発者まで幅広く利用されています。この記事では、ブレイクアウト基板の仕組みやメリット、変換基板との違いについて解説します。 ブレイクアウト基板とは ブレイクアウト基板とは、小さな電子部品やICの端子を扱いやすいピン配置へ引き出した基板のことです。英語では「Breakout Board」と呼ばれています。最近の半導体は、 QFN MEMSセンサー LGA 無線モジュール といったパッケージが主流ですが、そのままではブレッドボードへ接続できません。そこでブレイクアウト基板を使うことで、電子部品の信号を2.54mmピッチなどへ変換し、簡単に利用できるようになります。 ブレイクアウト基板の役割 ブレイクアウト基板には主に次......
FFCとFPCの違いとは?フレキシブル配線の構造・特徴・用途の使い分けを解説
ノートパソコンやプリンター、デジタルカメラなどの電子機器を分解すると、薄いフィルム状の配線が使われていることがあります。こうした配線にはFFCやFPCが利用されており、省スペース化や可動部への配線を実現する重要な役割を担っています。 一見するとよく似ていますが、FFCとFPCには構造や用途に違いがあります。そのため、コネクタ選定や機器設計では適切な使い分けが必要です。この記事では、FFCとFPCの違いや特徴、用途について分かりやすく解説します。 FFCとは FFCとは「Flexible Flat Cable」の略称です。日本語ではフラットフレキシブルケーブルやフラットケーブルと呼ばれることがあります。複数の導体を平行に配置し、その上下を樹脂フィルムで挟み込んだ構造になっています。見た目は薄いテープ状であり、電子機器内部の配線によく使用されています。例えば、 プリンター DVDプレーヤー コピー機 家電製品 などで広く利用されています。比較的シンプルな構造のため、低コストで製造しやすいことが特徴です。 FPCとは FPCとは「Flexible Printed Circuit」の略称です。日本語ではフ......
変換基板(ピッチ変換基板)とは?SOP・QFN部品をブレッドボードで使う方法
電子工作や試作開発を行っていると、「使いたいICがブレッドボードで使えない」「端子ピッチが細かすぎて配線できない」といった問題に直面することがあります。近年の電子部品は小型化が進み、SOPやQFNなどの表面実装パッケージが主流になっています。 しかし、こうした部品はそのままではブレッドボードやユニバーサル基板で利用しにくい場合があります。 そこで活躍するのが変換基板です。変換基板を利用することで、表面実装部品を扱いやすい形に変換し、試作や評価を効率よく進められます。この記事では、変換基板の仕組みや種類、活用方法について解説します。 変換基板とは 変換基板とは、電子部品のパッケージや端子ピッチを扱いやすい形へ変換するための小型基板です。表面実装部品を実装し、その端子を2.54mmピッチなどへ変換することで、ブレッドボードやユニバーサル基板で利用できるようになります。例えば、 SOP → DIP変換 QFP → DIP変換 QFN → DIP変換 BGA → 評価基板変換 などがあります。電子工作や試作開発では欠かせない便利なアイテムです。 なぜ変換基板が必要なのか 昔の電子部品はDIPパッケージが主......
プリント基板のシルク印刷とは?文字・記号の役割や設計時の注意点を解説
プリント基板(PCB)を見ると、部品番号や極性マーク、メーカー名などの文字が印刷されていることがあります。これらの文字や記号は「シルク印刷」と呼ばれ、基板の組立や保守を効率化するために重要な役割を果たしています。 電子回路そのものには直接関係しないように見えますが、シルク印刷があることで部品実装ミスやメンテナンス時のトラブルを大幅に減らせます。この記事では、シルク印刷の概要や役割、設計時の注意点について解説します。 シルク印刷とはなにか シルク印刷とは、PCB表面に文字や記号を印刷する工程のことです。英語では「Silkscreen」や「Legend」と呼ばれることがあります。一般的なプリント基板では、部品配置図や型番、極性マークなどがシルク印刷で表示されています。緑色の基板では白色インクが使われることが一般的です。最近の基板では白色だけでなく、 黒色 黄色 青色 赤色 などのシルク印刷を選択できる場合もあります。シルク印刷そのものは電気信号を流すものではなく、あくまで情報表示のために使用されます。 シルク印刷の役割 シルク印刷にはいくつかの重要な役割があります。 部品の配置を分かりやすくする 最も......
生基板とは?PCB・ユニバーサル基板との違いや種類・用途をわかりやすく解説
電子工作やPCB設計について調べていると、「生基板」という言葉を見かけることがあります。完成したプリント基板は見たことがあっても、その元になる材料について詳しく知る機会は少ないかもしれません。 しかし、生基板はPCB製造の出発点となる重要な材料です。また、電子工作ではユニバーサル基板の代わりに生基板を利用して回路を製作するケースもあります。この記事では、生基板の意味や種類、用途、PCBとの違いについて分かりやすく解説します。 なお、「生基板」という言葉は使われる場面によって意味が異なることがあります。部品を実装する前の裸基板を指す場合もありますが、この記事では主にPCB製造前の基板材料である銅張積層板(CCL)を指すものとして説明します。 生基板とは 生基板とは、まだ回路パターンが形成されていない状態の基板材料のことです。 この記事で説明する生基板は、主にCopper Clad Laminate(CCL:銅張積層板)を指します。 生基板の表面には銅箔が貼り付けられており、この銅箔を加工することでPCBが製造されます。 簡単に言えば、 生基板:加工前の材料 PCB:回路パターンが形成された基板 とい......