安定した電力供給の実現:高性能PCBにおけるPDNインピーダンスの極意
1 min
- PDNインピーダンスが現代のPCB設計にとって重要な理由
- 目標インピーダンスとその重要性の理解
- PDNインピーダンスに影響を与える主要因子
- PDNインピーダンス解析と最適化の実践的テクニック
- 低PDNインピーダンスのための製造上の考慮事項
- JLCPCBのPDNインピーダンス最適化PCBにおける専門知識
- 結論
- PDNインピーダンスに関するFAQ
- 結論
重要なポイント
- PDNインピーダンスは負荷時の電圧安定性を直接決定します。低く、フラットに保ちましょう。
- 目標値を計算しましょう:Z_target = (V_dd × リップル%) / I_transient — 通常は一桁ミリオームです。
- 近接した電源-グランドプレーン、短いビア接続、戦略的なデカップリング配置を優先しましょう。
- 反共振ピークを避けましょう。滑らかな曲線が生の静電容量よりも重要です。
- 精密な製造(銅厚、誘電体管理)がシミュレーション結果と一致させるために不可欠です。
ギガヘルツの電源で動かせなければ、ギガヘルツのプロセッサを使う意味はありません。高速信号を完璧に配線し、差動ペアをピコ秒以内にマッチングしても、負荷時にボードが誤動作することがあります。ほとんどの場合、問題はPDNにあり、特にICが経験するPDNインピーダンスにあります。私はFPGAが集中的なコンピューティングバースト中にビットを落とし始めたプロジェクトで、これを身をもって体験しました。配線は良好でした。シグナルインテグリティも良好でした。しかし、デバイスが突然大量の電力を消費したとき、コアレールが低下しました。

その低下は、その周波数で高すぎるインピーダンスを通る過渡電流にすぎませんでした。このガイドでは、誰かが私にしてほしかったように、PDNインピーダンスについて説明したいと思います。それが何であるか、合理的な目標インピーダンスを設定する方法、どのような設計・製造要因が影響するか、完成したボードで実際の値を測定する方法について議論します。最後には、電源レールを見てPIEのように考えられるようになるはずです。
PDNインピーダンスが現代のPCB設計にとって重要な理由
スイッチングが発生するたびに(すべてのデジタルICで毎秒数百万回または数十億回)、電源レールから少量の電荷を引き出します。すべてのゲートが同時にスイッチすると、電流需要は非常に突然で激しくなります。PDNの役割は、電圧障害をほとんど生じさせることなく、この電荷をできるだけスムーズに供給することです。チップに電力を供給するネットワークのインピーダンスは、チップが電流を消費する周波数で高くなり、電圧ノイズが発生します。そのノイズはタイミングマージンを減少させ、シグナルインテグリティに影響を与え、完全な機能障害を引き起こすことさえあります。これは現代の低電圧デバイスではさらに困難です。
PDNインピーダンスの意味とパワーインテグリティにおける役割
PDNは、電圧レギュレータモジュール(VRM)からシリコンダイ、銅プレーン、 ビア、デカップリングコンデンサ、パッケージ、オンダイ容量まですべてを含む、電力を供給する経路全体です。PDNインピーダンスは、このネットワークが負荷に対して提供するインピーダンスを周波数に対して表したものです。問題は、それが単なる数値ではないことです。それはZ(f)という曲線であり、スペクトル全体で大きく変化します。しかし、非常に低い周波数ではVRMが支配的であり、インピーダンスは非常に小さくなります。
制御ループは高い周波数では動作できないため、バルクコンデンサが動作する帯域、セラミックコンデンサが動作する帯域、プレーン容量が動作する帯域、オンダイ容量が動作する帯域があります。パワーインテグリティのダンス全体は、負荷が電流を消費する周波数領域でこの曲線を低くフラットに保つことです。これを正しく行えば、静かなレールが得られます。そうでなければ、ノイズが望まない場所に侵入します。
高いPDNインピーダンスが電圧安定性と性能に与える影響
式は簡単です:電圧ノイズは過渡電流×インピーダンスに等しい。10mΩのインピーダンスでは、5Aのステップ電流が50mVのリップルを生成します — これは3%のバジェットを持つ1.0Vコアレールの3%です。高いPDNインピーダンスはいくつかの醜い形で現れます:
- 負荷過渡時の電圧リップルとドループの増加
- 高速インターフェース(DDRやSerDesなど)のタイミングマージンの縮小
- クロックおよびPLL生成信号のジッタ増加
- ノイズの多いレールが他の構造に結合することによるEMIの増加
- ピーク使用時に診断が困難な機能問題が時折発生
インピーダンスのスパイクが発生する周波数が重要です。曲線が他の点で良好であっても、30MHzでの単一の鋭いピークが設計を破壊する可能性があります。したがって、DC抵抗だけでなく全体的なプロファイルが重要です。
目標インピーダンスとその重要性の理解
PDNを最適化する前に目標が必要です。目標インピーダンスは、対象周波数帯域においてネットワークで許容される最大インピーダンスです。どこでもそれを超えなければ、レールノイズは許容範囲に収まります。これは「電源をクリーンにする」という曖昧な概念を、設計およびテスト可能な具体的なエンジニアリング仕様に変換できるものの一つです。

アプリケーション別のPDN目標インピーダンスの定義
PDN目標インピーダンスの古典的な式は簡単です:
Z_target = (V_dd × 許容リップル%) / I_transient
ここで、V_ddはレール電圧、許容リップル%はノイズバジェットの割合、I_transientは負荷が要求する最悪ケースの過渡電流です。
実際の例を見てみましょう:5%のリップル許容と10Aの過渡電流を持つ1.0Vコアレールがあります。これによりZ_target = (1.0 × 0.05) / 10 = 5 mΩとなります。次に、DCから数十および/または数百MHzにわたる範囲でインピーダンスが5mΩ未満であることを確保する必要があります。
目標インピーダンスが過渡応答とノイズに与える影響

目標インピーダンスは、実際には時間領域の動作を周波数領域で近似したものです。Z(f)がフラットで目標以下であれば、想定帯域内の任意の電流ステップに対してレールはクリーンに応答します。危険が潜むのは反共振ピークです。一方のデカップリング段のインダクタンスが他方の容量と共振すると、特定の周波数でインピーダンスが上昇します。このピークが目標ラインを超えると、この周波数にエネルギーを持つ電流ステップによって厄介な電圧変動が引き起こされます。重要なのはレベルだけでなく、平坦性でもあります。特定の帯域で低く落ち込むが反共振で高くスパイクするプロファイルは、適度に高いがフラットなプロファイルよりも悪いです。私たちの実際の設計課題は、生の静電容量を追加するだけでなく、それらのピークを抑制することです。
PDNインピーダンスに影響を与える主要因子
プレーン設計、デカップリングコンデンサ、ビア配置
密結合された電源プレーンとグランドプレーンでは、平行平板コンデンサのように、高MHz帯域で電流が極めて低いインダクタンスでそれらの間を流れます。それらの間の距離が近いほど、プレーン容量が大きくなり、広がりインダクタンスが小さくなります(どちらもPDNインピーダンスにとって良好)。中間周波数帯域はデカップリングコンデンサが処理しますが、その性能は実装次第です。すべてのコンデンサには以下が含まれます:
- パッケージ本体に起因する固有直列インダクタンス(ISL)
- パッド、トレース、ビアの実装によるインダクタンス損失
- 等価直列抵抗(ESR)。これは反共振ピークの減衰に実際に役立ちます。

通常、実装インダクタンスが支配的であり、コンデンサの実効高周波限界はそれによって決まります。だからこそ、記載された静電容量値よりも配置とビア形状を知ることが重要です。私のルールは実用的で、以下の通りです:
- 高周波セラミックをIC電源ピンのできるだけ近くに配置する。
- 短く広い接続を使用し、ビアをスタブではなくコンデンサパッドのすぐそばに配置する。
- パッドあたり複数のビアを使用して実装インダクタンスを低減する。
- 広い範囲をカバーするために様々な値を使用するが、それらの間の反共振に注意する。
材料選択と層構成の最適化
プレーン容量は、電源プレーンとグランドプレーンの間の材料の厚さと誘電率(Dk)によって直接決まります。2つの電源-グランド層間の薄いコアは、高周波でデカップリングする最良の方法の一つであり、部品点数も増えません!ほとんどの設計では、Dkが4.2~4.6の標準 FR4 で十分です。専用の薄い電源-グランド誘電体や埋め込み容量材料は、要求の厳しいレール向けにプレーン容量を増加させます。スタックアップの層の厚さは、プレーン間の距離、銅の厚さ、ビア経路の長さを決定します。優れたスタックアップは、電源とそのリターンを近接させ、ICが搭載される表面に近いデカップリングプレーンを追加し、リターン電流が不必要に長くインダクティブな迂回を取らないようにします。実際、 スタックアップはシグナルインテグリティの決定事項だけでなく、パワーインテグリティの決定事項でもあります。
PDNインピーダンス解析と最適化の実践的テクニック
シミュレーションツールと測定方法
レイアウト前の周波数領域PDNツールでは、VRM出力インピーダンス、コンデンサモデル、プレーン容量、オンダイ容量に基づいてPDNインピーダンスプロファイルを描画できます。ベンダーのコンデンサSパラメータモデルをインポートし、1本のトレースを配線する前に曲線を確認しましょう。レイアウト後の3DフィールドソルバーとPDN抽出ツールは、実際のビア位置、プレーン形状、実装寄生要素を用いて実際のインピーダンスを計算します。これにより、理想化されたモデルでは捉えられない反共振ピークが検出されます。
ベクトルネットワークアナライザ(VNA)を使用して2ポートシャントスルー測定を行います。これが実ハードウェアでのPDNインピーダンス測定の標準方法です。これはミリオーム測定であり、単純な1ポート反射測定では十分な精度が得られません。シャントスルー法は、一方のポートでレールに電流を流し、もう一方のポートで電圧を検知することで、サブミリオーム範囲までインピーダンスを分解できる最適な方法です。セミリジッド同軸またはプローブペアを、負荷近くのクリーンなレール-グランド領域に直接配置します。
設計調整によるインピーダンスピークの低減
目標を超えるピークが見えたら、盲目的ではなく目的を持って対処します。私の最善の手は:
- コンデンサの自己共振周波数を調べ、それでギャップを埋める。
- ESRをわずかに増加させるか、共振抑制に役立つESR制御部品を使用する。
- 改善されたビアパターンと短い接続で実装インダクタンスを最小化する。
- 電源-グランド誘電体の厚さを減らしてプレーン間の容量を増やす。
- コンデンサを負荷により近づけて実効範囲を変える。
常に目標ライン以下のフラットな曲線を持つことが目標です。コンデンサが多ければ良いというのは誤りです。不適切に配置されたバンクは新たな反共振を生み出す可能性があります。常に力任せよりも、周波数を考慮した的を絞った修正の方が優れています。
低PDNインピーダンスのための製造上の考慮事項
銅厚、プレーン連続性、エッチング精度
- 銅厚はプレーンのDC抵抗と広がりインダクタンスを直接決定します。2オンス銅を指定されたレールが公差の下限で製造されると、特にDCおよび低周波で測定可能なほど高いインピーダンスになります。厳密な銅量管理が重要です。
- プレーン連続性も同様に重要です。電源またはグランドプレーンのすべてのスロット、ボイド、不要な切り欠きはリターン電流を迂回させ、インダクタンスを追加して局所的にインピーダンスを上昇させます。エッチング精度はプレーンエッジをクリーンに保ち、アンチパッドを一貫させるため、設計した銅が実際に得られる銅となります。
生産において設計インピーダンスを維持するためのプロセス管理
電源プレーンとグランドプレーン間の誘電体の厚さを維持することが重要です。プレーンの容量はこれに直接依存するためです。100µmのコアは、ラミネーションプレッシャー、選択されたプリプレグ、プレスサイクル管理によって、パネル全体で100µmであることは保証されません。信頼性の高い低インピーダンス製造には、規律あるプロセス管理が不可欠です:

- 誘電体高さの厳密な公差を維持するための制御されたラミネーション。
- ビア-プレーン接続の低インダクタンスを実現するための位置合わせ精度が重要です。
- 一貫したメッキによる電力伝送のための低抵抗ビアバレル。
JLCPCBのPDNインピーダンス最適化PCBにおける専門知識
パワーデリバリネットワークに焦点を当てた高度なDFMレビュー
JLCPCBの設計製造性(DFM)レビューは、薄いプレーン接続、過剰なプレーンボイド、小さすぎる電源ビア、スタックアップ選択によるプレーン間距離の過大など、PDN性能に静かに影響する問題を発見します。製造前にこれらを捕捉すれば、リスポンを節約し、インピーダンスプロファイルを台無しにしません。
インスタント見積もりとエンジニアリングフィードバックに関する専門知識により、様々なスタックアップと銅量を迅速に試すことができ、失敗したプロトタイプの前にパワーインテグリティの決定を行えます。速度、コスト、一貫性がこれを実用的にしています。1~2日のTATと2ドルからのPCBにより、電力クリティカルなボードのプロトタイピング、実際のPDN測定、反復と改良、そしてベンダーを変更することなく量産が可能です。
安定したインピーダンス性能を保証する精密製造
ファブはインピーダンスのシミュレーションと一致させるために、銅量、誘電体厚さ、位置合わせを非常に厳密に管理する必要があります。JLCPCBは精密なスタックアップ、複数の銅量、一貫したラミネーションによる制御インピーダンス製造を提供しています。これらはすべて、PDNがプレーン容量と抵抗を目標値に保つ能力の重要な側面です。多層ビルドはブラインドビアとベリードビア、および様々な材料により、パワーインテグリティ戦略に必要に応じて電源プレーンとグランドプレーンを配置できます。
結論
PDNインピーダンスは、ボードが負荷時に故障し、回路図が示唆するほど堅牢でないと気づくまで難解に見える領域の一つです。しかし、目標インピーダンスと周波数プロファイルの概念を導入することで、問題全体が取り組みやすくなります。プレーンとデカップリングをZ_target以下に保つよう設計し、出力でシャントスルーVNA測定を使用して確認し、反共振ピークの抑制を試みましょう。人々が気づかないのは、これらすべてが忠実な製造に基づいているということです。設計が一桁ミリオームに最適化されている場合、生産中の誘電体厚さや銅量の変化がすべての努力を台無しにする可能性があります。そこが、堅牢なパワーインテグリティ設計とJLCPCBのような精密メーカーを組み合わせることが大きな違いを生むところであり、クリーンなシミュレーションから最初のプロトタイプを通じて量産まで、レールを静かに保つボードへと移行するのに役立ちます。
JLCPCBでPCB生産を簡素化
PCB製造、アセンブリ、部品のワンストップサプライヤー。
インスタント見積もりから迅速な納品まで、ワークフローを合理化し、やり取りを削減し、すべてのビルドをスムーズに進めます — プロトタイプから量産まで。インスタント見積もりを取得 >
PDNインピーダンスに関するFAQ
Q: PDNインピーダンスを簡単に言うと何ですか?
PDNインピーダンスとは、パワーデリバリネットワークがチップに対して周波数の関数として提示するインピーダンスです。関連する帯域全体でそれを低く保つことで、チップが突然電流を要求したときにレール電圧が安定します。
Q: PDN目標インピーダンスはどう計算しますか?
Z_target = (V_dd × 許容リップル%) / I_transient を使用します。5%のバジェットと10Aの過渡電流を持つ1.0Vレールの場合、(1.0 × 0.05) / 10 = 5 mΩとなり、対象帯域全体でネットワークはこれを下回る必要があります。
Q: PDNの反共振ピークは何が原因ですか?
反共振ピークは、一方のデカップリング段のインダクタンスが次の段の容量と共振し、特定の周波数で鋭いインピーダンススパイクを生成するときに発生します。ピークが目標インピーダンスを超えると、その周波数の電流ステップが過剰な電圧ノイズを生み出します。
Q: 実基板でPDNインピーダンスはどう測定しますか?
標準的な方法は、ベクトルネットワークアナライザ(VNA)を使用した2ポートシャントスルー測定です。一方のポートでレールに電流を流し、もう一方で結果の電圧を検知し、単純な反射法では解決できないミリオームおよびサブミリオームのインピーダンスを分解します。
Q: PCB製造はPDNインピーダンスに影響しますか?
はい、大きく影響します。銅厚、プレーン間の誘電体高さ、プレーン連続性、ビアメッキはすべて実際のインピーダンスをシミュレーションからずらすため、ファブリケータによる厳密なプロセス管理が設計値を維持するために不可欠です。
結論
高性能PCB設計では、完璧な信号配線だけでは十分ではありません — 安定した電力供給も同様に重要です。PDNインピーダンスを習得することで、電圧ドループを排除し、ジッタを低減し、重い過渡負荷下でも信頼性の高い動作を確保できます。
明確な目標インピーダンスを定義し、スタックアップ、プレーン容量、デカップリング戦略を最適化することで、フラットで低インピーダンスの電力ネットワークを維持できます。精密な製造 — 特に銅厚、誘電体管理、ビア品質 — がシミュレーションを現実にするために不可欠であることを忘れないでください。
JLCPCBの厳密なプロセス管理と信頼性の高い製造により、プロトタイプから量産まで一貫したPDN性能を実現できます。
学び続ける
ミックスドシグナルPCB設計における調和の実現
電子の世界では、変化に伴い、1枚の基板上にアナログ部品とデジタル部品を混在させることが今や一般的になっています。ミックスドシグナルPCB設計は、アナログとデジタルの世界の調和のとれた融合を表し、高度な電子デバイスに無数の可能性を開きます。このブログ記事では、ミックスドシグナルPCB設計についてお話しします。課題、ベストプラクティス、最適な性能を実現するための重要な要素を取り上げます。 ミックスドシグナル設計の本質 ミックスドシグナル設計とは、アナログ回路とデジタル回路の両方を同じプリント回路基板(PCB)上に統合することを指します。アナログ部品は連続信号を扱います。例えば、音声やセンサー入力などです。デジタル部品は離散信号を処理します。これらは一般的にマイクロコントローラやデジタル信号プロセッサに見られます。これらの多様な要素の融合がミックスドシグナル環境を生み出し、複雑で多用途な電子システムの開発を可能にします。 ミックスドシグナルPCB設計における課題: A- 信号整合性: アナログ信号とデジタル信号のニーズのバランスを取ることは繊細な作業です。高速デジタル信号はノイズや干渉を引き起こし、アナ......
インピーダンス整合のための反射係数計算ツール
信号がある点から別の点へデジタル的に送信されるたびに、信号線の状態が変化します。信号の状態変化は、回路内を移動する電磁波として記述することができます。信号の反射は、電磁波がある媒質から次の媒質への境界に遭遇したときに発生します。波が境界に達すると、エネルギーの一部は信号として透過し、一部は反射されます。このプロセスは、エネルギーが回路に吸収されるか環境に散逸するまで、無限に続きます。 電気技術者にとって、この境界が発生する媒質は通常、その電気インピーダンスの観点から記述されます。つまり、境界とはインピーダンスが変化する場所です。 PCB設計における反射は、電気信号がトレースに沿って伝搬する際にインピーダンス不整合に遭遇したときに発生します。この不整合により、信号の一部がソースに向かって反射されます。反射は、特に高速デジタル回路やRF回路において、歪み、ノイズ、データエラーなどの信号完全性の問題を引き起こす可能性があります。 反射ノイズがなぜ問題となるのか? 信号線内の反射により、経路に余分なエネルギーが蓄積され、信号にノイズ問題が発生します。反射ノイズは信号を予測不可能な値に押しやり、決定論的な信......
PCB設計におけるインピーダンス制御の初心者ガイド
デジタル信号がある地点から別の地点へ伝送されると、信号線の状態に変化が生じます。この変化は、回路内を移動する電磁波として理解することができます。反射は、この波が異なる媒質間の境界に遭遇したときに発生します。この境界では、波のエネルギーの一部が信号として継続し、残りは反射されます。このプロセスは、エネルギーが回路に吸収されるか、環境に散逸するまで繰り返されます。 電気エンジニアにとって、この境界は通常、電気インピーダンスの変化によって定義されます。PCB設計では、信号がトレースに沿ってインピーダンス不整合に遭遇すると反射が発生します。この不整合により、信号の一部がその源に向かって反射され、特に高速デジタル回路やRF回路において、歪み、ノイズ、データエラーなどの信号整合性の問題を引き起こします。 1. 回路のインピーダンス: 抵抗、インダクタ、コンデンサを含む回路において、回路内の電流の流れを妨げる総等価抵抗はインピーダンスと呼ばれます。インピーダンスは抵抗成分とリアクタンス成分で構成されています。抵抗は回路のエネルギーを熱として散逸させます。回路内で回収可能なエネルギーは、導体、インダクタ、コンデン......
高速リジッドPCB設計における信号完全性の実践ガイド
私たちはシグナルインテグリティという用語をよく使いますが、実際それは何なのでしょうか?信号パラメータに関係するものなのか、それともシステムパラメータに関係するものなのでしょうか?簡単に言えば、信号がワイヤや伝送線路を伝わる際に、送信された地点と受信された地点で何らかのパラメータが変化します。高速信号の場合、信号損失はさらに大きくなり、データ損失や信号劣化の問題が生じます。では、どのような種類の信号が妨害され、どのように変化するのでしょうか?伝送中に信号がその特性を変化させる4つの主要な現象について説明しました。 そして2番目の質問ですが、どのような種類の信号かというと、基本的に高周波の場合はより高速でスイッチングする0と1があるはずです。もし0が1になり、1が0になれば、データ損失が発生します。もちろん、いくつかのコード訂正技術もありますが、それはまた別の機会の話題です。この問題を解決するには、スタックアップ設計やインピーダンス制御などの要素を考慮する必要があります。設計チームは、より小型のフォームファクタデバイスを追求することでインテグリティを改善できます。これは信号内の寄生効果も低減します。こ......
高速設計におけるインピーダンス方程式の役割
インピーダンスは、システム内で信号がどのように振る舞うかを制御する最も重要な概念の一つです。シグナルインテグリティ の問題は、インピーダンスの不整合によって引き起こされる信号の反射から生じます。信号の損失、反射、歪みがないことを保証するために、エンジニアはインピーダンスを慎重に制御する必要があります。交流電流の印加に対する電気回路の抵抗は、そのインピーダンスによって測定されます。これは、電気回路における高周波インダクタンスとキャパシタンスを組み合わせた結果です。抵抗と同様に、インピーダンスはオームで測定されます。異なるインピーダンスは減衰と反射を引き起こし、信号を弱めます。インピーダンスの定義、抵抗、インダクタンス、キャパシタンスなどの他の回路要素との違い、および高速PCB設計におけるその方程式の重要性は、すべてこの記事で取り上げられています。 インピーダンス対抵抗、インダクタンス、キャパシタンス インピーダンスは、抵抗、インダクタ、コンデンサを含む回路に電流が流れるのを妨げる総等価抵抗です。インピーダンスはリアクタンス成分と抵抗成分から構成されます。回路内のエネルギーは抵抗によって熱として放出さ......
高速リジッドPCB設計における信号完全性
私たちは「シグナルインテグリティ」という用語をよく使いますが、実際それは何なのでしょうか?信号パラメータに関係するものなのか、それともシステムパラメータに関係するものなのでしょうか?簡単に言えば、信号がワイヤや伝送線路を伝わる際に、送信された地点と受信された地点で何らかのパラメータが変化します。高速信号の場合、信号の損失はさらに大きくなり、データ損失や信号劣化の問題が生じます。では、どのような種類の信号が妨害され、どのように変化するのでしょうか?伝送中に信号がその特性を変化させる4つの主要な現象について説明しました。 そして2番目の質問ですが、どのような種類の信号かというと、基本的に高周波であれば、より高いレートでスイッチングする0と1があるはずです。もし0が1になり、1が0になれば、データ損失が発生します。もちろん、いくつかのコード訂正技術もありますが、それはまた別の機会の話題です。この問題を解決するには、スタックアップ設計やインピーダンス制御などの要素を考慮する必要があります。設計チームは、より小型のフォームファクタデバイスを追求することでインテグリティを改善できます。これはまた、信号内の寄生......