基板の上に並ぶ電子部品の役割|抵抗・コンデンサ・ICを解説
1 min
- 部品の重要性:間違った選定が引き起こすトラブル
- 代表的部品の解説:用途で理解する抵抗・コンデンサ・IC
- 選定のコツ:スペック表の見方と代替品の探し方
- FAQ

ディスクリプション:
抵抗・コンデンサ・ICの用途と選定ポイントを実践的に解説。スペック表の見方や代替品の探し方まで、基板設計で失敗しないための部品選定の基礎知識をまとめました。
基板の上に並ぶ電子部品の役割|抵抗・コンデンサ・ICを解説
基板に実装される電子部品は、種類を知っているだけでは不十分です。「どんな場面で使うか」「どのスペックを選ぶか」を理解して初めて、正しく機能する回路が作れます。この記事では、抵抗・コンデンサ・ICを中心に、用途と選定のポイントを実践的に解説します。
部品の重要性:間違った選定が引き起こすトラブル
電子部品の選定ミスは、回路の誤動作や最悪の場合、基板の破損につながります。たとえば耐圧不足のコンデンサを使えば、電源投入と同時に破裂するリスクがあります。定格電流を超えた抵抗は発熱し、周辺部品を巻き込んで故障することもあります。
部品の「役割を知ること」と「正しく選ぶこと」はセットです。スペックを無視した選定は、設計がどれだけ優れていても製品の信頼性を根本から損ないます。
代表的部品の解説:用途で理解する抵抗・コンデンサ・IC

部品の役割は「何をするか」だけでなく、「どんな場面で使うか」で理解するとより実践的です。
抵抗(レジスタ)の主な使いどころ
抵抗の用途は大きく3つです。電流制限はLEDに直列で入れて過電流を防ぐ用途、プルアップ・プルダウンはマイコンの入力ピンを安定させる用途、分圧は電圧を任意の比率で下げる用途です。同じ抵抗でも回路内の位置と目的によって役割が変わるため、回路図と合わせて確認する習慣が重要です。
コンデンサの主な使いどころ
コンデンサの代表的な用途はデカップリングとフィルタリングです。デカップリングはICの電源ピン近くに配置してノイズを除去する用途で、基板上に大量に使われます。フィルタリングは電源ラインの電圧変動を平滑化する用途で、電解コンデンサが多く使われます。用途によってセラミックと電解を使い分けることが基本です。
ICの主な使いどころ
ICはマイコン・オペアンプ・電源ICなど種類が多く、用途は千差万別です。共通して重要なのは電源電圧範囲・動作温度・パッケージの種類の3点です。特にパッケージは実装方法に直結するため、SMT対応かどうかを必ず確認します。
選定のコツ:スペック表の見方と代替品の探し方

部品を選ぶ際にまず確認すべきは、①定格値(電圧・電流・容量)、②動作温度範囲、③パッケージサイズの3点です。定格値は回路の動作条件に対して余裕を持たせることが原則で、ギリギリの値の部品を選ぶと信頼性が下がります。
代替品の探し方
部品が入手できない場合は、同じ機能・近いスペックの代替品を探します。JLCPCBの部品ライブラリでは型番・スペック・在庫状況を一括で確認でき、そのまま実装発注に繋げられます。代替品を使う際は、フットプリント(基板上のパターン形状)が一致しているかを必ず確認しましょう。フットプリントが合わない部品は実装できません。
FAQ
Q:部品のスペックに「Min/Typ/Max」と書いてあるのはなぜですか?
A:製造ばらつきによる最小値・標準値・最大値を示しています。設計時はMax値を基準に余裕を持たせるのが基本です。
Q:同じ容量のコンデンサでも値段が大きく違うのはなぜですか?
A:誘電体の材質・耐圧・温度特性・精度の違いによります。高周波回路にはセラミック(C0G/NP0)、電源平滑には電解コンデンサといった使い分けがコスト最適化にも繋がります。
Q:JLCPCBで部品が見つからない場合はどうすればいいですか?
A:JLCPCBの部品ライブラリにない部品は、お客様支給部品(Customer-Supplied Parts)として別途手配し、実装を依頼することができます。
学び続ける
72個のLEDを搭載した精密腕時計の設計:JLCPCBのSMT実装で製作する直径40 mmの円形PCB
要点 本事例では、直径40 mmの円形PCBを用いた72個のLEDを搭載する腕時計の設計と製作を紹介します。JLCPCBのSMT実装サービスによって70個以上の0603サイズLEDの手はんだ付けを省き、ENIG表面処理で実装に適した平坦性を確保しました。また、マウスバイト付きの分離タブを使用する面付けにより、円形基板の自動実装に対応しています。EasyEDAでの回路図作成から、ファームウェアの最適化、市販のステンレス製ケースへの組み込みまで、一連の開発工程を解説します。 開発の背景と目的 独自のウェアラブル機器の開発は、電子工作の中でもやりがいがあり、同時に難しい分野です。市販のスマートウォッチがOLEDディスプレイや高性能プロセッサを採用する一方、オープンソースプロジェクトの制作者Taifur氏は、シンプルな構成とすっきりした外観を目指した「LED Round Watch」を開発しました。 基本構想はシンプルですが、実現には工夫が必要でした。72個のSMD LEDを円形に配置し、ATmega328Pマイコンと高精度なリアルタイムクロック(RTC)で制御する腕時計です。 72個のLEDを放射状に配......
基板の種類を初心者向けに解説|用途別・構造別の違いをわかりやすく紹介
電子工作や製品開発で使われる「基板」にはいくつかの種類があります。しかし、たくさんの種類があると逆に「どうやって使い分ければいいの?」と感じると思います。 この記事では、基板の種類について「材料」「構造」「用途」の観点からやさしく整理します。 基板とは?初心者が最初に知っておきたい基本 電子機器に使われている「基板」は、電子部品を取り付けて電気的につなぐための土台です。配線を整理し、機器を小型化・安定動作させることができます。 基板は家電、PC、スマートフォン、LED機器など幅広く使われています。「基板の種類」について知ることで、用途に合った選定がしやすくなります。 基板の種類はどう分類される? 基板の分類は、いくつかの視点があります。 代表的なのは次の2点です。 材料による違い:基板がどの材料からできているか 層数による違い:基板の配線が何層に分かれているか 例えば、強度や価格を重視するか、小型化や曲げやすさを重視するかで最適な基板は変わります。 代表的な基板の種類一覧 ・ガラスエポキシ基板 ガラスエポキシ基板(FR-4)は、強度と絶縁性のバランスが良く、最も一般的な基板です。汎用性に優れていて......
プリント基板とは?電子工作で便利な理由を実例付きで解説!
電子工作をしていると、最初はブレッドボードで回路を組むことが多いと思います。LEDを光らせたりセンサーを動かしたりするだけなら、ブレッドボードでも十分楽しめます。 でも、少し慣れてくると、「配線がごちゃごちゃしてきた」「ケースにきれいに収めたい」と感じる場面が出てくると思います。そんなときに役に立つのがプリント基板です。 この記事では、プリント基板とはなにか、ブレッドボードやユニバーサル基板との違い、実際にプリント基板で作れるもの、そして基板を作る基本的な流れまで、ション新車向けにわかりやすく解説します。 プリント基板とは プリント基板とは、電子部品を取り付けて、部品同士を電気的につなぐための土台の板です。PCB(Printed Circuit Board)とも呼ばれます。 ブレッドボード・ユニバーサル基板との違い https://pixabay.com/photos/integrated-circuit-computer-arduino-441294/ ブレッドボードやユニバーサル基板は、部品を配置した後にワイヤーを使い、自分で配線します。一方、プリント基板では、あらかじめ基板上に銅の配線パター......
PIDI-BOX01: JLCPCBがRaspberry Pi Zero 2WでモジュラーDINレールコントローラを可能にした方法
Raspberry Pi Zero 2Wによるガーデン灌漑の自動化:固定I/Oでは不足するとき 4年前、豊富なハードウェア開発経験を持つドイツ人の電子設計エンジニア、ヴォルフガング・マンスフェルド氏は、自宅のガーデン灌漑を自動化する商用ソリューションを探していました。しかし、自身のニーズに合うものは見つかりませんでした。そこで、自分で作ることにしたのです。 最初のプロトタイプは動作しましたが、PCBの製造コストが高く、イテレーションを続ける大きな障壁となっていました。そんな中、JLCPCBをKiCadコミュニティ経由で発見し、プロジェクトは新たな次元へ。Raspberry Pi Zero 2Wを基盤とした、完全にモジュラーでオープンソースのDINレールコントローラ「PIDI-BOX01」が誕生しました。 PIDI-BOX01 モジュラーDINレールコントローラ(Raspberry Pi Zero 2W搭載)をJLCPCBで製造 課題:成長が必要な灌漑システム 自動ガーデンは一度に完成しません。最初は2つの電磁弁から始まり、湿度センサーを追加し、温度プローブを足し、気づけば10個のデバイスを制御する......
4層基板と2層基板の違いとは?|用途別の選び方を初心者向けに解説
基板設計を始めると「2層基板で足りるのか、4層基板が必要なのか」という判断に迷うことがあるでしょう。 4層基板はコストが上がる一方、信号品質やEMI対策に大きなメリットがあるのです。 今回は、2層基板と4層基板の構造の違いから、用途別の選び方まで具体的な判断基準を解説します。 2層基板と4層基板の基本的な違い 2層基板は表面と裏面の2つの銅層で構成されており、すべての配線をこの2層に収める必要があります。構造がシンプルなため製造コストが低く、幅広い用途で使われる標準的な選択肢です。 4層基板は表裏2層に加え、内層に2層を持つ構成です。一般的なスタックアップは「信号層/グランドプレーン/電源プレーン/信号層」の4層構造で、内層の電源・グランドプレーンが信号品質の安定に大きく貢献します。コストは2層基板と比較して1.5〜2倍程度になりますが、得られる性能向上は設計の自由度を大きく広げます。 2層基板が向いているケース シンプルな回路・低速信号 LEDドライバ・温度センサー・単純なマイコン回路など、動作周波数が低くノイズの影響を受けにくい回路は2層基板で十分です。部品点数が少なく配線がシンプルであれば、......
プリント基板を自作するには?初心者向けに設計から発注までの流れを解説
「プリント基板を自分で作ってみたい」と思ったとき、最初に壁になるのが「どこから始めればいいかわからない」という問題です。実は、プリント基板の自作は設計ツールと発注サービスを使えば、初心者でも取り組めます。この記事では、基板自作の2つのアプローチと、設計から発注までの基本的な流れをわかりやすく解説します。 プリント基板の自作とは 「基板を自作する」には大きく2つのアプローチがあります。 1つ目は、銅張積層板にエッチング液を使って自宅で基板を手作りする方法です。手軽に試せる反面、精度に限界があり、細かい配線や両面基板の製作は難しくなります。 2つ目は、設計ツールで回路と配線を設計し、製造業者に発注して高品質な基板を作る方法です。現在はJLCPCBのような格安製造サービスが普及しており、少量・低コストでプロ品質の基板を手に入れられます。初心者には**「設計して発注する」**方法が現実的でおすすめです。 自作に必要なもの プリント基板を自作する際に必要なものを紹介します。 設計ツール(EasyEDA・KiCad) 基板設計には専用のCADツールが必要です。初心者に特におすすめなのがEasyEDAです。ブラ......