クリーンな電力供給とより良い信号完全性のためのスプリットプレーンの習得
1 min
- 現代のPCB設計におけるスプリットプレーンの役割
- スプリットプレーンの利点と潜在的なリスク
- 効果的なスプリットプレーン設計のベストプラクティス
- スプリットプレーンPCBの製造上の考慮事項
- JLCPCBのスプリットプレーン実装における専門知識
- PCBスプリットプレーンに関するFAQ
- 結論
重要なポイント
- 複数の電圧ドメインやアナログ/デジタル絶縁のために必要に応じて電源プレーンを分割しますが、グラウンドプレーンは決して分割しないでください — クリーンなリターンパスのためにグラウンドは常に連続させておきます。
- 分割部を横断する高速信号の配線は避けてください。避けられない場合は、ステッチングコンデンサ(0.1 µF)を使用し、差動ペアが一緒に横断するようにしてください。
- 分割した電源プレーンはソリッドグラウンド層の隣に配置し、約10 milのモート幅を維持し、ICピンの近くに適切なデカップリングを配置してください。
- 適切な分割プレーン設計はノイズとEMIを大幅に低減しますが、不適切な実装は信号整合性を悪化させる可能性があります。
アナログセンサーの値が振動し続けたり、音声出力にハムが含まれているはずがないのにハムが聞こえたりする新しい基板を立ち上げた経験はありませんか?10回中9回は、電源分配に問題があります。さらに、それを修正するための最も誤解されているツールの1つがスプリットプレーンです。名前が示すように、スプリットプレーンはPCB上の銅プレーンであり、別々の領域に分割されています。適切に実装されると、ノイズの多いデジタル回路をノイズに敏感なアナログ回路から分離し、複数の電圧レールを整理します。
誤って適用すると、 リターンパスを台無しにし、基板をEMIアンテナに変えてしまいます。プレーン分割のバランスを取ることは、パワーインテグリティとシグナルインテグリティのゲームです。このガイドでは、スプリットプレーンとは何か、いつ本当に資産となるのか、クリーンなレイアウトとノイズの多い混乱を区別するために取るべき precaution と取ってはならない precaution について説明します。
現代のPCB設計におけるスプリットプレーンの役割
スプリットプレーンとは何か、いつ必要なのか
PCBスプリットプレーンとは、モートと呼ばれる1つ以上の電気的に絶縁された領域にエッチングされた単層銅板です。各ゾーンに異なる電圧を印加したり、各ゾーンが異なる機能ブロックを提供したりできます。プレーンを分割する最も正当な理由は、単一層上に2つ以上の別々の電源レールを配線することです。スプリットプレーンは通常、以下の場合に必要です:
- 単一の電源層上に複数の供給電圧(1.8 V、3.3 V、5 Vなど)がある場合。
- 敏感なアナログドメインをノイズの多いデジタルスイッチング電流から絶縁する必要がある場合。
- ミックスドシグナルデバイス(ADCまたはDAC)の場合、データシートに別々のアナログおよびデジタル電源ピンが指定されている場合。

電源プレーンの分割が必要になることはよくあります。グラウンドプレーンの分割は、しかしながら危険であり、通常は良いアイデアではありません。連続したグラウンドが信号のクリーンなリターンパスを提供するからです。
電源およびグラウンド分配における一般的な使用例
従来のアプリケーションはミックスドシグナルボードです。アナログ電源が独自の静かなゾーンにある場合、オーディオコーデック、精密データ収集システム、または医療センサーフロントエンドに有利です。電源プレーンを分割し、電源プレーンのそのセクションにフェライトビーズまたは別のレギュレータを介して電力を供給できます。その他の一般的なシナリオは以下の通りです:
マルチレール電源層:FPGAコアに1.2 V、I/O層に3.3 V、ペリフェラル層に5 Vを供給。
ノイズに敏感な計測器:電源上の数ミリボルトのリップルが測定を台無しにする場合。
数百メガヘルツ以上の周波数で動作する高周波設計では、電源ノイズがタイミングマージンに直接影響します。
スプリットプレーンの利点と潜在的なリスク
ノイズ絶縁と電圧ドメイン管理の改善
ドメイン絶縁が最大の利点です。各レールに独自の銅領域を提供することで、共有プレーンインピーダンスを介してスイッチングノイズが1つの電圧ドメインから別の電圧ドメインに漏れるのを防ぎます。アナログ電源がデジタル電源から適切に絶縁されている場合、一部のミックスドシグナル設計では20 dBのノイズ結合低減が達成されると主張しています。利点は非常に良いものです:
- 電圧ドメイン間のクロスコンタミネーションの低減:各レールが他の回路から受ける電圧汚染が少なくなります。
- グラウンドバウンスの低減:精密アナログにとって重要な領域で。
- EMIの閉じ込め:干渉が局所化され、どこにでも放射されません。
- 専用領域:配線とデカップリングの検討がはるかに容易になります。
リターンパスと信号整合性へのリスク
各高速信号は、トレースのすぐ下のプレーン上を流れることを好むリターン電流を生成します。信号が分割部を横断すると、リターン電流が直接流れることができないギャップに遭遇します。モートはリターン電流をモートの周りに長い迂回をさせるため、電流ループが大きくなります。そのループでは、3つの悪いことを同時に行っています。

ループインダクタンスが増加し、それによって信号整合性が損なわれ、インピーダンス不連続部で反射が発生します。非常に効果的な放射器になり、EMI数値が増加し、EN 55032またはFCC part 15への準拠が危うくなります。これにより、その迂回経路を共有する信号間のクロストークが可能になります。
効果的なスプリットプレーン設計のベストプラクティス
適切な配置、モート、ステッチングビア戦略
まず、機能ブロック間の物理的な分割で分割を実行します — モートの片側にアナログ、もう片側にデジタル。モート自体は広い必要はありません。約10 mil(0.254 mm)のギャップが通常、ドメインを絶縁するのに十分です。2つのドメインを結合する必要がある場合は、漏れのある境界ではなく、単一の制御されたブリッジで行います。実証済みのいくつかの手法:

- ステッチングビア:分割された電源領域を隣接層の連続グラウンドプレーンに接続し、リターン電流を密結合に保ちます。
- ステッチングコンデンサ:信号が横断する必要がある場合、モートを横切って小さなコンデンサ(通常0.1 µFまたは1 nF)を取り付け、高周波ACリターンパスを確保します。
- デカップリングの規律:各IC電源ピンの0.05〜0.1インチ(1.3 mm〜2.5 mm)以内にデカップリングコンデンサを使用し、ローカルプレーンインピーダンスをミリオーム範囲に保ちます。
差動ペアと高速信号でのプレーン分割の処理
高速と信号/プレーンは悪い組み合わせです。最も基本的なことは、高速信号でプレーン分割を決して横断しないことです。横断が避けられない場合は、以下のガードレールに従ってください:
- 差動ペア(USB 3.0の90 Ω、PCIe、LVDS)では、ペアの両方のトレースが同じポイントで分割部を横断し、スキューが整合されたままになります。
- 横断部の隣にステッチングコンデンサを追加し、横断電流のリターンパスを提供します。
- 可能な限り、分割電源プレーンではなく、一対の連続グラウンドプレーンを使用してください。
- 最適なパフォーマンスのための層スタックアップの考慮事項。
層スタックアップの最適なパフォーマンスのための考慮事項
スプリットプレーンがどれだけ寛容であるかは、スタックアップによって異なります。基本的なルールは、電源用に分割する層は、ソリッドで連続したグラウンドプレーンの上に配置する必要があるということです。これにより、上にある電源プレーンが分割されていても、各信号にクリーンなリターンパスが提供されます。従うべきいくつかのスタックアップガイドライン:

4層基板では、電源層にのみ分割を使用し、1つの内層をソリッドグラウンドとして使用します。6層以上の場合:高速配線層がソリッド基準プレーン間に挟まれていること、および分割部が高速配線層から離れていることを確認してください。信号層と基準プレーン間の誘電体の厚さを最小化し、リターン電流結合を密にし、インピーダンスを制御します。
スプリットプレーンPCBの製造上の考慮事項
エッチング精度とプレーン完全性の制御
ドメイン間のモートは、エッチングプロセスによって完全に決定されます。エッチングの不規則性により、10 milのギャップがアンダーエッチング(銅が2つのドメインを橋渡し)またはオーバーエッチング(他の場所のクリアランスを侵食)される可能性があります。どちらも、設定した絶縁の違反になります。製造中にプレーンの完全性に寄与する要因:
- モート幅が設計意図通りであることを保証するための厳密なエッチング公差。
- パネル全体で不均一に分割された大きなプレーン領域での反りを避けるための銅のバランス。
- モート周囲の銅エッジは清潔に保つ必要があります。銅のスリバーや破片が短絡を引き起こす可能性があるためです。
製造中の信頼性の高いパフォーマンスの確保
エッチングに加えて、製造チェーン全体が、スプリットプレーンが現場でどのように動作するかに影響します。ラミネーション位置合わせは、分割電源層が依存するグラウンドプレーン上に正しく配置されているかどうかを示す測定値です。位置ずれは、トレース、ギャップ、基準間の関係の変化です。これは、信頼性の高い生産を確保するためのいくつかのチェックに基づいています:
- ラミネーションとドリリング中に層間位置合わせがチェックされています。
- 低インピーダンスのビア-プレーン接続を維持するためのステッチングビアのメッキの均一性。
- 各絶縁ドメインが実際に絶縁されており、各接続が導通していることを検証するための電気テスト。
JLCPCBのスプリットプレーン実装における専門知識
複雑なスプリットプレーンレイアウトのための高度なDFMレビュー
JLCPCBのインスタント見積もりシステムは、すべてのアップロードで自動的にDesign for Manufacturing(DFM)レビューを実行し、生産に入る前に、不十分なクリアランスやモート周囲の銅スリバーなどの問題を警告します。中級設計者にとって、この早期フィードバックは、簡単に解決できる早期段階でプレーン完全性の問題を捕捉するセーフティネットです。EasyEDAはJLCPCBと直接統合されているため、同じワークフローで分割電源層を変更し、製造可能性を再チェックできます。小さなサークルのおかげで、推測なしにモートの幅とステッチング戦略を調整するのは簡単です。

クリーンな電力供給を保証する精密製造
正確な銅はクリーンな電力供給の第一歩です。絶縁を設計すると、JLCPCBの制御されたエッチングプロセスがそれを実現します。プラットフォームは、さまざまな表面処理(HASLからENIG)、複数の層数、および制御インピーダンス 機能を備えており、これらはスプリットプレーンに不可欠です。PCBは$2から、1〜2日の迅速なターンアラウンドタイムで、スプリットプレーン基板を試作し、測定し、長期間待つことなく改良できます。この迅速なフィードバックは、電源とグラウンド分配を調整する際に非常に役立ちます。
手頃な価格の高品質PCB製造
製造、組立、部品のオールインワンソリューションで時間とお金を節約。
ベンダー調整を減らし、分割出荷を避け、予算を圧迫することなく一貫した信頼性の高い品質を実現します。今すぐ見積もりを取得 >
PCBスプリットプレーンに関するFAQ
Q: PCB設計におけるスプリットプレーンとは何ですか?
スプリットプレーンは、モートと呼ばれるエッチングされたギャップによって2つ以上の電気的に絶縁された領域に分割された単一の銅層です。各領域は異なる電圧レールを伝送したり、アナログとデジタルの電源ドメインを分離するなど、異なる機能ブロックを提供したりできます。
Q: 電源プレーンを分割するのと同じ方法でグラウンドプレーンを分割すべきですか?
一般的には、いいえ。電源プレーンの分割は一般的で、複数の電圧レールにしばしば必要ですが、グラウンドプレーンの分割はリターンパスを壊し、通常は信号整合性を損ないます。すべての信号がクリーンな帰路を持つように、グラウンドは連続させておいてください。
Q: 高速信号がプレーン分割部を横断するとどうなりますか?
リターン電流はギャップの周りを迂回することを余儀なくされ、ループインダクタンスが増加し、反射が追加され、EMIが増加します。横断が避けられない場合は、横断部にステッチングコンデンサを配置し、信号を連続グラウンドプレーンに参照させてください。
Q: 分割プレーン間のモートはどのくらいの幅にすべきですか?
約10 mil(0.254 mm)のギャップが通常、2つの電源ドメインを絶縁するのに十分です。ギャップはプレーン容量と近くのデカップリングコンデンサを介したACパスとして機能するため、過度に広いモートはほとんど追加の利点を提供しません。
結論
スプリットプレーンをマスターすることは、現代のミックスドシグナルPCB設計において、よりクリーンな電力供給と優れた信号整合性を実現するための最も効果的な方法の1つです。正しく使用すれば、分割電源プレーンにより、敏感なアナログ回路をノイズの多いデジタルドメインから絶縁し、クロストークを最小化し、グラウンドバウンスを低減し、複数の電源にわたって安定した電圧レールを維持できます。
しかし、成功は規律ある実装にかかっています。グラウンドプレーンを常に連続させ、リターン電流パスのためにステッチングコンデンサとビアを戦略的に配置し、可能な限り分割部を横断する高速信号の配線を避け、実証済みの層スタックアップ手法に従ってください。不適切に実行された分割は、解決するよりも多くの問題を簡単に引き起こす可能性があります — 基板を精密機器ではなくEMI放射器に変えてしまいます。
ドメイン絶縁の力とリターンパスの決定的な重要性の両方を理解することで、オーディオシステム、精密センサー、医療機器、高速デジタル回路などの要求の厳しいアプリケーションでも確実に動作するPCBを自信を持って設計できます。
これらの原則を実践する準備はできましたか?次のスプリットプレーン設計をJLCPCBにアップロードし、インスタントDFMフィードバックを活用して、クリーンな電力供給のビジョンを高品質でプロフェッショナルに製造された基板に変えましょう。
学び続ける
ミックスドシグナルPCB設計における調和の実現
電子の世界では、変化に伴い、1枚の基板上にアナログ部品とデジタル部品を混在させることが今や一般的になっています。ミックスドシグナルPCB設計は、アナログとデジタルの世界の調和のとれた融合を表し、高度な電子デバイスに無数の可能性を開きます。このブログ記事では、ミックスドシグナルPCB設計についてお話しします。課題、ベストプラクティス、最適な性能を実現するための重要な要素を取り上げます。 ミックスドシグナル設計の本質 ミックスドシグナル設計とは、アナログ回路とデジタル回路の両方を同じプリント回路基板(PCB)上に統合することを指します。アナログ部品は連続信号を扱います。例えば、音声やセンサー入力などです。デジタル部品は離散信号を処理します。これらは一般的にマイクロコントローラやデジタル信号プロセッサに見られます。これらの多様な要素の融合がミックスドシグナル環境を生み出し、複雑で多用途な電子システムの開発を可能にします。 ミックスドシグナルPCB設計における課題: A- 信号整合性: アナログ信号とデジタル信号のニーズのバランスを取ることは繊細な作業です。高速デジタル信号はノイズや干渉を引き起こし、アナ......
インピーダンス整合のための反射係数計算ツール
信号がある点から別の点へデジタル的に送信されるたびに、信号線の状態が変化します。信号の状態変化は、回路内を移動する電磁波として記述することができます。信号の反射は、電磁波がある媒質から次の媒質への境界に遭遇したときに発生します。波が境界に達すると、エネルギーの一部は信号として透過し、一部は反射されます。このプロセスは、エネルギーが回路に吸収されるか環境に散逸するまで、無限に続きます。 電気技術者にとって、この境界が発生する媒質は通常、その電気インピーダンスの観点から記述されます。つまり、境界とはインピーダンスが変化する場所です。 PCB設計における反射は、電気信号がトレースに沿って伝搬する際にインピーダンス不整合に遭遇したときに発生します。この不整合により、信号の一部がソースに向かって反射されます。反射は、特に高速デジタル回路やRF回路において、歪み、ノイズ、データエラーなどの信号完全性の問題を引き起こす可能性があります。 反射ノイズがなぜ問題となるのか? 信号線内の反射により、経路に余分なエネルギーが蓄積され、信号にノイズ問題が発生します。反射ノイズは信号を予測不可能な値に押しやり、決定論的な信......
PCB設計におけるインピーダンス制御の初心者ガイド
デジタル信号がある地点から別の地点へ伝送されると、信号線の状態に変化が生じます。この変化は、回路内を移動する電磁波として理解することができます。反射は、この波が異なる媒質間の境界に遭遇したときに発生します。この境界では、波のエネルギーの一部が信号として継続し、残りは反射されます。このプロセスは、エネルギーが回路に吸収されるか、環境に散逸するまで繰り返されます。 電気エンジニアにとって、この境界は通常、電気インピーダンスの変化によって定義されます。PCB設計では、信号がトレースに沿ってインピーダンス不整合に遭遇すると反射が発生します。この不整合により、信号の一部がその源に向かって反射され、特に高速デジタル回路やRF回路において、歪み、ノイズ、データエラーなどの信号整合性の問題を引き起こします。 1. 回路のインピーダンス: 抵抗、インダクタ、コンデンサを含む回路において、回路内の電流の流れを妨げる総等価抵抗はインピーダンスと呼ばれます。インピーダンスは抵抗成分とリアクタンス成分で構成されています。抵抗は回路のエネルギーを熱として散逸させます。回路内で回収可能なエネルギーは、導体、インダクタ、コンデン......
高速リジッドPCB設計における信号完全性の実践ガイド
私たちはシグナルインテグリティという用語をよく使いますが、実際それは何なのでしょうか?信号パラメータに関係するものなのか、それともシステムパラメータに関係するものなのでしょうか?簡単に言えば、信号がワイヤや伝送線路を伝わる際に、送信された地点と受信された地点で何らかのパラメータが変化します。高速信号の場合、信号損失はさらに大きくなり、データ損失や信号劣化の問題が生じます。では、どのような種類の信号が妨害され、どのように変化するのでしょうか?伝送中に信号がその特性を変化させる4つの主要な現象について説明しました。 そして2番目の質問ですが、どのような種類の信号かというと、基本的に高周波の場合はより高速でスイッチングする0と1があるはずです。もし0が1になり、1が0になれば、データ損失が発生します。もちろん、いくつかのコード訂正技術もありますが、それはまた別の機会の話題です。この問題を解決するには、スタックアップ設計やインピーダンス制御などの要素を考慮する必要があります。設計チームは、より小型のフォームファクタデバイスを追求することでインテグリティを改善できます。これは信号内の寄生効果も低減します。こ......
高速設計におけるインピーダンス方程式の役割
インピーダンスは、システム内で信号がどのように振る舞うかを制御する最も重要な概念の一つです。シグナルインテグリティ の問題は、インピーダンスの不整合によって引き起こされる信号の反射から生じます。信号の損失、反射、歪みがないことを保証するために、エンジニアはインピーダンスを慎重に制御する必要があります。交流電流の印加に対する電気回路の抵抗は、そのインピーダンスによって測定されます。これは、電気回路における高周波インダクタンスとキャパシタンスを組み合わせた結果です。抵抗と同様に、インピーダンスはオームで測定されます。異なるインピーダンスは減衰と反射を引き起こし、信号を弱めます。インピーダンスの定義、抵抗、インダクタンス、キャパシタンスなどの他の回路要素との違い、および高速PCB設計におけるその方程式の重要性は、すべてこの記事で取り上げられています。 インピーダンス対抵抗、インダクタンス、キャパシタンス インピーダンスは、抵抗、インダクタ、コンデンサを含む回路に電流が流れるのを妨げる総等価抵抗です。インピーダンスはリアクタンス成分と抵抗成分から構成されます。回路内のエネルギーは抵抗によって熱として放出さ......
高速リジッドPCB設計における信号完全性
私たちは「シグナルインテグリティ」という用語をよく使いますが、実際それは何なのでしょうか?信号パラメータに関係するものなのか、それともシステムパラメータに関係するものなのでしょうか?簡単に言えば、信号がワイヤや伝送線路を伝わる際に、送信された地点と受信された地点で何らかのパラメータが変化します。高速信号の場合、信号の損失はさらに大きくなり、データ損失や信号劣化の問題が生じます。では、どのような種類の信号が妨害され、どのように変化するのでしょうか?伝送中に信号がその特性を変化させる4つの主要な現象について説明しました。 そして2番目の質問ですが、どのような種類の信号かというと、基本的に高周波であれば、より高いレートでスイッチングする0と1があるはずです。もし0が1になり、1が0になれば、データ損失が発生します。もちろん、いくつかのコード訂正技術もありますが、それはまた別の機会の話題です。この問題を解決するには、スタックアップ設計やインピーダンス制御などの要素を考慮する必要があります。設計チームは、より小型のフォームファクタデバイスを追求することでインテグリティを改善できます。これはまた、信号内の寄生......